為什麼電路圖對每位電子工程師都很重要?
1 分鐘
- 透過電路圖理解工程師的思考
- 了解 LF351 放大器電路
- 工程師如何思考一張電路圖?
- 資料表的重要性
- 將小型電路整合成更大的系統
- 電路圖作為學習與創作工具
- 結論
在電子工程中,電路圖不只是由線條與符號組成的圖面,更是工程師的視覺語言。電路圖呈現了如何將概念轉化為能夠運作的系統。無論是設計放大器、電源供應器,還是嵌入式控制器,工程師都需要藉助電路圖進行分析與設計。
以 LF351 運算放大器為核心的電路,就是一個簡單而有效的音訊放大設計範例。透過這個電路,我們可以了解工程師如何利用原理圖想像電流的流動、在設計過程中進行批判性思考、有效查閱資料表,以及將較小的子電路整合成更大的系統。
透過電路圖理解工程師的思考
在工程設計中,電路圖就像一張呈現邏輯與創新的路線圖。正如建築師依照藍圖興建建築物,工程師也透過原理圖描述並建立電子系統。圖中的電阻、電容、電晶體、儀表、積體電路與其他元件,都以各自的符號表示。
工程師可以辨認出,這個 LF351 運算放大器電路是一個音訊放大器。它接收來自音源的微弱音訊訊號,透過運算放大器與電晶體進行放大,再驅動揚聲器。
原理圖並不呈現電路的實體佈局,而是表達電壓與電流之間的關係,以及訊號如何進入、如何放大與如何輸出。這種符號化的表達方式十分重要,因為工程師可以在實際製作電路之前,先對電路的行為做出相當準確的預測。
了解 LF351 放大器電路
LF351 是一款採用接面型場效電晶體(JFET)輸入的運算放大器,具有良好的輸入阻抗、低雜訊等特性。這個放大器電路也示範了類比設計如何在增益、穩定性與功率之間取得平衡。
輸入級
音訊訊號經由電位器 R9 輸入,由它進行音量控制。原文接著描述,訊號送至 LF351 運算放大器的反相輸入端(第 2 腳),或經由電阻 R6 進入。
R4 與 C3 並聯,形成從第 6 腳回到第 2 腳的回授網路,用來設定放大程度與高頻穩定性。非反相輸入端(第 3 腳)則透過接地的電阻 R5 取得參考偏壓。
放大級
LF351 作為訊號放大器使用,回授網路連接輸出端(第 6 腳)與反相輸入端(第 2 腳)。回授電阻設定電路增益,電容則用來穩定頻率響應。放大級決定訊號放大的程度,以及電路在清晰度與增益等方面的表現。
輸出級
放大後的訊號驅動互補電晶體 Q1 與 Q2,為 8 Ω 揚聲器負載 K1 提供電流路徑。原文將 C1 與 C2 描述為隔直流元件,用來避免直流影響訊號;並將電源 LED 描述為跨接於 R8,用來指示電路已通電。
譯註:上述 C1、C2 的功能與 LED/R8 的連接方式,均為原稿的文字描述;原稿沒有進一步解釋其接線依據,實際功能仍需對照原始電路設計確認。
電源供應
這個放大器使用 ±12 V 直流電源,讓波形的正、負半週都能獲得對稱的放大。
透過原理圖,工程師可以了解訊號振幅如何從輸入端的毫伏等級,增加到輸出端的數伏特。這個電路因此成為理論與實務結合的具體範例。
工程師如何思考一張電路圖?
工程師閱讀這類電路圖時,通常會依照以下邏輯順序進行:
- 辨識功能:這個電路的用途是什麼?例如放大聲音。
- 追蹤訊號路徑:訊號從哪裡開始,又在哪裡結束?
- 分析電源連接:電路如何供電與接地?
- 檢查回授迴路:哪些部分控制增益或穩定性?
- 檢視元件之間的互動:元件數值如何影響電路表現?
例如,研究這個 LF351 放大器時,工程師可能會這樣思考:
「輸入訊號經過 R9 到達非反相輸入端,接著運算放大器比較第 3 腳與第 2 腳的電壓,產生輸出。回授電阻決定增益,而由 TIP122 與 TIP127 組成的輸出級提高輸出電流,以驅動揚聲器。」
譯註:原稿在「輸入級」將訊號描述為送入反相輸入端(第 2 腳),此處卻寫成非反相輸入端,前後並不一致。僅憑這兩段文字,無法確認作者預期的輸入接線。
在實際連接元件之前,工程師可以先在腦中模擬電路行為。電路圖因此不只是接線參考,也是將視覺化資訊轉化為理解的思考工具。
資料表的重要性
原理圖定義元件如何連接,資料表則定義元件如何運作。工程師將資料表視為技術手冊,透過其中的資訊了解元件的電氣限制與特性。
例如,LF351 的資料表會提供以下資訊:
- 輸入偏壓電流、失調電壓與增益頻寬積。
- 原文列出的建議供電電壓範圍:±3 V 至 ±18 V。
- 典型迴轉率與輸入阻抗。
原文指出,工程師可以運用這些資料,確認運算放大器在電路中的工作情況,避免削波或振盪。
譯註:附件沒有提供上述 LF351 供電範圍所對應的製造商、完整型號或資料表版本,因此這個範圍仍需核對,也不能只憑本段判定電路一定不會削波或振盪。
至於 TIP120,以及 NPN 型的 BC337,原文作者表示不熟悉它們在同一情境下的情況;但指出 TIP122/TIP127 資料表中值得關注的資訊,包括最大集極電流、飽和電壓與功率耗散。
譯註:原稿提及 TIP120 與 BC337 的句子語意不完整,也未說明它們與此電路的關係,不能據此推定它們可以替換 TIP122 或 TIP127。
即使是一般的電容與電阻,也需要參考資料表中的容差、額定電壓與溫度係數,因為這些參數都會影響電路表現。缺少這些資訊,設計人員在分析電路時便容易產生混淆,也可能選用不合適的元件。
資料表是原理圖不可或缺的搭配資料:原理圖呈現電路結構,資料表則提供每個符號背後的元件特性。兩者共同構成可靠電子設計的基礎。
將小型電路整合成更大的系統
每一個複雜裝置,都是由較小的功能電路組成。原文以 LF351 放大器作為收音機接收器、家用音響系統或樂器放大器第一級的例子。工程師經常將這類電路與電源供應單元、音調控制網路或數位訊號處理器結合,建立規模更大、功能更完整的系統。
這種模組化方法鼓勵工程師以階層式方式思考,把每個小型電路視為系統的一個構成區塊。周全的整合規劃,有助於建立可靠且能夠擴充的系統。了解每個子電路的作用,也能讓工程師更容易進行故障排除、修改或系統擴充。
電路圖作為學習與創作工具
對學生與新進工程師而言,LF351 放大器電路是一個基礎學習範例,可用來理解回授機制、偏壓方法、增益控制與訊號傳遞等重要概念。透過閱讀原理圖與模擬,學生不只可以了解各個元件的功能,也能理解它們為什麼會出現在這個電路中。
對專業工程師而言,電路圖能啟發設計思考,並帶來產品化的可能性。工程師會調整元件,以提高增益、改善頻率響應,或改變其他電路表現;原文也在這裡列出了「增加雜訊」。整個過程包含檢查與評估、修改及測試,目的是逐步形成更好的設計。
譯註:原稿使用「increase their noise」,意思是「增加雜訊」,與本段強調改善設計的語境不一致,需向原作者確認預期意思。
結論
電路圖是工程師工作中不可或缺的一部分。它為分析與創作提供視覺化架構,協助將抽象想法轉化為能夠運作的技術。LF351 運算放大器電路示範了原理圖如何呈現功能、訊號流向與回授,這三項也是理解電路的重要基礎。
資料表同樣重要,負責在規格管理上提供依據,引導工程師選擇元件、決定適當規格,並在安全且可接受的容差範圍內使用它們。沒有資料表,原理圖所提供的資訊並不完整;搭配資料表後,才能形成具體的技術設計方案。
從簡單放大器到複雜電子系統,電路圖與資料表共同培養工程師一項重要能力:以電氣關係進行思考。它們連接想像與實作,讓工程師創造的裝置不只放大訊號,也展現人類的巧思。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......