低溫焊膏:實用 Sn-Bi 指南
2 分鐘
- 快速解答:甚麼是低溫錫膏?
- 低溫合金與溫度
- 為甚麼使用低溫錫膏?
- 取捨:何時不應使用?
- 低溫回流曲線(Sn-Bi)
- 印刷低溫錫膏:鋼網注意事項
- 低溫焊料常見問題與修正方法
- 低溫錫膏常見問題
- 結語:在合適的地方使用低溫錫膏
重點摘要
Sn42Bi58 是主流低溫合金,熔點為 138°C。
典型回流峰值為 165 至 180°C,比熔點高約 25 至 30°C。
它可保護對熱敏感的元件,並減少大型薄板的翹曲。
它支援分步焊接,因為 165 至 180°C 不會讓 SAC305 焊點重新熔化。
鉍焊點比 SAC305 更脆,因此應避免用於對跌落十分敏感的產品。
絕不可將 Sn-Bi 與含鉛(Sn-Pb)焊料混用。鉍、錫和鉛會形成約在 95°C 熔化的三元共晶。
有些零件和電路板根本無法承受標準無鉛回流焊。SAC305 的峰值約為 230 至 250°C,足以使對熱敏感的 LED 過熱損壞、塑膠連接器熔化、感測器漂移,或令大型薄板翹曲至板角翹起。
低溫錫膏正是為這些情況而設。這是一種無鉛錫膏,通常採用錫鉍合金,在 138°C 熔化,並以約 165 至 180°C 的峰值回流,比 SAC305 曲線低約 70 至 80°C。
本指南涵蓋合金的實際成分、真實溫度範圍、何時適合或不適合使用低溫錫膏、如何設定回流曲線,以及如何進行印刷。
如要查看完整的焊料合金和熔點範圍,請參閱我們的焊料合金指南。本文集中介紹 Sn-Bi。
快速解答:甚麼是低溫錫膏?
低溫錫膏是一種無鉛錫膏,通常採用錫鉍(Sn-Bi),熔點約為 138°C,回流峰值約為 165 至 180°C,遠低於 SAC305 曲線所需的 230 至 250°C 峰值。它可以保護對熱敏感的零件和薄板,並支援分步焊接,但鉍焊點會較脆。
低溫合金與溫度
下表把低溫合金與工程師最熟悉的兩種基準作比較。請注意,SAC305 接近共晶而非真正共晶,因此會在一個範圍內熔化;另外,並非每種 Sn-Bi-Ag 合金都屬於低溫錫膏。
| 合金 | 熔點或範圍 | 典型回流峰值 | 備註 |
|---|---|---|---|
| SAC305(Sn96.5Ag3Cu0.5) | 固相線 217°C 至液相線 220°C | 約 230 至 250°C | 標準無鉛基準 |
| Sn63Pb37 | 183°C(共晶) | 約 210 至 220°C | 含鉛共晶,僅供參考。絕不可與 Sn-Bi 混用 |
| Sn42Bi58 | 138°C(共晶) | 約 165 至 180°C | 主流低溫選擇 |
| 近共晶 Sn-Bi-Ag(例如 Sn42Bi57.6Ag0.4) | 約 137 至 142°C | 約 165 至 180°C | 少量銀可改善潤濕 |
| 非共晶 Sn-Bi-Ag(例如 Sn64Bi35Ag1) | 約 138 至 176°C,糊狀區間寬 | 更高,請遵循資料表 | 不能直接當作低溫錫膏使用 |
| Sn-Bi-In | 低於 Sn-Bi | 較低 | 銦會進一步降低熔點,但增加成本並令合金變軟。屬小眾選擇 |
表中的兩行特別值得停下來說明,因為大部分混淆都由此而起。
首先,銀並非簡單的升級。加入約 0.5% 的銀可改善潤濕並細化微觀結構,但已發表研究顯示,銀含量超過約 1 wt% 後,Ag3Sn 相會長大,延展性反而下降。銀越多並不代表越好。
其次,鉍含量決定一切。Sn-Bi 在約 57 至 58% 鉍時形成共晶,因此 Sn42Bi58 能在單一溫度乾淨熔化。像 Sn64Bi35Ag1 這種合金遠離共晶點,會在約 138°C 開始軟化,但要到約 176°C 才完全液化。這個寬廣的糊狀區間令它成為不同用途的工具,而不是更低溫的選擇。
以上合金均為無鉛。鉍不是 RoHS 限制物質,因此 Sn-Bi 錫膏與 SAC305 一樣符合 RoHS 和 REACH。
為甚麼使用低溫錫膏?
它可以保護對熱敏感的元件。LED、塑膠外殼連接器、部分感測器、相機、顯示器及某些鋁電解電容的最高本體溫度遠低於 245°C 峰值。把峰值降至 175°C,可讓它們維持在額定範圍內,而不用寄望它們勉強捱過高溫。
它可減少翹曲和分層。大型、薄型或高密度電路板受熱時會彎曲,因為銅、層壓板和元件的膨脹速率不同。較低的峰值溫度代表較小的熱應力、較少的彎曲和扭曲,也能減少大型 BGA 板角出現開路。
它支援分步焊接和封裝疊封。先用 SAC305 焊接第一面,再用 Sn-Bi 以 165 至 180°C 處理第二面。由於這個峰值比 SAC305 開始熔化的 217°C 低近 40°C,第一面的焊點會保持固態,不會塌陷。
它可降低能耗,也讓附近的返工更容易。較冷的焗爐耗電較少,維修位置周圍的熱量較低,對鄰近零件更溫和。低溫錫膏常見於 LED 電路板和軟性組件,並自然配合我們金屬芯 PCB 指南所討論的熱特性。
取捨:何時不應使用?
低溫錫膏是真正的工程取捨,並非免費升級。以下是應放棄使用的原因。
絕不可將 Sn-Bi 與含鉛(Sn-Pb)焊料混用。這是本文最重要的一句。鉍、錫和鉛會形成三元共晶,NIST 測得其熔點為 95.3 ± 0.5°C。受到這種方式污染的焊點,可能在產品實際使用時達到的溫度下軟化或失效。含鉛錫膏、鋼網、刮刀和返工工具必須嚴格分開。
這個危險不只與含鉛錫膏有關。含鉛 HASL 表面處理同樣會帶來鉛,因此在決定採用低溫製程前,請檢查電路板表面處理和元件端子。
鉍焊點較脆。共晶 Sn-Bi 的微觀結構由具延展性的 β-Sn 與真正脆性的鉍相組成,因此其跌落、衝擊和機械應力性能不及 SAC305。少量銀可有所改善,但不能把 Sn-Bi 變成堅韌合金。除非設計已完成相關認證,否則應避免用於手提裝置、可穿戴產品、汽車產品及任何對跌落敏感的產品。
兼容性並非自動具備。並非每種元件表面處理或電路板表面處理都能與低溫合金良好配合,而 Sn-Bi 容易氧化,因此助焊劑化學配方以及錫膏儲存和操作的重要性更高。
空洞和物料管控。DPAK 等大型低離地高度元件可能在底部焊片下困住逸氣,形成空洞。此外,低溫錫膏不是大多數工場的標準物料,需要嚴格庫存管理,避免與標準 SAC305 捲盤混淆。
簡單的決策原則是:低溫錫膏非常適合對熱敏感的組件、容易翹曲的薄板和分步焊接;若機械耐用性是首要考慮,則應避免使用。
低溫回流曲線(Sn-Bi)
低溫曲線的形狀與任何回流曲線相同,只是數字降低。以下數值僅屬典型範圍,務必遵循錫膏資料表上的曲線。
預熱階段由室溫升至約 90 至 110°C,升溫速率約為每秒 1 至 3°C。之後進入浸泡階段,保持足夠時間以啟動助焊劑,並在合金熔化前使電路板溫度均勻。
峰值約為 165 至 180°C。理解這個數字的實用方法是:回流峰值通常比合金熔點高 25 至 30°C,而 138°C 加上 25 至 30°C 正好落在此範圍。高於液相線的時間很短,通常遠少於一分鐘;冷卻則受控進行,避免突然降溫。
與 SAC305 曲線相比,整條曲線在峰值處約降低 70 至 80°C。這個差距正是合金的全部價值,也正是第二面低溫回流時能讓第一面 SAC305 焊點保持固態的原因。
不要過度向下調整。峰值太低或高於液相線的時間太短,會造成回流不完整及焊點暗淡、呈顆粒狀,因為助焊劑未能在較低溫窗口中完全啟動。我們的回流焊接指南更深入介紹曲線設定。
印刷低溫錫膏:鋼網注意事項
合金改變,鋼網規則不變。按照電路板上最細間距匹配鋼箔厚度和開口尺寸,並將面積比保持在 0.66 或以上,就像使用 SAC305 一樣。不同之處在於錯誤容忍度更低,因為低溫焊點可用的熱裕量較小,無法把邊緣沉積拉回理想形狀。
Sn-Bi 錫膏也容易氧化,因此乾淨脫模和清晰的印刷定義非常重要。電解拋光和納米塗層開口可改善錫膏脫模,而我們對納米塗層和電解拋光的比較,會說明何時值得指定各種處理。
物料也要正確處理。錫膏儲存、回溫和可使用時間都會影響印刷性,而我們的錫膏使用指南涵蓋處理方法。
鋼網選擇本身載於如何選擇錫膏鋼網,鋼箔則來自我們的精密鋼網製造服務。
低溫焊料常見問題與修正方法
- 焊點脆裂——鉍在機械應力下較脆——改用含銀 Sn-Bi,降低焊點的機械應力,並避免用於對跌落敏感的產品。
- 大型低離地高度元件底部出現空洞——逸氣受困且無處排出——調整浸泡階段,並使用窗格式開口取代單一大型開口。
- 潤濕不良或焊點暗淡、呈顆粒狀——氧化或助焊劑啟動不足——使用新鮮錫膏和合適的助焊劑化學配方,並確認峰值確實達到目標。
- 重新熔化溫度很低或焊點異常柔軟——意外混入含鉛焊料——絕不可混用,並分隔物料和工具。
- 回流不完整——峰值太低或高於液相線的時間太短——將峰值提高至約 175°C,並稍微延長高於液相線的時間。
我們的預防回流焊接缺陷指南會更詳細地介紹診斷流程。
低溫錫膏常見問題
問:低溫錫膏符合 RoHS 嗎?
符合。鉍不是 RoHS 限制物質,因此 Sn-Bi 錫膏與 SAC305 一樣不含鉛並符合 RoHS。使用 Sn-Bi 時真正需要關注的合規問題不是錫膏本身,而是污染:應使其遠離含鉛焊料和含鉛電路板表面處理,兼顧合規要求及低熔點相的風險。
問:可以在普通回流焗爐使用低溫錫膏嗎?
可以。不需要特殊設備,因為你要求焗爐提供較少熱量,而不是更多熱量。但必須另存並驗證低溫合金的獨立曲線,並嚴格管理製程,避免電路板使用錯誤配方。應在實際組件上使用熱電偶建立曲線,不要只相信焗爐設定值。
問:Sn-Bi 比 SAC305 強度如何?
Sn-Bi 的拉伸強度通常較高,但延展性明顯較低,這是實際應用中最重要的取捨。其微觀結構含有脆性鉍相,因此在跌落、衝擊或彎曲時,開裂前能吸收的能量較少。對於靜態、低應力組件,這通常不是問題;對於會跌落或彎折的產品,SAC305 仍是較安全的選擇。
問:低溫錫膏的保質期較短嗎?
不一定,但它對不當處理的容忍度較低。Sn-Bi 容易氧化,因此冷藏儲存、開封前充分回溫至室溫,以及遵守印刷機上的鋼網壽命,都比使用 SAC305 時更重要。請始終遵循錫膏製造商列明的儲存條件,不要套用一般規則。
問:可以對低溫焊點進行返工嗎?
可以,而且返工通常更容易,因為合金在低得多的溫度下便會釋放,對鄰近零件更溫和。需要注意的是工具污染。Sn-Bi 返工應使用專用烙鐵頭、吸錫帶和焊線,因為用含鉛焊料接觸焊點,會引入你正要避免的低熔點混合物。
問:低溫錫膏比 SAC305 便宜嗎?
通常不是按每罐價格計算,因為鉍的價格和較低的生產量往往令它價格相若或更高。節省之處在其他方面:焗爐能耗較低、電路板翹曲造成的報廢較少,以及可以使用無法承受 245°C 峰值的較廉價對熱敏感元件。應按整體組裝成本評估,而不是只看錫膏價格。
結語:在合適的地方使用低溫錫膏
Sn-Bi 低溫錫膏的回流溫度比 SAC305 約低 70 至 80°C,因此非常適合對熱敏感的元件、容易翹曲的薄板,以及分步或順序焊接。
它也有明確限制。鉍焊點較脆,因此應遠離對跌落敏感的產品;絕不可讓它接觸含鉛焊料,因為產生的三元共晶會在約 95°C 熔化。
讓合金配合電路板,透過乾淨而一致的鋼網進行印刷,並正確設定回流曲線。或者,把整項工作交給組裝合作夥伴處理。
a持續學習
焊膏類型、黏度與網目尺寸:印刷性能指南
重點摘要 類型和網目描述粉末,黏度描述流動:較高的 IPC 類型數字代表更細的粉末,適合較小的鋼網開口;黏度則決定焊膏如何滾動、填充和脫模。因此,兩者都必須與開口、鋼箔厚度和印刷方式匹配。 使用五球規則和面積比進行篩選:最小開口寬度應約為最大粉末直徑的 5 倍,而約 0.66 或更高的面積比有助於焊膏乾淨脫模。因此,應選擇能可靠印刷最小開口的最粗粉末。 越細不一定越好:較小顆粒會增加表面積、氧化敏感度、成本和製程要求,而且只有在相同測試條件下,黏度數值才具可比性。因此,每項選擇都應以焊膏資料表為準。 焊膏看起來可能只是一種灰色材料,但其印刷性能會因粉末尺寸和黏度而顯著變化。焊膏類型、網目尺寸和黏度等術語經常被混用,雖然它們回答的是不同問題。正確組合決定焊膏能否填入鋼網開口、乾淨脫模,以及能否保持在印刷位置。 本指南專注於 IPC 粉末粒徑意義上的焊膏類型,以及焊膏網目尺寸和黏度。本文不會替你選擇合金或助焊劑化學配方,因為這些是不同決策,會影響熔化行為、可靠性、清潔方式和殘留物。 如需了解更廣泛的材料背景,請參閱什麼是焊膏及其用途。如需選擇合金,請參閱獨立的無鉛焊錫與含鉛焊錫指南,不要將粉末類型誤當......
混合技術 PCB 組裝:在同一塊電路板上結合 SMT 與 THT
隨著科技變得越來越複雜,市場對高階印刷電路板的需求持續增加。在電子產業中,最常見的兩種 PCB 組裝技術是 SMT 和 THT,兩者主要差異在於元件的安裝方式。SMT 將元件安裝在電路板表面,而 THT 則利用鑽孔將元件插入並焊接。 雖然這兩種技術各自適用於特定應用,但電子產業的發展已經讓混合 PCB 組裝成為可能。混合 PCB 組裝的核心,是在同一塊電路板上結合 SMT 和通孔技術,充分發揮兩種技術的優勢。 混合組裝看似簡單,實際上卻是一套需要精準度和準確性的分階段製造流程。與一般初步理解不同,混合 PCB 組裝並不是在 SMT 電路板上簡單增加幾個通孔元件。組裝順序中的錯誤可能大幅降低製造良率。 重點摘要 整合 SMT + THT:混合 PCB 組裝可在同一塊電路板上無縫整合表面貼裝技術(SMT)和通孔技術(THT)。 為什麼採用混合組裝:混合技術 PCB 組裝非常適合需要 SMT 高密度和 THT 高機械強度的應用。 標準順序:標準混合 PCB 組裝通常包括 SMT 面回流焊、THT 元件插入,以及最後使用波峰焊或選擇性焊接完成通孔焊點。 Pin-in-Paste 選項:另一種混合技術 PC......
濕氣敏感等級(MSL):烘烤指南
重點摘要 濕氣敏感等級(MSL)是 IPC/JEDEC J-STD-020 規定的 1–6 級分類,用於表示非氣密表面貼裝封裝吸收足夠水分後,在回流焊過程中變得容易受損的速度。 MSL 1 在參考條件下具有無限車間壽命,而 MSL 6 則要求使用前先進行烘烤,並在警示標籤列明的時間內完成回流焊。 車間壽命計時會在防潮袋打開、元件開始接觸工廠空氣時開始。 按照 IPC/JEDEC J-STD-033 進行烘烤可以去除元件吸收的水分;符合要求的乾燥儲存則有助於避免額外吸濕。 無鉛製程讓濕氣控制更加重要,因為元件分類測試溫度可能達到 245–260 °C。 你打開一卷 MSL 3 微控制器,只使用其中一部分,然後將其餘元件留在生產車間。兩週後,這些元件經過回流焊,完成的電路板也通過檢查。問題可能不會立即出現,而是在數月後,隱藏的封裝損傷轉變成間歇性現場故障。 本指南將介紹濕氣敏感等級(MSL)、車間壽命、何時需要在回流焊前烘烤元件,以及如何在不損壞封裝的情況下乾燥濕氣敏感元件。內容重點放在焊接前的濕氣控制。至於溫度曲線本身,請參閱回流焊指南,不要將 MSL 管理視為已驗證回流焊曲線的替代方案。 快速解答......
低溫焊膏:實用 Sn-Bi 指南
重點摘要 Sn42Bi58 是主流低溫合金,熔點為 138°C。 典型回流峰值為 165 至 180°C,比熔點高約 25 至 30°C。 它可保護對熱敏感的元件,並減少大型薄板的翹曲。 它支援分步焊接,因為 165 至 180°C 不會讓 SAC305 焊點重新熔化。 鉍焊點比 SAC305 更脆,因此應避免用於對跌落十分敏感的產品。 絕不可將 Sn-Bi 與含鉛(Sn-Pb)焊料混用。鉍、錫和鉛會形成約在 95°C 熔化的三元共晶。 有些零件和電路板根本無法承受標準無鉛回流焊。SAC305 的峰值約為 230 至 250°C,足以使對熱敏感的 LED 過熱損壞、塑膠連接器熔化、感測器漂移,或令大型薄板翹曲至板角翹起。 低溫錫膏正是為這些情況而設。這是一種無鉛錫膏,通常採用錫鉍合金,在 138°C 熔化,並以約 165 至 180°C 的峰值回流,比 SAC305 曲線低約 70 至 80°C。 本指南涵蓋合金的實際成分、真實溫度範圍、何時適合或不適合使用低溫錫膏、如何設定回流曲線,以及如何進行印刷。 如要查看完整的焊料合金和熔點範圍,請參閱我們的焊料合金指南。本文集中介紹 Sn-Bi。 快速解......