混合技術 PCB 組裝:在同一塊電路板上結合 SMT 與 THT
2 分鐘
- 「混合 PCB 組裝」的真正含義
- 混合組裝流程:在同一塊電路板上安排 SMT 與 THT
- 混合 PCB 組裝的鋼網配置
- 混合 PCB 組裝電路板的設計規則
- 混合 PCB 組裝中的常見挑戰
- 混合 PCB 組裝常見問題
- 結論:將混合 PCB 組裝視為完整系統,而不是單一步驟
隨著科技變得越來越複雜,市場對高階印刷電路板的需求持續增加。在電子產業中,最常見的兩種 PCB 組裝技術是 SMT 和 THT,兩者主要差異在於元件的安裝方式。SMT 將元件安裝在電路板表面,而 THT 則利用鑽孔將元件插入並焊接。
雖然這兩種技術各自適用於特定應用,但電子產業的發展已經讓混合 PCB 組裝成為可能。混合 PCB 組裝的核心,是在同一塊電路板上結合 SMT 和通孔技術,充分發揮兩種技術的優勢。
混合組裝看似簡單,實際上卻是一套需要精準度和準確性的分階段製造流程。與一般初步理解不同,混合 PCB 組裝並不是在 SMT 電路板上簡單增加幾個通孔元件。組裝順序中的錯誤可能大幅降低製造良率。
重點摘要
整合 SMT + THT:混合 PCB 組裝可在同一塊電路板上無縫整合表面貼裝技術(SMT)和通孔技術(THT)。
為什麼採用混合組裝:混合技術 PCB 組裝非常適合需要 SMT 高密度和 THT 高機械強度的應用。
標準順序:標準混合 PCB 組裝通常包括 SMT 面回流焊、THT 元件插入,以及最後使用波峰焊或選擇性焊接完成通孔焊點。
Pin-in-Paste 選項:另一種混合技術 PCB 組裝方法是 Pin-in-Paste(PIP),讓 THT 元件透過填充焊膏的通孔與 SMT 元件一同進行回流焊,省去標準流程中的最後波峰焊步驟。
兩種鋼網配置:對於混合電路板,建議 SMT 面使用精密焊膏鋼網,底面需要經過波峰焊的 SMD 則使用紅膠鋼網。
業界常態:大多數超過業餘等級的量產電路板都會採用混合 PCB 組裝,因此需要仔細安排製程順序並配備合適設備。
「混合 PCB 組裝」的真正含義
在工業電子製造中,混合 PCB 組裝也稱為混合技術 PCB 組裝、混合式 PCB 組裝或混合技術組裝,會同時整合 SMT 和 THT 元件。採用混合技術組裝製造的單塊 PCB,會在同一塊板上安裝表面貼裝元件和通孔元件,通常需要按照分階段製程,而不是只使用單一組裝流程。
需要注意的是,混合 PCB 組裝與純 SMT 或純 THT 流程有很大差異,因為 SMT 中的個別設計決策可能影響 THT 結果,反之亦然。因此,從 SMT 和 THT 的整體角度進行平衡設計,對確保製造線上的波峰焊成功至關重要。
何時需要混合組裝
除了了解混合技術 PCB 組裝的真正含義,也同樣重要的是知道何時需要混合組裝。以下是混合組裝流程成為必要方案的一些常見情況:
- 某些元件連接器需要較高的機械強度,例如 USB、RJ45、DIN 或板對板連接器。對於這些元件,將 SMT 元件與通孔元件結合,可以在保持插拔可靠性的同時提升整體性能。
- 電路板上存在大型電解電容、變壓器或螺絲端子。這些元件通常需要較大的通孔引腳區域,以便在運作期間承受高電流密度。
- 使用 TO-220 穩壓器和大型散熱器等高功率耗散元件。這些元件可以透過通孔引腳將熱量有效傳導至銅層。
- 繼電器、高壓元件和面板安裝元件預期會承受頻繁而強烈的機械應力,但在形成可靠的通孔焊點後,可以承受衝擊和振動。
- 包含細間距 SMT IC 的複雜電路板,有時仍需要使用以通孔封裝形式提供的傳統類比元件。
- 如果上述情況都不適用,通常可以採用純 SMT;對於仍需使用 THT 外形的元件,也可以採用 Pin-in-Paste,以簡化製造流程。
混合組裝與純 SMT 或純 THT 的差異
| 比較項目 | 純 SMT | 純 THT | 混合技術 |
|---|---|---|---|
| 元件 | 使用表面貼裝元件(SMD) | 使用帶引腳元件 | 在同一塊電路板上結合 SMD 和通孔元件 |
| 核心製程 | 焊膏印刷、元件貼裝、回流焊 | 通孔元件插入,接著進行波峰焊、選擇性焊接或手工焊接 | SMT 回流焊、THT 插入、波峰焊或選擇性焊接 |
| 焊點強度 | 較低:依靠有效的金屬間化合物形成 | 較高:引腳穿過通孔,具有較高機械強度 | 不固定:THT 元件和 SMT 元件可能形成不同焊點強度 |
| 密度/尺寸範圍 | 密度極高,因為 SMD 非常緊湊 | 較大的 THT 元件會降低組裝密度 | 結合 SMD 和 THT 元件後取得平衡密度 |
| 主要成本因素 | 焊膏印刷 | 設備 | 製造工具鏈和鋼網 |
| 典型用途 | 消費電子等高產量裝置 | 需要承受頻繁或高機械應力的大型元件組裝 | 大多數現代電路板 |
雖然純 SMT 和 THT各自適用於特定應用,但大多數超過業餘等級的量產 PCB 預設都會採用混合技術。因此,對大多數專業級電路板而言,問題並不是是否採用混合組裝,而是如何安排流程順序,以及如何準備正確的設備。
混合組裝流程:在同一塊電路板上安排 SMT 與 THT
混合組裝流程能否成功,很大程度取決於正確的流程順序。在混合 PCB 組裝中,順序非常重要。每個步驟都會讓前一個步驟形成的焊點再次承受熱應力,因此必須採用適當順序來維持良率。目前,業界主要使用兩種混合組裝順序。
第一種以下稱為順序 A,依次進行回流焊和波峰焊。第二種以下稱為順序 B,利用 Pin-in-Paste,讓電路板在一次回流焊中完成組裝。
順序 A:先回流焊,再進行波峰焊
- 使用精密鋼網在 SMT 面印刷焊膏。鋼網品質會直接影響良率。鋼網品質不佳可能導致橋接、焊膏沉積不足和墓碑效應。
- 開始進行貼片,將 SMT 元件放置到指定位置。
- SMT 貼裝完成後,進行回流焊以焊接元件。
- 接著將電路板翻面,在底面塗佈紅膠,使 SMD 元件能夠面向波峰焊。紅膠鋼網會沉積膠點。
- 塗膠後,放置底面 SMD 元件,並透過熱固化或 UV 固化使膠水固化。
- 接著從頂面插入 THT 元件。
- 根據可用設備和應用需求,可以使用波峰焊或選擇性焊接,焊接 THT 引腳和底面已塗膠的 SMD。當只有少量 THT 焊點時,可以採用選擇性焊接。
- 最後進行全面檢查,包括必要的電氣測試、AOI、X-ray(BGA)和線路內測試。
順序 B:Pin-in-Paste——一次回流焊完成混合組裝
另一種混合組裝順序採用 Pin-in-Paste,只需一次回流焊即可同時焊接 SMD 和 THT 元件。流程首先在同一張鋼網上,將 PIP 焊膏印刷到通孔孔壁內,同時覆蓋 SMT 焊盤。接著在回流焊前插入 THT 元件。在這種方式下,SMT 和 THT 焊點會在一次回流焊中同時形成,因此不需要獨立的波峰焊步驟。
由於順序 B 移除了波峰焊步驟,相比順序 A,設備成本更低,流程也可縮短 1 至 2 個步驟。不過,PIP 的限制是它只適用於低至中等引腳數量的 THT 元件,例如少於 20 個引腳且搭配較小電容的連接器。對於會阻止孔內焊膏達到所需回流焊溫度的大型、高熱容量元件,PIP 經常會失效。此外,PIP 需要更複雜的鋼網設計,必須在通孔上方使用放大的開口,以沉積足夠焊膏填滿孔洞。額外焊膏體積正是 PIP 能夠運作的關鍵,但也會使部分 THT 元件不相容。
如何為電路板選擇正確的組裝順序
| 因素 | 順序 A(回流焊 → 波峰焊/選擇性焊接) | 順序 B(Pin-in-Paste) |
|---|---|---|
| 最適合的情況 | 同時包含頂面和底面元件的混合電路板 | 透過一次回流焊同時形成 THT 和 SMT 焊點,簡化混合組裝流程 |
| THT 元件類型 | 所有標準 THT 元件 | 低至中等 THT 引腳數量和較小電容 |
| 額外設備 | 波峰焊或選擇性焊接機、紅膠鋼網、熱/UV 膠水固化設備 | 不需要額外設備 |
| 製程步驟 | 八步流程,包括焊膏印刷、回流焊、塗膠、膠水固化和焊接 | 焊膏印刷、THT 插入和回流焊 |
| 鋼網複雜度 | 焊膏使用標準精密鋼網,膠點使用紅膠鋼網 | 需要更複雜的鋼網設計,並使用較大的開口來填充更多焊膏 |
| 應避免的情況 | 希望降低設備成本或縮短生產流程 | 包含大型高熱容量元件或不相容 THT 元件的應用 |
混合 PCB 組裝的鋼網配置
由於混合電路板同時包含 SMT 和 THT 元件,因此通常需要使用多於一種鋼網。在設計混合 PCB 技術時,必須提前考慮鋼網需求等前期成本,以避免後期出現預算和製程問題。
焊膏鋼網(基礎配置)
所有流程都從焊膏鋼網開始。如前文所述,品質不佳的鋼網會影響生產良率。標準細間距 SMT 鋼網的箔厚通常為 0.10–0.15 mm,具體取決於最小元件間距。對於混合技術 PCB 組裝,根據 IPC-7525C(2021),開口規則與純 SMT 一致:面積比 ≥0.66,寬高比 ≥1.5。
對於回流焊後還要進行波峰焊的混合 PCB,建議使用電解拋光開口和奈米塗層箔材,以減少長時間生產中的焊膏污痕。對於結合 0.4 mm 間距 BGA 和 TO-220 散熱焊盤的混合電路板,可以使用階梯鋼網,按區域改變鋼網厚度。
紅膠鋼網(底面 SMD 需要經過波峰焊時)
對於同時整合底面 SMT 和通孔元件的應用,經過波峰焊的表面貼裝元件必須預先塗膠,以避免在熔融焊料中被沖走。在這種情況下,獨立的紅膠鋼網會在每個底面元件下方的 SMD 焊盤之間或旁邊沉積環氧膠點。此製程的箔厚應約為 0.15–0.30 mm,使膠點能夠避開元件離板高度。
為確保精準對位,焊膏鋼網和紅膠鋼網必須使用相同的 PCB 原點,最好透過同一次 Gerber 上傳完成。JLCPCB 支援使用同一份上傳檔案製作兩種鋼網,避免對位偏移。
混合 PCB 組裝電路板的設計規則
與其他工程產品和原型一樣,製造問題往往源於設計不佳。混合電路板也不例外。無論你是業餘愛好者還是經驗豐富的混合電路板設計師,以下指南都能協助降低生產期間的電路板故障。
元件放置規則
由於混合 PCB 在同一塊電路板上整合 SMT 和通孔元件,元件位置也可能決定製程是否失敗。為確保 SMT 和 THT 引腳都能在波峰焊期間正確焊接,SMT 和 THT 元件之間應至少保持 2.5 mm 間距。這個間距可讓波峰焊以適當角度接近焊接區。此外,連接器和塑膠外殼等熱敏感 SMT 元件,如情況允許,應遠離波峰焊區域。
在波峰焊期間,底面 SMD 的正確方向取決於元件類型,有助於避免波峰遮蔽和焊接不完整。對於兩端子晶片元件,長軸應垂直於波峰行進方向,以確保均勻焊接。相反,多引腳 IC 應與波峰方向平行放置,以避免焊接橋接。最後,建議按引腳方向分組放置 THT 元件,因為平行排列的 THT 元件通常比散亂分布的元件更容易自動插入,也更具成本效益。
熱曲線考量
無論混合電路板採用哪種順序,每個元件都必須能承受回流焊期間的熱應力。對於包含標準回流焊和波峰焊的順序 A,底面 SMD 元件會經歷第二次熱循環。雖然無鉛回流焊的峰值溫度曲線(235–250 °C)與波峰焊槽(250–260 °C)相當接近,但電路板仍然會經歷兩次加熱循環。因此,有必要在各自的資料表中確認個別元件能否承受第二次熱循環。
同樣地,對於採用 Pin-in-Paste 的順序 B,也必須仔細確認每個 THT 元件的回流焊相容性。通常,THT 元件的塑膠部分在波峰焊期間不會承受很高的熱應力。然而,在 Pin-in-Paste 製程中,由於 THT 元件會與 SMT 元件一同進行回流焊,因此必須承受更高的熱曲線。
可避免返工的 DFM 規則
在電子製造業中,重新製作電路板,也稱為重新迭代或 spin,會消耗時間、金錢和人力。為盡可能避免因設計失誤或缺陷而需要重新迭代,電路板必須在設計階段就充分考慮可製造性。
在順序 A 中,底面元件經過波峰焊前,必須先固定膠水。然而,這層黏合劑或膠水必須在 Gerber 檔案中明確、獨立標示,因為許多 CAM 系統會直接根據這項規格生成紅膠鋼網。如果未正確標示,工廠的自動 CAM 軟件可能會忽略紅膠鋼網。另一方面,對於預計採用順序 B 或 Pin-in-Paste 的混合 PCB,Gerber 必須明確說明通孔是否填充焊膏,或是否保留給波峰焊,因為系統會根據不同規格生成不同鋼網。
對於同時包含 0.4 mm BGA 和大型連接器的電路板,要求進行可製造性設計(DFM)審查,可以提前避免焊膏體積要求互相衝突。當細間距元件與大型連接器混合使用時,客製階梯鋼網是確保電路板正常運作的必要工具。此外,對於所有離板高度超過 0.5 mm 的元件,都應在設計階段標示離板高度,以便工廠選擇紅膠鋼網厚度和階梯鋼網規格。
混合 PCB 組裝中的常見挑戰
| 問題 | 解決方案 |
|---|---|
| 熱應力:無論採用順序 A(回流焊後波峰焊)還是順序 B(PIP),SMT 焊點和 THT 元件在加熱循環中都會承受熱應力,並發生膨脹,可能導致焊點裂紋或元件故障。 | 必須嚴格控制熱曲線以及升溫/冷卻速率。每個元件都應經過驗證,以確認其在需要時能否承受第二次加熱循環。此外,熱敏感元件必須遠離高熱波峰焊區域。 |
| 第二次回流焊:底面 SMD 和 PIP 元件可能承受超出其回流焊額定值的熱循環,導致焊點重新熔化或性能下降。 | 應確認每個元件的峰值溫度和第二次回流焊額定值。對於底面 SMD,必須正確完成膠水固化。流程設計應讓敏感元件遠離高強度加熱區域,使其實際承受的加熱循環次數更少。 |
| 膠水或黏合劑失效:在標準順序中,如果膠點尺寸、位置或固化方式不正確,底面 SMD 可能會在波峰焊過程中被沖走。 | 為避免這種問題,紅膠鋼網厚度必須正確設定,使膠點能夠避開元件離板高度。膠點也必須準確放置在焊盤之間及焊盤旁邊,並完成完整的熱固化或 UV 固化。 |
| 波峰遮蔽:較高的元件可能阻擋波峰接觸下游引腳,造成焊點強度不足、漏焊和通孔填充不足。 | 元件之間必須至少保持 2.5 mm 間距,以確保其充分接觸波峰。也建議將較高元件放置在下游,以避免波峰遮蔽。如果無法避免,應對被遮蔽元件採用選擇性焊接。 |
| 連接器翹曲:大型塑膠連接器或電路板本身可能在波峰焊或高溫第二次加熱循環下翹曲,導致焊點抬起或性能下降。 | 應正確設定熱曲線,使其處於 PIP 元件的安全回流焊溫度範圍內。對於電路板本身,控制熱容量和熱曲線,並安裝適當治具或支撐,可以避免翹曲。 |
| 混合 BOM:支援混合組裝的生產線需要 SMT 捲帶、THT 元件和黏合劑,物料採購會變得更加複雜。物料清單和生產線換線流程也容易變得混亂,增加人為錯誤風險。 | 建議整合供應商,在 BOM/CPL 中清楚標示 SMT 和 THT,規劃供料器和插入設備設定,並考慮使用 PIP 來減少 THT/波峰焊物料。 |
混合 PCB 組裝常見問題
問:如何在設計中分類 Pin-in-Paste 元件,並向 PCB 製造商說明?
應在設計軟件和物料清單中,將 Pin-in-Paste 元件分類並標記為標準 SMD 元件。接著,應確保設計中的鍍通孔上方開啟焊膏鋼網開口。只要元件採用適合貼片的封裝,生產線就能將其無縫識別為 PIP 元件。
問:如何在 Pin-in-Paste 製程中保持焊盤清潔?
有多項因素會影響 Pin-in-Paste 製程中的焊盤清潔度。回流焊期間,為避免焊膏向外擴散,電路板應至少離網帶 2 mm,防止網帶接觸焊膏焊盤。此外,還應檢查鋼網和焊盤的清潔度及對位精度。
問:如何讓混合電路板保持圓潤的通孔焊點端部?
對於 Pin-in-Paste 順序,只要使用正確的鋼網開口,通孔就能得到適當填充。較大的鋼網開口可以沉積足夠焊膏,以維持圓潤的焊點端部。對於波峰焊流程,兩端子晶片元件應垂直於波峰行進方向放置,多引腳 IC 則應平行於波峰行進方向放置,同時遵守至少 2.5 mm 的間距要求,以形成圓潤焊點。
問:為什麼奈米塗層和電解拋光對混合 PCB 組裝中的鋼網很重要?
高品質鋼網通常會採用奈米塗層和電解拋光,以避免長時間生產期間焊膏卡在鋼網下方或產生污痕。奈米塗層可改善焊膏脫模,而電解拋光可確保開口壁保持平滑。此外,奈米塗層和電解拋光鋼網還可以減少後續波峰焊期間的污染和橋接缺陷。
問:混合 PCB 組裝中的波峰焊與選擇性焊接有什麼不同?
波峰焊和選擇性焊接都可以用於混合 PCB 組裝中的 THT 元件,但兩者的主要差異在於工作方式。波峰焊會讓整個 PCB 底面接觸大型、持續流動的熔融焊料槽,同時形成多個焊點。選擇性焊接則通常使用自動化機械臂,逐點移動並針對指定元件進行焊接。波峰焊適合包含大量 THT 元件的混合電路板,而 THT 元件較少的電路板通常使用選擇性焊接即可。
問:SMD 紅膠鋼網會在哪裡沉積黏合劑?
SMD 紅膠鋼網的開口會對準銅焊盤之間的空間。由於膠水只用作固定錨點和非導電層,因此必須完全避開銅箔。SMD 紅膠鋼網會將黏合劑精準沉積在元件本體正下方的阻焊層上,以牢固固定元件。
結論:將混合 PCB 組裝視為完整系統,而不是單一步驟
總而言之,混合 PCB 組裝並不是在 SMT 電路板上簡單安裝幾個 THT 元件,而是一套每個步驟都會影響下一步的分階段流程。正確的組裝順序(順序 A 或 PIP)、鋼網配置(焊膏鋼網、可選紅膠鋼網和階梯鋼網)、可製造性設計規則,以及常見問題的解決方案,會共同決定生產良率。任何一項缺失或執行不當,都可能導致混合電路板故障。
要正確完成混合 PCB 組裝並確保完美對位,可靠的鋼網不可或缺。JLCPCB 提供多種鋼網服務和產品,適用於大規模 PCB 原型製作,並獲全球數百萬工程師信賴。JLCPCB 使用同一條激光生產線製作焊膏鋼網和紅膠鋼網,精度可達 ±0.003 mm,並提供奈米塗層/電解拋光鋼網和階梯鋼網。12 小時製造週期、統一 Gerber 上傳、單件最低訂購量和 3 美元起的價格,為你提供開始專案和進行後續迭代所需的一切條件。
DFM 混合電路板如今已成為電子產業的標準。如果沒有遵循正確指南和流程順序,製造這類電路板可能會非常困難。安排好流程順序,為兩種製程配置合適設備,混合 PCB 組裝就不會再是需要不斷修改的環節,而會成為產品順利出貨的關鍵。
持續學習
焊膏類型、黏度與網目尺寸:印刷性能指南
重點摘要 類型和網目描述粉末,黏度描述流動:較高的 IPC 類型數字代表更細的粉末,適合較小的鋼網開口;黏度則決定焊膏如何滾動、填充和脫模。因此,兩者都必須與開口、鋼箔厚度和印刷方式匹配。 使用五球規則和面積比進行篩選:最小開口寬度應約為最大粉末直徑的 5 倍,而約 0.66 或更高的面積比有助於焊膏乾淨脫模。因此,應選擇能可靠印刷最小開口的最粗粉末。 越細不一定越好:較小顆粒會增加表面積、氧化敏感度、成本和製程要求,而且只有在相同測試條件下,黏度數值才具可比性。因此,每項選擇都應以焊膏資料表為準。 焊膏看起來可能只是一種灰色材料,但其印刷性能會因粉末尺寸和黏度而顯著變化。焊膏類型、網目尺寸和黏度等術語經常被混用,雖然它們回答的是不同問題。正確組合決定焊膏能否填入鋼網開口、乾淨脫模,以及能否保持在印刷位置。 本指南專注於 IPC 粉末粒徑意義上的焊膏類型,以及焊膏網目尺寸和黏度。本文不會替你選擇合金或助焊劑化學配方,因為這些是不同決策,會影響熔化行為、可靠性、清潔方式和殘留物。 如需了解更廣泛的材料背景,請參閱什麼是焊膏及其用途。如需選擇合金,請參閱獨立的無鉛焊錫與含鉛焊錫指南,不要將粉末類型誤當......
混合技術 PCB 組裝:在同一塊電路板上結合 SMT 與 THT
隨著科技變得越來越複雜,市場對高階印刷電路板的需求持續增加。在電子產業中,最常見的兩種 PCB 組裝技術是 SMT 和 THT,兩者主要差異在於元件的安裝方式。SMT 將元件安裝在電路板表面,而 THT 則利用鑽孔將元件插入並焊接。 雖然這兩種技術各自適用於特定應用,但電子產業的發展已經讓混合 PCB 組裝成為可能。混合 PCB 組裝的核心,是在同一塊電路板上結合 SMT 和通孔技術,充分發揮兩種技術的優勢。 混合組裝看似簡單,實際上卻是一套需要精準度和準確性的分階段製造流程。與一般初步理解不同,混合 PCB 組裝並不是在 SMT 電路板上簡單增加幾個通孔元件。組裝順序中的錯誤可能大幅降低製造良率。 重點摘要 整合 SMT + THT:混合 PCB 組裝可在同一塊電路板上無縫整合表面貼裝技術(SMT)和通孔技術(THT)。 為什麼採用混合組裝:混合技術 PCB 組裝非常適合需要 SMT 高密度和 THT 高機械強度的應用。 標準順序:標準混合 PCB 組裝通常包括 SMT 面回流焊、THT 元件插入,以及最後使用波峰焊或選擇性焊接完成通孔焊點。 Pin-in-Paste 選項:另一種混合技術 PC......
濕氣敏感等級(MSL):烘烤指南
重點摘要 濕氣敏感等級(MSL)是 IPC/JEDEC J-STD-020 規定的 1–6 級分類,用於表示非氣密表面貼裝封裝吸收足夠水分後,在回流焊過程中變得容易受損的速度。 MSL 1 在參考條件下具有無限車間壽命,而 MSL 6 則要求使用前先進行烘烤,並在警示標籤列明的時間內完成回流焊。 車間壽命計時會在防潮袋打開、元件開始接觸工廠空氣時開始。 按照 IPC/JEDEC J-STD-033 進行烘烤可以去除元件吸收的水分;符合要求的乾燥儲存則有助於避免額外吸濕。 無鉛製程讓濕氣控制更加重要,因為元件分類測試溫度可能達到 245–260 °C。 你打開一卷 MSL 3 微控制器,只使用其中一部分,然後將其餘元件留在生產車間。兩週後,這些元件經過回流焊,完成的電路板也通過檢查。問題可能不會立即出現,而是在數月後,隱藏的封裝損傷轉變成間歇性現場故障。 本指南將介紹濕氣敏感等級(MSL)、車間壽命、何時需要在回流焊前烘烤元件,以及如何在不損壞封裝的情況下乾燥濕氣敏感元件。內容重點放在焊接前的濕氣控制。至於溫度曲線本身,請參閱回流焊指南,不要將 MSL 管理視為已驗證回流焊曲線的替代方案。 快速解答......
低溫焊膏:實用 Sn-Bi 指南
重點摘要 Sn42Bi58 是主流低溫合金,熔點為 138°C。 典型回流峰值為 165 至 180°C,比熔點高約 25 至 30°C。 它可保護對熱敏感的元件,並減少大型薄板的翹曲。 它支援分步焊接,因為 165 至 180°C 不會讓 SAC305 焊點重新熔化。 鉍焊點比 SAC305 更脆,因此應避免用於對跌落十分敏感的產品。 絕不可將 Sn-Bi 與含鉛(Sn-Pb)焊料混用。鉍、錫和鉛會形成約在 95°C 熔化的三元共晶。 有些零件和電路板根本無法承受標準無鉛回流焊。SAC305 的峰值約為 230 至 250°C,足以使對熱敏感的 LED 過熱損壞、塑膠連接器熔化、感測器漂移,或令大型薄板翹曲至板角翹起。 低溫錫膏正是為這些情況而設。這是一種無鉛錫膏,通常採用錫鉍合金,在 138°C 熔化,並以約 165 至 180°C 的峰值回流,比 SAC305 曲線低約 70 至 80°C。 本指南涵蓋合金的實際成分、真實溫度範圍、何時適合或不適合使用低溫錫膏、如何設定回流曲線,以及如何進行印刷。 如要查看完整的焊料合金和熔點範圍,請參閱我們的焊料合金指南。本文集中介紹 Sn-Bi。 快速解......