電晶體符號完整指南:意義、類型與電路圖範例
2 分鐘
- 什麼是電晶體符號?
- 電晶體類型與符號
- NPN vs PNP 電晶體符號
- 如何閱讀電晶體符號
- 閱讀電晶體符號時的常見錯誤
- 電晶體符號 vs 其他電路符號
- 電晶體符號 vs 實體電晶體
- 電晶體在電路中的常見應用
- 電晶體端子說明
- 從電晶體符號到 PCB:設計與組裝流程
- 電晶體符號常見問題
- 結論
無論你是剛踏入電子領域的新手,還是正在設計複雜印刷電路板的資深工程師,了解如何閱讀電晶體符號,都是準確解讀原理圖的基礎。從智慧型手機到電源轉換器,電晶體幾乎無所不在,也是現代電子產品最基本的組成元件。這些符號就像理論電路設計與實際硬體之間的橋樑。只要誤讀一個符號,就可能導致封裝指派錯誤、原型失敗,甚至造成元件損壞。
為了確保你的下一個專案順利成功,這份電晶體符號說明指南將帶你了解所有需要掌握的重點。
在本指南中,你將學會如何:

圖:電子原理圖藍圖轉換為實體印刷電路板,並標示出電晶體符號。
什麼是電晶體符號?
在電子學中,電晶體符號是用於原理圖中的標準化圖形表示方式。它並不是描繪元件的實際外觀,而是透過每一個電晶體原理圖符號,傳達該元件的電氣功能與內部結構。這個符號能讓你立即判斷,當電壓或電流施加到其接腳時,元件會如何運作。
電晶體原理圖符號在電路圖中的用途
電晶體符號的主要用途是作為通用溝通語言。電路圖是電子工程中的共通語言。標準化符號可確保世界某地設計出的原理圖,能在其他任何地方被正確理解、除錯與製造。它們會在實體銅箔走線真正放到電路板上之前,先定義邏輯連接關係。
電晶體符號的使用位置:類比與數位電路
電路圖中的每一個電晶體符號都有特定用途。在類比電路中,你會看到它們用於訊號放大,例如音訊放大器或射頻發射器。在數位電路中,電晶體主要作為高速開關,構成邏輯閘、微處理器與記憶體模組的基礎。
電晶體類型與符號
檢視電子電晶體符號時,電晶體大致可分為 BJT、FET(包含 MOSFET 與 JFET),以及 IGBT 等進階功率元件。
如果你想更深入理解電子電路,就需要了解這個龐大的元件家族。根據專案需求,例如功率承載能力、切換速度或效率,你必須為電路選擇合適的 BJT vs MOSFET 符號。
| 電晶體家族 | 具體類型 | 符號特徵(箭頭與線條) | 控制方式 | 常見應用 |
|---|---|---|---|---|
| BJT | NPN | 射極上的箭頭指向外側 | 電流控制 | 一般開關、訊號放大 |
| BJT | PNP | 射極上的箭頭指向內側 | 電流控制 | 高側開關、放大 |
| MOSFET | N 通道(增強型) | 箭頭指向基板內側、通道線為斷線、具絕緣閘極 | 電壓控制 | 高速數位邏輯、功率切換 |
| MOSFET | P 通道(增強型) | 箭頭從基板指向外側、通道線為斷線、具絕緣閘極 | 電壓控制 | 負載切換、電源管理 |
| JFET | N 通道/P 通道 | 閘極端子的箭頭指向內側(N)或外側(P) | 電壓控制 | 高輸入阻抗音訊放大器 |
| IGBT | N/A | 具絕緣閘極(類似 MOSFET),並具有集極/射極(類似 BJT) | 電壓控制 | 高壓功率電子、馬達驅動 |
BJT 電晶體符號(雙極性接面電晶體)
→ 用於一般放大與邏輯控制的電流控制開關。
- NPN → 標準電流控制開關,箭頭向外。
- PNP → 標準電流控制開關,箭頭向內。
- 達靈頓對 → 符號上表示為兩個 BJT 串接在同一封裝中。第一個電晶體的射極連接到第二個電晶體的基極,可提供非常高的電流增益。

場效電晶體符號
→ 用於高效率與數位電路的電壓控制元件。
- JFET(Junction FET,接面型場效電晶體) → 最簡單的 FET 類型,可作為電壓控制電阻使用。
- MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor FET,金屬氧化物半導體場效電晶體) → 現代數位電子中最常見的電晶體,具有絕緣閘極。
MOSFET 符號變化
在這段 MOSFET 符號說明中,請注意用來表示操作模式的特定差異。你可以把這些模式想像成不同類型的「電流橋樑」:
- 增強型(「斷橋」) → 符號中,源極與汲極之間以斷裂或虛線表示。這代表通道在預設狀態下是「關閉」的。就像斷掉的橋一樣,電流無法通過,直到你施加閘極電壓來「增強」或建立這座橋。它的作用類似一般按下才導通的開關。
- 空乏型(「實橋」) → 符號中以連續實線表示。這代表元件在預設狀態下是「導通」的。橋已經建好,電流預設可以自由流動。你必須施加閘極電壓來「耗盡」或阻斷這座橋,才能停止電流。可以把它想像成按下才斷開的開關。
- N 通道 vs P 通道 → 就像 NPN/PNP 一樣,中央本體/基板線上的箭頭方向可表示通道類型。箭頭向內代表 N 通道;箭頭向外代表 P 通道。

JFET 符號(接面型場效電晶體)
→ 用於高輸入阻抗的電壓控制電阻。
- N 通道 JFET → 閘極端子的箭頭指向內側。
- P 通道 JFET → 閘極端子的箭頭指向外側。

IGBT 符號(絕緣閘雙極電晶體)
→ 用於高功率應用的混合型電晶體。
IGBT 符號看起來像是混合結構。它具備 MOSFET 的絕緣閘極,同時也具備 BJT 的集極/射極端子。IGBT 常用於功率電子領域,例如馬達驅動與電動車,因為它結合了高效率與快速切換能力。

特殊電晶體類型(進階)
- UJT 符號(單接面電晶體) → 具有一個接面、兩個基極與一個射極。常用於振盪器電路。
- 光電晶體符號 → 以標準 BJT 符號表示,但會有兩個箭頭指向基極,代表入射光會啟動該元件。
- RF 電晶體 → 專為高頻切換設計;其符號通常會包含內部寄生電容。
- 功率電晶體符號 → 功能上與標準 BJT/MOSFET 相同,但原理圖可能會標註散熱片符號或特定高電流額定值。


閘流體符號(重要延伸)
雖然從技術上來說屬於不同家族,但閘流體可作為進階電子開關使用,因此經常與電晶體一起討論:
- SCR 符號(Silicon Controlled Rectifier,矽控整流器): → 符號類似二極體,但多了一個「閘極」端子。它的作用類似鎖存開關。
- TRIAC 符號: → 符號可視為兩個反向並聯二極體並帶有閘極,用於切換交流電源。
- DIAC 符號: → 看起來像雙向二極體,用於觸發 TRIAC。

NPN vs PNP 電晶體符號
由於 BJT 非常常見,了解 NPN 電晶體符號圖與 PNP 符號之間的差異,是初學者經常遇到的門檻。

圖:NPN 與 PNP 電晶體符號比較,強調射極箭頭向外與向內的方向,並搭配記憶口訣。
NPN 電晶體符號(箭頭向外)
在 NPN 電晶體中,射極上的箭頭指向外側,遠離基極。這表示當正電壓施加到基極時,電流會從集極流向射極。
PNP 電晶體符號(箭頭向內)
在 PNP 電晶體中,射極上的箭頭指向內側,朝向基極。此時電流會從射極流向集極,而元件會在基極電壓被拉低到低於射極時「導通」。
NPN vs PNP 符號:關鍵差異
物理差異在於半導體材料,也就是 N 型與 P 型的排列方式。實際使用時,它們需要相反的極性才能運作。
記憶口訣:
- NPN → Not Pointing iN(箭頭不指向內側,也就是向外)
- PNP → Points iN(箭頭指向內側)
如何閱讀電晶體符號

圖:在電路圖中逐步閱讀電晶體符號的視覺指南。
步驟 1:辨識端子
- 計算接腳數量,BJT、MOSFET 或 JFET 通常為三個接腳。
- 找出主要控制腳位,也就是基極或閘極。
步驟 2:檢查箭頭方向
- 查看射極或基板箭頭。
- 箭頭向內:表示 PNP 或 N 通道元件。
- 箭頭向外:表示 NPN 或 P 通道元件。
步驟 3:判斷電晶體類型
- 平直的基極連接線:表示 BJT。
- 閘極處有絕緣間隙:表示 MOSFET。
- 斷裂的通道線:表示增強型操作模式。
步驟 4:分析電路角色
- 觀察周圍的電子元件。
- 若只有一顆電阻連接到微控制器,通常是作為簡單開關。
- 若有複雜電阻網路或電容,通常是配置為放大器。
閱讀電晶體符號時的常見錯誤
混淆 NPN 與 PNP:這是最常見的錯誤。請記住口訣:NPN 是 Not Pointing iN。
忽略箭頭方向:箭頭不是裝飾。若把 PNP 電晶體像 NPN 一樣接線,電路將無法正常工作,甚至可能燒毀元件。
誤判端子:若在 BJT 中交換集極與射極,或在 MOSFET 中交換汲極與源極,都會造成非預期行為。務必再次確認元件資料表。
電晶體符號 vs 其他電路符號

圖:電子原理圖符號比較:二極體、電阻、電容與電晶體。
電晶體 vs 二極體
- 二極體符號:簡單三角形抵住一條線,作用像電流的單向閥。
- 電晶體符號:更複雜,包含基極/閘極線,以及三個明確端子。
- 關鍵差異:雖然 BJT 內部包含兩個 P-N 接面,類似兩個二極體,但其符號會明確顯示放大或切換所需的三個端子。
電晶體 vs 電阻
- 電阻符號:以鋸齒線(美規)或簡單矩形(國際標準)表示。
- 功能:被動限制電流流動,與電晶體的主動控制不同。
電晶體 vs 電容
- 電容符號:由兩條平行線組成,中間留有間隙,代表介電質。
- 關鍵差異:雖然 MOSFET 的閘極處也有間隙,代表閘極電容,但整體符號因具有汲極與源極端子,明顯不同。
電晶體符號 vs 實體電晶體
一個重要觀念是:原理圖符號不代表電晶體的實體外形,它只定義電路中的電氣行為。
電晶體符號代表電氣功能
- 定義電晶體類型,例如 NPN、PNP、MOSFET。
- 顯示端子角色,例如 B、C、E/G、D、S。
- 表示電流方向與電路行為。
- 重點:電晶體如何運作。

圖:一個 NPN 電晶體符號可對應多種實體封裝,包含通孔式(TO-92、TO-220)與表面黏著式(SOT-23、DPAK)類型。
封裝代表實體實作方式
- 定義機械外形與安裝方式。
- 常見電晶體封裝:
- 通孔式(THT)類型:
- TO-92:小型半圓柱塑膠封裝,具有三支直線金屬腳,非常常見於低功率麵包板實驗與 DIY 原型。
- TO-220:較大的矩形封裝,具有明顯金屬固定片可安裝散熱片,能承受較高電流。
- 表面黏著式(SMD/SMT)類型:
- SOT-23:非常小的矩形塑膠表面黏著封裝,具有三個細小的鷗翼型扁平接腳,適合高密度 PCB 佈局與低功率訊號切換。
- DPAK(TO-252)/SOT-223:較大的 SMD 封裝,設計用於承受較高功率並提升散熱,同時保持低外形表面黏著封裝。
- 通孔式(THT)類型:
- 決定因素:熱性能、電流承載能力與 PCB 封裝。
- 包含用於實體辨識的零件標記或 SMD 代碼。
- 重點:電晶體如何被製造與使用。
關鍵觀念
同一個原理圖符號,可以對應多種不同尺寸、接腳配置與功率能力的實體封裝。
同一個 NPN 符號 → 可以代表:
- 適合麵包板使用的 TO-92
- 適合高密度 PCB 的小型 SOT-23
- 搭配散熱片的高功率 TO-220
警告
不同封裝之間的接腳順序並不標準化。例如 TO-92 封裝可能依製造商不同而採用 E-B-C 或 C-B-E 排列。
選型取決於電氣需求、電流/電壓、熱限制與 PCB 空間,而不是符號本身。

圖:TO-92 接腳陷阱,顯示不同電晶體料號可能具有不同接腳配置,例如 EBC vs CBE。
電晶體在電路中的常見應用

圖:電路圖範例,顯示 NPN 電晶體作為 LED 開關、類比訊號放大器,以及 CMOS 數位邏輯切換電路。
電晶體作為開關
- 操作模式:被驅動到飽和區(完全導通)或截止區(完全關閉)。
- 原理圖配置:通常會顯示一顆基極電阻,用於限制電流。
- 負載位置:負載,例如 LED 或馬達,通常連接到集極。
電晶體放大器
- 操作模式:在主動區運作,用於放大訊號。
- 原理圖配置:通常有連接到基極的偏壓電阻。
- 訊號走向:在輸入與輸出端使用耦合電容,阻隔 DC 電壓,同時讓 AC 訊號通過。
數位邏輯切換
- 元件配對:通常會將 N 通道與 P 通道 MOSFET 成對繪製在一起,也就是 CMOS 邏輯。
- 切換動作:切換閘極電壓時,一個電晶體導通,另一個電晶體關閉。
- 輸出狀態:將最終輸出明確拉高或拉低。
電晶體端子說明
若要正確閱讀原理圖,必須辨識符號上所代表的端子。在進行 PCB 設計前,務必使用元件資料表確認端子方向,避免災難性的走線錯誤。

圖:電晶體端子說明:基極、集極、射極,以及閘極、汲極、源極
基極、集極、射極(BJT)
對於雙極性接面電晶體(BJT),符號具有三個主要連接點:
- 基極(B):控制腳位。此處的小電流可控制流經元件的較大電流。
- 集極(C):較大的電流會從此端進入,NPN 類型中尤其如此。
- 射極(E):電流會從此端流出。它永遠是帶有箭頭的端子。
閘極、汲極、源極(FET)
場效電晶體(FET)使用電壓而非電流進行控制,因此端子名稱也不同:
- 閘極(G):控制端子,與主電流路徑隔離。
- 汲極(D):主電流進入通道的端子。
- 源極(S):主電流離開通道的端子。
箭頭方向的意義(電流流向)
用來辨識電晶體的最關鍵特徵就是箭頭。電晶體符號中的箭頭意義,會直接表示傳統電流方向,也就是從正極流向負極的方向。在 BJT 中,箭頭永遠位於射極上。如果箭頭向外,代表傳統電流從射極流出;如果箭頭向內,則代表電流流入射極。
從電晶體符號到 PCB:設計與組裝流程
將設計從數位原理圖轉換為實體電路板,需要精準度,也需要合適的製造夥伴。電晶體接腳對應錯誤,是初次原型 PCB 失敗最常見的原因之一。

圖:流程圖顯示從數位電晶體原理圖符號,到封裝指派,再到由 JLCPCB 完成最終 PCBA 製造的轉換流程。
從電晶體原理圖符號到 PCB 的流程
原理圖完成後,EDA 工具會透過 netlist 與元件庫對應系統,將每個電晶體符號轉換為實體封裝。
符號定義邏輯接腳(B、C、E/G、D、S)
封裝定義實體焊墊位置與方向
關鍵技術檢查:
1. 確認接腳編號與資料表一致,而不只是看標籤
2. 確認對應關係正確:
- BJT → 基極、集極、射極
- MOSFET → 閘極、汲極、源極
3. 執行 ERC + netlist 交叉探查,以找出不匹配問題
即使只有一個接腳交換錯誤,例如 C ↔ E,也會讓電路無法正常工作。
電晶體原理圖符號的封裝指派
同一個電晶體符號可以對應多種封裝版本,因此封裝選擇必須以資料表為依據。
常見封裝:
- SOT-23(SMD,小型)
- SOT-223/DPAK(功率 SMD)
- TO-92(通孔式,小訊號)
- TO-220(通孔式,功率元件)
關鍵參數:
- 接腳順序,例如 E-B-C vs C-B-E 會因製造商而異
- 焊墊 pitch 與間距
- 散熱需求,尤其是功率電晶體
進階考量:
- 為高電流元件加入散熱焊墊或鋪銅
- 確保絲印方向正確,例如 Pin 1/平邊標示
- 對照資料表檢查封裝代碼標記,也就是 SMD 電晶體代碼
切勿假設接腳排列一定一致;即使是不同供應商的相同料號,也可能有所差異。
透過 JLCPCB 從電晶體符號走向 PCB 組裝
像 JLCPCB 這類PCB 組裝服務,可簡化從電晶體原理圖符號到完整組裝 PCB 的轉換流程,確保元件擺放準確並提升生產效率。
如果你使用表面黏著技術,了解 SMD 電晶體代碼 對於封裝匹配非常重要。
為了確保你能取得所需的精確元件,可以在 JLCPCB Parts 頁面瀏覽大量已驗證元件庫。
電晶體符號常見問題
問:電晶體符號中的箭頭代表什麼?
箭頭表示傳統電流流經元件射極(BJT)或源極/基板(FET)的方向。
問:如何快速辨識 NPN 與 PNP?
看射極箭頭:OUT 代表 NPN(Not Pointing iN),IN 代表 PNP(Points iN)。
問:什麼是電晶體端子?
雙極性接面電晶體(BJT)使用基極、集極與射極端子;場效電晶體(FET)則使用閘極、汲極與源極端子。
問:MOSFET 符號有什麼不同?
MOSFET 符號在閘極處具有絕緣間隙,並透過線條表示增強型(斷線)或空乏型(實線)操作模式。
問:SCR 與 TRIAC 是電晶體嗎?
不是。它們屬於閘流體家族,是專為高功率 AC 應用設計的鎖存型半導體開關。
結論
了解電晶體符號,是掌握電子電路設計的基礎第一步。從分辨 NPN 向外的箭頭與 PNP 向內的箭頭,到辨識 MOSFET 複雜的絕緣閘極,這些符號都在傳達你理解電流如何流經電路所需的所有資訊。
只要掌握這些符號,並避免常見的接腳對應錯誤,你就能更有信心地將任何原理圖轉換為功能完整且可靠的硬體專案。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......