This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式

最初發布於 Jul 14, 2026, 更新於 Aug 17, 2026

2 分鐘

目錄
  • 什麼是鋼網基準點?
  • 鋼網基準點 vs. PCB 基準點:有什麼差異?
  • 解析 SMT 鋼網的三種基準點選項
  • 設計標準與放置策略(IPC-7525)
  • 如何使用基準點實現可靠 SMT 印刷
  • 在 JLCPCB 訂購帶客製基準點的 SMT 鋼網
  • SMT 鋼網基準點常見問題
  • 結論:掌握 SMT 鋼網基準點,實現高良率組裝

重點摘要

對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。

半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。

三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。

304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。

精密雷射切割 SMT 錫膏鋼網特寫

錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。

僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。

在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且高對比的參考點,讓印刷機視覺系統能在印刷前即時計算並修正 X、Y 與旋轉偏移。

領取 $11 鋼網優惠券,立即開始!

最低 $3 起。無 MOQ。最快 12 小時生產。可選有框/無框、電拋光、奈米塗層、階梯鋼網、SMD 鋼網等多種選項。

領取 $11 優惠券

什麼是鋼網基準點?

安裝在機械治具中的金屬 PCB 鋼網

鋼網基準點是雷射切割在不鏽鋼片上的非功能性參考標記。不同於開孔,它不會把錫膏轉印到電路板上。它的用途純粹是光學定位:提供高對比目標,讓自動對位系統能以次像素等級定位標記中心。

現代 SMT 印刷機使用先進 CMOS 或 CCD 相機,並搭配邊緣偵測演算法。在對位階段,機台會使用分割視覺相機系統:

  • 向下看的相機讀取 PCB 銅層上的基準點。
  • 向上看的相機讀取鋼網鋼片上的匹配基準點。

印刷機軟體會交叉比對這些座標。一旦發現偏差,高響應線性伺服馬達會在刮刀行程執行前調整鋼網位置。對 0402 被動元件與 0.3 mm pitch BGA 而言,這種即時對位會直接決定這是一批高良率產品,還是一堆報廢板。

鋼網基準點 vs. PCB 基準點:有什麼差異?

使用鑷子操作金屬 PCB 錫膏鋼網

兩種標記對自動化組裝線都很重要,但它們服務於不同生產階段。

PCB 基準點是直接透過防焊層露出的蝕刻銅圓點。它們純粹作為取放機的光學目標,用於在放置元件前精準註冊電路板佈局。

相反地,鋼網基準點會直接雷射切割在鋼片中。它們會在錫膏塗佈前,將鋼網開孔直接對齊電路板表面焊盤。

PCB 基準點 鋼網基準點
材料 銅(ENIG/HASL/OSP) 304 HTA 不鏽鋼
讀取設備 取放機 SMT 印刷機視覺系統
位置公差 受銅層對位影響 相對開孔 ±10μm
對比來源 反光銅面 vs. 霧面基板 凹陷蝕刻 vs. 拋光鋼片

解析 SMT 鋼網的三種基準點選項

通孔蝕刻與半蝕刻鋼網標記

選擇基準點樣式是一項製程可靠性決策,會決定視覺系統的表現。

1無基準點:原型製作基準方案

沒有光學標記時,自動對位是不可能的。組裝只能依賴珠寶放大鏡、膠帶固定或手動治具等方法。這種方式適合含有 0603 或更大被動元件的原型。然而,若是低於 0.4 mm 的細間距佈局,要靠手動在整片板面維持次微米級對位,現實上非常困難。

2通孔蝕刻(雷射切穿):高對比,高風險

這類標記是完全切穿鋼片的透明孔。原始背景對比會形成明顯的「黑洞」外觀,較舊的視覺系統很容易找到。

通孔基準點的風險

  • 印刷週期中,錫膏可能從開孔中擠出,沉積到 PCB 銅基準點上。
  • 殘留錫膏會阻擋取放機相機,並污染印刷機光學鏡頭。
  • 在生產環境中會造成昂貴的清潔停機時間。

3半蝕刻(盲式):專業標準

這種樣式是專業產業標準。標記會雷射雕刻在面向電路板的鋼片底面。刮刀側則保持完全實心,形成物理屏障,防止錫膏滲漏。

雷射雕刻製程會讓凹陷口袋內部產生微粗糙表面。在機台環形光源照射下,這種漫反射表面可有效散射光線,形成深色且清楚的形狀,與周圍光亮鋼片形成強烈對比。這種設計可在沒有污染風險的情況下提供最高光學對比。

精度說明

JLCPCB 的半蝕刻基準點定位精度可達 ±0.003mm,非常適合 0.3mm pitch BGA 等超細間距組裝。

設計標準與放置策略(IPC-7525)

可靠鋼網基準點所需的幾何與放置規則,適用於各種機台平台與生產批次,通常由 IPC-7525 或 鋼網設計指南定義。

幾何形狀

建議使用圓形。圓形具備旋轉對稱性,可讓重心演算法在任何照明角度下準確判斷標記中心。標準直徑:1.0–1.5 mm。標記周圍必須保留與基準點同直徑的「安靜區」,該區內不得有開孔、走線或絲印。

全域 vs. 局部基準點

PCB 上的全域與局部基準點配置

位於電路板角落的全域基準點,可修正整體 X、Y 與旋轉偏移。對高腳數元件,例如 0.5 mm BGA、細間距 QFP,則可在其對角周圍放置局部基準點,以補償全域標記無法偵測的局部翹曲。

三點三角定位法

兩個基準點可以測量 X、Y 與 θ 偏移,但無法測量縮放。在壓合與熱循環期間,FR4 基材容易伸縮。若兩個標記之間有 20 微米的全域分離誤差,機台可能無法偵測,導致板邊開孔不準,但中心看起來仍正確。

解決方式是使用三個基準點,以「L」形排列,但不要完全對稱。機台可偵測伸縮、非線性變形與 180° 方向錯誤。

對位技術 X-Y 修正 旋轉(θ) 縮放/伸縮
手動(無基準點) 差(人為誤差) 差 無
兩點對位 優異 優異 無
三點三角定位 優異 優異 優異

如何使用基準點實現可靠 SMT 印刷

自動化對位流程

印刷機會先拍攝 PatMax 影像,用於初始判斷電路板方向。LED 環形光源會被校準,以最大化基準點邊緣對比。

視覺系統會將像素座標映射到實際毫米座標,高響應線性伺服馬達則補償 X-Y-θ 修正。

在刮刀行程前,支撐平台會將電路板抬升至接觸鋼網底面,誤差範圍通常為 10–20 微米。

實驗室配置中的手動對位

分割視覺顯微鏡疊圖的精度約為 ±25 µm,足以應付 0.5 mm pitch 元件。使用 Kapton 膠帶製作的 dummy-board 治具,可實現帶鋼網註冊的快速換板。

為什麼 304 HTA 不鏽鋼很重要

標準 304 鋼因冷軋而存在殘留應力。雷射切割過程中,這些應力不會均勻釋放,可能造成「洋芋片」式翹曲,使鋼片在基準點之間從 PCB 表面抬起。

304 HTA(Tension Annealed,張力退火)鋼,是經全硬狀態冷軋後,再以低溫張力退火處理的 304 奧氏體不鏽鋼,可在不軟化鋼片的情況下釋放內部應力。它保留全硬狀態的硬度、剛性與彈性,同時釋放會導致翹曲的殘留應力。

結果是:基準點間距穩定、平整度良好,並可支援 10,000+ 次印刷循環——同時具備良好抗刮刀磨耗能力,確保基準點光學影像在整個使用壽命中保持忠實。

在 JLCPCB 訂購帶客製基準點的 SMT 鋼網

JLCPCB 擁有 30 多台 LPKF 光纖雷射切割機,基準點標記與開孔均可達 ±0.003 mm 加工精度。基礎材料僅使用 304 HTA 不鏽鋼。

以下是 JLCPCB 鋼網訂購流程:

  1. 上傳 Gerber 資料並設定基本參數

    JLCPCB 鋼網訂購介面 - 上傳 Gerber 資料

    上傳您的 Gerber 檔案。系統需要 Solder Paste Layer 來定義開孔幾何。

    JLCPCB 鋼網厚度選擇介面

    您可以在「Select by JLCPCB」區域選擇 JLCPCB 工程專家團隊建議的厚度,或依需求選擇自訂厚度。

    JLCPCB 有框與無框鋼網選擇

    也可選擇無框或有框鋼網——有框鋼網非常適合高速自動印刷機。

  2. 指定客製基準點策略

    JLCPCB 基準點策略設定介面

    依 IPC-7525,基準點是組裝線的「眼睛」。請根據設備能力設定標記:

    • 半蝕刻(板面側):專業標準。這些是雷射雕刻凹槽,可為「向上看」相機提供高對比光學特徵,同時不允許錫膏滲漏。
    • 通孔蝕刻:切穿鋼片的孔。僅建議用於較舊的視覺系統或手動對位,當需要「黑洞」效果提升可見度時使用。
  3. 最終檢查與備註說明

    JLCPCB 鋼網備註欄位,用於客製製造說明

    結帳前,可使用「Remark」欄位填寫非常具體的製造需求:

    • 指定精確蝕刻深度,例如「Half-etch fiducials to 0.05mm depth」。
    • 如果電路板同時包含大型功率元件與超細間距 BGA,可要求「Step-up」或「Step-down」區域。

    透過整合這些技術規格,您可以善用具備 0.003 mm 精度的製造生態系,最低 $3 美元起,最快 12 小時即可製作。

想試試 JLCPCB
可靠的客製 SMT 鋼網嗎?

可選有框/無框、電拋光、奈米塗層、階梯鋼網、SMD 點膠鋼網等多種選項。最低 $3 起。無 MOQ。最快 12 小時生產。

立即領取 $11 優惠券 >
smt stencil

SMT 鋼網基準點常見問題

可以用 PCB 基準點取代鋼網基準點進行印刷機對位嗎?

可以,SMT 印刷機可以使用 PCB 基準點,但它們不能取代鋼網基準點。印刷機向下看的相機讀取 PCB 基準點(參考銅層),向上看的相機讀取鋼網基準點(參考開孔)。系統會計算兩者之間的偏移,以將鋼網對齊電路板。因此,兩組基準點都需要存在,才能修正板對鋼網註冊誤差,而不是引入誤差。

我的鋼網需要多少個基準點?

對任何含有 pitch 低於 0.5 mm 元件的電路板,強烈建議至少使用三個全域基準點。兩個基準點可修正 X、Y 與 θ,但無法偵測板材伸縮。第三個基準點可啟用三角定位與完整縮放補償,這是保證板邊對位精度的唯一方法。

半蝕刻基準點需要特殊清潔嗎?

需要。半蝕刻基準點需要溫和清潔,因為過度強力擦拭可能損傷提供光學對比的細緻雕刻紋理。超音波清洗也可能透過空蝕作用使其隨時間磨耗;若使用清潔劑,通常會使用 SMT 相容且偏弱鹼性的清潔液(pH 9–11)。

SMT 印刷機出現「Fiducial Not Found」錯誤的原因是什麼?

常見原因是通孔蝕刻基準點受到錫膏污染。乾掉的錫膏留在孔內會改變其光學輪廓,使視覺系統無法建立可靠圖案匹配。改用半蝕刻(盲式)基準點可完全消除此失效模式,因為刮刀側的實心表面可防止任何錫膏進入標記內。

結論:掌握 SMT 鋼網基準點,實現高良率組裝

鋼網基準點是 SMT 製程的眼睛——它們是將設計者座標意圖轉換成機器可執行對位的參考點。當基準點缺失、遭污染或類型錯誤時,所有後續製程都在補償一個自己看不見的問題。

對原型製作而言,通孔切穿或無基準點仍可使用。但對任何低於 0.5 mm pitch 的生產環境,依 IPC-7525 採用三點三角定位排列,並使用 304 HTA 不鏽鋼上的半蝕刻標記,才是實現穩定一次通過率的唯一可靠方法。

搭配可提供 ±0.003 mm 基準點精度的精密製造商,數位設計與實體組裝之間的「精度落差」幾乎可以歸零。

持續學習