高速高頻電路板基材選型與物性參數實務解析
1 分鐘
- 一、基材核心物性參數與電氣邊界
- 二、FR-4與高頻陶瓷基材技術特性對比
- 三、基材選型的常見風險與應對方案
- 結語
在低速數位電路設計中,PCB基材多被視為承載銅箔與元件的機械支撐結構,其電氣屬性往往不會成為系統瓶頸。但隨著訊號邊緣變化率進入皮秒級、系統工作頻率突破吉赫茲門檻,過去被當作理想絕緣體的PCB基材,其物理與電氣特性對鏈路性能的影響將全面顯現。
高頻電磁場環境下,基材內部的高分子樹脂與玻璃纖維布會與傳輸線產生複雜電磁耦合。換言之,若覆銅板基材選型失當,即便在EDA工具中完成了精準的線寬線距與阻抗計算,實際量產的硬體仍可能出現嚴重的訊號反射、相位色散與熱可靠性問題。因此,建立一套基於材料物化特性的選型評估框架,是硬體團隊切入高端電路設計的必備基礎。
一、基材核心物性參數與電氣邊界
開展高速多層板疊層結構設計前,工程師需優先掌握四項關鍵材料參數,並理解其在高溫、高頻極端工況下的變化規律。
1. 介電常數(Dk /εr)
介電常數是衡量材料儲存電能能力的核心指標,直接決定電磁波在介質中的傳播速度,對應關係為:

其中c為真空中光速。Dk值越高,訊號傳播延遲越長。更關鍵的是,常規基材的Dk會隨頻率升高、環境溫度變化產生漂移,導致高頻訊號的不同諧波分量傳播速度不一致,到達接收端時出現相位差,引發訊號失真與眼圖裕量收縮,嚴重時將造成鏈路誤碼。
2. 損耗因數(Df / tanδ)
損耗因數表徵電磁波穿過介質時,轉化為熱能耗散的比例。在高頻背板、長距離射頻傳輸鏈路中,偏高的Df會使訊號電壓幅值隨傳輸距離呈指數衰減,直接限制系統的最高工作速率與有效傳輸長度。
3. 玻璃化轉變溫度(Tg)
Tg是板材從剛性玻璃態向高彈橡膠態轉變的臨界溫度點。無鉛SMT回流焊的峰值溫度可達260℃,若基材Tg偏低,高溫下基材軟化伴隨內應力釋放,極易引發多層板盲埋孔孔壁斷裂、層間分層等可靠性失效。
4. 熱膨脹係數(CTE)
CTE分為X/Y軸面內膨脹與Z軸厚度方向膨脹兩類,其中Z軸CTE對通孔可靠性影響最為顯著。銅的CTE約為17 ppm/℃,而普通FR-4的Z軸CTE可達50~60 ppm/℃。產品經歷反覆高低溫循環時,基材與銅孔壁的膨脹差會產生持續機械剪切力,長期作用下將導致鍍通孔(PTH)疲勞斷裂。
二、FR-4與高頻陶瓷基材技術特性對比
當前電子製造領域,常規FR-4與羅傑斯為代表的高頻基材,是高速高頻硬體開發中最主流的兩大材料體系,二者從微觀結構到加工製程都存在本質差異。
FR-4本質是以環氧樹脂為基體、編織玻璃纖維布為增強體的複合材料,通常添加溴系阻燃劑滿足防火要求,憑藉成熟的製程與高性價比,長期佔據消費電子與普通工控市場。羅傑斯等廠商的高頻板材(如RO4000、RO3000系列)則優化或捨棄了傳統玻纖編織結構,轉而採用陶瓷填充聚四氟乙烯(PTFE)或陶瓷填充碳氫化合物體系,從材料本質上實現了更高的電氣潔淨度與參數穩定性。


圖1. FR-4 vs 高頻陶瓷基材對比
三、基材選型的常見風險與應對方案
選型不能僅依賴規格書上的理想參數,還需結合製造工藝與實際應用場景,避開易被忽略的潛在風險。
1. 玻纖編織效應引發的差分對歪斜
FR-4內部由交織的玻璃纖維束構成,玻纖的Dk約6.0,周圍環氧樹脂Dk僅約3.0,介質均勻性存在天然差異。當高速差分對走線分別處於玻纖束與樹脂區域時,兩條線路的傳播速度會出現差異,產生相位歪斜(Skew),進而放大共模噪聲,惡化訊號完整性。業界通用對策為選用開纖玻纖布基材,或佈線時使走線與板邊保持10°~45°夾角,讓訊號均勻穿越玻纖與樹脂區,降低歪斜影響。
2. 吸濕性對射頻性能的長期影響
水的介電常數高達約80,普通FR-4在高濕環境下會緩慢吸收水分,導致局部Dk升高、阻抗偏移,產品運行數月後射頻性能出現不可控漂移。針對戶外基站、海事雷達等高濕長期運行場景,選型階段應優先考慮吸水率低於0.06%的高頻專用基材,保障長期性能穩定性。
結語
高速電路板的材料選型,核心是在電氣性能、可靠性與生產成本之間找到最優平衡,而非盲目選用最高規格的昂貴材料。
對於工作頻率3GHz以下、訊號邊緣速率較緩的通用控制系統,選用高Tg型FR-4搭配精準阻抗控制,即可在保障良率的前提下實現最優成本結構。一旦應用場景跨入5G毫米波、車載雷達、高速光模組或PCIe Gen 6等超高速傳輸領域,高頻陶瓷基材具備的低損耗、高尺寸穩定性與優異熱學特性,將成為系統穩定運行的必要支撐。硬體工程師需充分理解各類基材的物化本質與加工邊界,結合專案實際需求完成判斷,才能輸出兼顧性能與落地性的設計方案。

持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......