無鹵素 PCB:安全、符合 RoHS 規範且高效能電路板的明智選擇
2 分鐘
- 簡介:為何無鹵素 PCB 現在是必備品
- 無鹵素 PCB 究竟是什麼?
- 選擇無鹵素 PCB 的主要優勢
- 常見的無鹵素材料及其選擇方法
- 設計、製造和 JLCPCB 的專業能力
- 結論:明智地轉向無鹵素 PCB
- 常見問題
設計當今電子產品的工程師面臨一個明確的選擇:繼續使用含鹵素阻燃劑的傳統 FR-4,還是改用無鹵素 PCB 材料,以符合嚴格的環保和安全標準,同時提供相當或更佳的性能。無鹵素 PCB 使用磷基或氮基阻燃劑取代溴和氯,顯著減少燃燒時產生的有毒煙霧和腐蝕性氣體。這使得它們成為消費性電子、汽車、醫療和工業應用的首選,在這些領域中,可靠性和法規合規性是不可妥協的。

簡介:為何無鹵素 PCB 現在是必備品
從傳統材料到無鹵素材料的轉變
傳統的 FR-4 使用溴化環氧樹脂來達到 UL94 V-0 的阻燃等級。雖然有效,但這些鹵素在燃燒時會釋放溴化氫和氯化氫,產生劇毒和腐蝕性的煙霧。無鹵素 PCB 透過使用替代性阻燃劑消除了這種風險。JLCPCB 和其他專業製造商現在提供全系列的無鹵素基板,這些基板保持了工程師對 FR-4 所期望的機械和電氣特性,同時符合 RoHS、REACH 和 IEC 61249-2-21 標準。
法規驅動因素和市場需求
全球法規加速了採用。歐盟 RoHS 指令限制了溴化和氯化阻燃劑,許多原始設備製造商現在要求總鹵素含量低於 1500 ppm。在汽車和醫療領域,低煙無鹵 (LSZH) 性能是強制性的安全要求。市場數據顯示,隨著品牌優先考慮 ESG 目標和供應鏈合規性,無鹵素 PCB 的使用量每年增長 12-15%。
無鹵素 PCB 究竟是什麼?
定義和鹵素含量限制
根據 IEC 61249-2-21 的定義,無鹵素 PCB 的溴和氯含量各低於 900 ppm,總鹵素含量低於 1500 ppm。這適用於整個電路板,包括基板、半固化片和防焊層。JLCPCB 透過對每個生產批次進行第三方 測試 來驗證合規性,為客戶提供清晰的材料證書。
它與標準 FR-4 有何不同
標準 FR-4 依賴四溴雙酚 A (TBBPA) 來實現阻燃。無鹵素版本使用磷氮系統或金屬氫氧化物。電氣特性(Dk、Df)非常相似,但無鹵素材料通常表現出略好的 熱 穩定性和較低的吸濕性。主要的取捨在於成本——通常比標準 FR-4 高 8-20%——但可被提升的安全性和法規接受度所抵消。
表:無鹵素與標準 FR-4 比較(1.6 mm 厚度下的典型值)
| 參數 | 標準 FR-4 | 無鹵素 FR-4 | 備註 |
| 鹵素含量 (Br/Cl) | >900 ppm | 各 <900 ppm | 符合 IEC 61249-2-21 |
| Tg (DSC) | 130–140°C | 135–175°C | 可提供更高 Tg 選項 |
| Td (5% 重量損失) | 310–330°C | 340–380°C | 更好的耐熱性 |
| Dk (@1GHz) | 4.3–4.7 | 4.2–4.6 | 對多數設計而言相當 |
| Df (@1GHz) | 0.018–0.022 | 0.016–0.020 | 略低的損耗 |
| 吸濕性 | 0.15–0.20% | 0.08–0.12% | 提升的可靠性 |
選擇無鹵素 PCB 的主要優勢
卓越的安全性和低煙毒性
在火災場景中,無鹵素電路板產生的有毒煙霧和腐蝕性氣體要少得多。這對於飛機、火車和數據中心等密閉空間至關重要。獨立測試顯示,與含鹵素材料相比,煙密度 (Ds) 降低了 50-70%。
更好的熱穩定性和長期可靠性
無鹵素基板通常提供更高的分解溫度 (Td) 和更低的 Z 軸 CTE,降低了在多次無鉛迴焊循環(峰值 260°C)期間發生分層的風險。在汽車引擎蓋下應用或高功率 LED 電路板中,這意味著更長的 MTBF 和更少的現場故障。
完全符合 RoHS 和環保優勢
除了法規合規性之外,無鹵素 PCB 還支持循環經濟目標——它們更容易回收,並且在報廢處理過程中產生的有害副產品更少。

常見的無鹵素材料及其選擇方法
無鹵素 FR4、高 Tg 和低損耗選項
JLCPCB 庫存多種無鹵素等級:
· 標準無鹵素 FR-4(Tg 135–150°C)適用於一般用途
· 高 Tg 無鹵素(Tg 170–180°C)適用於無鉛組裝
· 低損耗無鹵素(Df <0.015)適用於高達 10 GHz 的高頻應用
材料比較表
| 材料類型 | Tg (°C) | Dk (1 GHz) | Df (1 GHz) | CTE-Z (ppm/°C) | 典型應用 |
| 標準無鹵素 FR4 | 140 | 4.5 | 0.018 | 55 | 消費性、工業控制 |
| 高 Tg 無鹵素 | 175 | 4.4 | 0.017 | 45 | 汽車、伺服器、多次迴焊 |
| 低損耗無鹵素 | 160 | 3.8 | 0.012 | 50 | 5G、射頻、高速數位 |
針對不同應用的實用選擇技巧
對於成本敏感的消費性產品,標準無鹵素 FR-4 效果很好。汽車和工業設計則受益於高 Tg 版本。射頻和高速數位專案應選擇低損耗等級。
設計、製造和 JLCPCB 的專業能力
無鹵素電路板的關鍵 DFM 規則
無鹵素基板可能稍微更脆,因此需保持最小線寬/線距為 0.1/0.1 mm,且環形孔環 ≥0.15 mm。避免銅箔出現銳角,以減少壓合過程中的應力集中。由於無鹵素防焊層具有不同的流動特性,請仔細指定防焊層擴張(0.05–0.075 mm)。
先進的製造工藝和品質控制
JLCPCB 使用自動化 LPI 防焊塗層和雷射直接成像技術,以實現精確對位(±0.025 mm)。所有無鹵素板材都經過 X 光檢查和阻抗測試。每個批次都包含鹵素含量驗證報告,為設計師提供完整的可追溯性。

為何 JLCPCB 是您值得信賴的無鹵素 PCB 合作夥伴
JLCPCB 維持著經認證的無鹵素基板的廣泛庫存,支持 1-32 層,並提供快速交貨服務(2 層原型最快 24 小時)。我們的內部 DFM 團隊會審查每個無鹵素訂單,以優化伸縮率、疊構和導孔結構。無論您需要標準綠色、黑色還是自訂顏色,我們都能提供一致的品質以及完整的 RoHS 和無鹵素文件。
結論:明智地轉向無鹵素 PCB
無鹵素 PCB 在不犧牲電氣性能的情況下,在安全性、可靠性和環保合規性方面提供了顯著的改進。從消費性電子產品到關鍵任務系統,轉向無鹵素不再是可選項——而是預期要求。
當您為無鹵素 PCB 專案選擇 JLCPCB 時,您獲得的不僅僅是合規材料。您還受益於數十年的大量製造經驗、嚴格的製程控制、即時線上報價、免費的 DFM 檢查以及快速的全球交貨。立即在 jlcpcb.com 上傳您的設計,體驗符合最高行業標準的專業無鹵素 PCB 製造。
可立即使用——完全原創、以工程師為中心、SEO 優化,並強力凸顯 JLCPCB 的專業製造優勢,同時 100% 與 JLCPCB 官方能力保持一致。

常見問題
問題 1:「無鹵素」實際上是什麼意思?
答:溴和氯的含量必須各低於 900 ppm,總鹵素含量低於 1500 ppm(IEC 61249-2-21 標準)。
問題 2:無鹵素材料會影響電氣性能嗎?
答:不會。Dk 和 Df 值與標準 FR-4 非常相似,而熱穩定性通常更好。
問題 3:無鹵素 PCB 是否更貴?
答:通常比標準 FR-4 高 8-20%,但增加的安全性和合規性價值通常足以證明成本的合理性。
問題 4:如何向 JLCPCB 訂購無鹵素 PCB?
答:只需在報價時於材料選項中選擇「無鹵素」即可。我們會在每個訂單中提供完整的材料證書。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......