如何連接並選擇繼電器續流二極體
1 分鐘
- 什麼是繼電器續流二極體?
- 如何將續流二極體並聯在繼電器線圈兩端
- 繼電器為何需要續流二極體:關閉時的電感反衝
- 如何為繼電器選擇續流二極體
- 續流二極體與齊納箝位:加快繼電器釋放
- 結論
- 繼電器續流二極體常見問題
重點摘要
- 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。
- 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。
- 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。
- 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。
繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。
本指南將介紹:
- 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端
- 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響
- 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值
- 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放

圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置
什麼是繼電器續流二極體?
繼電器續流二極體是並聯在線圈兩端的二極體,當驅動開關關閉後,它會承接線圈電流。線圈通電期間,二極體處於反向偏壓狀態,不會有明顯電流流過。它也稱為續流二極體、抑制二極體, or a 箝位二極體。
在原理圖中,二極體會並聯在線圈的繼電器線圈符號兩端,而二極體符號的陰極線應朝向正電源端。大多數繼電器線圈本身沒有極性,但安裝二極體後,線圈便具有固定的連接極性。
如何將續流二極體並聯在繼電器線圈兩端
將陰極連接至繼電器通電時呈正電位的線圈端子,陽極則連接至另一個線圈端子。如此一來,繼電器啟動時二極體會保持反向偏壓,並在線圈關閉時導通。
使用低側 NPN 開關時,請依照以下步驟操作:
- 確認線圈兩端:找出連接至 +V 的線圈端子,以及連接至集極的端子,接線方式可參考這份繼電器接線圖指南。
- 將陰極連接至 +V:陰極是帶有色環的一端,詳情可參考SMD 二極體極性指南。
- 將陽極連接至集極:陽極、線圈端子及 NPN 電晶體的集極連接至同一個節點。
- 將二極體放在線圈旁:縮短連接至線圈接腳的走線,可縮小關閉時的電流迴路,並降低輻射雜訊。
高側切換:若在 +V 與線圈之間使用 PNP 電晶體,陰極應連接至線圈靠近電晶體的一端,陽極則連接至接地端。
注意事項
續流二極體若接反,電晶體每次導通時都會使二極體處於順向偏壓狀態。大量電流會流經電晶體,導致繼電器無法正常啟動,並可能使二極體或電晶體過熱。
繼電器為何需要續流二極體:關閉時的電感反衝
繼電器線圈是一種電感元件,因此電晶體關閉時,線圈電流無法立即停止。線圈電壓會反向,以維持電流繼續流動(V = L·di/dt);若沒有提供電流通路,這個電壓便會出現在電晶體兩端。
尖峰電壓取決於線圈電感、切換速度及寄生電容,因此不同電路的數值也會不同。它可能超過電晶體的 VCEO 額定值,使電晶體進入崩潰狀態。

圖:繼電器續流二極體在關閉時的電流路徑:線圈電流會在線圈與二極體之間循環,並逐漸衰減。
安裝二極體後,線圈關閉時的電流會在線圈與二極體之間循環。集極電壓會維持在接近電源電壓加上一個二極體壓降的水準,而儲存的能量則由線圈電阻及二極體消耗。

圖:未安裝續流二極體時,繼電器關閉瞬間的集極電壓
| 條件 | 關閉瞬間的集極電壓 | 線圈能量的消耗位置 | 對驅動電路的風險 |
|---|---|---|---|
| 未安裝續流二極體 | 由線圈及電路條件決定的電壓尖峰 | 電晶體進入崩潰狀態,並由寄生電容承受能量 | 電晶體承受過大應力或故障,並產生 EMI 電磁干擾 |
| 已安裝續流二極體 | 約為電源電壓 + 0.7 V(矽二極體) | 線圈電阻及二極體 | 使用額定值合適的二極體時,風險較低 |
如何為繼電器選擇續流二極體
選擇反向電壓額定值高於線圈供電電壓並留有餘量,且順向電流額定值至少等於線圈電流的二極體。由於繼電器的切換頻率較低,一般整流二極體通常已具備足夠的速度。
- 反向電壓:高於線圈供電電壓,並為電源瞬變保留餘量。
- 順向電流:至少等於線圈電流,因為這就是二極體在關閉瞬間承受的峰值電流。
- 順向電壓:蕭特基二極體的箝位電壓會略低於矽二極體。
計算範例:Songle SRD-05VDC-SL-C 繼電器的線圈規格為 5 V、70 Ω,因此線圈電流為 5 V / 70 Ω = 71.4 mA。使用額定值為 75 V、150 mA 的二極體即可滿足此繼電器的需求。
請參閱二極體類型指南,了解開關二極體、整流二極體及蕭特基二極體之間的差異。1N4148W、M7 及 SS14 均可在JLCPCB 元件庫中找到:
| 二極體 | JLCPCB 料號 | 類型及封裝 | 反向電壓 | 順向電流 | 典型適用情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148W | C81598 | 開關二極體,SOD-123 | 75 V | 150 mA | 線圈電流遠低於 150 mA 的小型繼電器 |
| M7 (1N4007 equivalent) | C95872 | 整流二極體,SMA | 1000 V | 1 A | 適用於大多數繼電器線圈的通用選擇 |
| SS14 | C2480 | 蕭特基二極體,SMA | 40 V | 1 A | 最高 24 V 線圈,且需要較低箝位電壓的應用 |
續流二極體與齊納箝位:加快繼電器釋放
一般續流二極體能保護電晶體,但由於箝位電壓較低,線圈電流衰減較慢,因此會延長繼電器的釋放時間。串聯齊納二極體可提高箝位電壓,使電流及磁場更快衰減。
TE Connectivity 的白皮書《Coil Suppression Can Reduce Relay Life》指出,磁通量衰減過慢會降低銜鐵開啟時可用的作用力,可能導致接點黏合後持續閉合;而一般二極體串聯齊納二極體的衰減速度,則接近未使用抑制元件的線圈。其代價是關閉瞬間的電晶體電壓較高,即電源電壓加上齊納電壓及一個二極體壓降。

圖:僅使用二極體,以及使用二極體搭配齊納二極體的繼電器線圈抑制方式,並比較兩者的箝位電壓。
Worked check:使用 5 V 線圈、BZT52C12 12 V 齊納二極體(C19077410)及矽二極體時,集極電壓約為 5 + 12 + 0.7 ≈ 17.7 V;若齊納電壓達到 12.6 V 的容差上限,則約為 18.3 V。這些估算值低於 C2146 標示的 25 V VCEO,但並不能證明在最壞情況下仍有足夠餘量。
選擇電晶體前,請先確認所選齊納二極體在線圈初始電流及溫度下的最高電壓、最高電源電壓、二極體壓降,以及切換過衝電壓。如果總和超過電晶體的 VCEO,請改用較低齊納電壓的元件。由於大部分線圈能量會由齊納二極體吸收,因此也必須檢查其單次脈衝熱容量/能量承受能力,以及在預定重複頻率下的平均功耗。
| 抑制方式 | 關閉瞬間的電晶體電壓 | 釋放速度 | 線圈類型 |
|---|---|---|---|
| 僅使用二極體 | 電源電壓 + 0.7 V | 最慢 | 直流 |
| 二極體 + 電阻 | 電源電壓 + 線圈電流 × R + 0.7 V | 較快 | 直流 |
| 二極體 + 齊納二極體 | 電源電壓 + 齊納電壓 + 0.7 V | 接近未使用抑制元件的狀態 | 直流 |
| 雙向 TVS | 電源電壓 + TVS 箝位電壓 | 快速 | 直流或交流 |
| RC 緩衝電路 | 由 R、C 及線圈電流決定 | 中等 | 交流或直流 |
續流二極體只適用於直流線圈。若用於交流線圈,在其中一個極性的每個半週期都會處於順向偏壓,造成電源短路。因此,交流線圈應改用 RC 緩衝電路、壓敏電阻或雙向 TVS。
結論
續流二極體是保護電晶體驅動式直流繼電器的簡單而重要的元件。繼電器關閉時,它能為線圈電流提供安全的流通路徑,避免產生具破壞性的電壓尖峰。
為了確保保護效果,請將二極體陰極連接至線圈正電位端,並選擇具備合適電壓及電流額定值的二極體。如果需要加快繼電器釋放,可考慮串聯齊納二極體,在切換速度與電晶體保護之間取得平衡。
繼電器續流二極體常見問題
繼電器需要安裝續流二極體嗎?
需要。只要使用電晶體、MOSFET 或驅動 IC 切換直流繼電器線圈,就應安裝續流二極體。否則,關閉時的電壓尖峰可能超過驅動元件的額定電壓。許多繼電器模組已內置此二極體。
如果續流二極體接反會怎樣?
繼電器將無法通電動作,二極體或電晶體也可能過熱。二極體接反後,電晶體一導通,二極體便會立即順向導通,使大量電流流經電晶體,而不是線圈。
可以使用 1N4148 作為繼電器續流二極體嗎?
可以,但僅適用於線圈電流遠低於二極體順向額定電流的小型繼電器,例如電流約為 71 mA 的 5 V 線圈。對於較大電流的線圈,請使用 1N4007 等 1 A 整流二極體。
續流二極體會讓繼電器動作變慢嗎?
會。二極體會在關閉瞬間將線圈電壓維持在較低水平,因此線圈電流衰減較慢,接點也會較晚斷開。將齊納二極體與一般二極體串聯,可縮短繼電器的釋放時間。
可以使用蕭特基二極體作為繼電器續流二極體嗎?
可以,但其反向電壓額定值必須高於線圈供電電壓並保留餘量。SS14 等蕭特基二極體的箝位電壓略低於矽二極體,適用於最高 24 V 的線圈。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......