SMD 二極體極性指南:如何辨識陰極標記並防止 PCB 損壞
1 分鐘
- 快速辨識二極體極性的外觀範例
- 常見 SMD 二極體極性標記一覽
- 如何辨識 SMD 二極體極性(快速答案)
- 什麼是 SMD 二極體極性?
- 為什麼正確的二極體極性在電子電路中至關重要
- SMD 二極體極性的外觀辨識
- 如何使用萬用表測試 SMD 二極體極性
- 理解電路圖中的二極體極性
- 二極體極性特別重要的常見 PCB 位置
- 辨識二極體極性時的常見錯誤
- 實際維修情境:無法啟動的電源供應器
- 如何在 PCB 上正確安裝 SMD 二極體
- 關於 SMD 二極體極性的常見問題
- 結論
若以錯誤方向安裝 SMD 二極體,可能會立即損壞 PCB,或導致電路無法正常工作。 無論你是在組裝原型,還是在排查硬體問題,了解 SMD 二極體極性都是一項基本的電子技能。
在本指南中,你將學到:
1. 如何透過外觀辨識 SMD 二極體的極性標記
2. 如何在不同封裝上判斷陽極與陰極方向
3. 如何使用數位萬用表測試二極體極性
4. 極性在電路圖與 PCB 佈局中的呈現方式
5. 會導致電路故障的常見錯誤
快速辨識二極體極性的外觀範例
- SMA/SMB 二極體:白色或銀色環帶表示陰極。
- SOD-123 二極體:雷射蝕刻線表示陰極。
- SOT-23 封裝:依據其 3 腳實體佈局辨識(腳位 1 與腳位 2 位於同一側,腳位 3 位於另一側)。請查閱資料手冊確認內部接線。

圖示:SMD 二極體極性標記,包括 SMA、SOD-123 與 3 腳 SOT-23 封裝。
常見 SMD 二極體極性標記一覽
- 白色環帶 → 陰極(-)
- 雷射刻線 → 陰極(-)
- 缺口 → 陰極(-)
- SOT-23 三腳佈局 → 需依資料手冊確認內部配置(共陽極/共陰極/串聯)
- 無環帶 → 可能是雙向 TVS 二極體
如何辨識 SMD 二極體極性(快速答案)
-
尋找實體標記:在元件本體上尋找陰極環帶、缺口或雷射蝕刻標記。
-
對照電路圖:將實體標記與二極體符號中的直立線對齊。
-
進行電性測試:使用萬用表的二極體模式確認順向壓降。
-
確認 PCB 走線:追蹤焊盤是否連接至接地或主要電源軌。
-
查閱資料手冊:焊接前務必確認製造商對特定封裝的規格說明。
什麼是 SMD 二極體極性?
二極體允許電流在一個方向自由流動,同時阻止電流往相反方向流動。這種方向性稱為「極性」。
每個標準二極體都有兩個端子:陽極(+)與陰極(-)。 若要讓電流流動,陽極電壓必須高於陰極電壓(順向偏壓狀態)。若方向相反 (陰極電壓較高),二極體就會阻斷電流(反向偏壓狀態)。
理解 SMD 二極體陽極與陰極之間的關係非常重要,這能確保元件正常運作,並保護電路免受反向電壓影響。

圖示:說明 SMD 二極體陽極與陰極結構,以及正確電流流向的示意圖。
為什麼正確的二極體極性在電子電路中至關重要
忽略或誤判二極體極性,可能造成嚴重的硬體故障。正確極性之所以重要,原因如下:
- 反接保護失效 → IC 損壞。
- 續流二極體方向錯誤 → 電晶體燒毀。
- 齊納二極體反向接法錯誤 → 穩壓器電壓不穩。
- 電池電路二極體接反 → 放電或電池膨脹。
- 功率整流二極體接反 → 大電流與保險絲熔斷。
SMD 二極體極性的外觀辨識
陰極環帶標記的含義
在電子產業中,辨識二極體極性最通用的標準是陰極環帶。 那麼二極體極性環帶代表什麼?簡單來說,印刷、蝕刻或模製在二極體本體上的實體線條或環帶, 表示陰極(-)端。
- 白色或銀色環帶:常見於黑色環氧樹脂封裝本體(如 SMA 或 SMB 封裝),這條較粗的線會明確標示陰極端。
- 雷射標記:在現代超小型元件上,SMD 二極體陰極標記可能是一條非常淡的雷射蝕刻線, 通常需要在顯微鏡下觀察,或將元件傾斜到特定光線角度才看得見。
- 模製缺口:部分特殊或高功率二極體,可能不使用印刷油墨,而是在陰極側設計實體缺口或倒角邊。

圖示:標準 SMD 二極體陰極標記,以及二極體極性環帶的含義。
不同封裝的極性標記
不同表面黏著封裝會使用不同的標記規則。以下表格列出常見的標準極性標記:
|
封裝類型 |
極性標記樣式 |
典型應用 |
|---|---|---|
|
SOD-123 |
實線或雷射蝕刻線 |
小訊號開關、齊納二極體(SOD-123 二極體極性) |
|
SMA / SMB / SMC |
較粗的白色或銀色環帶 |
功率整流(蕭特基二極體極性標記) |
|
SOT-23 |
腳位 3 通常為陰極(請查閱資料手冊) |
訊號箝位、雙二極體陣列 |
|
TVS(瞬態電壓抑制器) |
單向:有環帶。雙向:無環帶 |
ESD 保護(TVS 二極體極性方向) |
|
MiniMELF / LL34 |
彩色環帶(黑色、藍色、紅色) |
精密訊號 |

圖示:SOT-23 封裝顯示標準非對稱腳位編號方式(腳位 1 與腳位 2 在下方,腳位 3 在上方), 並展示 BAT54 系列等內部電路圖變化。
當極性標記遺失或燒毀時
在維修過程中,你經常會遇到二極體因過熱而燒毀保護環氧層與絲印標記的情況。 在這種情況下,外觀辨識會失效。若要推斷 PCB 上的二極體方向, 需要追蹤 PCB 走線。尋找接地平面或主要 VCC 電源軌,並透過分析周邊元件與閱讀電路圖, 邏輯判斷陽極與陰極焊盤。
如何使用萬用表測試 SMD 二極體極性
當外觀標記不清楚、磨損,或你只是想在焊接前驗證元件時, 就需要知道如何使用萬用表進行二極體極性測試。
二極體模式測試步驟
幾乎所有現代數位萬用表都有專用的「二極體測試」功能。以下是具體使用方法:
-
選擇二極體模式:將萬用表旋鈕轉到二極體符號位置 (看起來像一個三角形指向一條線)。
-
探棒方向:將紅色探棒接觸 SMD 二極體的一側,黑色探棒接觸另一側。
-
讀取電壓:如果萬用表顯示電壓降(通常介於 0.2V 至 0.7V), 表示你已正確找到極性。紅色探棒接觸的是陽極, 黑色探棒接觸的是陰極。
如果萬用表顯示「OL」(Open Loop,開路/超量程)或「1」,表示二極體處於反向偏壓狀態。請交換探棒位置。

圖示:使用萬用表進行二極體極性測試,展示正確探棒接法。
順向電壓判讀表
當你成功測量二極體時,顯示的電壓並不是隨機數值,而是二極體的順向電壓識別。 這個數值可幫助你確認正在測試的二極體類型:
|
電壓讀值(Vf) |
代表的二極體類型 |
|---|---|
|
0.15V - 0.45V |
蕭特基二極體(低順向壓降、高切換速度) |
|
0.60V - 0.75V |
標準矽整流二極體/小訊號二極體 |
|
1.80V - 3.30V |
發光二極體(LED)——依顏色而異 |
反向偏壓漏電測試
若想判斷二極體是否處於反向偏壓或已失效,可使用電阻模式(Ohms)。 在反向偏壓狀態下(黑色探棒接陽極、紅色探棒接陰極),健康的二極體會顯示無限大電阻(OL)。 若測得可量測電阻,表示內部已有「漏電」損壞,應立即更換。
理解電路圖中的二極體極性
二極體符號方向
- 三角形的平面側是陽極(+)。
- 直立線是陰極(-)。
可將三角形想像成箭頭,指向傳統電流流動方向。直立線則代表真實元件上印刷的實體陰極環帶。

圖示:比較 SMD 二極體符號極性與真實表面黏著二極體方向。
透過 PCB 走線追蹤極性
良好的焊盤設計會使用較粗的絲印線,或以方形焊盤表示陰極。 若絲印遺失,可透過追蹤走線判斷 PCB 上的二極體方向:
-
確認接地焊盤導通:使用萬用表尋找接地平面。
-
沿走線追蹤到連接器/穩壓器:將焊盤追蹤回主要電源來源。
-
透過電路圖確認方向:確認附近 IC 是需要輸入,還是將電流導向接地。
二極體極性特別重要的常見 PCB 位置
如果你正在學習如何在 PCB 上測試 SMD 二極體,了解應該查看的位置能大幅加快故障排查速度。
|
電路位置 |
二極體功能 |
極性作用 |
|---|---|---|
|
DC 電源輸入 |
反接保護 |
當使用者將電源供應器接反時,阻斷電流。 |
|
繼電器/馬達驅動器 |
反激(續流)二極體 |
以反向偏壓方式並聯在線圈兩端,用於吸收磁場崩潰時產生的破壞性電壓尖峰。 |
|
USB/資料埠 |
ESD 保護(TVS) |
在高壓靜電衝擊到達 CPU 前,將其直接分流至接地。 |
|
開關電源供應器 |
輸出整流 |
將高頻 AC 開關訊號轉換回平滑的 DC 電源。 |
辨識二極體極性時的常見錯誤
即使是有經驗的技術人員,在高速組裝或深夜維修時也可能出錯。請避免以下陷阱:
- 反向解讀環帶:在某些圓柱形 MELF 封裝上,製造商可能會印上多條彩色環帶。 應始終尋找最粗的環帶,或最靠近玻璃本體端部的環帶——那就是陰極。
- 與電阻混淆:零歐姆 SMD 跳線或精密 MELF 電阻,有時看起來可能與玻璃二極體非常相似。 請務必使用萬用表確認。
- 讀錯電路圖:誤以為齊納二極體是以順向偏壓方式放置。 齊納二極體幾乎都是以反向偏壓方式使用,以利用其崩潰電壓進行穩壓。
- 雙二極體混淆:在內含兩顆二極體的 SOT-23 封裝中,若不查資料手冊就猜測共陽極/共陰極腳位, 往往會造成直接短路。
實際維修情境:無法啟動的電源供應器
以下透過一個實際案例,說明在維修時如何測試 PCB 上的 SMD 二極體。
一個 12V 馬達控制器完全無法啟動,通電後主保險絲立即熔斷,原因是 VCC 與 Ground 之間發生直接短路。 問題元件是輸入端 SMA 二極體反接保護電路中的二極體。一次電壓尖峰導致它短路失效, 也燒毀了蕭特基二極體的極性標記。技術人員移除燒毀的二極體後,追蹤接地平面確認方向, 並焊上一顆新的二極體,使陰極朝向 VCC 線,成功恢復控制器運作。
如何在 PCB 上正確安裝 SMD 二極體
若要完成可靠且正確的組裝,請遵循以下安全安裝流程:
-
確認陰極焊盤方向:確認絲印標記與電路圖一致。
-
塗佈助焊劑:使用助焊劑以形成牢固焊點。
-
均勻加熱兩個焊盤:確保二極體能平整貼合。
-
使用鑷子放置二極體:仔細對齊元件。
-
檢查焊點:確認焊腳填角完整,且沒有橋接短路。
-
使用萬用表測試:通電前先進行二極體模式測試。

圖示:使用鑷子在 PCB 上正確安裝 SMD 二極體,並將陰極環帶與絲印標記對齊。
若想消除人為錯誤,使用專業 PCB 組裝服務, 可確保元件透過自動貼片機放置,並經由自動光學檢測(AOI)驗證,每次都能保證極性正確無誤。
關於 SMD 二極體極性的常見問題
Q:沒有萬用表時,如何辨識 SMD 二極體陰極?
請尋找元件本體上的實體標記。通常是一端印有白色或銀色環帶、雷射蝕刻線,或模製缺口。 這些標記通常都表示陰極(-)。
Q:如果 SMD 二極體反向安裝會發生什麼事?
這取決於電路用途。它可能完全阻斷電流,使電路無法工作;若它是續流二極體或保護二極體, 則可能直接造成接地短路,導致元件過熱、保險絲熔斷,甚至走線熔毀。
Q:二極體仍焊在電路上時可以測試嗎?
可以,但需要注意。並聯元件(例如低阻值電阻或電感)可能會影響萬用表讀值。 如果讀值異常或出現直接短路,必須至少拆下一側二極體端點,才能在脫離電路的狀態下準確測試。
Q:SMD 二極體即使反向安裝也能工作嗎?
在大多數電路中,反向安裝的二極體會阻斷電流,使電路無法正常運作。 不過,在某些保護或箝位應用中,反向偏壓是刻意設計的。 若在錯誤的電路路徑中長時間反向安裝,可能造成過熱、電壓應力或元件失效。
結論
了解如何辨識 SMD 二極體極性,是電子硬體中不可忽視的基本功。 無論你是依靠外觀線索判斷二極體極性環帶的含義,從電路圖解讀 SMD 二極體符號極性, 還是使用萬用表進行二極體極性測試,有條理的方法都能避免 PCB 被損壞。
請始終記住這個黃金流程:外觀檢查 → 萬用表驗證 → 電路圖確認。
當你準備從麵包板進入專業製造階段時,確保使用高品質元件是關鍵。 你可以直接從 JLCPCB 元件庫中輕鬆取得經驗證且標記清晰的二極體。 當設計完成後,上傳 Gerber 檔案與 BOM 至 JLCPCB,即可取得即時 PCB 報價,讓你的硬體順利成形。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......