PCB 電路板製造中使用的鑽頭類型
1 分鐘
- 為何鑽孔在 PCB 製造中如此重要
- 鑽孔流程:
- PCB 孔洞類型:通孔、盲孔與埋孔
- 精密 PCB 製造中使用的鑽孔類型
- PCB 製造中使用的鑽頭類型:
- 碳化鎢與高速鋼鑽頭比較:
- 結論
在電路板生產中,成本最高且最耗時的步驟就是鑽孔。這是因為該程序必須精準執行,才能確保最高品質水準。手動或雷射 PCB 鑽孔機通常用於各種切割,可能是輪廓、孔洞,也可能是 PCB 內部切割形狀。
在 PCB 製造中,鑽孔至關重要。鑽孔不良可能導致電氣連接不良,甚至板子失效。隨著電子設備變得更複雜、更小巧,高精度貫通、盲孔與埋孔鑽孔讓製造商能滿足現代緊湊設計的需求。為了讓您更了解此流程,我們深入探討了 PCB 製造過程中使用的鑽孔類型。
為何鑽孔在 PCB 製造中如此重要
在 PCB 製造中,鑽孔的主要目的是為安裝點、工具孔、導通孔與插件元件引腳打孔。這些孔可能是通孔、盲孔或埋孔。所有類型的導通孔與孔洞已在另一篇文章中詳細介紹,您可在此查看它們的差異與運作方式。隨著HDI(高密度互連)板日益普及,鑽孔精度必須達到微米級公差,才能提供可靠的機械完整性與電氣性能。鑽孔不當可能導致錯位、分層或電鍍附著不良等問題,進而影響電路板的電氣運作。
鑽孔流程:
印刷電路板的製作流程複雜,共有 20 個關鍵階段。鑽孔通常在此流程初期進行,於基材原料裁切至所需尺寸並確定 PCB 所需厚度後進行。
當基材準備好後,會使用定位銷將板子固定在預先編程的電腦數值控制(CNC)機台上。接著在 PCB 上鑽出元件安裝孔,並進行分板與精密量測。最後,使用輸送式拋光機清潔銅面,去除微小毛邊或鋸齒邊緣。完成鑽孔程序後,便進入下一道製程。在此期間,PCB 必須通過品質檢查。
PCB 孔洞類型:通孔、盲孔與埋孔
1. 通孔(Via):
通孔是 PCB 上最常見的孔洞類型。它透過連接不同板層的銅層,讓電氣訊號能在層間傳遞。這些導通孔確保所有層之間的電氣連接,並穿過介電層。因此它是 PCB 中所需最深的孔洞,依尺寸可選擇合適的設備。
2. 盲孔:
盲孔連接 PCB 的外層與一個或多個內層,但不貫穿整個板子。它被稱為「盲孔」,是因為無法從一側看穿到另一側。它用於 HDI(高密度互連)板中,在有限空間內容納更多電路,並僅連接所需層級以節省空間。
3. 埋孔:
埋孔連接內部層級,但不延伸至 PCB 表面。它們完全隱藏在板子內部。透過讓內部連接從表面不可見,可實現更緊湊且高密度的 PCB 設計。由於複雜度高,它是最昂貴的類型,但對於先進電子產品中使用的高密度多層 PCB 而言卻不可或缺。
精密 PCB 製造中使用的鑽孔類型
1)機械鑽孔(碳化鎢鑽頭)
機械鑽孔是標準 PCB 製造中最常用的方法。通常使用實心碳化鎢鑽頭,因其硬度高且耐磨。可提供 0.15 mm 至 6 mm 的可變孔徑(依板子設計而定)。在先進 CNC 鑽孔機上,轉速可達 100,000 RPM。用於一般通孔、多層板導通孔與元件引腳。雖然精度高且具成本效益,但不適用於極小孔徑(多數情況下 <0.2 mm)。
2)雷射鑽孔(紫外線與 CO₂ 雷射)
對於微導通孔與高精度盲/埋孔,雷射鑽孔已成為首選技術,特別是在 HDI 與軟性 PCB 製造中。不論是紫外線雷射或 CO₂ 雷射,紫外線雷射用於穿透樹脂與較薄銅層,而 CO₂ 雷射則用於切割較厚介電層與某些塑膠。可實現小至 20 µm(約 0.02 mm)的孔徑。雖然精度極高,但設備成本較高且鑽孔速度較慢。
3)EDM(放電加工)鑽孔
在特殊 PCB 製程中,偶爾會使用 EDM 鑽孔,特別是涉及特殊材料或極硬基材時。它利用電火花侵蝕材料,而非機械切削。在標準 PCB 製造中極為罕見;有時用於特殊金屬背板或陶瓷基材。
4)控深鑽孔
當需要精確局部深度孔時,會使用控深鑽孔,常見於盲孔或多層板中的特定腔體結構。精度極高,並採用層對層定位。但需要先進的 CNC 編程與驗證流程。
PCB 製造中使用的鑽頭類型:
除了材質,鑽頭類型也取決於您的 PCB 設計需求。以下是主要類型及其應用:
標準螺旋鑽頭:
具有螺旋結構,可有效排屑。標準螺旋鑽頭是最常用的 PCB 鑽頭。常見直徑範圍為 0.6 mm 至 3.0 mm,涵蓋大多數元件引腳。適用於傳統 FR-4 板材與插件元件,用途廣泛。
微型鑽頭:
用於高密度 PCB 或微導通孔,專為小於 0.5 mm 的微小孔徑設計。為在如此小尺寸下保持精度,幾乎皆由碳化鎢製成,並需高精度機台。
階梯鑽頭:
階梯鑽頭可一次鑽出不同尺寸的孔。雖在 PCB 製造中較少使用,但對於需要埋頭孔的特殊設計可能有所幫助。
銑刀:
與傳統鑽頭不同,銑刀用於成型 PCB 邊緣或切割孔洞。雖不適用於一般鑽孔,但對於複雜板型設計不可或缺。
碳化鎢與高速鋼鑽頭比較:
鑽頭材質對其性能與壽命影響重大。以下比較兩種最常見選擇:
碳化鎢鑽頭:
在專業 PCB 製造中,碳化鎢鑽頭是首選。這些鑽頭由碳化鎢製成,極為堅硬且耐磨,非常適合鑽穿 FR-4 玻璃纖維板等堅硬材料。主要優點如下:
● 極度耐用:壽命比高速鋼長達 10 倍。
● 保持鋒利:即使鑽孔數百次後,仍能確保孔洞乾淨精準。
● 耐高溫:在 30,000–80,000 RPM 的鑽孔速度下表現良好。
高速鋼(HSS)鑽頭:
高速鋼鑽頭由鋼合金製成,可承受高溫與高速。為較經濟的選擇,但有所取捨:
● 成本低廉,適用於輕量工作。
● 比碳化鎢不易碎裂,若設備精度不足時較佳。
結論
鑽孔是 PCB 製造中的關鍵步驟。若操作不當,孔洞不通將導致元件無法安裝。我們可以看到,通孔、盲孔與埋孔是印刷電路板上最常用的鑽孔技術。
根據應用需求,也可搭配控深鑽孔與 EDM 鑽孔等其他技術,適用於特定材料。為滿足現代電子日益嚴格的品質標準,與經驗豐富的 PCB 製造商合作至關重要。JLCPCB 採用先進 CNC 鑽孔機、雷射系統與嚴格品管,確保每個孔洞都精準無誤——無論您的設計多麼複雜。JLCPCB 一站式服務提供精度、速度與經濟性。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......