掌握 BT 樹脂封裝:技術解析與 JLCPCB 能力
2 分鐘
- 什麼是 BT 樹脂?了解其化學組成與核心特性
- 關鍵應用:BT 樹脂板在哪些領域成為核心基礎
- BT 樹脂 PCB 的製造挑戰
- JLCPCB 如何在 BT 樹脂與高可靠性 PCB 製造中實現卓越品質
- BT 樹脂封裝常見問題
- 結論:透過 JLCPCB 加速您的 BT 樹脂設計
重點摘要
- BT 樹脂是一種高性能熱固性聚合物,具備 180°C–210°C 的 Tg、超低 Dk/Df,以及低於 0.05% 的吸濕率——對先進 IC 封裝基板(BGA、CSP、SiP)至關重要。
- 其緻密交聯結構可提供優異的抗電遷移、抑制樹枝狀晶體生長,以及抗化學降解能力,非常適合細間距、高可靠性應用。
- 製造 BT 樹脂 PCB 需要專用鑽石塗層鑽針、UV/CO2 混合雷射系統,以及精準的化學除膠渣製程,以避免微裂紋與膠渣殘留。
- 表面處理必須採用 ENIG 或 ENEPIG——標準 HASL 無法滿足半導體接合所需的平整度與共面性。
- JLCPCB 提供自動化 LDI、混合雷射鑽孔、AOI/AXI 檢測,以及從原型到量產的無縫擴展能力,支援 BT 樹脂與高可靠性 PCB。
全球半導體正朝向極致微型化、高頻訊號與高密度 3D 異質整合架構發展,這已將傳統基板材料推向物理極限。雖然標準 FR4 仍是一般電子產品中的主力材料,但下一代積體電路(IC)封裝,需要具備更佳尺寸穩定性、優異熱耐受性,以及極低訊號損耗的基板。
這正是雙馬來醯亞胺-三嗪樹脂,也就是普遍稱為 BT 樹脂的材料登場之處。作為高階 IC 基板(例如 BGA、CSP 與 SiP)背後的基礎化學材料,BT 樹脂搭起了裸矽晶片與傳統系統級 PCB 之間的橋樑。然而,要充分發揮這種高性能熱固性聚合物的能力,不只是採購高等級材料而已,還需要高度精密且自動化的製造基礎設施。
什麼是 BT 樹脂?了解其化學組成與核心特性
若要最大化先進封裝的性能,工程師必須理解 BT 樹脂的基礎材料科學。不同於標準環氧樹脂系統,BT 樹脂是由雙馬來醯亞胺與三嗪類氰酸酯衍生物共聚而成。這種反應會形成高度交聯、緻密的分子結構,即使在會使標準層壓板降解的環境條件下,也能維持機械完整性。
雙馬來醯亞胺-三嗪(BT)背後的化學原理
三嗪網路中固有的芳香環與交替氮碳結構,帶來極高的結構剛性。同時,醯亞胺環則提供優異的熱穩定性與耐化學性。
化學反應路徑
-
單體結合
雙馬來醯亞胺單體與三嗪氰酸酯結合。
-
高溫共聚
形成緻密且高度交聯的聚合物網路。
-
雙軸穩定性
提升熱性能(高 Tg、低 CTE)與電氣純度(低 Dk/Df、抗電遷移)。
為什麼這對細間距佈局很重要
- 高抗電遷移能力:防止細間距走線之間因高密度電場導致金屬原子發生物理位移。
- 抑制樹枝狀晶體:其化學基質可在偏壓條件下天然抑制銅樹枝狀晶體生長,消除造成災難性短路的主要原因之一。
- 化學惰性:能抵抗倒裝晶片組裝中使用的強剝離化學品與助焊劑殘留造成的降解。
關鍵熱性能:高 Tg 與低 CTE
在 IC 封裝中,結構失效通常源於矽晶片(約 2.6 ppm/°C)、基板材料與主機板(約 16 ppm/°C)之間熱膨脹係數(CTE)不匹配。BT 樹脂可透過維持極高的玻璃轉移溫度(Tg)來解決此問題;依不同配方而定,其 Tg 約為 180°C 至超過 210°C。
由於材料在標準回焊溫度以上仍能保持結構穩定,其 Z 軸 CTE 也能受到嚴格限制。這種極低的 Z 軸膨脹,可避免多次無鉛回焊曲線與後續超音波打線製程中出現微導孔裂紋與焊盤翹起。
電氣性能:低 Dk 與 Df,適合高速訊號
對高速數位通訊、毫米波雷達與光電應用而言,介電損耗會直接決定訊號傳輸距離與功率效率。BT 樹脂在寬頻範圍內提供高度穩定的介電常數(Dk)與超低耗散因子(Df)。
此外,其超低吸濕率(低於 0.05%)可確保即使暴露於高濕度部署環境中,這些電氣參數仍能保持完全穩定,避免高速傳輸線出現阻抗偏移。
| 材料特性 | 標準 FR4 | 高階高 Tg FR4 | 先進 BT 樹脂 |
|---|---|---|---|
| 玻璃轉移溫度(Tg) | 130°C 至 140°C | 170°C 至 180°C | 180°C 至 210°C |
| 分解溫度(Td) | 300°C | 340°C | 350°C 至 410°C |
| Z 軸 CTE(Tg 前) | 50 至 60 ppm/°C | 40 至 45 ppm/°C | 25 至 30 ppm/°C |
| 介電常數(Dk @ 1GHz) | 4.2 至 4.7 | 3.9 至 4.3 | 3.5 至 3.8 |
| 耗散因子(Df @ 1GHz) | 0.015 至 0.020 | 0.010 至 0.015 | 0.005 至 0.008 |
| 吸濕率 | 0.15% 至 0.25% | 0.10% 至 0.15% | 低於 0.05% |
關鍵應用:BT 樹脂板在哪些領域成為核心基礎
BT 樹脂獨特的物理特性,使其在多個高階電子產業中,從可選升級變成必要需求。
IC 封裝基板(BGA、CSP 與 SiP)
LPDDR5、UFS 與高容量 NAND Flash 晶片等現代記憶體架構,需要極薄外形與細間距球柵陣列(BGA)配置。BT 樹脂可作為這些多層晶片尺寸封裝(CSP)與系統級封裝(SiP)模組的剛性內核。其結構剛性能確保在高速自動化倒裝晶片或打線組裝期間,載板能在高機械與熱壓力下抵抗彎曲或變形。
高頻通訊模組
在 5G 基地台、衛星通訊收發器,以及 400G/800G 光收發器中,高頻訊號路徑需要極為純淨的結構介質。BT 樹脂的低 Dk 與 Df 值可防止訊號衰減、降低寄生電容,並維持乾淨的訊號轉換。這項能力讓 RF 前端模組與功率放大器能在維持最佳熱管理的同時,將功率耗散降至最低。
嚴苛環境下的車用電子
車用引擎室控制單元、引擎管理感測器,以及先進駕駛輔助系統(ADAS)的毫米波雷達單元,都會面對持續且劇烈的熱循環。以 BT 樹脂為基礎的基板在此類應用中表現優異,因為其具備優異的熱分解特性(Td 達 350°C 或更高)與強大的抗電化學遷移能力。這能確保安全關鍵車用系統在長時間壽命週期中可靠運作,不會出現局部電氣短路或機械分層。
BT 樹脂 PCB 的製造挑戰
雖然 BT 樹脂具備優異的物理與電氣性能,但它也帶來相當高的製造難度。其強度、耐熱性與脆性特徵,需要高度專業的製程設備,即使是剛性通孔多層結構也不例外。
機械鑽孔挑戰與解決方案
- 機械鑽孔難點:由於 BT 樹脂具有緻密的聚合物交聯結構,它比標準環氧玻纖(FR4)基板更硬且更脆。若進給速度沒有精準校準,標準鑽針會快速磨耗,或可能沿孔壁造成內部微裂紋。
- 膠渣風險:高速機械鑽孔會產生巨大的局部摩擦與熱量,可能在內層銅箔上形成難以去除的樹脂膠渣,增加開路風險。
- 解決方案:製造商必須使用超銳利、鑽石塗層的實心硬質合金鑽針,搭配最佳化主軸轉速與精準化學除膠渣製程,才能確保完全潔淨且可靠的電鍍通孔(PTH)互連。
雷射鑽孔與微導孔形成
雷射鑽孔挑戰與解決方案
- 裂紋風險:錯誤的雷射調校可能導致導孔孔壁產生微裂紋。
- 膠渣風險:過度局部加熱可能在內部銅介面形成難以去除的樹脂膠渣。
- 解決方案:製造商必須使用先進 UV/CO2 混合雷射鑽孔系統,搭配精準電漿化學除膠渣製程,才能確保後續銅電鍍所需的潔淨結構完整性。
多層基板中的層間對位
隨著走線結構朝向超細線寬/線距發展,在高密度 IC 應用中甚至低於 25 微米,壓合期間即使出現極小尺寸偏移,也可能造成層間錯位。
BT 樹脂在高溫固化過程中會產生高度可預測但幅度明顯的化學收縮。製造商必須使用先進的預測式縮放模型,在材料偏移發生前先行補償,並搭配無銷式感應壓合系統,以確保多層高密度互連(HDI)結構中的層間對位完全精準。
適用於半導體接合的表面處理相容性
IC 基板必須為打線或倒裝晶片焊球提供極為平整且共面的表面。標準熱風整平(HASL)完全不適合這類嚴格公差。
基板需要使用高階化學鎳金(ENIG)或化學鎳鈀金(ENEPIG)表面處理。沉積這些超薄金屬層需要精準化學控制系統,以避免鎳介面出現過度腐蝕,也就是常稱為「黑墊」的問題,否則可能危及金線或銅線接合強度。
JLCPCB 如何在 BT 樹脂與高可靠性 PCB 製造中實現卓越品質
解決 BT 樹脂製造挑戰,需要一套由自動化高精度設備、嚴格品質保證流程與精簡生產工作流構成的完整生態系。作為世界級電子製造合作夥伴,JLCPCB 已系統性最佳化其產線,以極高精度處理先進材料。
先進生產設施與設備
JLCPCB 已在自動化智慧工廠中進行重大基礎設施投資,以處理高階、低損耗與高頻材料。為達成 BT 樹脂設計所需的精準對位,JLCPCB 使用最先進的雷射直接成像(LDI)系統,取代傳統底片曝光。這項技術可實現超精準走線解析度,並達到嚴格線寬/線距公差。
此外,我們的自動化 UV/CO2 混合雷射鑽孔設備,可輕鬆在堅硬的 BT 樹脂基質中形成乾淨微導孔,而不造成內部裂紋,確保先進多層疊構具備穩固互連路徑。
設備整合效率
- 先進 LDI 系統:確保精細線路可達到精密公差要求。
- 混合雷射鑽孔設備:形成 75 微米以下乾淨、無膠渣的微導孔。
- 自動線掃描:透過產線內自動光學檢查,即時隔離缺陷。
嚴格品質控制與材料來源管理
JLCPCB 的品質始於高階且經驗證的材料來源。透過僅與全球領先層壓板供應商合作,JLCPCB 確保每一批處理的 BT 樹脂都符合嚴格 Grade-A 品質標準,並具備完全一致的 Tg、Dk 與 Df 基準。
我們的品質控制框架包含多項先進驗證步驟:
- 產線內自動光學檢查(AOI),掃描每一層是否存在走線缺陷。
- 自動 X 光檢查(AXI),以次微米精度分析內層對位。
- 完整可靠性測試,包括熱衝擊曲線測試、互連應力測試(IST),以及導電陽極絲(CAF)抗性評估,以驗證是否符合 IPC Class 2 與 Class 3 工業安全標準。
從原型到量產的無縫轉換
過去,若要取得高階 BT 樹脂或 IC 等級基板的原型批次,通常必須面對傳統特殊製造商的高最低訂購量(MOQ)與漫長交期。JLCPCB 透過導入敏捷且數位化的智慧製造架構,改變了這種情況。
工程師、硬體創新者與企業研發團隊可以輕鬆上傳高密度設計、配置先進材料疊層,並以短交期啟動原型製作。一旦初始原型完成驗證,JLCPCB 高度可擴展的製造生態系即可將專案無縫轉入大量生產,確保一致良率、最佳成本效率與可預測交期。
BT 樹脂封裝常見問題
Q:什麼是 BT 樹脂?它與標準 FR4 有何不同?
BT 樹脂(雙馬來醯亞胺-三嗪)是一種由雙馬來醯亞胺與三嗪氰酸酯共聚而成的高性能熱固性聚合物。相較於標準 FR4,它具備顯著更高的玻璃轉移溫度(180°C–210°C,相較於 130°C–140°C)、更低 CTE(25–30,相較於 50–60 ppm/°C)、更低介電常數與耗散因子,以及大幅更低的吸濕率(低於 0.05%,相較於 0.15%–0.25%)。這些特性使 BT 樹脂成為高頻、高可靠性 IC 封裝應用中的關鍵材料。
Q:BT 樹脂 PCB 的主要應用是什麼?
BT 樹脂 PCB 主要用於 IC 封裝基板,包括先進記憶體架構(LPDDR5、UFS、NAND Flash)所需的 BGA、CSP 與 SiP 模組。它們也對高頻通訊模組至關重要,例如 5G 基地台、衛星收發器與 400G/800G 光收發器,以及面對劇烈熱循環的車用電子,包括 ADAS 毫米波雷達與引擎管理系統。
Q:為什麼 BT 樹脂比 FR4 更難製造?
BT 樹脂的緻密聚合物交聯結構,使其比 FR4 更硬且更脆,會加速鑽針磨耗並可能造成微裂紋。高速鑽孔會產生局部熱量,可能在銅層上形成樹脂膠渣。製造 BT 樹脂需要專用鑽石塗層實心硬質合金鑽針、UV/CO2 混合雷射系統、精準化學/電漿除膠渣製程,以及用於層間對位的先進預測式縮放模型。
Q:BT 樹脂 IC 基板應使用哪種表面處理?
標準 HASL 完全不適合 BT 樹脂 IC 基板,因為打線與倒裝晶片焊球需要嚴格的平整度與共面性。相反地,必須使用高階 ENIG(化學鎳金)或 ENEPIG(化學鎳鈀金)表面處理,並透過精準化學控制進行沉積,以防止鎳介面出現「黑墊」過度腐蝕問題。
Q:JLCPCB 能否支援 BT 樹脂 PCB 專案從原型到量產?
可以。JLCPCB 的敏捷數位化智慧製造架構支援完整生命週期——從短交期初始原型製作,到無縫擴展至大量生產。平台具備自動化 LDI 系統、UV/CO2 混合雷射鑽孔、產線內 AOI/AXI 檢查,以及 IPC Class 2/3 可靠性驗證,可在每個階段確保一致品質與成本效率。
結論:透過 JLCPCB 加速您的 BT 樹脂設計
隨著現代硬體要求極致微型化與穩健高頻路徑,材料選擇將直接決定市場成功。BT 樹脂憑藉優異熱耐受性、超低介電損耗,以及對抗電遷移的結構韌性,已成為下一代先進 IC 封裝、高階電信模組與車用雷達系統中不可取代的材料。
然而,要充分發揮這種脆性、超硬聚合物的潛力,需要具備頂尖製程精度的製造合作夥伴。JLCPCB 搭起了先進材料科學與可取得、高良率製造之間的橋樑。透過結合自動化 LDI 追蹤、專用混合雷射微孔鑽孔,以及嚴格 IPC Class 3 品質驗證,我們消除了高階基板過去常見的高成本與長交期門檻。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......