為什麼銅氧化在 PCB 設計中很重要以及如何防止它
1 分鐘
- 什麼是銅氧化?
- 銅氧化如何損害 PCB:
- 氧化發生的地點與時機:
- 減少銅氧化的設計策略:
- 防止氧化的製造和處理實務:
- 關於銅氧化的常見問題
- 結論:
核心要點
銅氧化是 PCB 設計中的一個關鍵問題,直接影響可焊性、接觸電阻和長期可靠性。透過了解氧化如何形成及損害銅表面,設計人員可以藉由適當的表面處理(如 HASL、ENIG 和 OSP)、策略性的防焊層應用,以及嚴格遵循 IPC-1601 指南的儲存和處理規範,來有效防止氧化。保護銅免受氧化可確保更好的組裝良率、卓越的電氣性能,以及產品在實際應用中的耐用性。
當我們談到 PCB 中的銅時,我們討論的是最關鍵的元件。它是承載我們訊號的載體。在涉及高功率和高速 PCB 設計時,對銅的考量變得更加關鍵。之所以使用銅,是因為它具有較高的 導熱性 和最低的整體電阻。由於銅可以轉換成稱為基板的薄片,因此可以輕鬆地整合到 PCB 中。現代 PCB 使用不同的芯板和半固化片。但導電走線始終是相同的材料——銅。銅適用於從低速類比電路板到 gigabit 射頻設計的所有領域。但如果銅未被妥善保存,它會透過環境變數而氧化。這就是為什麼我們要麼用焊料合金對銅焊盤進行鍍錫,要麼使用 錫膏 覆蓋它們。當銅氧化時,它會透過增加接觸電阻來間接影響焊接性能。因此,下次您設計自己的電路板時,了解為什麼銅氧化在 PCB 設計中很重要是至關重要的。並進一步討論保護它的可能方法。
什麼是銅氧化?
銅氧化是銅與氧氣之間的化學反應。通常會因濕氣和溫度的存在而加速。在此過程中形成的主要表面化合物有:
- 氧化亞銅 (Cu₂O):呈現紅色或粉紅色層
- 氧化銅 (CuO):呈現深棕色至黑色層
隨著時間的推移,在侵蝕性環境中還可能形成其他腐蝕產物(如鹼式碳酸銅或氯化物)。在 PCB 上,這種氧化通常表現為:
- 暗淡變色的焊盤或走線,而非光亮的金屬銅
- 裸露銅面上的棕色或黑色變色
雖然非常薄的天然氧化層可能相對穩定,但隨著它變厚,很快就會成為可靠性問題。
銅氧化如何損害 PCB:
1. 可焊性差和焊接點缺陷:
氧化層是電絕緣的,且對焊料的化學反應性較低。當焊盤氧化時,熔融的焊料無法正確潤濕銅表面。這會導致冷焊點或因機械應力而破裂的焊點。因此,如果焊料無法正確附著在銅上,那麼焊接工作就會變得更加困難。在大量製造中,氧化程度的輕微增加就可能導致顯著的良率損失。
2. 接觸電阻增加和訊號損失:
在裸露的焊盤、測試點或連接器接點上,氧化會增加接觸電阻。這可能導致電源層和焊盤上的電壓降,以及高頻下的插入損耗。局部腐蝕會擾亂走線和返迴路徑的有效截面。隨著時間的推移,這會導致眼圖和誤碼率性能下降。眼圖的詳細資訊在另一篇文章中討論。
3. 長期腐蝕與開路/短路故障:
在潮濕或受污染的環境中,氧化通常只是第一步。如果暴露在污染物中,離子殘留物會加速:
- 防焊層下腐蝕
- 電化學遷移 (ECM)
4. 保存期限與製造問題:
裸銅表面的保存期限有限。即使在組裝之前,儲存期間的氧化也可能使電路板無法焊接。行業指南遵循 IPC-1601,強調暴露於濕氣和污染物會隨著時間降低焊接性能。因此,應注意將銅儲存在適當的包裝中。
氧化發生的地點與時機:
銅氧化可能發生在幾個階段:
- 製造後(裸板儲存): 當電路板在組裝線上等待時。
- 組裝期間: 在預烘烤週期和焊料迴焊週期之間。
一個好的預防策略必須考慮所有三個階段——設計、製造和操作環境。並且從一個製程到下一個製程的延遲時間應足夠長,以避免氧化。
減少銅氧化的設計策略:
1. 選擇適當的 PCB 表面處理:
一個關鍵的設計階段決策是銅焊盤和裸露銅特徵上的表面處理。良好的表面處理可在保持可焊性的同時保護銅免受氧化。常見的選項包括:
- HASL (熱風焊料整平,含鉛或無鉛)
- OSP(有機可焊性保護劑)
- ENIG(化學鍍鎳浸金)
- ENEPIG(化學鍍鎳化學鍍鈀浸金)
- 浸鍍錫 (ISn) 和浸鍍銀 (IAg)
這些都在另一篇文章中討論過;您可以了解如何根據設計需求進行選擇。
2. 使用 防焊層 以減少裸露銅面:
防焊層不僅僅是為了防止焊料橋接;它也是一個主要的腐蝕屏障。設計規則是盡量減少不必要的裸露銅區域,並嚴格將防焊層開口定義在焊盤周圍。在易腐蝕環境中,對導通孔進行 蓋孔或塞孔處理 ,以防止濕氣進入。仔細進行 DFM 檢查,並遵守製造商的最小防焊層阻焊壩和間隙規則。
3. 控制板邊的銅暴露:
在板邊、開槽和安裝孔處,銅可能因撈邊或鑽孔而暴露。在腐蝕性環境中,這可能成為濕氣和離子物質的通道。良好的做法包括盡可能將銅層從邊緣內縮。並確保安裝焊盤,特別是如果連接到機殼時。
防止氧化的製造和處理實務:
即使有適當的表面處理和合理的佈局,不良的處理仍會迅速破壞可焊性。與您的 PCB 製造商和組裝廠協調至關重要。
1. 遵循 IPC-1601/1602 儲存指南:
IPC-1601 等行業標準提供了儲存和處理裸板以保持可焊性和防止氧化的建議:
- 我們可以將 PCB 儲存在帶有乾燥劑和濕度指示卡的密封防潮袋中。
- 控制儲存溫度和濕度,15–30 °C 最適合裸銅。
- 避免不必要的烘烤;這實際上可能會降低可焊性。
2. 盡量縮短製造與組裝之間的時間:
氧化是與時間相關的。電路板放置暴露的時間越長,氧化層生長得越多。最佳做法是規劃供應鏈,使電路板在製造後不久即進行組裝。並避免不必要的中間重新包裝/拆包循環。
3. 控制組裝環境和製程:
在組裝過程中,我們可以使用乾淨的手套或指套,防止皮膚油脂轉移到銅表面。避免錫膏印刷和迴焊製程之間的長時間延遲。並使用適當的助焊劑化學配方來去除薄氧化層,而不留下離子殘留物。
經濟實惠的高品質 PCB 製造
透過一站式解決方案節省時間和金錢,涵蓋製造、組裝和零件。
減少供應商協調,避免分批出貨,並獲得一致、可靠的品質——無需超出您的預算。獲取即時報價 >
關於銅氧化的常見問題
Q: PCB 中的銅氧化是什麼?
銅氧化是一種化學反應,即 PCB 上裸露的銅與氧氣和濕氣反應,形成氧化亞銅 (Cu₂O) 或氧化銅 (CuO)。這表現為焊盤和走線上的暗淡、棕色或黑色變色。
Q: 為什麼銅氧化在 PCB 設計中很重要?
銅氧化會顯著降低可焊性、增加接觸電阻,並可能導致不良的焊點、訊號損失和長期可靠性問題。這在高速、高功率和高可靠性設計中尤為關鍵。
Q: 銅氧化如何影響焊接性能?
氧化層充當屏障,阻止熔融焊料正確潤濕銅表面。這會導致冷焊點、連接薄弱、缺陷率升高,以及組裝期間或實際應用中的潛在故障。
Q: 防止銅氧化的最佳方法是什麼?
最有效的方法包括:應用適當的表面處理(HASL、ENIG、OSP 等);
使用防焊層覆蓋不必要的銅區域;
遵循 IPC-1601 儲存指南,使用防潮袋;
盡量縮短製造和組裝之間的暴露時間
Q: 哪種 PCB 表面處理最適合防止氧化?
這取決於應用。ENIG 提供優異的抗氧化性和平整度,HASL 具有成本效益,而 OSP 對於較短保存期限而言是一個經濟的選擇。對於高可靠性需求,通常首選 ENIG 或 ENEPIG。
Q: 裸 PCB 應如何儲存以避免氧化?
將 PCB 儲存在帶有乾燥劑和濕度指示卡的密封防潮袋中。保持溫度在 15–30°C 之間,盡量減少處理,並避免製造和組裝之間的長時間延遲。遵循 IPC-1601 指南以獲得最佳結果。
結論:
在本文中,我們詳細討論了銅氧化問題,以及防止它的適當方法和可以採取的預防措施。PCB 設計中的銅氧化不僅僅是表面層面的問題。總之,它透過影響銅表面來改變整體性能。以至於變得更難焊接,儘管內部走線特性在它侵蝕銅之前不會受到影響。您硬體的長期可靠性取決於您如何管理銅的氧化問題。在我自己的許多設計中,我總是使用錫膏並用 焊料合金 覆蓋裸露的銅。透過了解氧化的化學原理,PCB 設計人員和電子愛好者可以就表面處理做出決策。如果您將銅氧化視為一個設計參數,就像阻抗一樣,那麼您的電路板將會更順利地組裝。並且整體通過可靠性測試,在現實世界中存活更久。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......