This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

預防 Black Pad 缺陷:確保專業 PCB 製造中的可靠 ENIG 表面處理

最初發布於 Jun 30, 2026, 更新於 Aug 20, 2026

1 分鐘

目錄
  • 什麼是 Black Pad,以及它為什麼會在 ENIG 製程中發生
  • Black Pad 在 PCB 生產中的嚴重後果
  • 影響 Black Pad 風險的關鍵因素
  • 預防 Black Pad 的進階策略
  • JLCPCB 預防 Black Pad 的穩健做法
  • Black Pad 常見問題
  • 結論

重點摘要

  • Black Pad 是在 ENIG 浸金步驟中鎳層過度腐蝕所造成,會導致脆弱的焊點,以及隱藏性的 BGA/QFN 失效。
  • 主要預防方法包括:嚴格控制化學藥液條件(溫度、pH 值、時間)、維持穩定的磷含量,以及定期監控藥液槽。
  • 高可靠性替代方案包括:ENEPIG(風險最低),或不含鎳的表面處理,例如浸銀與 OSP。
  • ENIG 一定要選擇具備嚴格製程管控的製造商。

你是否曾經拿到一塊外觀看起來很漂亮的電路板,仔細完成回流焊流程後,卻發現 BGA 焊點在很輕微的機械應力下就出現裂紋?焊盤看起來閃亮又平滑,焊料表面也像是正常發亮,但焊點幾乎沒有任何強度。如果你遇過這種情況,很有可能就是碰上了 PCB 製造過程中最惡名昭彰的失效模式之一——Black Pad。Black Pad 很隱蔽,因為它藏在漂亮的金色表面之下。原本應該提供平整、可焊、抗腐蝕焊盤的 ENIG 表面處理,可能會在底下悄悄形成脆弱且氧化的鎳層。

預防 Black Pad

在焊點被 切片分析或剝開之前,它通常不會被發現;只有打開後,才會看到深色、龜裂的鎳層。但到那時,電路板可能早已出貨。本文將說明什麼是 Black Pad、為什麼它會在 ENIG 製程中發生,以及如果沒有及早發現會付出什麼代價。接著,我們會進入重點:化學藥液控制、材料使用、替代表面處理,以及像 JLCPCB 這樣的大規模製造商如何在製程中消除這類缺陷。目標很簡單:讀完之後,你會知道風險在哪裡,以及該如何透過設計與採購來避開它。

什麼是 Black Pad,以及它為什麼會在 ENIG 製程中發生

Black Pad 的定義及其對可焊性的影響

ENIG 是一種雙層結構:在銅焊盤上先沉積一層化學鎳磷(NiP),厚度約 3–6 微米;再在 NiP 上方覆蓋一層很薄的浸金層,厚度約 0.05–0.1 微米。鎳層提供結構支撐與阻擋層功能,金層則防止鎳氧化,並提供可焊接與可打線接合的表面。

預防 Black Pad

所謂「Black Pad」,指的就是在浸金步驟中鎳層發生腐蝕。當它發生時,鎳表面會氧化並變得非常脆弱;在顯微鏡下觀察時,會出現明顯的「泥裂」紋理,類似乾涸湖床。焊接完成後,如果拉扯焊點,你會在焊料沒有真正結合的位置看到深色、近乎黑色的鎳表面。它對可焊性的影響非常明顯:

  • 焊料會「潤濕」金層,但無法與已腐蝕的鎳層正確結合。
  • 焊點外觀看起來可能正常,但機械強度非常低。
  • 失效通常呈現「脆性」特徵,也就是焊點在焊盤界面乾淨分離,而不是延展性撕裂。
  • 最危險的受影響對象是 BGA 與 QFN 封裝,因為它們的焊點是隱藏的。

化學鎳浸金製程中的根本原因

那麼,為什麼鎳層一開始會腐蝕?問題出在浸金製程的化學反應。浸金是一種電位置換製程,意思是金的沉積來自於鎳原子被氧化並溶解到藥液中,釋放電子,再由這些電子還原金離子。這是自然且必要的反應,但只應發生少量。真正的問題是,浸金藥液與鎳之間發生了電化學過度腐蝕,攻擊變得過於激烈。金藥液不是只輕微蝕刻表面,而是深入鎳晶界,形成多孔、氧化、富磷的表面。造成過度腐蝕的因素通常包括:

  1. 浸金藥液溫度過高、酸性過強或濃度過高,導致對鎳的攻擊過度。
  2. 化學鎳層中的磷含量變異也可能造成問題;磷含量過高或過低都可能有風險,而磷分布不均更糟。
  3. 浸泡時間過長,使金藥液持續攻擊鎳層。
  4. 藥液污染,或未能維持正確 pH 值,導致反應失去穩定性。

Black Pad 在 PCB 生產中的嚴重後果

可靠性失效、潤濕不良與現場退貨

預防 Black Pad

最糟糕的是,Black Pad 缺陷可能在工廠中被製造出來,卻沒有在工廠被發現。具有腐蝕鎳界面的焊點,在第一天可能仍能正常傳輸訊號與電力。接著,在熱循環、振動或機械衝擊下,脆弱的金屬間化合物可能斷裂,讓產品在客戶手中失效。常見的可靠性症狀包括:

  • 回流焊時潤濕不良或反潤濕,焊料形成珠狀而不是攤開。
  • 脆弱焊點在彎曲、跌落或熱循環測試中失效。
  • 依溫度變化而出現的暫時性開路,這類問題最難排查。
  • 隱蔽的 BGA 失效,通常只能透過染色撬離測試或切片分析發現。

對製造商與客戶的成本影響

Black Pad 帶來的財務損失與可靠性損失一樣嚴重,而且發現得越晚,代價越高。製造業常見的經驗法則是:缺陷成本會在每一個階段大約增加 10 倍,從裸板、組裝、系統,到現場使用。如果在裸板階段報廢一片面板,成本仍相對可控;但同樣的缺陷若在組裝後才發現,就意味著要報廢已裝上昂貴元件的電路板。若到了現場才失效,則會變成保固索賠、召回、RMA 物流、失效分析,以及難以在發票上量化的品牌聲譽損害。這也是為什麼嚴謹的製造商會投入大量資源做預防,而不只是檢測。相較於成品現場退貨,為 ENIG 製程投入少量額外成本以確保嚴格製程控制,是非常值得的。

影響 Black Pad 風險的關鍵因素

化學藥液控制、藥液槽參數與製程時間

ENIG 化學反應是一個動態製程。隨著電路板通過化學鎳槽與浸金槽,兩個藥液槽都會老化、受到金屬離子污染,並逐漸偏離設定值。讓它們維持在規格範圍內,不是一次設定就能完成的事。最重要的參數包括:

  1. 藥液溫度:高溫會加快金沉積速度與鎳攻擊速度;即使只是輕微超溫,也會提高腐蝕風險。
  2. pH 控制:當浸金藥液變得過酸時,會對鎳產生極強攻擊性;而 pH 過高或過低也都會擾亂製程。
  3. 金濃度與藥液負載:濃度更高或負載更重的藥液,會增加腐蝕反應的驅動力。
  4. 浸泡時間:在金藥液中停留越久,溶解的鎳就越多,因此必須嚴格監控。

材料選擇與表面前處理最佳實務

化學條件不是唯一答案。同樣重要的是,鎳沉積所在的基底狀態也會影響結果,因為腐蝕最喜歡缺陷與污染。粗糙或未清潔乾淨的銅表面,或活化不足的表面,都可能成為浸金反應集中攻擊的起點。良好的表面前處理包括:微蝕與清潔銅面,以去除氧化物與有機殘留;透過一致的活化處理,例如鈀催化劑,讓鎳層均勻沉積,避免漏鍍或結瘤;並在各藥液槽之間保持充分清洗,避免污染物被「帶入」下一個槽。

預防 Black Pad 的進階策略

最佳化 ENIG 製程控制與監控

預防的基礎是不間斷的監控。沒有量測,就無法控制,而 ENIG 藥液槽會持續漂移。穩健的產線不會依賴假設,而是追蹤並檢查所有參數。控制措施包括:對藥液溫度、pH 值與金屬濃度進行統計製程管制(SPC),並在超出限制前發出警報。

定期分析與補充藥液,讓金與鎳化學條件維持在設定值。透過 XRF 或 EDS 驗證化學鎳層的磷含量,以確認沉積層具備抗腐蝕能力。對樣品 coupon 進行切片與 SEM 檢查,在泥裂形貌進入量產前就先捕捉到問題。依 IPC J-STD-003 進行可焊性測試,例如潤濕平衡測試、浸焊觀察測試,以驗證實際焊接表現。

當 Black Pad 風險較高時可選擇的替代表面處理

預防 Black Pad

有時,最明智的做法就是完全避開浸金反應。ENIG 很好,但它不是唯一平整且可焊的表面處理;對某些設計而言,替代處理能避免相關風險。最重要的替代方案是 ENEPIG(化學鎳化學鈀浸金)。它會在鎳與金之間增加一層鈀。這層鈀會形成阻擋層,使浸金沉積在鈀上,而不是直接攻擊鎳,從而消除 Black Pad 機制。雖然成本更高,但對高可靠性與打線接合應用來說,通常值得採用。以下比較常見表面處理:

表面處理 層結構 Black Pad 風險 保存期限 相對成本 最適合用途
ENIG Ni-P + Au 中等,取決於製程控制 12 個月以上 高 細間距、BGA、平整焊盤
ENEPIG Ni-P + Pd + Au 非常低 12 個月以上 最高 打線接合、高可靠性應用
浸銀 Ag 覆蓋 Cu 無,因不含 Ni 6–12 個月 中 細間距、RF、平整焊盤
浸錫 Sn 覆蓋 Cu 無,因不含 Ni 6 個月 中 細間距、壓入式連接
OSP 有機保護膜 無,因不含 Ni 6–12 個月 低 低成本、單次回流焊
HASL(無鉛) 焊料鍍層 無,因不含 Ni 12 個月以上 最低 通孔、較大間距

重點很簡單:如果你需要平整表面與最高可靠性,ENEPIG 可以完全避開 Black Pad。若保存期限不是主要問題,浸銀或 OSP 甚至完全不使用鎳。對於間距較大且成本敏感的設計,HASL 也很耐用,且沒有 Black Pad 風險。

JLCPCB 預防 Black Pad 的穩健做法

ENIG 產線中的嚴格製程控制與即時監控

JLCPCB 對 ENIG 電鍍產線採用嚴格的化學藥液控制。這些藥液槽會針對溫度、pH 值、金濃度與浸泡時間進行管控,並定期分析與補充,以避免藥液變得過度腐蝕。這些監控的目的,是讓浸金反應維持在安全範圍內,從一開始就避免鎳層過度腐蝕。與其事後在好壞板中分類,不如在藥液槽漂移、產生任何不良焊盤之前就先校正,這樣成本更低,也更安全。

預防 Black Pad

大規模交付可靠 ENIG PCB 的成熟實績

其結果是,使用者能以原型製作成本與快速交期取得可靠的 ENIG 電路板。ENIG 可作為標準表面處理製程使用,支援即時線上報價,生產最快可在數天內完成;你不需要為平整且可靠的表面處理支付額外的可靠性成本。這對使用細間距 BGA、QFN 與高密度 SMT 佈局的設計人員非常重要。透過能預防 Black Pad 的製程控制,ENIG 的平整度與可焊性能在成品組裝中穩定發揮。

使用 JLCPCB 簡化你的 PCB 生產流程

從 PCB 製造、組裝到元件供應,JLCPCB 是你的一站式供應商。 從即時報價到快速交付,協助你簡化工作流程、減少來回溝通,並讓每一次製作都順利推進——從原型到量產。

立即取得報價 >

Black Pad 常見問題

Q:ENIG 表面處理中的 Black Pad 究竟是什麼造成的?

Black Pad 是在浸金步驟中,化學鎳層發生電化學過度腐蝕所造成。金藥液對鎳的攻擊過於激烈,留下脆弱、氧化、富磷的表面,並形成典型的泥裂形貌,使焊料無法正確結合。

Q:Black Pad 藏在金層下方,我該如何偵測?

通常無法從表面直接看出,因此檢測需要依靠樣品焊盤的切片分析與 SEM/EDS 分析,再搭配可焊性與焊點強度測試。焊點失效後,在分離位置出現深色或黑色鎳表面,就是典型特徵。

Q:ENEPIG 真的能消除 Black Pad 風險嗎?

ENEPIG 會在鎳與金之間加入一層鈀阻擋層,因此浸金會沉積在鈀上,而不是直接攻擊鎳。這基本上移除了 Black Pad 的腐蝕機制,也因此 ENEPIG 雖然成本較高,仍常用於打線接合與高可靠性應用。

Q:ENIG 仍然適合用於細間距 BGA 電路板嗎?

可以。只要電鍍製程受到良好管控,ENIG 仍廣泛且可靠地用於細間距 BGA 與 QFN。關鍵在於選擇能嚴密監控藥液化學條件、製程時間與磷含量的製造商,確保浸金反應維持在安全範圍內。

Q:如果我想完全避免鎳,應該選哪種表面處理?

浸銀、浸錫與 OSP 都是直接在銅上形成表面保護層,不含鎳,因此沒有 Black Pad 風險。它們能提供平整且可焊的表面,但保存期限通常比 ENIG 短,因此需要規劃好組裝時程。

結論

Black Pad 是一種會懲罰掉以輕心的缺陷。它藏在完美的金色外觀之下,檢查時不容易被察覺,卻會在最關鍵的時刻反咬一口——在現場、在成品中、在客戶手上。如今我們已經清楚知道,問題源自於浸金時鎳層發生電化學過度腐蝕,導致表面變得脆弱並形成泥裂結構,使焊料無法正確附著。好消息是,它完全可以被避免。只要維持嚴格的化學藥液控制、表面前處理、材料管理與持續監控,ENIG 製程就能保持在安全範圍內。

當設計風險較高時,也可以選擇能避開該機制的替代方案,例如 ENEPIG 或浸銀。預防的成本遠低於現場退貨。只要向具備嚴謹製程控制的製造商採購 ENIG,你就能享有 ENIG 的平整度與可焊性優勢,而不必擔心 Black Pad。透過受監控的 ENIG 產線、品質驗證,以及快速且低成本的生產,你可以將這些原則實際落實在產品中。

持續學習