高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
1 分鐘
- 了解 BGA 與 LGA 封裝:
- BGA 封裝的熱設計考量:
- LGA 封裝的熱設計考量:
- 產業應用與案例研究:
- 案例研究:
- BGA 與 LGA 比較常見問題
- 結論:
重點整理
在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。
隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。
了解 BGA 與 LGA 封裝:
球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。

相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金屬焊墊與 PCB 接觸。LGA 需要中介層或固定機構,以確保 IC 焊墊與 PCB 焊墊之間有足夠的接觸壓力。雖然 LGA 不會直接焊接到電路板上,但仍可透過焊墊接觸進行熱傳導。與 BGA 相比,LGA 具備較佳的可返修性,且可降低封裝與板件之間的機械應力。
在高功率應用中,這兩種封裝都能支援具備高 I/O 數量的複雜 IC。然而,在嚴苛應用場景下所產生的熱負載往往可超過 100–500 W,因此需要最佳化 PCB 佈局,以避免熱降頻並確保長期可靠性。
BGA 封裝的熱設計考量:
對 BGA 封裝而言,錫球是將熱量從晶粒傳導至 PCB 的主要路徑。若要最大化 BGA 的熱性能,PCB 必須能有效將熱量橫向擴散,並傳導至板邊或散熱器。

其中一種方法是在 PCB 的 BGA 焊墊下方放置導熱通孔。導熱通孔可提供通往內層板層或底部 接地平面 的直接熱傳導路徑,進而縮短熱擴散距離,協助從封裝中帶走熱量。若條件允許,應使用高導熱材料,例如銅膏或導電環氧樹脂填充導孔,因為空氣填充或一般電鍍導孔的熱阻明顯較高。
增加導熱通孔數量可降低封裝的接面至電路板熱阻。例如,在 1 mm 間距上配置密集的 0.3 mm 直徑導孔陣列,依據 板層堆疊 與銅厚不同,可能降低約 40–70% 的熱阻,但實際改善幅度仍需透過模擬確認。然而,過多導孔可能因焊錫量減少與潛在的熱膨脹係數(CTE)不匹配應力,而影響焊點可靠性。因此,必須評估取捨,在提升散熱能力的同時,降低錫球承受的機械應力。對於細間距 BGA(0.5 mm 或以下),設計人員常使用 焊墊內導孔 技術,在維持佈線密度的同時保留導熱路徑。
PCB 上較大的銅焊墊也能改善 BGA 錫球的熱擴散效果。較厚的銅層(1 oz 或 2 oz)可提升平面方向的 導熱能力。熱模擬有助於預測溫度梯度,並找出 BGA 下方的熱點。嵌入 PCB 的銅散熱片或導熱塊也能進一步增強散熱能力。在實務上,對於超過 100 W 的高功率設計,通常會結合導熱通孔、專用接地平面,以及外部散熱器或液冷介面。
LGA 封裝的熱設計考量:
LGA 主要依靠封裝焊墊與 PCB 焊墊之間的介面導熱來傳遞熱量。因此,熱介面是降低熱阻的關鍵。用於高功率應用的 LGA,通常會在部分陣列位置加入散熱焊墊,而不是僅配置電氣焊墊,以最大化熱傳導。
在 LGA 焊墊與 PCB 焊墊之間使用導熱介面材料(TIM)非常重要,因為 TIM 可填補表面微小空隙並改善熱傳導。通常會在組裝前,於 LGA 或 PCB 焊墊上塗佈導熱膏或薄膜型 TIM。TIM 應具備高導熱係數(例如 5–15 W/m·K 或更高),並具有足夠的順應性,以在受壓時補償表面粗糙度、平整度公差與輕微翹曲。
位於 LGA 散熱焊墊下方的 PCB 導熱通孔,可進一步強化熱量導出。與 BGA 設計類似,連接至 厚銅 平面的密集導孔陣列可提供垂直導熱路徑,而較大的散熱焊墊面積則可提升接觸效率。如同 BGA,評估 LGA 與 PCB 組裝件的熱性能時,熱模擬同樣重要。LGA 焊墊尺寸、導孔數量、TIM 厚度與接觸壓力等因素都必須納入模型,以達成所需的散熱能力。固定機構提供的適當夾持力也非常關鍵,因為它能在長時間與溫度循環下維持一致且較低的熱阻。
表:BGA 與 LGA 關鍵熱設計比較
| 項目 | BGA | LGA | 共同最佳實務 |
|---|---|---|---|
| 主要導熱路徑 | 錫球 + 導熱通孔 | 焊墊直接接觸 + TIM | 密集導熱通孔 + 銅平面 |
| 對熱阻的影響 | 搭配導孔陣列時表現良好(可能降低 40–70%) | 搭配最佳化 TIM 與壓力時表現優異 | 必須進行熱模擬 |
| 返修/可靠性 | 焊點較容易承受應力 | 可返修性較高,應力較低 | 評估 CTE 與導孔密度 |
| 高功率適用性 | 適合需要焊接且高 I/O 的應用 | 適合大型散熱焊墊應用 | 搭配 1–2 oz 銅厚與散熱器 |
產業應用與案例研究:
BGA 與 LGA 封裝廣泛應用於各種產業,包括電信、汽車、航太與消費性電子。以下將介紹幾個具代表性的產業應用與案例:

電信:
BGA 與 LGA 封裝廣泛用於高效能網通設備,例如路由器、交換器與基地台。由於這類應用包含高功率元件,因此需要高效率的熱管理。透過導入最佳化熱設計策略,製造商能達成可靠運作並延長產品壽命。
汽車:
在汽車產業中,BGA 與 LGA 封裝常用於電子控制單元(ECU)、感測器與資訊娛樂系統。車用環境具有嚴格的溫度要求與惡劣操作條件,因此必須採用穩健的熱管理解決方案。透過謹慎的 PCB 設計與熱模擬,車用電子產品能在極端溫度環境下維持最佳效能。
航太:
BGA 與 LGA 封裝也應用於航電系統、衛星通訊設備與飛行控制系統。由於這些系統具備高度關鍵性,航太應用對可靠性與熱性能有極高要求。透過導入先進冷卻技術,例如熱管與液冷,工程師能成功管理熱量散逸,並確保航太電子設備安全運作。
消費性電子:
BGA 與 LGA 封裝在消費性電子裝置中十分常見,包括智慧型手機、平板電腦、遊戲主機與高階音訊設備。這些裝置通常需要在小型化機構內提供高運算效能,因此熱管理至關重要。透過均熱板、熱擴散片與先進冷卻技術等創新熱解決方案,製造商能提升裝置效能並避免過熱問題。
案例研究:
在 5G 基地台無線電單元中,BGA 可有效為高功率毫米波波束成形 IC 散熱。導熱通孔、銅焊墊與散熱器可在 200W 以上熱負載下,將接面溫度安全維持在 125°C 以下,確保系統能持續進行高吞吐量運作。
高效能運算叢集中的 LGA 處理器,會使用大型散熱焊墊將熱量傳導至液冷冷板。直接接觸式冷卻可在 500W 負載下,將晶片溫度維持在 45°C。
在雷達與電子作戰系統中,堆疊式 BGA 記憶體元件可透過導熱通孔處理每個模組 300W 的熱量。這些導孔會連接至多層板中的厚銅中央接地層,以擴散熱量。
BGA 與 LGA 比較常見問題
Q:BGA 與 LGA 封裝的主要差異是什麼?
BGA 封裝使用錫球陣列與 PCB 進行電氣與熱連接;LGA 封裝則使用平坦金屬焊墊,並需要固定機構提供接觸壓力。BGA 較容易透過焊接形成可靠連接,但機械應力較高;LGA 則具備更好的可返修性,且對電路板造成的應力較低。
Q:高功率應用中,BGA 和 LGA 哪一種封裝比較好?
兩者都適合高功率應用,但選擇取決於具體需求。BGA 在高 I/O 密度與焊接可靠性方面表現出色;LGA 則常在需要大型專用散熱焊墊與更容易返修時受到偏好。有效的熱管理,例如導熱通孔、TIM 與銅平面,通常比封裝類型本身更關鍵。
Q:導熱通孔如何改善 BGA 封裝的散熱?
配置在 BGA 焊墊下方的導熱通孔,可從錫球建立通往內層銅層或接地平面的直接垂直導熱路徑。密集的導孔陣列可顯著降低接面至電路板熱阻(θjb),通常可能降低 40–70%,有助於在高功率設計中維持安全工作溫度。
Q:為什麼導熱介面材料(TIM)對 LGA 封裝很重要?
TIM 可填補 LGA 焊墊與 PCB 焊墊之間的微小空氣間隙,大幅降低關鍵介面的熱阻。使用高導熱係數 TIM(5–15 W/m·K 或更高),並搭配適當接觸壓力,可確保高效率熱傳導,尤其是在同時搭配散熱焊墊與導熱通孔時效果更佳。
Q:使用 BGA 或 LGA 封裝設計時,是否應進行熱模擬?
是。強烈建議進行熱模擬,以便在製造前預測溫度梯度、識別熱點,並最佳化導孔配置、銅厚與板層堆疊。熱模擬可協助在熱性能與機械可靠性之間取得平衡,並避免昂貴的設計反覆修改。
Q:哪些 PCB 設計技術最適合支援高功率 BGA 與 LGA 應用?
關鍵技術包括使用密集導熱通孔(必要時可採用焊墊內導孔)、較厚銅層(1oz 或 2oz)、用於熱擴散的專用接地/電源平面、較大的散熱焊墊,以及在極端散熱需求下使用金屬基板 PCB。適當的導孔填充與策略性整合散熱器,也能進一步提升性能。
結論:
總結來說,BGA 與 LGA 封裝在熱特性方面各自具備不同優勢與挑戰。只要了解每種封裝形式的特定熱設計考量,並導入合適的設計解決方案,就能有效管理熱量散逸,進一步提升高功率電子系統的性能與使用壽命。
在電子系統製造方面,JLCPCB 是您值得信賴且可靠的 PCB 製造與組裝服務供應商。點擊下方按鈕,為您的下一個電子專案注入更多實現力!
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......