封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
2 分鐘
- 什麼是封裝基板?
- 封裝基板與 PCB:主要差異
- 封裝基板材料:BT 樹脂、ABF 與陶瓷
- 封裝基板結構
- 封裝基板製造
- 封裝基板設計規則
- 打線接合與覆晶封裝基板比較
- 封裝基板類型
- 先進封裝基板
- 結論
- 封裝基板常見問題
重點摘要
- 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。
- 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。
- 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。
- 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。
- 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。
封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。
本指南將帶您了解:
- 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。
- 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。
- 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。
- 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。
- 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。
圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。
什麼是封裝基板?
封裝基板是位於裸矽晶粒與 PCB 之間的多層載體,負責將裸晶上的微小焊墊,連接至封裝底部尺寸大得多的焊球。
封裝基板有哪些作用?
它有三項主要工作:
- 電氣扇出:將非常細密的裸晶接點,展開至間距較大的球柵陣列(BGA)接點。
- 機械支撐:為薄而脆弱的矽晶粒提供穩固的基座。
- 熱量擴散:利用內部銅層,將熱量從裸晶向外傳導。
例如,裸晶的焊墊間距可能約為 100 µm,而封裝的焊球間距可能為 0.8 mm。封裝基板負責銜接兩者之間的巨大尺度差異。它不處理訊號,也不執行運算,工作就是連接兩種截然不同的尺寸尺度。BGA、CSP 與覆晶封裝設計,都採用相同的基本概念。
封裝基板與半導體基板的差異
- 在晶圓製造中,基板是用來製作元件的晶體,例如矽、碳化矽或氮化鎵,會直接影響元件的電氣與熱性能。
- 在積體電路(IC)封裝中,基板是位於裸晶與 PCB 之間的有機載體,主要提供佈線、扇出與機械支撐。
因此,當規格書提到「基板」時,請先確認上下文。它可能指半導體晶體,也可能指封裝用的積層基板。
封裝基板與 PCB:主要差異
封裝基板與 PCB 都使用銅層與介電層,但製造尺度截然不同。封裝基板能使用更細的電鍍走線,而標準 PCB 則依賴較粗的蝕刻圖形。
| 參數 | 封裝基板 | 多層 PCB | 對設計的影響 |
|---|---|---|---|
| 最小線寬/線距 | 半加成電鍍可達 10/10 µm,7/7 µm 正在開發中。 | JLCPCB 多層板最小可達 0.09/0.09 mm(3.5/3.5 mil)。 | 細間距元件下方的扇出佈線密度。 |
| 介電材料 | ABF 增層膜或 BT 樹脂。 | FR-4 環氧樹脂與預浸膠片。 | 損耗、吸濕程度與雷射鑽孔加工性。 |
| 補強材料 | 增層中不含玻纖。 | 各層使用編織 E 玻璃纖維。 | 能否乾淨地加工出小尺寸雷射孔。 |
| 圖層結構 | 薄芯板兩側配置增層,或採用無芯板結構。 | 以完整厚度的芯板為中心,建構 1~32 層結構。 | 封裝或電路板的總厚度。 |
| 導通孔形成方式 | 雷射鑽孔形成微導通孔,通常採用堆疊方式。 | 機械鑽孔,最小孔徑為 0.15 mm(5.9 mil)。 | 能否將導通孔直接設置於焊墊內。 |
| 所對應的互連間距 | 裸晶凸塊間距約為 90~130 µm(3.5~5.1 mil)。 | 封裝焊球間距為 0.4 mm(15.7 mil)及以上。 | 您所設計的是封裝的哪一側。 |
| 圖形製作方式 | 半加成製程:電鍍出需要的銅。 | 減成製程:蝕刻掉不需要的銅。 | 線寬的物理極限。 |
注意事項
封裝基板處理焊球上方的所有連接,而 PCB 處理焊球下方的連接。兩者交會於您能控制的焊墊配置,因此這個介面才是您應投入設計心力的地方。
圖:從標準 PCB、HDI、IC 封裝基板到矽中介層的互連密度。
上述 JLCPCB 製造能力取自其公布的製程能力資料,而 10/10 µm 與 7/7 µm 的線寬/線距數據,則來自 TOPPAN 的 FC-BGA 規格。
差異很容易看出:0.09 mm 等於 90 µm,因此標準多層 PCB 走線的寬度,約為 10 µm 封裝基板走線的九倍。
封裝基板材料:BT 樹脂、ABF 與陶瓷
| 材料 | 補強結構 | 平面方向熱膨脹係數(ppm/°C) | 應用位置 |
|---|---|---|---|
| FR-4 環氧樹脂 | 編織 E 玻璃纖維。 | 14~17。 | 僅用於系統電路板,不用於封裝內部。 |
| BT 樹脂,三菱瓦斯化學 HL832 系列 | 編織玻璃纖維與 BT 環氧樹脂。 | 依等級不同,可由 14 降至 3。 | CSP、BGA 與覆晶封裝基板的芯板。 |
| ABF 增層膜 | 無補強材料,不含玻纖。 | 低,依材料等級而異。 | 覆晶與覆晶球柵陣列封裝基板的增層。 |
| 陶瓷,例如氧化鋁或氮化鋁(AlN) | 燒結陶瓷本體。 | 約 7。 | 射頻、高功率與氣密封裝。 |
FR-4 並不適合先進封裝基板。其編織玻纖使雷射鑽孔變得十分困難,而且受熱時的膨脹程度遠高於矽。FR-4 的平面方向熱膨脹係數(CTE)約為 14~17 ppm/°C,而矽約為 2.6 ppm/°C。這種不匹配會在加熱與冷卻過程中,對封裝連接處施加額外應力。
基板越靠近矽晶粒,其熱膨脹特性就越應接近矽。否則,加熱與冷卻會使焊點承受額外應力。
BT 樹脂清楚呈現了這種差異。三菱瓦斯化學列出的通用 BGA、CSP 與系統級封裝(SiP)材料,熱膨脹係數約為 14 ppm/°C;低熱膨脹係數的覆晶封裝材料則可降至約 3 ppm/°C,更接近矽,有助於降低大型裸晶下方的應力。
圖:玻纖補強積層板與無玻纖增層膜的比較,呈現邊緣整齊與粗糙的雷射孔。
ABF(味之素增層膜)採取不同做法。它是一種薄型、不含玻纖的絕緣膜,具有低熱膨脹與低介電損耗特性。由於不含編織玻纖,雷射可以形成非常小且一致的微導通孔,因此 ABF 廣泛用於先進處理器的封裝基板。
封裝基板結構
基板疊構的中央是一片薄而剛硬的芯板,內含金屬化通孔。接著,在芯板兩面依序壓合增層,每層都有自己的雷射微導通孔,直到達到所需的佈線層數。
各個結構都有自己的作用:
- 芯板:由薄型 BT 或玻纖補強積層材料製成,提供剛性,並透過金屬化通孔連接兩側的增層結構。
- 增層:通常以 ABF 薄膜壓合而成,每次在兩側各增加一個佈線層,並透過雷射微導通孔連接至下方圖層。
- 微導通孔:由雷射加工形成,尺寸遠小於機械鑽孔可達到的範圍,通常直接堆疊在下方導通孔之上。
- 防焊層:經圖形化處理的塗層,用來定義焊墊開窗,並防止其他區域沾附焊料。
- 表面處理:通常採用化學鎳鈀浸金(ENEPIG)或有機塗層,保護供打線接合、凸塊製作或植球使用的焊墊。
其表示方式與您熟悉的HDI 增層疊構相同。在 2+4+2 基板中,中間數字代表芯板層數,兩側數字則分別代表該側的增層階數。因此,3+2+3 結構是在雙層芯板的上方與下方,各配置三階微導通孔增層。它能提供更多佈線空間,但每側需要三次壓合循環,而不是兩次。
圖:增層表示法,顯示基板芯板兩側的微導通孔階數。
每增加一個增層,都需要再執行一次壓合、雷射鑽孔、電鍍與圖形製作步驟,這會同時增加成本與良率損失的機會。堆疊微導通孔能提供更高的佈線密度,但也會增加製程複雜度與成本。
為什麼有些基板不使用芯板?
什麼是無芯板封裝基板?
無芯板基板移除了中央芯板及其金屬化通孔,所有圖層都以增層膜建構。訊號改為通過短而堆疊的微導通孔,而不是較長的通孔,因此電感降低,完成後的封裝也更薄。
圖:有芯板與無芯板基板的比較,顯示無芯板結構移除了金屬化通孔。
主要取捨在於翹曲。剛性芯板有助於保持基板平整,但無芯板設計在回焊加熱時更容易彎曲。如果封裝彎曲過大,角落焊球就可能翹起並失去接觸。
封裝基板製造
非常細的基板走線,通常透過電鍍而不是蝕刻製作。蝕刻會同時從銅的頂部與側面移除材料,造成側蝕與傾斜的走線側壁。當線寬低於約 30 µm 時,側蝕占整條走線的比例會大幅增加,使製程更難控制。
圖:改良型半加成製程,從種子銅層、圖形電鍍到快速蝕刻的流程。
改良型半加成製程從幾乎沒有銅的狀態開始,讓可被側蝕的銅量降至極少,藉此避開上述問題。流程如下:
-
在增層介電材料上壓合極薄的銅箔,厚度約為數微米。
-
以雷射鑽出微導通孔,並對孔洞進行除膠渣處理。
-
透過乾膜光阻的開口,精確界定銅層將生長的位置。
-
在這些開口中電鍍銅,使走線向上增厚,而不是從整片銅中蝕刻出走線。
-
移除光阻,再以快速蝕刻去除走線之間的薄種子銅箔。
改良型半加成製程(mSAP)與完全半加成製程(SAP)的關鍵差異,在於種子層。
在 mSAP 中,最後的快速蝕刻會移除薄種子銅層,同時也使已電鍍的走線略微變薄。種子層越厚,需要的蝕刻量越大,因此限制了可達到的最小線寬。完全半加成製程則以極薄的化學鍍銅種子層開始,因而能製作更精細的圖形。
封裝基板設計規則
基板的線寬與線距能力並不是固定數值,而是取決於所採用的製程。下表呈現從標準 PCB 製造,到先進封裝基板精細圖形的不同範圍。
| 線寬/線距 | 圖形製作方式 | 應用場合 |
|---|---|---|
| 0.09/0.09 mm(90/90 µm,3.5/3.5 mil) | 減成蝕刻。 | 多層 PCB,JLCPCB 的最小值。 |
| 30/30 µm(1.2/1.2 mil) | 在薄銅箔上進行減成蝕刻。 | 類載板 PCB,以及採用減成製程的 FC-BGA 封裝。 |
| 10/10 µm(0.4/0.4 mil) | 半加成電鍍。 | 已量產的 FC-BGA 封裝基板。 |
| 7/7 µm(0.3/0.3 mil) | 半加成電鍍。 | 開發中的下一代 FC-BGA 封裝。 |
每往下縮小一個尺度,代表的都是製程變更,而不是在相同製程上收緊公差。如果需要比目前製程能力更細的線路,就必須更換設備,而不只是縮小容差。
打線接合與覆晶封裝基板比較
兩者的主要差異,在於裸晶如何連接至基板。
打線接合讓裸晶正面朝上,並使用沿周邊配置的細導線連接;覆晶封裝則將裸晶正面朝下,透過凸塊陣列直接連接至基板。
如需詳細比較這兩種互連方式,請參閱打線接合與覆晶封裝指南。
圖:同一裸晶分別採用周邊打線接合與面陣列覆晶凸塊的比較。
- 焊墊位置:打線接合使用沿周邊排列的一圈焊墊,因此輸入/輸出(I/O)數量只能隨裸晶周長增加。覆晶使用整個裸晶表面,I/O 數量可隨面積增加,擴展能力更高。
- 互連長度:接合導線的長度約為一至數毫米,而覆晶凸塊的高度只有數十微米。更短的路徑意味著更低的電感,因此覆晶在高速與大電流元件中占主導地位。
- I/O 數量上限:周邊打線接合在數百個焊墊時便可能用盡空間。面陣列凸塊採用二維網格,而不是單一周邊排列,因此可達數千個接點。
- 對基板的需求:打線接合元件通常使用具備通孔的雙層或四層 BT 基板即可。覆晶元件則需要增層,以從密集凸塊區域引出訊號,因此層數與成本都會顯著增加。
- 散熱路徑:翻轉後的裸晶背面朝上,封蓋或均熱片可以直接接觸其背面。正面朝上的打線接合裸晶,則被導熱能力較差的模封材料覆蓋。
注意事項
打線接合的成本仍然較低,對低 I/O 數量的元件而言,依然是合適的選擇。當接腳數量或切換速度使其他方案無法滿足需求時,才需要採用覆晶封裝。
封裝基板類型
大多數使用基板的封裝可分為四大類。其名稱通常結合裸晶連接方式與封裝類型,讓料號更容易理解。
圖:以相同比例呈現四類封裝,從打線接合 BGA 到覆晶 BGA。
- 打線接合球柵陣列封裝(WB-BGA):裸晶透過打線接合,連接至具有金屬化通孔的雙層或四層 BT 基板,焊球間距為 0.5 mm(19.7 mil)及以上。它是微控制器與中階邏輯元件常用的低成本封裝。
- 打線接合晶片尺寸封裝(WB-CSP):一種緊湊的打線接合封裝,設計目標是讓封裝占用面積接近裸晶尺寸。J-STD-012 將晶片尺寸封裝定義為可進行表面貼裝的單裸晶封裝,且封裝面積不超過裸晶面積的 1.2 倍。
- 覆晶晶片尺寸封裝(FC-CSP):將翻轉後的裸晶安裝於小型增層基板上,常見於同時受限於高度與佈線密度的行動裝置應用處理器。
- 覆晶球柵陣列封裝(FCBGA):將翻轉後的裸晶安裝於大型多層增層基板上,用於中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)、現場可程式化閘陣列(FPGA)與 AI 加速器。TOPPAN 列出的 FC-BGA 結構可包含最多 10 層堆疊導通孔,顯示其增層結構可以達到相當深的層次。
為 PCB 設計選擇封裝時,可參閱我們的BGA 封裝類型指南,了解主要差異、應用與 PCB 設計注意事項。
先進封裝基板
高階處理器所需的連接數量,可能超出有機基板能直接處理的範圍。為提高密度,設計者會在裸晶與封裝基板之間,加入額外的載體,例如矽中介層。
矽中介層與 2.5D 封裝
矽中介層是一片不含電晶體的薄晶粒,只包含佈線與矽穿孔。它採用晶圓製程,而不是積層板製程,因此線寬可達次微米尺度;相較之下,有機增層的線寬約止於 7 µm。這種差距,正是需要每秒交換兆位元資料的多個裸晶,會放在中介層上,而不是直接放在封裝基板上的原因。
圖:2.5D 組裝結構,依序堆疊裸晶、中介層、封裝基板與系統電路板。
整個堆疊可包含四個層次:裸晶、中介層、封裝基板與 PCB。每個層次都將接點展開至更大的間距。在晶圓級封裝中,這種重新佈線直接在晶圓上完成,因此不需要獨立的有機基板。
玻璃芯板基板
玻璃被提出作為有機芯板的替代材料,因為其熱膨脹係數接近矽,而且受熱時仍能保持平整。回焊時更平整的載體,意味著超大型封裝角落焊球發生開路的機率更低,而這正是限制有機 FC-BGA 封裝尺寸的失效問題。玻璃也能支援比機械鑽孔在積層材料上所能形成的孔更細的通孔。
玻璃芯板有助於降低翹曲,但本身並不具備中介層等級的佈線密度。因此,早期玻璃芯板封裝仍在芯板周圍使用傳統增層結構。
為什麼 ABF 產能會限制 AI 晶片供應?
高階晶片封裝目前部分受限於封裝基板產能。Counterpoint Research 預估,2026 年底的 ABF 供應缺口約為 10%,並將在 2027 年擴大至 20%。T 玻璃纖維的供應也相當吃緊。
其中一個原因是尺寸規模:一顆 AI 晶片使用的封裝基板材料,可能約為一般個人電腦處理器的 10 倍,而新建封裝基板工廠需要數年才能達到全面量產。這不會直接影響一般 PCB 製造,但可能提高大型、先進 FC-BGA 元件的交期與供應風險。
結論
封裝基板負責銜接細間距裸晶接點,與 PCB 能處理的較大尺寸圖形。它所需的材料、設備與製程,也不同於標準 PCB 製造。對大多數電路板設計者而言,封裝基板本身並不是需要設計的部分。
真正的重點,在於周圍的介面:焊墊配置、焊墊內導通孔、扇出、疊構與回焊製程。
封裝基板看起來可能像微型 PCB,但使用不同的材料、更精細的圖形,以及更先進的增層製程。BT 樹脂與 ABF 取代了 FR-4,而有芯板、增層與無芯板設計,則在密度、成本與翹曲之間取得平衡。關鍵分界在於尺度:當佈線超出類載板 PCB 的能力範圍,設計就進入真正的 IC 封裝基板領域。
封裝基板常見問題
問:IC 封裝基板與 PCB 有什麼不同?
IC 封裝基板連接裸晶與封裝焊球,PCB 則連接已完成封裝的元件。IC 封裝基板所使用的走線,也比標準 PCB 細得多。
問:什麼是 ABF?為什麼封裝基板會使用它?
ABF(味之素增層膜)是一種廣泛用於先進封裝基板的薄型絕緣材料。其不含玻纖的結構,支援加工非常小的雷射微導通孔。
問:什麼是無芯板封裝基板?
無芯板基板沒有中央剛性芯板,而是使用增層與堆疊微導通孔,使封裝更薄,但也更容易受到翹曲影響。
問:類載板 PCB 與 IC 封裝基板相同嗎?
不同。類載板 PCB(SLP)仍然是 PCB,只是圖形更精細。IC 封裝基板則位於半導體封裝內部,使用更細密的互連結構。
持續學習
掌握汽車 PCB 製造標準及高可靠性製造
重點摘要 嚴苛工作環境:專為在熱循環(−40 °C 至 150 °C)及劇烈振動下運作 15 年而設計。 嚴格合規:遵循 IATF 16949、AEC-Q200 元件及 IPC Class 3 標準。 針對性材料:電源應用採用高 Tg/厚銅材料,77 GHz 雷達則使用 Rogers 基材。 零缺陷檢查:採用 3D AOI 及 X 射線測試,消除隱藏焊點失效。 汽車 PCB 必須在相同位置持續運作 15 年。它固定在引擎附近,冬季早晨可能遇到 −40 °C,20 分鐘後卻升至 125 °C。當這種情況重複 100,000 次後,設計問題便完全不同。真正的問題在於重複循環,這也解釋了汽車標準為何如此制定。環氧樹脂沿 Z 軸膨脹的速度比通孔內的銅快數倍,因此每次升溫都會輕微拉伸電鍍孔壁。 圖 1:密封鋁製外殼內的汽車引擎控制單元 PCB 銅箔會在原本最薄弱的位置逐漸變薄,直到第八年的某個寒冷早晨,連接突然開路。只要針對這種緩慢失效進行設計,大部分其他要求便會自然對應,因為幾乎每項汽車規則都旨在延後這種失效。本指南涵蓋汽車電路板製造所遵循的標準,以及促成這些標準的工作環境。 汽車 PCB 應用的演變及要......
醫療 PCB 製造:關鍵標準、類型及高可靠性製造
已完成香港繁體中文翻譯,保留原有圖片、表格、FAQ 及 HTML 結構;內部文章連結已更新為香港繁中內鏈,下單連結已統一為 `https://jlcpcb.com/hk?from=hkblog`。 ```html 重點摘要 嚴格合規:需要 ISO 13485 品質管理系統認證、IPC Class 3 規格(25 µm 鍍通孔銅壁)及 IEC 60601-1 安全規則。 針對性基材:高 Tg FR-4 可承受高壓蒸汽滅菌熱力,聚酰亞胺軟板適合可穿戴裝置,而金屬/陶瓷芯材可處理高功率。 品質及可追溯性:分層 AOI、X 射線檢查及完整的 IPC-1782 批次追蹤,可防止關鍵的現場故障。 醫療 PCB 所承擔的責任,遠高於一般消費電子產品,因為病人的診斷、治療,甚至心跳,都可能取決於它是否能完全按預期工作。輸液泵不能容忍不可靠的生產批次,而除顫器在使用途中也不能簡單重新啟動。 圖 1:正在檢查的多層病人監護儀 PCB 將成品醫療器械投放市場的公司,需承擔監管責任。合資格製造商能提供的同樣重要:受控、有文件記錄且可重複的製造流程。本指南說明醫療 PCB 的應用場景,以及適合嚴苛醫療環境的基材。 現代醫療......
封裝基板完整指南:材料、結構、類型與 PCB 的差異
重點摘要 定義:封裝基板是連接裸晶與系統電路板的細間距有機載體。 與 PCB 不同:封裝基板的走線比先進高密度互連(HDI)電路板細上數倍,並使用完全不同的介電材料。 材料:BT 樹脂芯板用於打線接合與晶片尺寸封裝(CSP),不含玻纖的 ABF 增層膜則用於覆晶封裝。 製程:使個位數微米線寬成為可能的關鍵,是半加成電鍍製程,而不是蝕刻。 產能限制:目前限制高階人工智慧(AI)晶片封裝產量的,是封裝基板產能,而不是晶圓供應。 封裝基板位於晶片封裝內部,因此您不會在原理圖上看到它,但它對高接腳數處理器的實現扮演重要角色。裸晶使用非常細密的接點,而封裝底部的焊球尺寸更大、間距也更寬。封裝基板負責將這些訊號向外扇出、提供機械支撐,並承受反覆的回焊循環。 本指南將帶您了解: 封裝基板與 PCB 在各個結構層次上的差異。 為什麼封裝內部使用 BT 樹脂與 ABF,而不是 FR-4。 芯板、增層與無芯板結構,以及各自的代價。 線寬與線距可以細到什麼程度,以及如何透過電鍍製作。 類載板 PCB 與真正 IC 封裝基板之間的分界。 圖:覆晶封裝剖面,顯示訊號如何由細間距凸塊扇出至較大的焊球。 什麼是封裝基板? 封裝......
改善散熱:PCB 設計中散熱焊盤的智慧應用
重點摘要 最佳化 PCB 散熱焊盤設計與導熱孔陣列,對避免因 FR4 低熱導率而造成的半導體失效至關重要。透過採用 1.0–1.2 mm 的導孔間距,並利用分割式鋼網將焊接空洞率控制在 25% 以下,設計者可以消除局部熱點,並提升從原型到大量生產階段的電路板可靠性。 您是否曾想過,一般 FR4 PCB 的熱導率其實只有約 0.3 W/mK?對低功率電路而言,這個數值還可以接受。然而,一旦您開始在電路板上加入耗電較高的 IC、電壓穩壓器或高亮度 LED,熱量就會成為無聲影響可靠性的敵人。這時,良好的 PCB 散熱焊盤就能派上用場。 導致電子組裝品早期失效的最常見原因之一就是熱。半導體接面溫度每升高 10°C,壽命可能就會減半。如果只依賴銅箔走線與環境氣流作為熱管理方案,就等於在性能與壽命上妥協。本文將深入說明散熱焊盤的本質、重要性、有效設計標準,以及能確保其性能的製造流程。 什麼是散熱焊盤?為什麼重要? PCB 中散熱焊盤的定義與基本功能 散熱焊盤是表面黏著元件封裝底部的大型裸露銅面,用於將熱量直接從晶粒傳導到 PCB。它們常見於 QFN(Quad Flat No-lead)、DFN、PowerPA......
高功率應用中 BGA 與 LGA 的比較
重點整理 在高功率 PCB 設計中,BGA 與 LGA 封裝都具備優異的高 I/O 支援能力,但同時也需要完善的熱管理。BGA 透過錫球與導熱通孔展現良好的散熱能力;LGA 則仰賴焊墊直接接觸,並搭配導熱介面材料(TIM)與散熱焊墊。成功設計的關鍵在於導熱通孔、較厚銅層、接地平面與熱模擬,藉此降低熱阻並維持可靠的接面溫度。 隨著電子裝置尺寸持續縮小、效能不斷提升,散熱管理已成為 PCB 設計中的關鍵考量。高功率應用中常見的兩種封裝形式為球柵陣列(BGA)與焊墊柵格陣列(LGA)。雖然 BGA 與 LGA 各有優勢,但兩者的結構特徵不同,因此也呈現出不同的熱特性。本文將概述 BGA 與 LGA 封裝,探討高功率條件下的散熱挑戰,並說明有效熱管理所需的設計考量與解決方案。 了解 BGA 與 LGA 封裝: 球柵陣列(BGA)封裝 是在 IC 晶片底部使用陣列式錫球與 PCB 連接。這些錫球不僅提供電氣連接,也能協助將熱量從晶粒經由錫球傳導至電路板。BGA 因具備高 I/O 密度、良好的電氣性能,以及可支援較大晶粒尺寸的擴展能力,因此被廣泛採用。 相較之下,焊墊柵格陣列(LGA)並不使用錫球,而是透過金......
QFN 封裝完整指南:優勢、類型與電子應用
四方扁平無引腳(QFN)封裝是一種體積小、重量輕且厚度薄的 IC 封裝類型。由於組裝後仍可看到並接觸焊盤,因此也被稱為晶片級封裝。其底部設有電極焊盤而非傳統引腳,並配有散熱焊盤,提供優異的熱效能。 QFN 封裝廣泛應用於行動裝置、汽車電子等多種產業,一直是熱門選擇。這種封裝為何如此受歡迎?您的專案是否也該採用?本指南將為您提供清晰而全面的解析。 什麼是 QFN 封裝?(Quad Flat No-Lead 詳解) QFN 為 Quad Flat No-Lead 的縮寫,即「四方扁平無引腳」。QFN 封裝透過表面黏著技術將矽晶片(ASIC)與印刷電路板(PCB)連接。顧名思義,這種封裝沒有傳統引腳,而是在底部邊緣設有裸露焊盤,可提升電氣與熱效能,因此廣受歡迎。 QFN 封裝結構與組成 QFN 為表面黏著技術的無引腳封裝,通常由以下基本元件構成: 導線架:對 IC 性能至關重要,主要作為封裝支撐。 單顆或多顆晶片:即封裝內的矽晶片,透過表面黏著技術固定於電路板上。 焊線:通常為銅或金,負責連接導線架與晶片。 塑封材料:包覆並保護內部元件,提供電氣絕緣、防腐蝕,並提升封裝的耐用性與可靠度。 常見 QFN ......