PCB 設計中銅箔走線的創新應用
1 分鐘
- 為 PCB 設計中的銅導線選擇合適的表面處理
- 銅導線作為電容與電感:實現高效 PCB 的設計技巧
- PCB 設計中銅導線的創新應用
- 結語:
銅導線是印刷電路板(PCB)中不可或缺的元件,為電流在整個電路板上提供傳導路徑。銅導線的表面處理對其功能性與可靠性有決定性影響。目前有多種表面處理可供選擇,每種都有其優勢,正確的選擇取決於銅導線的預期用途。本文將探討銅導線在 PCB 設計中的創新應用,以及可提升其功能的表面處理方式。
為 PCB 設計中的銅導線選擇合適的表面處理
銅導線的表面處理對其功能性與可靠性影響重大。常見的表面處理包括 ENIG、HASL、沉積銀、OSP 與沉積錫,每種都有其優點,需依銅導線的用途選擇。
ENIG 適用於需要高可靠性與抗腐蝕性的銅導線,常見於航太與工業電子。HASL 成本較低,導電性良好,但可靠性不如 ENIG 且較易腐蝕。沉積銀導電性佳、接觸電阻低,但長時間易氧化。OSP 價格低廉、焊錫性良好,但可靠性較低且易氧化。沉積錫表面均勻、焊錫性優異,但可靠性較低且易產生晶鬚導致短路。
銅導線作為電容與電感:實現高效 PCB 的設計技巧
銅導線可設計成電容或電感以儲存電能。透過特定形狀設計,可省去額外元件,縮小體積並降低成本。表面處理需依用途選擇:作為電容時,ENIG 提供優異抗腐蝕性與可靠性;作為電感時,HASL 成本較低且具基本抗腐蝕能力。
PCB 設計中銅導線的創新應用
銅導線是PCB 設計的關鍵元件,負責傳導電流。其表面處理直接影響功能與可靠性,因此需依應用選擇合適處理。以下為創新應用與對應表面處理建議:
電磁相容性(EMC)
透過特殊設計降低 EMI 與串音,提升敏感設備的訊號完整性。建議使用 ENIG,具優異抗腐蝕與可靠性。
微帶傳輸線
用於高頻訊號傳輸,可調整銅導線寬度與厚度達到所需阻抗。ENIG 為首選,確保長期穩定。
功率放大器
銅導線可分配電力並控制輸出。ENIG 提供高可靠性與抗腐蝕,適合此應用。
高頻電路
如雷達與通訊系統,需低接觸電阻與良好導電性,建議採用沉積銀。
屏蔽
銅導線可設計成屏蔽層,阻擋特定頻率干擾。ENIG 確保長期可靠。
無線射頻識別(RFID)
銅導線於 RFID 標籤中儲存與傳輸資料,沉積銀提供良好導電性與低接觸電阻。
MEMS 元件
微機電系統結合機械與電子功能,ENIG 滿足其高可靠性需求。
太陽能板
銅導線用於分配電力與控制輸出,HASL 成本低廉且具基本抗腐蝕能力。
散熱片
透過特殊圖形設計將熱點熱量導出,ENIG 為首選表面處理。
天線
銅導線可作為藍牙或 Wi-Fi 天線,沉積銀提供良好導電性與低接觸電阻。
訊號完整性
透過設計降低 EMI 與串音,ENIG 確保長期穩定表現。
軟性 PCB
銅導線用於可撓曲電路,需承受彎折而不斷裂,ENIG 提供最佳可靠性。
LED 照明
銅導線分配電力並控制 LED 亮度,HASL 成本低廉且抗腐蝕能力足夠。
觸控面板
銅導線偵測觸控輸入,ENIG 確保長期穩定與抗腐蝕。
電力分配
銅導線確保各元件獲得正確電力,沉積銀提供低接觸電阻與良好導電性。
結語:
銅導線在 PCB 設計中用途多元,不僅限於導電。透過選擇合適的表面處理,工程師可針對不同應用最佳化其功能與可靠性。從散熱片到電容電感,銅導線的創新設計能減少額外元件並提升電子設備效能。JLCPCB提供 ENIG、HASL、沉積銀、OSP 與沉積錫等多種表面處理,確保銅導線發揮最佳性能。我們高品質的PCB 製造與組裝服務保證成品符合您的精確規格,交期快速、品質優異、價格具競爭力,是您 PCB 設計的可靠夥伴。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......