防焊層的基本設計
1 分鐘
- 防焊層的目的
- 防焊層設計
- 防焊層製作
- 防焊層與鋼網層的差異
- 重點提醒:
- 結論
常見的雙面 PCB(印刷電路板)從基材表面向外共有三層:銅層、防焊層與絲印層。這些層透過鑽孔層中的電鍍通孔(PTH)相互連接,實現頂層與底層的電氣導通。
防焊層的目的
1. 防止濕氣及各種化學物質與電解質侵入,避免銅線氧化腐蝕,確保電氣性能。
2. 抵禦外部機械刮傷,維持銅線間絕緣,防止短路。
3. 避免焊接元件時發生非預期焊點連接,導致短路。
4. 減少非焊接區域的焊盤表面處理(如 ENIG、HASL)消耗。
5. 透過多種顏色提升板件外觀美感。
防焊層設計
顧名思義,防焊層並非「完全阻止焊接」。部分新手工程師誤以為在防焊層畫上圖案就會使該區域無法上錫,這種理解並不正確。防焊層指的是板上塗佈防焊油墨的區域;由於它是負片形式,防焊層上有圖案的位置反而不會被油墨覆蓋。為了便於理解,可用雪景類比:
想像涼亭(A)就是防焊層,大雪過後,涼亭下方地面(B)不會有雪(防焊油墨),而未被涼亭遮蔽的區域(C)則會被雪(防焊油墨)完全覆蓋。回到PCB 防焊設計:
1. 銅層上的圖案即為銅線。
2. 防焊層上的圖案會把油墨覆蓋去除。
3. 同一面中銅層與防焊層重疊的區域,即成為裸露銅面(上錫或鍍金)區域。
防焊層製作
在實際生產流程中,鑽孔與電鍍後,會去除不需要的銅,僅保留所需銅線(線路)。接著進入防焊製程:
1. 蝕刻後的銅線經刷板、酸洗等步驟,去除氧化物與雜質,並粗化銅面以增強與防焊油墨的結合力。
2. 整板塗佈防焊油墨並烘乾,再覆上防焊底片;透過紫外線(UV)曝光,使防焊圖案對應位置的油墨固化,保護指定區域。
3. 後續顯影與清洗去除未固化油墨,露出原始銅面,後續可進行鍍錫或鍍金等處理。
防焊開窗需比對應焊盤大,以容許可能的對位誤差(通常整體大 0.1–0.2 mm,即每邊擴大 0.05–0.1 mm)。這可能導致部分焊盤形狀因開窗位置而改變,主要如下:
1. 相關焊盤獨立且無連接線路:焊盤形狀不變。
2. 相關焊盤與線路相連:除焊盤外,線路也會露出一小段。
3. 相關焊盤位於大銅皮上,僅以開窗形成:焊盤形狀由開窗定義,會因防焊擴大而略大於設計值。
重要提醒:若有「焊盤形狀與尺寸須與設計完全一致」的特殊需求,請依我們的製程能力設計防焊尺寸,並於下單時備註「請勿修改原始防焊大小」,同時務必仔細檢查生產檔案。我們依 IPC 標準將焊盤尺寸控制在 ±20% 範圍內。
好消息:為滿足客戶需求,我們已導入先進設備用於多層板,多層板的防焊開窗現可與焊盤 1:1 製作。
防焊層與鋼網層的差異
鋼網層:供鋼網廠製作鋼網,以精準將錫膏印刷至元件焊盤,便於後續 SMT 加工。
防焊層:用於 PCB 製造,有圖案區域不覆蓋防焊油墨,無圖案區域則被防焊油墨覆蓋。
重點提醒:
若要讓特定線路、銅面或焊盤不被防焊油墨覆蓋,並能上錫(或鍍金),必須在防焊層添加圖案。只有銅幾何與防焊圖案重疊的區域才會裸露銅面,並接受所選表面處理(如 HASL、ENIG)。
反之,鋼網層僅供製作鋼網,與 PCB 生產無關,PCB 審核工程師不會處理或提供鋼網層檔案。
防焊橋製作
對於腳距密集的 IC 焊盤,為降低焊接時錫流至相鄰引腳造成短路的風險,可設計防焊橋(即在兩 IC 焊盤間保留防焊油墨)。依 JLCPCB 製程能力,符合以下條件時可製作防焊橋:
結論
防焊以負片形式呈現,防焊層有圖案的區域不會被保護油墨覆蓋,使所需銅線與焊盤得以裸露以便焊接。
在 PCB 製造過程中,防焊油墨經 UV 曝光固化,可防止濕氣與化學品侵蝕銅線,並提供線路間絕緣以避免短路。
設計時須考量防焊開窗尺寸,應略大於對應焊盤以容許對位誤差,這可能使部分焊盤形狀略有變化。
總結而言,防焊層為保護層,可防止焊錫沾附於 PCB 非必要區域,透過保護銅線與避免短路,維持電路的完整性與可靠性。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......