使用透明 FPC 的優勢
1 分鐘
- 透明 PCB 板特點:
隨著電子產品朝向更小型化與可撓性發展,透明柔性電路板(FPC)已成為顛覆性的創新。在生產透明印刷電路板時,需要採用專門的製造流程。傳統 PCB 的製程如鑽孔、電鍍 與 蝕刻,都必須針對透明材料的特性進行調整。
透明材料對高溫製程可能更為敏感,焊接時需要更精細的溫控。此外,為了保持線路的透明度,會採用透明導電聚合物。例如:以氧化銦錫(ITO)薄膜取代傳統銅導體。
什麼是透明 FPC?
透明 FPC 是一種使用透明基材與透明導電材料的特殊柔性電路,可讓光線與影像穿透。不同於常見的聚醯亞胺 FPC(通常為琥珀色或黑色)。
透明 FPC 的核心基材包括:
● 透明聚醯亞胺:具備更高耐熱性與透明度
● PET(聚對苯二甲酸乙二酯):常見於柔性透明 PCB
● 玻璃基材:用於刚性透明 PCB,在光學應用中提供高效能
透明 FPC 使用的導電材料:
● 氧化銦錫(ITO)
● 銀奈米線
● 石墨烯
● 導電聚合物
設計與製造難題:
在設計與生產透明 PCB 時,工程師會遇到多項技術挑戰。首先是材料選擇:透明材料 的電性與機械性能可能不如傳統材料,需在性能與透明度之間取得平衡。此外,透明材料成本通常較高,推升整體生產成本。因此,設計透明印刷電路板時必須同時考量性能、成本與美觀。
另一項挑戰是在製程中維持透明度。由於透明印刷電路板使用透明導電材料,其電阻通常高於銅,工程師必須優化線路設計,縮短導體長度與寬度,以降低高電阻的影響。同時,也需嚴格管控透明材料對濕度與溫度等環境條件的敏感度。
透明 FPC 的關鍵優勢
1. 美學創新:
透明 FPC 最直觀的優點就是視覺吸引力,能讓設計師打造內部元件一覽無遺的時尚未來感產品,特別適用於:
● 透明智慧手錶
● AR/VR 頭戴裝置
● 具透明外殼的消費性電子
● 時尚科技與穿戴式顯示器
透明 FPC 讓功能性電路成為產品的視覺識別。
2. 可撓與透明兼具:
柔性 PCB 具備彎折、摺疊、扭曲能力,透明 FPC 再追加全區透光優勢,使其成為以下應用的理想選擇:
● 可摺疊與可捲式顯示器
● 曲面或共形感測器
透明表面內嵌照明系統
設計師可在不阻擋視線的情況下,將電路繞過曲面或穿過活動部件。
3. 提升使用者介面:
將透明電路整合至觸控螢幕、按鍵與手勢感測器,可創造更簡潔直覺的使用者介面,例如:
● 智慧型手機與平板的電容觸控層
● 家電的透明鍵盤電路
抬頭顯示器(HUD)與透明控制面板
最終實現極簡 UI/UX 設計,同時保留完整功能。
4. 減輕重量與空間:
將電氣互連、光擴散與基材功能整合於單一薄層,有助於:
● 實現超薄裝置輪廓
● 減輕穿戴式電子產品重量
● 整合至狹窄或不規則空間
透明 PCB 板特點:
1. 可在三維空間彎曲、摺疊、扭曲。
2. 具備優異散熱能力
3. 實現產品輕量化與薄型化
4. 與同體積的刚性 PCB 相比,FPC 可減輕約 90% 重量
5. 薄膜電路板是以 PET 薄膜為基材的柔性電路板,具備柔性 FPC 透明電路
各產業應用:
各產業的應用如下:
| 產業 | 應用案例 |
| 消費性電子 | 透明觸控面板、背光鍵盤、可摺疊螢幕 |
| 穿戴科技 | 智慧眼鏡、健身追蹤器、時尚整合感測器 |
| 醫療保健 | 透明生物感測器、智慧皮膚貼片 |
| 汽車 | HUD 顯示器、發光儀表板、車內環境照明 |
| 智慧建築 | 玻璃內嵌照明、透明開關 |
需考量的挑戰
雖然優點明顯,透明 FPC 仍伴隨若干挑戰:
● 成本較高
● 材料限制
● 導電性較低
● 耐用度
然而,柔性奈米材料、鍍層與製造技術的持續研究,正迅速縮小這些差距。
結論
總結而言,透明 FPC 在智慧型手機、穿戴裝置與高階家電等各式現代電子產品中,同時提供功能與美學優勢。其俐落外觀與內部電路可視化,不僅提升產品設計質感,也簡化了檢測與維護流程。
隨著需求持續成長,工程師必須不斷在設計與製造技術上創新。JLCPCB 提供高品質的客製化 FPC 解決方案與專業支援,助您實現最先進的設計。
首次使用 JLCPCB?立即領取 $10 FPC 優惠券,今天就開始製作您的透明柔性 PCB 原型!
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......