柔性印刷電路板終極指南:類型、設計與應用
1 分鐘
軟性印刷電路板(FPC 或 Flex PCB)是一種被設計成具有可撓性的電路板,允許其彎曲、摺疊或扭轉。FPC 的特點是將多個印刷電路以及元件組合在一個可撓性基板上。它們通常由聚醯亞胺薄膜材料製成,這保證了高靈活性和熱穩定性。得益於其小型化設計,推動了主要電子領域的創新與應用,例如消費性電子、汽車、醫療設備、穿戴式裝置、通訊和航太領域。
軟性電路板所需空間更少且更可靠。您可以將其彎曲高達 360 度,大多數設計可承受 5 億次彎曲循環。自 1950 年代以來,該技術已以各種形式用於互連電子設備。它現在是許多當今最先進電子產品製造中最重要的互連技術之一。
軟性電路板的類型:
1) 單面軟性電路板:
單面軟性電路板是軟性電路板類型中最基本的一種。它由基材層、導電銅層、覆蓋層和絲印層組成。
它只有單層可撓性聚醯亞胺或聚合物薄膜,並且導電銅層僅在 PCB 的一側可接觸。因此,另一側可用於放置各種電子元件。其簡單的設計使其適用於各種應用且更實惠。因此,這也是它成為使用最廣泛的軟性電路的主要原因。
2) 雙面軟性電路板:
與單面軟性電路不同,雙面軟性電路板允許在頂部和底部銅層上創建走線圖案。您可以透過銅電鍍導通孔在任意位置連接兩側。它也允許透過各層進行電氣連接。
雙面軟性電路板的一個優點是它可以用於更複雜的電子產品以實現更多功能。製造商發現它在製造儀表板元件、照明和其他工業領域很有用。
3) 多層軟性電路板:
多層軟性 PCB 板中的多個銅層透過電鍍導通孔連接在一起,類似於雙面板中的情況。多層軟性 PCB 包含多個獨立的銅層和介電層。
使用多層軟性電路板的好處之一是具有多種功能的設計自由度。製造商可以將其用於那些有複雜設計要求的產品。它用於製造手機、衛星、相機和助聽器的元件。
目前,JLCPCB 製造工廠的服務能夠設計高達 2 層的軟性 PCB,並具有高精度和品質控制。
PCB 可以彎曲多少?
「PCB 可以彎曲多少?」這個問題看似容易回答,但事實並非如此簡單。彎曲 PCB 可能會損害電路板、銅走線和焊墊的強度。PCB 的最大彎曲半徑取決於設計材料和 PCB 的厚度。0.4毫米足以將 PCB 彎曲 90 度。有些 PCB 可以彎曲多達 20 次,但最好不要將電路板彎曲超過一次。此處提供了根據基板厚度的 PCB 最大彎曲角度公式:
例如,執行 90 度彎曲會增加電路損壞的機會。最後,確保彎曲半徑不超過一毫米。使用軟性材料可以將 PCB 彎曲到 180 度。但是,如果您嘗試將其彎曲超過其建議限制,最終可能會損壞您的電路板。
軟性 PCB 的結構:
三種軟性 PCB 包括:單層、雙層和多層電路。單層軟性 PCB 的主要元件有:
1) 介電基材薄膜:可視為 PCB 的基礎材料。普遍使用的材料包括聚醯亞胺(PI),其特點是耐高溫。
2) 電導體:包括電路的走線,銅箔用作生產單/多層印刷電路板時的表面導體層。
3) 保護性塗層:由有機薄膜和黏合劑組成。覆蓋膜的功能是保護已完成的軟性電路導體部分。
4) 黏合材料:一種黏性薄膜,具有不同的黏合劑類型和厚度規格。該黏性薄膜用於多層板的層間黏合和絕緣。
補強板在軟性 PCB 設計中的作用:
軟性印刷電路(FPC)中的補強板是一個剛性層,通常由聚醯亞胺或 FR4 等材料製成,添加在軟性 PCB 的特定區域。它在精密區域(例如連接器區域或安裝點)提供機械支撐和加固,以防止彎曲或撓曲。補強板提高了耐用性,增強了高應力區域的可靠性,並有助於在關鍵部分維持 FPC 的整體外形。
軟性印刷電路板的設計技巧:
1. 在使用不同厚度的 FPC 時,請記住最大彎曲半徑。
2. 在基板或覆蓋層彎曲的區域,避免不連續性。
3. 可以添加淚滴以使導通孔更穩定和堅固。
4. 在 PCB 的主要電子電路下方使用補強板。
5. 將拐角設計成圓形且稍大一些,以避免 PCB 的任何拐角撕裂。
6. 補強板周圍允許有蝕刻標記,而另一方面,不允許有絲印標記。
有關更多設計相關資訊,請參閱一篇關於 Arduino 板全軟性 PCB 的完整文章。
軟性 PCB 的優點:
軟性電路板提供了許多好處,這就是為什麼它們在電子產品製造商中成為 PCB 的熱門選擇。以下是在您的電子元件中使用軟性電路的一些關鍵優勢:
可撓性:這些類型的 PCB 可以輕鬆彎曲和扭轉。因此它可以在 3D 空間中移動和擴展,從而更容易將元件與有效的線路連接整合。
重量輕:與剛性 PCB 相比,FPC 的尺寸和重量更小,適用於高可靠性和高密度產品。
耐用性:軟性電路可彎曲達 360 度。它們能夠承受振動和衝擊的影響,從而增強任何應用的性能。
熱穩定性:由於基板更薄且重量更輕,它可以輕鬆散熱。軟性電路可以暴露在高達 400°C 的高溫下。
訊號完整性:它可以提供高機械阻力以及對高環境因素(如大氣條件)的抵抗力,並具有更好的 EMI(電磁免疫力)。
軟性 PCB 的缺點:
儘管軟性電路板在現代電子產品中具有眾多優勢,但仍有一些問題需要考慮:
● 這種軟性 PCB 的組裝過程很複雜。
● PCB 板上出現的任何工作和故障都很難修復。
● 處理過程中損壞的可能性很高。
● 與傳統 PCB 設計相比,軟性 PCB 價格稍高。
● 軟性 PCB 對刮傷很敏感。
● 需要儲存在無硫塑膠的適當條件下。
軟性 PCB 的應用:
由於其多功能性、可靠性和節省空間的特點,軟性 PCB 用於各個領域:
消費性電子產品:軟性 PCB 用於緊湊、輕巧的設計中,以有效連接元件。用於智慧手錶、健身追踪器和其他穿戴式科技產品,以實現靈活性和耐用性。整合到緊湊的數位和類比混合訊號單元中,以實現高效能連接。
汽車產業:確保配備先進駕駛輔助系統(ADAS)的汽車感測器與控制單元之間的有效通訊。在汽車娛樂系統中提供可靠的連接。用於 LED 頭燈和內飾照明,實現緊湊設計和靈活性。
醫療與保健設備:FPC 高密度連接有助於減小 MRI 和 CT 掃描器等設備的尺寸。在小型、複雜的設計中提供緊湊可靠的連接,包括助聽器和其他提供舒適性和靈活性的穿戴式監測設備。
工業應用:在機械手臂和具有活動部件的機械中提供靈活性和耐用性。在包含工業感測器和控制單元的自動化系統中確保高效緊湊的連接,以實現可靠的性能。
為什麼不總是使用軟性 PCB?
軟性 PCB 雖然具有設計多功能性和節省空間等優勢,但並非適用於所有應用,因為它們的成本比傳統剛性 PCB 高。它們的製造也更複雜,如果處理不當容易損壞。對於不需要彎曲或摺疊的較簡單設計,軟性 PCB 可能不是必需的,在這種情況下,剛性 PCB 是更經濟、更耐用的選擇。此外,軟性電路在高功率處理和機械穩定性方面通常存在限制。
結論
毫無疑問,軟性電路板已成為許多行業中製造功能更強大且便攜的產品的重要組成部分。其他傳統選項無法與軟性電路的靈活性和精度相媲美。航空器、醫療設備、汽車甚至日常使用的元件都依賴軟性電路板來實現輕量化,同時不影響功能。隨著技術的進步和產品的不斷創新,軟性 PCB 將繼續成為各行業製造產品電路板的首選。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......