PCB 天線設計:類型、原理與最佳實踐
1 分鐘
- PCB 天線基礎理論:
- 天線類型:
- 天線參數:
- 天線的物理設計:
- 曲折倒 F 型天線(MIFA):
- 天線調諧與匹配:
- PCB 天線的設計考量:
- 性能測試與優化:
- 結論:
在這個被無線通訊環繞的世界中,對於小巧、廉價且可靠的天線需求從未如此之高。天線是電磁波的應用。關於天線有許多理論和實作,但只有少數獲得認可。對於無線數據傳輸,一個解決方案可以是使用印刷電路板(PCB)天線。使用 PCB 天線代表了一種方便的解決方案,可將其直接整合到電子設備中,從而消除了對笨重外部天線的需求。無論您的天線是作為印刷元件放置還是從貨架上取下,對 PCB 設計師來說,深入了解天線的工作原理都很重要。在本文中,我們將介紹天線背後的一些主要概念,以便工程師了解如何設計、選擇和放置天線。
設計良好的天線可確保無線產品達到最佳的操作距離。它能從無線電傳輸的功率越多,在給定的封包錯誤率(PER)和接收器靈敏度下,能覆蓋的距離就越大。同樣地,在接收端,調校良好的無線電可以在天線接收到最小輻射入射的情況下工作。RF 佈局以及
無線電匹配網路需要妥善設計,以確保大部分來自無線電的功率能到達天線,反之亦然。
PCB 天線基礎理論:
天線是互易性元件,它們在提供電壓和電流時會發射電磁波,或者接收電磁波並將其轉換為電壓和電流。天線基本上是一個暴露在空間中的導體。如果導體的長度是信號波長的某個特定比率或倍數,它就成為一個天線。這種情況稱為「諧振」,因為饋入天線的電能被輻射到自由空間中,導體的長度為 λ/2,其中 λ 是電信號的波長。天線由具有特定阻抗(例如 50 Ω)的天線饋線饋電,並傳輸到阻抗為 377 Ω 的自由空間。因此,天線幾何形狀有兩個最重要的考量因素:
1. 天線長度
2. 天線饋線
天線可以根據其幾何形狀設計來接收電場或磁場。最簡單的天線是特定長度的單根導線。磁性天線使用導線迴路,系統中的發射器/接收器元件就像一個負載,構成包含環形天線的完整電路。
天線類型:
任何長度為 λ/4 的導體,暴露在自由空間中、位於接地平面上方並具有適當的饋線,都可以成為有效的天線。根據波長的不同,天線可以像汽車的 FM 天線一樣長,也可以像信標上的微小走線一樣短。對於 2.4 GHz 的應用,大多數 PCB 天線屬於以下類型:
1. 導線天線: 這是一段在 PCB 上方自由空間中延伸的導線,其長度與接地平面上方的 λ/4 相匹配。這通常由 50-Ω 傳輸線饋電。由於其尺寸和三維暴露特性,導線天線提供了最佳的性能和 RF 範圍。導線可以是直線、螺旋線或環形。這是一種三維(3D)結構,天線位於 PCB 平面上方 4-5 毫米的高度,突出到空間中。
2. PCB 天線:這是在 PCB 上繪製的走線。這可以是直線走線、倒 F 型走線、曲折走線、圓形走線,或是根據天線類型和空間限制帶有彎曲的曲線。在 PCB 天線中,天線變成與 PCB 同一平面上的二維(2D)結構。將暴露在自由空間中的 3D 天線轉化為 PCB 平面上的 2D PCB 走線時,必須遵循一些指導方針。PCB 天線需要更多的 PCB 面積,效率低於導線天線,但更便宜。它易於製造,並且具有 BLE 應用可接受的無線範圍。
3. 晶片天線:這是一種小型封裝 IC 中的天線,內部封裝有導體。當空間有限,無法印刷 PCB 天線或支援 3D 導線天線時,這非常有用。
天線參數:
回波損耗:天線的回波損耗表示天線與 50-Ω 傳輸線(TL)的匹配程度。TL 特性阻抗通常是 50 Ω,儘管也可能是其他值。商業天線和測試設備的行業標準是 50-Ω 阻抗,因此使用這個值最為方便。回波損耗表示由於不匹配,有多少入射功率被天線反射回來。一個理想的天線,在完美匹配時,將輻射全部能量而不產生任何反射。
如果回波損耗為無窮大,則表示天線與 TL 完美匹配。在大多數情況下,回波損耗 ≥ 10 dB 被認為是足夠的。10 dB 的回波損耗表示 90% 的入射功率進入天線進行輻射。
頻寬:頻寬表示天線的頻率響應。它表示天線在整個感興趣的頻帶內(例如,對於 BLE 應用,在 2.40 GHz 到 2.48 GHz 之間)與 50-Ω 傳輸線的匹配程度。
輻射效率:一部分未被反射的功率會以熱量或熱損耗的形式在天線中消散。熱損耗是由於 FR4 基板中的介電損耗和銅走線中的導體損耗造成的。此資訊被表徵為輻射效率。100% 的輻射效率表示所有未被反射的功率都輻射到自由空間。對於小型 PCB,熱損耗很小。
輻射場型:輻射場型表示輻射的方向特性,即哪些方向輻射較多,哪些方向輻射較少。此資訊有助於在應用中正確定向天線。
增益:增益表示在感興趣的方向上的輻射,與均勻向所有方向輻射的等向性天線相比。這以 dBi 表示——即與理想的等向性天線相比,輻射場有多強。
天線的物理設計:
天線設計師的目標,無論是在 PCB 上還是作為外部元件整合,都是定義天線的幾何形狀,以滿足某些特定的操作目標:
- 高輻射效率
- 沿饋線和前端低損耗
- 方向性(輻射場型)
- 饋線匹配
- 足夠的頻寬
天線的物理設計及其在 PCB 中的放置將決定上述所有操作特性。用於天線設計的場求解器可以透過兩種方式使用:在頻域中確定天線本體中的電壓和電流分佈(使用矩量法或邊界元素法),或確定天線周圍輻射的電磁場。
一旦確定了天線周圍的電磁場,就可以使用軟體來確定輻射場型和輻射效率。天線的場求解器通常在頻域中操作,因此這些值可以繪製為頻率的函數。這然後讓設計師能夠確定天線的發射頻寬。
曲折倒 F 型天線(MIFA):
MIFA 因其小巧的尺寸和高效的性能,成為人機介面裝置(HID)中廣泛使用的天線。Cypress 開發了一種穩健的 MIFA,在小封裝中提供了卓越的性能。
- 尺寸:7.2 毫米 × 11.1 毫米(284 密耳 × 437 密耳)
- 適用於:無線滑鼠、鍵盤、簡報器和其他 HID 應用
- 設計:天線走線寬度全為 20 密耳。可能根據 PCB 疊層間距而變化的主要參數是 RF 走線(傳輸線)的寬度(W)。
天線調諧與匹配:
天線調諧確保在所需頻帶內,從晶片輸出端向天線測量時,回波損耗大於 10 dB。此過程對於發射和接收中的高效功率傳輸至關重要。透過我們關於此主題的近期部落格,了解更多關於i阻抗匹配的資訊。
- 發射模式:回波損耗大於 10 dB 確保晶片輸出的 90% 功率傳輸到天線。
- 接收模式:在看向無線電時應遵循相同的調諧程序,以確保阻抗為 50 Ω。這保證了 90% 的接收功率傳輸到無線電。
由於天線調諧和無線電調諧都涉及優化阻抗匹配,因此它們統稱為天線調諧。當無線電的輸出阻抗是天線阻抗的共軛複數時,功率傳輸最大化。在大多數天線調諧過程中,這是透過以下方式實現的:
- 將天線阻抗轉換為 50 Ω
- 將平衡不平衡轉換器匹配到 50 Ω
PCB 天線的設計考量:
在進行 PCB 天線設計時,應考慮幾個主要因素,以在最小的空間需求下達到最佳性能:
1. 頻帶:無線系統的操作頻率用於確定 PCB 天線的尺寸和配置。設計方程式和模擬工具可用於針對特定頻帶優化天線尺寸。
2. 天線幾何形狀:PCB 天線的幾何形狀,包括形狀、尺寸和佈局,直接影響輻射場型、效率和阻抗。需要仔細的設計考量才能達到最佳性能。
3. 接地平面:一個連續且連接良好的 PCB 接地平面幾乎在每個應用中都是必要的,尤其是在涉及 PCB 天線時。在這種情況下,接地平面充當參考點,並有助於最小化輻射損耗。
4. 阻抗匹配:為了以最小的信號反射和損耗達到最大的輻射性能,將 PCB 天線的阻抗與內部電路的阻抗匹配至關重要。匹配網路、短截線調諧和其他阻抗匹配元件可用於實現阻抗的最佳匹配。天線阻抗不匹配會造成不必要的損耗和信號偏差。
性能測試與優化:
PCB 天線設計完成後,必須進行測試和必要的優化,以確保符合所需的規格和標準。各種測試方法,例如:
- S 參數測量
- 輻射場型測量
- 阻抗匹配分析
結論:
總而言之,PCB 天線的設計需要仔細考量各種因素,包括頻帶、天線幾何形狀、接地平面和阻抗匹配。這些是電子和電磁學的關鍵部分,如果設計不正確,理論就會失效,天線也完全無法工作。透過遵循最佳實踐,並結合使用先進的設計和測試技術,使用者可以為各種無線通訊產品開發出高效、可靠且低成本的 PCB 天線。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......