焊膏與焊錫線:有何不同?何時使用各自方案?
1 分鐘
- 快速答案:焊膏與焊錫線
- 甚麼是焊錫線?
- 甚麼是焊膏?
- 焊膏與焊錫線:並列比較
- 何時使用焊錫線
- 何時使用焊膏,以及為何需要鋼網
- 焊膏可以代替焊錫線嗎?
- 成本及設備:哪種起步較便宜?
- 選擇焊膏或焊錫線時的常見錯誤
- 焊膏與焊錫線常見問題
- 結論:選擇焊膏還是焊錫線
重點摘要
焊錫線 是固體、含助焊劑芯的焊錫線,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修、返工及一次性項目。
焊膏 由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠至 PCB 焊盤後回流焊,更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。
成本及設備: 焊錫線較便宜且適合初學者;焊膏需要更多設備(鋼網、回流焊),但可節省焊點較多的電路板組裝時間。
焊膏和焊錫線都能製作連接元件與 PCB 的電氣及機械接點,但兩者並非可以直接互換的焊料形式。在選擇焊膏或焊錫線時,關鍵差異在於施加及加熱方式。
焊錫線通常以焊鐵手動送入加熱中的接點,因此很適合通孔組裝、維修、返工及一次性項目。焊膏則在放置元件前塗佈於 PCB 焊盤上,再透過回流焊加熱,特別適合 SMT 組裝、細間距元件及重複生產。
本指南會並列比較焊膏與焊錫線、說明各自的運作方式,並協助你為應用選擇合適方案。
快速答案:焊膏與焊錫線
焊錫線是固體、通常含助焊劑芯的焊料,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修及手工焊接。焊膏由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠後回流焊,因此更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。
甚麼是焊錫線?
焊錫線是製成線狀的焊料合金。電子級產品通常含助焊劑芯,焊料熔化時便會把助焊劑帶到接點。焊錫線一般以線軸出售,有不同直徑、助焊劑配方及合金。
使用時,先以焊鐵加熱元件引腳及 PCB 焊盤,再把適量焊錫線送入加熱接點。操作員可直接控制每個連接點,這種簡單性正是焊錫線最大的優點。只要配備焊鐵、合適焊咀及基本焊接技巧,無需設置回流焊流程,便可處理通孔元件、連接器、電線、維修、返工及許多較大的 SMD 元件。
焊錫線亦方便儲存。例如,Kester 268 含助焊劑芯的焊錫線 的技術資料表建議存放於乾燥、無腐蝕環境,並列出非高鉛(鉛含量超過 70%)合金的三年保固期。實際保質期及儲存要求取決於所選焊錫線。
如欲深入了解焊錫線類型、合金及助焊劑芯,請參閱焊錫線須知。如要為項目選擇直徑或合金,請參閱選擇合適焊錫線。
甚麼是焊膏?
焊膏是細小焊料合金顆粒與助焊劑系統的混合物。IPC J-STD-005B 將焊膏定義為焊粉與焊膏助焊劑的混合物,並訂明粉末特性及測試等性能要求。
你無需逐個接點送入焊料,而是在安裝元件前把焊膏放到 PCB 焊盤上。對整塊電路板而言,通常採用鋼網印刷:鋼網開口對準焊盤,刮刀把焊膏刮過表面,焊膏便留在需要焊點的位置。放置元件後,以合適的回流焊流程加熱電路板。焊料顆粒熔化並潤濕接點表面,組件冷卻時形成焊接連接。
這種流程對 SMT 特別有用,因為一次印刷便可製作大量焊膏沉積。原本需要逐個仔細手工焊接的細間距元件,若能穩定印出正確焊膏量,便會實際得多。焊膏不像焊錫線般耐存放,較容易變質。儲存方式取決於具體配方,因此應以其技術資料表為準。
例如,Kester's NP510-LT HRL1 技術資料表建議在 0–10°C(32–50°F)冷藏,冷藏保質期為六個月,並要求印刷前讓焊膏回復至室溫並穩定。
如欲了解材料詳情,請參閱甚麼是焊膏?。如需逐步了解應用、鋼網印刷、針筒使用及回流焊,請參閱焊膏使用方法。
焊膏與焊錫線:並列比較
主要差異在於施加焊料的方式。焊錫線以焊鐵逐個加入接點;焊膏則在回流焊加熱元件前塗佈於 PCB 焊盤。
實務上,焊錫線通常更適合手工焊接、維修及只有少量連接點的工作。焊膏更適合表面貼裝組裝,尤其是焊點多或元件間距細的電路板。許多電子工作台會同時備有兩者,因為各自適合不同工作。
| 屬性 | 焊錫線 | 焊膏 |
|---|---|---|
| 形式 | 固體線材,通常含助焊劑芯 | 與助焊劑混合的細焊粉 |
| 施加方式 | 手持焊鐵 | 鋼網或針筒,然後回流焊 |
| 最適合 | 通孔元件、維修、返工、一次性工作 | SMT、細間距元件及焊點多的電路板 |
| 儲存 | 通常較易在室溫儲存 | 較易變質,通常需要冷藏 |
| 工具/技能 | 焊鐵及基本手工焊接技巧 | 鋼網或針筒,加上受控回流焊加熱 |
| 細間距 SMD | 手工焊接困難且緩慢 | 適合細小且排列緊密的焊盤 |
實務上,焊錫線通常更適合手工焊接、維修及只有少量連接點的工作。焊膏更適合表面貼裝組裝,尤其是焊點多或元件間距細的電路板。許多電子工作台會同時備有兩者,因為各自適合不同工作。
何時使用焊錫線
當你只處理少量焊點,而焊鐵是最方便的工具時,請使用焊錫線。
- 通孔元件:焊錫線適合電阻、排針、連接器、開關及其他引腳穿過 PCB 孔的元件。
- 維修及返工:更換元件或修復受損焊點時,使用焊錫線通常比設置焊膏及回流焊更快。
- 點對點接線:電線、端子及連接器觸點都可用焊錫線輕鬆手工焊接。
- 一次性原型:如果只有少量容易接觸的焊點,焊錫線可讓設備保持簡單。
- 較大 SMD 元件:許多較大的表面貼裝元件亦可用細焊咀焊鐵手工焊接。
當電路板有大量排列緊密的 SMT 焊點時,焊錫線便較不實用。在這些情況下,焊膏及回流焊通常更快且更一致。
何時使用焊膏,以及為何需要鋼網
當 PCB 有大量表面貼裝元件,尤其是細間距元件時,焊膏是理想選擇。你可把焊膏塗到所有所需焊盤,放置元件,再對整塊電路板回流焊,無需用焊錫線逐個焊接。這通常更快,結果亦更一致。
對完整 SMT 電路板而言,鋼網可大幅簡化焊膏塗佈。鋼網開口會對準 PCB 焊盤,焊膏刮過鋼網後,每個焊盤會留下受控份量。然後移除鋼網、放置元件,並按建議回流曲線加熱電路板。
典型流程如下:
- 將鋼網對準 PCB。
- 把焊膏刮過鋼網。
- 小心提起鋼網。
- 放置表面貼裝元件。
- 對電路板進行回流焊。
- 檢查完成的焊點。
並非每項焊膏工作都需要鋼網。維修、原型或只有少量 SMD 焊盤的電路板,可用針筒塗佈焊膏。但焊盤數量增加後,逐一點膠會變慢,也更難保持焊膏份量一致。對整塊電路板而言,鋼網通常更整潔,流程亦更可重複。
如欲了解詳細應用方法,請參閱焊膏逐步使用方法。如仍在 SMT 與通孔組裝之間作選擇,請參閱表面貼裝與通孔比較。
焊膏可以代替焊錫線嗎?
可以,焊膏有時可在手工操作中代替焊錫線,但通常最適合 SMD 焊盤。你可用針筒點出少量焊膏並小心加熱,處理少量表面貼裝元件時很方便。對通孔組裝而言,焊錫線通常更容易、更整潔,控制亦更好。
焊錫線亦可用於部分 SMD 工作。較大的表面貼裝元件通常可用細焊咀焊鐵輕鬆手工焊接。但元件越小、引腳間距越窄或焊點數量越多,焊錫線便越慢且難以控制。此時焊膏及回流焊通常是更佳選擇。
兩種方法有重疊之處,但各有明顯優勢。請按焊點數量、元件大小、可接觸程度,以及能否使用回流焊流程來選擇。
成本及設備:哪種起步較便宜?
對初學者而言,焊錫線通常是較便宜且容易的選擇。焊鐵加一卷焊錫線已足以應付大部分通孔作業、維修、手工接線及簡單原型,而且不需要冷藏或回流焊設備。
高效 SMT 組裝需要更多焊膏設備。典型設備包括焊膏、鋼網、元件放置工具,以及熱板或回流焊爐等熱源,因此起步成本較高;但焊接大量表面貼裝焊點時,額外設備可節省大量時間。
簡單準則是:偶爾維修、通孔作業及一次性項目使用焊錫線;若經常組裝 SMT 電路板,則選用焊膏、鋼網及回流焊設備。
選擇焊膏或焊錫線時的常見錯誤
應避免的錯誤
- 嘗試用焊錫線手工焊接細間距 SMD 元件。對非常細小或排列緊密的元件,使用焊膏、鋼網及回流焊。這通常更快,亦有助減少錫橋。把焊錫線留給通孔元件及較容易用焊鐵接觸的較大元件。
- 為簡單通孔維修購買焊膏。使用含助焊劑芯的焊錫線及焊鐵。對單次小型維修而言,焊膏會增加通常不必要的儲存、處理及加熱步驟。
- 忘記焊膏的儲存要求。使用前查看產品技術資料表。許多焊膏需要冷藏,印刷前亦要時間回復室溫。保質期及處理規則因產品而異。
- 以為焊膏與助焊劑是同一回事。焊膏同時含有焊料合金顆粒及助焊劑。單獨的助焊劑可幫助焊料流動,但不含製作接點所需的金屬。請參閱焊膏與助焊劑。
- 假設其中一種選擇永遠較佳。按工作需要選擇。焊錫線通常更適合手工焊接、維修及通孔作業;焊膏則更適合有大量細間距焊點的 SMT 電路板。
如欲了解焊接助焊劑的要求及分類,請參閱IPC J-STD-004D《焊接助焊劑要求》。
焊膏與焊錫線常見問題
Q: 小型原型何時使用焊膏?
當原型有足夠 SMD 焊盤,以先塗焊膏取代逐個手工焊接更方便時,請使用焊膏。若預計製作電路板多於一次,鋼網尤其有用。只有少量大型 SMD 元件時,使用針筒點膠焊膏或普通焊錫線可能更快,因為兩者都不需要整板鋼網設備。
Q: 可以用焊鐵使用焊膏嗎?
可以,焊鐵可在局部手工操作中熔化少量焊膏。這對少量 SMD 焊盤或返工很有用,但無法取代整塊電路板的受控回流焊流程。點出太多焊膏亦可能擴散或留下超出預期的殘留物,因此少量且精準的沉積效果最佳。
Q: 焊膏會過期嗎?
會。焊膏有明確保存期限,因為其助焊劑化學性質、黏度及印刷表現會隨時間改變。儲存溫度同樣重要。請查看製造商技術資料表及有效期限,不要假設所有配方的保存時間相同。傳統冷藏焊膏的保存期可能以月計,而焊錫線通常可使用更長時間。
Q: 回流焊前焊膏會導電嗎?
不要把未經回流焊的焊膏視為完成的電氣連接。沉積材料由懸浮於助焊劑中的獨立焊料顆粒組成,其用途是在加熱後形成冶金接點。電氣測試應在完成回流焊的組件上進行,不要依賴新印焊膏表現得像固體焊點。
Q: 使用含助焊劑芯焊錫線時需要額外助焊劑嗎?
不一定。含助焊劑芯的焊錫線已含會在加熱時活化的助焊劑,因此處理妥當且可焊接的接點通常不需要額外液態助焊劑。在困難返工、氧化、拖焊或其他特定情況下,額外的相容助焊劑仍可提供幫助。請遵循焊錫線製造商的流程指引,因為不同產品的助焊劑化學性質及殘留物清潔要求各異。
Q: 可以在同一塊 PCB 上使用焊錫線及焊膏嗎?
可以。電路板可先用焊膏回流焊完成主要 SMT 元件,之後再用焊錫線手工焊接通孔連接器、修改部分或返工。這種混合流程很常見,因為各種焊料形式都用在最方便的位置。請確保材料及清潔流程符合組件要求。
Q: 焊錫線是否更適合初學者?
初學基本通孔焊接的人通常較容易使用焊錫線,因為設備簡單,而且每個焊點都可獨立處理。當項目轉向有大量 SMD 元件的電路板時,焊膏便更具吸引力。主要進行 SMT 組裝的初學者,應學習鋼網對位、焊膏處理、元件放置及回流焊,而不要假設手工焊接永遠較容易。
Q: 為甚麼細間距元件適合焊膏?
細間距元件偏好焊膏,因為在放置元件前,鋼網可在大量緊密排列的焊盤上放置細小且可重複的焊膏沉積。逐個引腳手動送入焊錫線需要更高靈巧度,也更容易加入過多焊料或造成相鄰連接錫橋。焊膏不能保證組裝零缺陷,但其流程是針對密集表面貼裝焊盤圖案而設計。
結論:選擇焊膏還是焊錫線
選擇焊膏或焊錫線主要取決於你的電路板組裝方式。若要手工焊接、處理通孔元件、維修及需要直接控制每個焊點的小型工作,請使用焊錫線。
對 SMT 電路板、細間距元件及可在回流焊中一次焊接大量焊點的項目,請選擇焊膏。少量焊盤可用針筒,但對完整表面貼裝電路板而言,鋼網通常更整潔且一致。
最後,請考慮元件大小、焊點數量,以及是否有實際可行的方法為電路板回流焊。當項目轉向定期 SMT 組裝時,訂製鋼網可令焊膏塗佈更快、更容易且更可重複。
持續學習
焊膏儲存與保存期限:如何正確儲存並延長使用壽命
重點摘要 將焊膏視為易變質材料:將焊膏密封存放在約 2–10 °C(36–50 °F)的專用雪櫃中,絕不要冷凍。罐裝焊膏應直立放置,針筒或料筒則尖端向下,並使用有日期標籤的先進先出(FIFO)管理,優先使用較早庫存。 注意三個時間週期:密封保存期限通常為生產日起約 6 個月,開封後壽命只有數天,而鋼網上的工作壽命則以小時計算。為避免冷凝,使用前應將密封容器在室溫下放置數小時。 每次印刷前檢查:分層、結皮、變稠,或氣味和顏色出現變化,都表示焊膏不應再用於生產電路板,因為儲存不良最終會表現為錫球、空洞、橋接和潤濕不良。 焊膏是一種易變質材料,而不是可以長期放置的普通耗材。錯誤的焊膏儲存會逐漸降低助焊劑和金屬粉末的性能。即使鋼網完美無誤,損傷也可能在之後表現為錫球、空洞、鋼網脫模不良和焊點強度不足。 本指南將解釋焊膏為什麼會老化、應如何儲存,以及焊膏在不同狀態下可以保存多久。內容也包括許多人會忽略的回溫步驟,以及如何判斷一罐焊膏是否應該丟棄。不同品牌的規格各異,因此本文數字只應視為典型範圍,最終應以焊膏技術資料表(TDS)為準。 快速解答:焊膏應如何儲存? 將密封焊膏存放在專用雪櫃中,通常保持約 2–1......
焊膏與焊錫線:有何不同?何時使用各自方案?
重點摘要 焊錫線 是固體、含助焊劑芯的焊錫線,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修、返工及一次性項目。 焊膏 由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠至 PCB 焊盤後回流焊,更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。 成本及設備: 焊錫線較便宜且適合初學者;焊膏需要更多設備(鋼網、回流焊),但可節省焊點較多的電路板組裝時間。 焊膏和焊錫線都能製作連接元件與 PCB 的電氣及機械接點,但兩者並非可以直接互換的焊料形式。在選擇焊膏或焊錫線時,關鍵差異在於施加及加熱方式。 焊錫線通常以焊鐵手動送入加熱中的接點,因此很適合通孔組裝、維修、返工及一次性項目。焊膏則在放置元件前塗佈於 PCB 焊盤上,再透過回流焊加熱,特別適合 SMT 組裝、細間距元件及重複生產。 本指南會並列比較焊膏與焊錫線、說明各自的運作方式,並協助你為應用選擇合適方案。 快速答案:焊膏與焊錫線 焊錫線是固體、通常含助焊劑芯的焊料,以焊鐵送入加熱接點,適合通孔作業、維修及手工焊接。焊膏由合金粉末與助焊劑組成,經印刷或點膠後回流焊,因此更適合 SMT、細間距元件及表面貼裝組裝。 甚麼是焊錫線? 焊錫線是製成線狀的焊料合金。電子級產品通常含助......
焊膏助焊劑類型:免清洗、水溶性及松香
重點摘要 免清洗焊膏會留下低活性殘留物,設計上可留在電路板上——大多數組裝不需要清洗步驟。 水溶性焊膏的潤濕作用更強,但會留下具腐蝕性及吸濕性的殘留物,回流焊後必須盡快以去離子水清洗。 松香基焊膏(R、RMA、RA)提供傳統的折衷方案,仍應用於國防、航空航天及返工工序。 資料表上的IPC J-STD-004 助焊劑代碼是識別助焊劑類型最可靠的方法,而不是產品的市場名稱。 焊膏不只是合金和粉末。焊膏內的助焊劑系統決定回流焊期間如何控制氧化物、焊膏如何潤濕表面,以及焊點形成後留下甚麼殘留物。因此,選擇焊膏助焊劑類型是工藝決策,而不只是化學標籤。 本文介紹回流焊組裝中焊膏內的助焊劑:每種類型會留下甚麼殘留物,以及是否需要清洗電路板。若要了解一般助焊劑化學、而非焊膏及回流焊情境,請先閱讀這篇文章。 快速答案:免清洗與水溶性焊膏 免清洗焊膏會留下設計上可留在電路板上的低活性殘留物——大多數組裝不需要清洗。水溶性焊膏的潤濕作用更強,但會留下具腐蝕性及吸濕性的殘留物,回流焊後必須盡快以去離子水清洗。選擇時應考慮能否清洗電路板,以及所需的可靠性等級。 焊膏內「助焊劑類型」的含義 焊膏內的助焊劑載體是配方混合物,通......