焊膏與助焊劑:關鍵差異、用途及如何選擇以實現完美焊接
1 分鐘
- 什麼是錫膏?
- 什麼是焊劑?
- 錫膏與焊劑:全面比較
- 錫膏與焊劑:它們如何在 PCB 組裝中協同工作
- 錫膏應用技術
- 焊劑考量因素
- 錫膏和焊劑如何影響焊點可靠性
- PCB 組裝品質控制:焊點測試方法
- 關於錫膏與焊劑的常見問題
- 結論:錫膏與焊劑:如何為 PCB 組裝選擇合適的材料
將電子電路轉變為可運作裝置的製造過程,在很大程度上依賴於 PCB 組裝。助焊劑和錫膏是此程序的基本組成部分。作為一名電子愛好者、工程師、學生或專業人士,您需要了解它們的作用,以及它們如何有助於成功的 PCB 組裝。
什麼是錫膏?
錫膏是 PCB 組裝 中使用的一種關鍵材料,它有助於將電子元件附著到電路板上。它是精細粉末狀焊料合金與助焊劑的混合物。焊料合金通常由錫和鉛或其他無鉛替代品的組合構成。錫膏中的助焊劑成分負責去除金屬表面的氧化物,並促進形成牢固可靠的焊點。
錫膏在組裝過程中扮演著至關重要的角色,因為它提供了元件附著的媒介。它作為一種臨時黏合劑,在迴流焊過程中將元件固定到位。此外,錫膏確保了焊點的正確潤濕和接合,從而有助於 PCB 的整體可靠性。
什麼是焊劑?
焊劑 是一種 化學化合物,在焊接中用於去除待接合金屬表面的氧化層。它透過促進熔融焊料的流動和附著力來為焊接做好表面準備。焊劑還有助於防止在焊接過程中形成新的氧化物。
市面上有不同類型的焊劑,包括松香基焊劑、水溶性焊劑和免清洗焊劑。每種類型都有其自身的特性,並根據具體的組裝要求和製程來選擇。焊劑在確保焊點的正確潤濕和接合、提高組裝的整體品質和可靠性方面,扮演著關鍵角色。
錫膏與焊劑:全面比較
| 方面 | 錫膏 | 焊劑 |
| 定義 | 粉末狀焊料合金與助焊劑的膏狀混合物。 | 一種去除氧化物並促進焊料流動的化學化合物。 |
| 成分 | 含有金屬焊料顆粒(錫鉛或無鉛合金)+ 助焊劑。 | 由活化劑、樹脂、溶劑(松香基、水溶性或免清洗型)製成。 |
| 主要 功能 | 提供焊料合金,並作為元件的臨時黏合劑。 | 清潔金屬表面、去除氧化物,並確保焊料的正確潤濕。 |
| 在 PCB 組裝中的角色 | 在迴流焊前將元件固定到位;熔化後形成焊點。 | 為焊盤和引腳的接合做好準備,防止出現虛焊和空洞。 |
| 形態/狀態 | 濃稠膏狀(助焊劑 + 焊料合金的混合物)。 | 有液態、凝膠態或膏狀形式。 |
| 應用 方法 | 使用鋼板印刷、點膠或注射器方法進行塗覆。 | 透過刷塗、噴塗、浸塗方式塗覆,或本身就包含在錫膏中。 |
| 使用時機 | 在 SMT(表面貼裝技術)和迴流焊中必不可少。 | 用於SMT 和通孔焊接(波峰焊、手工焊接、返修)。 |
| 關鍵類型 | 含鉛錫膏、無鉛錫膏(SAC 合金)。 | 松香基焊劑、水溶性焊劑、免清洗焊劑。 |
| 對 可靠性的影響 | 提供形成牢固焊點所需的合金,確保電氣和機械連接。 | 透過清潔表面並在焊接過程中防止氧化,來提高焊點的可靠性。 |
| 局限性 | 保存期限有限;需要冷藏;印刷過程對環境敏感。 | 可能殘留殘留物(松香或水溶性焊劑需要清洗);選擇不當可能影響組裝品質。 |
| 能否單獨使用? | 很少在沒有助焊劑的情況下使用 (助焊劑已是錫膏的一部分)。 | 可在手工焊接中獨立使用,或在迴流焊製程中作為輔助支援。 |
| 熱 行為 | 在迴流焊期間熔化形成焊點,熔點取決於合金成分,可控。 | 不熔化;而是在高溫下化學活化,以清潔氧化物並改善潤濕性。 |
錫膏與焊劑:它們如何在 PCB 組裝中協同工作
錫膏和焊劑以互補的方式協同工作,以實現成功的 PCB 組裝。錫膏提供必要的焊料合金,並作為黏合劑,在組裝過程中將元件固定到位。另一方面,焊劑則透過去除氧化物和促進適當的潤濕,為焊接做好表面準備。
在迴流焊過程中,錫膏熔化,形成液相,使焊點得以形成。錫膏中的焊劑被活化,去除污染物並促進熔融焊料的流動。錫膏和焊劑的這種結合確保了可靠且堅固的焊點,從而實現高品質的 PCB 組裝。
錫膏應用技術
精確且一致地塗覆錫膏對於實現可靠的焊點至關重要。塗覆錫膏有兩種主要技術:鋼板印刷和點膠。
鋼板印刷涉及使用一個帶有開孔的鋼板,這些開孔對應於 PCB 上的錫膏沉積區域。錫膏透過鋼板塗覆到 PCB 上,確保精確定位和控制錫膏量。點膠則涉及使用點膠機將錫膏直接塗覆到 PCB 上。
選擇合適的塗覆技術取決於電路板複雜性、元件密度和組裝要求等因素。適當的塗覆技術有助於錫膏的均勻分佈,並最大限度地降低焊點缺陷的風險。
延伸閱讀:錫膏檢測 (SPI):SMT 組裝中製程控制的完整指南
焊劑考量因素
焊劑在各種焊接過程中都會使用,包括波峰焊、手工焊接和迴流焊。選擇合適的焊劑取決於組裝過程和需求。
波峰焊涉及將 PCB 浸入熔融的焊料波中,並在波峰前塗覆焊劑,以為焊接做好表面準備。手工焊接通常需要使用助焊劑芯焊錫絲,其中焊劑已整合到焊絲中。迴流焊則依賴含有焊劑的錫膏。
在選擇焊劑時,應考慮諸如與焊料合金的相容性、殘留物特性以及清洗要求等因素。透過使用正確的焊劑並正確塗覆,可以形成可靠的焊點,並降低出現焊橋或潤濕不良等缺陷的可能性。
延伸閱讀:手工焊接元件時如何塗覆焊劑
錫膏和焊劑如何影響焊點可靠性
焊點的品質和可靠性對於電子裝置的整體性能和壽命至關重要。錫膏和焊劑在確保焊點完整性方面扮演著重要角色。
為了實現機械強度和電氣導電性,焊點必須正確接合和潤濕。錫膏和焊劑共同作用,促進穩固金屬間鍵合的形成、促進焊劑活化並消除氧化物。
透過使用高品質的錫膏和焊劑,製造商可以最大限度地減少空洞、墓碑效應和焊橋等缺陷的發生。堅固的焊點有助於 PCB 組裝的長期可靠性,降低過早失效或間歇性連接的機率。
PCB 組裝品質控制:焊點測試方法
為確保 PCB 組裝的可靠性,品質控制和測試是關鍵步驟。檢查和測試方法用於評估焊點和整體組裝的品質。這些方法包括目視檢查、X 光檢查和電氣測試。
目視檢查可以檢測出可見的缺陷,如焊點空洞、潤濕不足或焊橋。透過使用 X 光檢查,可以獲得更詳細的焊點視圖,從而發現隱藏的缺陷,如空洞或焊料覆蓋不足。
電氣測試,例如導通測試和功能測試,則評估組裝後 PCB 的性能。這些測試驗證電氣連接,並確保電路的正常功能。
錫膏和焊劑對於滿足焊點品質的行業標準和規範是不可或缺的。透過實施嚴格的品質控制措施和測試協議,製造商可以保證其 PCB 組裝的可靠性和性能。
關於錫膏與焊劑的常見問題
問題 1:如何判斷標示為「錫膏」的產品實際上只是焊劑?
標籤錯誤是一個常見問題,尤其是在某些線上市場。一個關鍵的區別是,錫膏始終含有與助焊劑混合的精細粉末狀焊料合金,而單獨的焊劑只是一種化學清潔劑。由於含有焊料合金,錫膏通常呈現灰色或金屬色,而焊劑往往是琥珀色、棕色或透明的。為了確定,請檢查產品規格:錫膏會列出合金成分(如 Sn63/Pb37 或 SAC305),而焊劑產品則不會。
問題 2:迴流焊時,我可以只使用焊劑而不使用錫膏嗎?
不可以。焊劑和錫膏有不同的用途。單獨的焊劑只能清潔氧化物並改善潤濕性,但它不包含形成焊點所需的金屬合金。對於PCB 組裝中的迴流焊,您必須使用錫膏,因為它以正確的比例提供了焊料合金和助焊劑。只使用焊劑會導致焊盤清潔,但元件和電路板之間沒有電氣或機械連接。
問題 3:焊劑有哪些形態,何時應使用每種形態?
焊劑有幾種不同的形態,每種都適用於特定的應用:
- 液態焊劑 – 通常用於波峰焊或大面積應用。
- 助焊筆 – 為小區域的返修或修補提供精確的塗覆。
- 凝膠或膏狀焊劑 – 較濃稠,能停留在原位,非常適合 SMD 元件的手工焊接或 BGA 植球。
- 免清洗焊劑 – 殘留物極少,在焊接後難以清洗時為首選。
選擇合適的焊劑形態取決於您的組裝方法、所需的精確度以及是否可能進行焊後清洗。
問題 4:為什麼錫膏的保存期限有限,以及如何延長它?
錫膏的保存期限相對較短——通常為 3 到 6 個月——因為金屬顆粒會與助焊劑介質分離,且錫膏會隨著時間的推移而變乾。溫度和濕度也會加速其變質。為了延長保存期限,錫膏應儲存在密封容器中,保持冷藏(通常為 0–10 °C),並在使用前使其達到室溫。在印刷前攪拌或揉捏錫膏有助於恢復均勻的稠度。使用過期的錫膏可能會導致印刷缺陷、潤濕不良或焊點不可靠。
問題 5:如果在電子產品上使用管道或工業用焊劑,是否有安全或損壞電路板的風險?
是的,使用錯誤類型的焊劑可能會嚴重損壞 PCB。管道或工業用焊劑通常為高酸性,專為銅管或機械接頭設計,而非精密的電子產品。它們可能腐蝕 PCB 焊盤、留下導電殘留物,並導致長期的可靠性故障。對於 PCB 組裝,請務必使用專門標示用於電子產品的焊劑或錫膏。這些產品的配方不具腐蝕性、電氣安全,且符合 IPC 等行業標準。
問題 6:錫膏裡面有焊劑嗎?
是的。錫膏是精細粉末狀焊料合金和助焊劑的混合物。焊劑包含在錫膏內部,用於在焊接過程中去除氧化物並促進潤濕。這種組合使錫膏能夠在迴流焊前將元件固定到位,並在加熱過程中形成可靠的焊點。沒有焊劑,錫膏將無法正確地接合到 PCB 焊盤或元件引腳上。
問題 7:如果我沒有焊劑,可以用什麼代替?
理想情況下,請始終使用專為電子產品設計的焊劑,以確保焊點可靠。如果您沒有焊劑可用,焊料可能仍會熔化和接合,但潤濕不良、氧化和連接薄弱的風險會顯著增加。有些人嘗試使用替代品,如來自電子級焊錫絲的松香,但這些不如專用焊劑有效。對於 PCB 組裝和返修,強烈建議使用正確的免清洗焊劑、松香焊劑或水溶性焊劑以獲得最佳效果。
問題 8:為什麼我的焊料不沾?這可能是焊劑的問題嗎?
是的,焊劑不足或變質是焊料不沾附焊盤或元件引腳的常見原因。沒有活性焊劑,氧化物會殘留在金屬表面,阻止熔融焊料正確潤濕。其他可能的原因包括焊盤髒污或氧化、錫膏過期,或迴流焊期間的加熱曲線不正確。要進行故障排除,請確保您使用的是新鮮的錫膏或焊劑,徹底清潔 PCB 焊盤,並應用正確的迴流焊溫度曲線。
結論:錫膏與焊劑:如何為 PCB 組裝選擇合適的材料
錫膏和焊劑在現代 PCB 組裝中都是必不可少的材料,但它們在焊接過程中扮演著不同的角色。錫膏提供了形成可靠電氣和機械連接所需的焊料合金和助焊劑,而焊劑主要通過去除氧化和促進適當的潤濕來提高可焊性。
了解錫膏與焊劑之間的區別,有助於工程師為不同的製造流程選擇合適的材料,無論是在自動化 SMT 組裝還是手動焊接應用中。
在JLCPCB,先進的 SMT 生產線和嚴格的製程控制確保了精確的錫膏沉積和優化的焊劑活性,從而實現一致、高品質的焊點。這有助於減少組裝缺陷,並提高 PCB 的整體可靠性。
持續學習
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......
BGA 返修工作站完整指南:2026 熱風、紅外線與設備選購比較
如果您经常处理 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)元件,就会知道它们的维修或更换有多么困难。由于焊点隐藏在晶片底部,BGA 返修需要专用工具以及精确的温度控制——这正是 BGA 返修工作站发挥关键作用的地方。 不过,市面上的选择非常多,要挑选合适的 BGA 返修工作站并不容易。应该选择热风加热还是红外线加热?是否需要光学对位?手动、半自动与全自动系统之间又有什么差异? 本指南将说明 BGA 返修工作站的运作方式、比较不同类型、介绍选购时应注意的关键功能,并整理 2026 年值得考虑的设备选择,协助您找到符合实际需求的解决方案。 什么是 BGA 返修工作站? BGA 返修工作站是一套专业整合式工作系统,专门透过严格控制的温度曲线来拆卸与更换表面黏著元件(SMD)。与一般烙铁或基础热风枪不同,这类设备能够进行局部加热,同时避免周围 PCB 或邻近微型元件承受可能造成损伤的热应力。 专业 BGA 返修工作站的核心通常包括:用于熔化晶片焊球的上部加热器、用于预热整个 PCB 并防止翘曲的底部预热器、将电路板牢固固定并维持平整的 PCB 夹具,以及用于准确放置新元件的精密对位系统。 图:专业......