焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
1 分鐘
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。
焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。
什麼是焊錫線?
焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣,將電子元件固定在 PCB 基板上,同時確保元件與電路板之間保持電氣連接。焊錫線具有不同的合金成分、直徑與助焊劑類型,每一種都適合不同的應用。選擇適當的焊錫種類,是提升 PCB 製造效率與最佳化生產製程的重要因素。
選擇焊錫線時需要考慮的主要因素:
焊錫線是最常見且最容易取得的焊錫形式之一,廣泛應用於許多需要焊接的產業。焊錫線會針對不同應用與工作溫度進行設計。根據您希望購買的焊錫種類不同,焊錫線本身也可能存在很大差異,目前市面上有許多不同類型的焊錫線可供選擇。
- 焊錫線成分: 有鉛或無鉛、導電性能以及使用的材料。
- 助焊劑芯類型: 松香芯、免清洗助焊劑或水溶性助焊劑。
- 焊錫線直徑:細線(例如 0.4mm 至 0.8mm)、中等線徑(例如 0.8mm 至 1.2mm)或粗線(例如 1.2mm 以上)。
- 強度與耐用性:是否需要承受機械應力或高溫環境。
有鉛與無鉛焊錫:
整體而言,焊錫線主要可分為兩大類——有鉛合金焊錫線與無鉛焊錫線。有鉛焊錫線通常由鉛與錫的合金製成。錫經常與鉛搭配使用,因為它具有較低的熔融溫度。常見合金比例包括 63/37 或 60/40。進行電子元件焊接時,63/37 通常是較理想的選擇。這表示當溫度變化時,這種焊錫線在固態與液態之間具有明確而快速的轉換。這項特性對減少冷焊點非常有幫助,因為冷焊通常發生在元件於冷卻期間產生移動時。
過去,有鉛焊錫一直是產業標準,但由於鉛相關的健康問題,它逐漸不再是最受歡迎的選擇。因此,近年來有鉛焊錫線與有鉛焊錫條的價格有所下降。無鉛焊錫線通常含有錫、銀與銅。無鉛焊錫線的價格通常高於有鉛合金焊錫線,而且熔融溫度也更高,因此需要能承受更高溫度的助焊劑。有鉛焊錫線的典型熔點約為 183°C 至 190°C,而無鉛焊錫的熔點則提高至約 217°C 至 227°C。
其他類型的焊錫材料:
有鉛焊錫已經使用了很長一段時間。這類合金傳統上含有較高比例的鉛,並通常搭配少量的錫或銻。錫可以改善焊錫的流動性,並形成更加牢固且耐用的接合。少量加入銻同樣能提升耐用性,尤其是在較高溫度環境中。
錫銻焊錫: 含有 95% 錫與 5% 銻。這類焊錫不含鉛,因此可安全用於供水管線。它主要適用於經常承受劇烈溫度變化與振動的管路應用,例如冷凍設備、冷卻設備與熱風管,也可用於電子產品焊接。其熔融溫度範圍為 450°F 至 464°F,並具有不限期限的保存壽命。
銅錫焊錫: 含有 97% 錫與 3% 銅。這類焊錫不含鉛,可安全用於供水管線,主要設計用於銅管與黃銅管路接頭的焊接。其熔融溫度範圍為 440°F 至 572°F,並具有不限期限的保存壽命。
含銀焊錫: 含有銀、銅、鉍與錫。這類焊錫不含鉛,可安全用於供水管線,尤其適合低鉛黃銅應用。其熔融溫度範圍較寬(420°F 至 460°F),因此在焊接接頭時能提供更多操作時間。
依焊芯分類的焊錫種類:
松香芯焊錫: 這是一種相對較少見但因容易使用而具有實用性的焊錫類型。這種焊錫將金屬合金與填充松香的內芯結合在一起。松香是一種天然松樹樹脂,也是最早應用於焊接的助焊劑。助焊劑的作用類似溫和的酸,可以清除接合金屬表面輕微的氧化物,使焊錫順暢流動並形成牢固接合。它還能協助去除雜質,使焊點呈現乾淨且明亮的表面,同時有助於提升強度、耐腐蝕性與外觀。由於焊錫與助焊劑整合在同一條焊錫線中,因此松香芯焊錫十分方便,尤其適用於電子產品的電氣連接、電路板以及小型焊接專案。
酸性芯焊錫:酸性芯焊錫是一種專為管路應用而設計的特殊材料,尤其適合焊接銅管與管件。與松香芯焊錫不同,它使用作用力較強的酸性助焊劑(通常為氯化鋅或氯化銨),以積極清除銅表面的氧化層。這使焊錫能夠順暢流動、深入滲入接合處並形成牢固且乾淨的連接。這種強酸性作用對銅管焊接非常重要,因為它可以去除原本會妨礙良好接合的氧化物。然而,也正因為其腐蝕性較強,因此不適合電子產品,否則可能損壞敏感元件。
助焊劑芯焊錫:助焊劑芯焊錫是一個較廣泛的分類,泛指內部具有填充助焊劑通道的焊錫,用來協助形成乾淨且高效率的焊點。所使用的助焊劑本身可能有所不同:
- 天然松香 - 如今已較少單獨使用,但松香仍經常作為基礎材料,搭配其他清潔劑以及異丙醇進行稀釋。
- 有機助焊劑 - 適合電子產品,其作用相對溫和,不容易損害敏感元件。不過,對於嚴重氧化的銅表面,其清潔能力可能不足。
- 無機酸助焊劑 - 相較有機助焊劑具有更強的作用力,可以處理嚴重氧化的銅表面,但殘留物可能損壞電子元件。
實心焊錫: 實心焊錫指的是內部不含任何助焊劑的焊錫線,因此使用者可以根據實際工作需求自行選擇適合的助焊劑。從傳統有鉛焊錫到現代無鉛焊錫,大多數焊錫合金都有實心焊錫形式,以因應需要搭配不同助焊劑的各種應用。
適合不同應用的常見焊錫線選擇
1. 電子維修與原型製作:可選用有鉛焊錫(60/40)或無鉛 Sn-Ag-Cu 合金,搭配松香或免清洗助焊劑。焊錫線直徑可選擇 0.6mm 至 1.0mm,以兼顧不同用途。
2. 表面黏著技術(SMT)作業:可使用含銀的無鉛焊錫,以獲得更好的潤濕效果,並搭配免清洗助焊劑以避免後續清潔殘留物。焊錫線直徑可選擇 0.4mm 至 0.6mm,以提升操作精度。
3. 功率電子與重負載連接:可使用含較高比例銅的無鉛焊錫,以提升接合強度,並搭配松香芯以獲得更好的接合效果。較大的焊點可使用直徑 1.0mm 至 1.5mm 的焊錫線。
4. 興趣與 DIY 專案:若相關法規允許,可使用較容易操作的有鉛焊錫,並搭配松香或水溶性助焊劑。一般焊接用途可選擇直徑約 0.8mm 的焊錫線。
結論
選擇合適的焊錫線,是確保焊接專案成功的重要步驟。有鉛焊錫的特性最為成熟、可靠度高,因此在航太或醫療電子等關鍵任務應用中仍受到採用。需要符合健康與環境規範的電子產品則可使用無鉛焊錫。而含助焊劑的焊錫會在內芯中加入松香還原劑,在焊接過程中釋放,以去除接合位置的氧化物。您也可以透過我們的DRC 設計規則指南進一步掌握 PCB 設計規則。
透過了解合金成分、助焊劑類型、線徑以及實際應用需求等關鍵因素,您就能做出更合適的選擇,進一步提升工作效率與可靠度。無論是處理精密電子產品還是重負載連接,合適的焊錫線不僅可以提高工作品質,也能簡化整個焊接流程。請務必優先考慮材料品質與相容性,才能在專案中獲得最佳結果。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......