PCB Solder Mask 技術規格與 DFM 設計策略
1 分鐘
印製電路板PCB的製造過程中,覆蓋在銅線上的聚合物塗層(即阻焊層)發揮著至關重要的作用。阻焊層承擔著多項重要職能:防止在組裝過程中發生焊料橋接,抵禦由環境濕度引起的氧化侵蝕,確保電路的電氣絕緣性能。
阻焊層也被稱為阻焊劑。隨著元件整合密度的不斷提升,阻焊層的精度與穩定性已演變為關鍵的物理限制因素,並最終影响硬體設備的長期可靠性。
一、物理與化學特性:LPI 墨水的技術演進
阻焊層製作製程中通常會採用液態光成像(LPI)油墨。這構成了熱固化與光聚合特性相結合的複合體系,其成分通常包括環氧樹脂、光引發劑和顏料。
- 塗佈與曝光:LPI 油墨會被覆蓋基板的整個表面—通常透過網版印刷或幕塗製程實現—隨後基板將接受精確的紫外線(UV)曝光處理。未受光照射的區域隨後會被顯影液去除,從而在阻焊層中形成所需的開窗結構。
- 介電常數與厚度:阻焊層厚度通常控制在20至40微米內。處理高頻訊號時,阻焊層的介電常數會影響微帶線的特性阻抗。因此在射頻(RF)電路設計中,對阻焊層塗覆均勻性進行嚴格管控顯得至關重要。
二、顏色背後的科學:綠色阻焊層仍是首選
目前的阻焊層顏色選項極其豐富(黑、白、藍、紅、紫色),但綠色阻焊層在高性能電子產品中依然佔據 80% 以上的份額。這背後並非純粹的習慣,而是基於物理特性的權衡:
1. 感光解析度:綠色油墨對 UV 光的吸收率與透射率最為均衡,能夠形成最窄的阻焊橋。這對於 0.4mm Pitch 以下的封裝至關重要。
2. 固化速度與成本:相比於黑色(吸收過多熱量)或白色(光反射導致曝光過度),綠油的生產循環時間最短。
3. 目視檢查:在自動光學檢測(AOI)中,綠色與銅箔、絲印的對比度最高,能有效降低誤報率。
三、深度區分:Solder Mask vs Paste Mask
這兩個圖層是新手工程師在CAD設計中最常混淆的。儘管兩者在外觀上似乎都是相對於連接焊盤進行定位,但就其物理本質而言它們卻是截然不同的實體。
| 特性 | Solder Mask (防焊層) | Paste Mask (錫膏層) |
| 物理實體 | 永久留在 PCB 上的環氧樹脂漆 | 僅用於製作 SMT 鋼網的數據 (虛擬) |
| 主要功能 | 防止焊接短路、絕緣、防氧化 | 決定鋼網開孔位置與錫膏體積 |
| 開窗邏輯 | 設計尺寸通常比焊盤大 (Expansion) | 設計尺寸通常比焊盤小 (Shrinkage) |
| 製造環節 | PCB 生產廠使用 | SMT 組裝廠使用 |
四、Solder Mask Opening的設計藝術
阻焊開窗的定義方式直接影響焊接質量。目前業界存在兩大主流設計策略:
1. 非阻焊限定焊盤 (NSMD)
開窗尺寸大於銅箔焊盤。這是目前最推薦的設計,因為它能讓錫膏包裹住焊盤側面,增強機械強度,且銅箔邊緣與阻焊層之間存在緩衝空間。
2. 阻焊限定焊盤 (SMD)
開窗尺寸小於銅箔焊盤。這種設計常用於極細間距的BGA,利用阻焊層作為支撐,防止焊盤在高熱環境下脫落,但其缺點是應力集中在焊盤邊緣。
阻焊橋極限:
在兩個焊盤之間,必須保留足夠的油墨寬度以防連錫。通常綠油的橋寬度極限在 0.1mm。如果間距過窄,工廠會建議改為大窗開法(Gang Masking),但這會增加短路風險。
五、特殊應用場景下的阻焊層
- 高反射應用 (LED 封裝):針對此類應用,必須採用專用的高反射率白色阻焊層,以防止基板吸收光線,有效提升光發射效率。
- 高壓電路:為了提升爬電距離,阻焊層必須具備極高的CTI值(相對漏電起痕指數)。
- 霧面 vs 亮面 (Matte vs Glossy):霧面阻焊層能有效減少 SMT 貼片時的眩光,是自動化產線的首選。
結論:阻焊層是精密組裝的安全邊界
阻焊層的每一微米偏差都可能演變成生產線上的嚴重失誤。作為硬件工程師,優化阻焊層開窗並非是單純的參數設置,同樣需要在材料熱膨脹係數與電氣間隙之間尋找平衡。選擇具備高精密 LDI 曝光技術與嚴格油墨膜厚控管的合作夥伴JLCPCB,能確保您的設計在微米級別上精確還原,讓電子產品在嚴酷的環境下依然穩定。

持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......