界面工程的選擇:2026 年 PCB 表面處理技術白皮書
1 分鐘
- 一、 焊接冶金學:IMC 形成的本質
- 二、核心抉擇:熱風整平(HASL)與化學鎳金(ENIG)的技術比較
- 三、成本與性能的權衡:有機保焊膜(OSP)與化學沉積錫銀方案
-
- 四、觸點耐磨性需求:硬金(Hard Gold)應用的注意事項
- 五、 2026 技術選擇矩陣:場景導向決策
- 六、零缺陷:設計與製造階段的表面處理優化策略
現代電子製造中,銅的可焊性對於產品壽命有著非常重要的影響。特別是在印刷電路板(PCB)的製造過程中,銅在室溫下會迅速與氧氣反應,形成一層氧化層(CuₓO)。该氧化層是導致焊接缺陷的主要原因。對於PCB的表面處理,目的是在銅表面和元件的焊接點之間形成一個可控的擴散介面。在高密度電子元件的組裝和高頻毫米波電路的應用中,選擇適當的表面處理方法不僅需要考虑成本,更要用專業知識进行系統考慮。
一、 焊接冶金學:IMC 形成的本質
印刷電路板 (PCB) 表面處理技術的共同目標是在焊接過程中使熔融錫與基材金屬(例如銅或鎳)發生化學反應,形成金屬間化合物 (IMC)。
IMC 層的最佳厚度是1-3微米,這樣可以確保焊點的穩定性和可靠性。如果表面處理不當,例如在浸金製程中金層厚度超過標準值,會導致焊錫中金含量超過 3%,這可能會導致黃金脆化。AuSn₄ 共晶化合物因為其玻璃態脆性,容易發生應力脆性斷裂。透過掃描電子顯微鏡,可以清楚觀察到 Cu₆Sn₅ 和 Ni₃Sn₄ 微結構的生長形貌。好的表面處理方案可以幫助限制無序的原子間運動,防止 CIM 層過度生長,並減緩焊點劣化。

二、核心抉擇:熱風整平(HASL)與化學鎳金(ENIG)的技術比較
1. 熱風整平(HASL)的侷限性
雖然 HASL 保有良好的潤濕性且成本較低,但其物理結構在熱風整平過程中易產生共面性問題。由於熱風刀的物理壓力與錫液的張力作用,焊盤中心易呈現凸起而邊緣變薄的弧形狀態,對細間距 BGA 封裝造成錫球受力不均,進而引發焊接空洞(Voiding)等缺陷。
2. 化學鎳金(ENIG)的優勢與風險
ENIG 作為高階表面處理方案,以其優異的平整性成為 BGA 封裝的重要選擇。
- 物理優勢:化學鍍鎳提供了物理支撐與阻擋作用,置換金層則確保表面可接受約一年的儲存期。
- 主要風險「黑墊」(Black Pad)現象:在金水置換鎳原子的過程中,若鎳浴中磷含量失控或反應過度,會引發晶界腐蝕,導致鎳層損傷。隨著焊接進行,錫無法與受損鎳層結合,造成焊點剝離,該缺陷常於測試階段不易察覺,並於產品使用階段才顯現。
三、成本與性能的權衡:有機保焊膜(OSP)與化學沉積錫銀方案
在考慮成本與訊號損耗的平衡時,OSP 及化學沉積類表面處理展現出其獨特價值。
1. 有機保焊膜(OSP)的實務限制
OSP 以唑類化合物形成的薄膜不含金屬,因而在散熱及信號完整性方面表現優良。
- 工程陷阱:「貨架壽命」較短,且對多次熱衝擊敏感。若產品設計涉及雙面 SMT 且需進行波峰焊,經第二次回流焊後,OSP 膜層易退化,產生拒焊問題。因此,使用 OSP 板時需精確控制生產排程。
2. 高頻訊號中的表面處理考量
在 5G 與衛星通訊等高頻應用中,immersion gold 中的鎳層因磁性與較低導電性會加劇集膚效應(Skin Effect)損耗。相較之下,化學沉積錫或銀因直接結合銅的特性,可提供較純淨的導電通路,較適合射頻設計需求。
四、觸點耐磨性需求:硬金(Hard Gold)應用的注意事項
在硬體設計中,硬金電鍍與 ENIG 表面處理常被混淆。硬金層通過在鎳層中添加約0.3%的鈷或鎳合金,大幅提升表面微硬度,特別適用於需承受大量反覆插拔的金手指或滑動接觸點。
- 注意:硬金不應用於 SMT 焊接區域。其厚度(約15-50微英寸)會引發嚴重的金脆現象。設計階段需嚴格區分功能觸點(硬金處理)與焊接組裝區(ENIG 或 HASL),以符合製造可行性(DFM)要求。
五、 2026 技術選擇矩陣:場景導向決策
| 應用需求 | 建議方案 | 理由 |
| 超細間距 BGA (<0.4mm) | ENEPIG (化鎳鈀金) | 鈀層(Pd)能有效防止黑墊,提供終極焊點強度。 |
| 高功率、低成本消費品 | HASL (噴錫) | 最高焊接強度,且能抵禦多次重工。 |
| 高頻/射頻 (RF) 模組 | OSP 或 化銀 | 減少鎳層導致的訊號衰減與損耗。 |
| 通訊設備背板 (金手指) | Hard Gold PCB | 確保數百次插拔後的接觸電阻穩定。 |
六、零缺陷:設計與製造階段的表面處理優化策略
為提升 PCB 表面處理的穩定性,設計時應遵循以下原則:
- 測試點設計:OSP板材的測試點會在探針穿刺後迅速氧化。若頻繁測試,建議在測試點局部鍍金來確保穩定性。
- 焊盤定義:ENIG 板採用非阻焊(NSMD)方式,能使錫膏包覆在焊盤側面,進而擴大焊點與基板接觸面,有效地降低黑墊失效風險。
- 環境與儲存管理:immersion gold 及 OSP 板材,相對濕度需嚴格控制在 60% 以下。拆封後應於 24 小時內完成焊接,否則需重新評估可焊性。

持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......