PCB 路由器:現代電路設計的必備工具
1 分鐘
- 簡介
- JLCPCB 如何執行切割(2026 年製程能力)
- 結論
- 常見問題(FAQ)
簡介
在現代 PCB 生產中,切割機(通常稱為 PCB 切割機或 CNC 切割機)扮演關鍵角色。它們用於切割板邊輪廓、製作 V-cut 以利分板、銑槽,並以高精度完成邊緣修整。隨著電子設備日益小型化與複雜化,PCB 切割機確保了乾淨、精準且可重複的結果。本文說明 PCB 切割機是什麼、其類型、主要應用、最佳實務,以及 JLCPCB 如何在製程中整合先進切割技術。
什麼是 PCB 切割機
在現代 PCB 製造中,PCB 切割機(也稱 PCB 銑床或 CNC 切割機)是一種精密 CNC 機台,主要用於內層與防焊完成後的板邊輪廓切割、V-CUT 刻槽、銑槽及邊緣修整。
與蝕刻製程(移除不需要的銅以形成線路)不同,PCB 切割機以物理方式切割板子外圍、製作分板用 V-cut、為連接器銑槽,並去除連接點或鼠咬。它能確保邊緣乾淨、尺寸公差嚴謹(典型 ±0.1 mm),並在不損傷敏感線路或元件的前提下安全分板。
PCB 切割機的類型
PCB 切割機種類繁多,各自適用不同用途與需求:
⦁ 手動 PCB 切割機:
手動或半自動機台,適合打樣、維修或極小批量客製。彈性高,但需熟練操作員,且量產一致性較低。
⦁ 自動 PCB 切割機:
電腦控制,重複精度高(定位精度 ±0.01 mm),適合中到大量生產。JLCPCB 採用自動 CNC 切割機,具自動換刀與視覺對位,精準完成整板切割。
⦁ 高速 PCB 切割機:
主軸轉速高達 60,000 RPM,具自動換刀與大工作區域,專為大量生產設計,停機時間極短。JLCPCB 產線即採用此類機台,快速且乾淨地完成拼板分板。
PCB 切割機在 PCB 設計中的重要性
基於諸多原因,PCB 切割機是 PCB 生產 流程中不可或缺的環節:
⦁ 精度與準確度:
PCB 切割機能以極高精度切割電路板上複雜的線路與焊墊,對高頻應用而言,此精度對維持電子電路的完整性與性能至關重要。
⦁ 複雜設計處理:
隨著電子設備日益複雜,PCB 切割機可實現手工難以或無法完成的精細設計,能處理微小焊墊與精密線路,是現代科技不可或缺的設備。
⦁ 效率與生產力:
自動 PCB 切割機大幅減少人工與加工時間,提升製造效率;可合併多道切割工序,加快生產並降低整體成本。
PCB 切割機使用最佳實務
以下最佳實務有助於發揮 PCB 切割機的最大效益:
⦁ 正確選刀:
依工序選擇刀具:輪廓切割用 0.8–2.0 mm 端銑刀、V-cut 用 30°/45° V-cut 刀、細槽用 0.4–0.6 mm 小徑刀。JLCPCB 建議 FR-4 採用鎢鋼刀以減少毛邊。
⦁ 優化切割參數:
JLCPCB 產線典型參數:
- 主軸轉速:40,000–60,000 RPM
- 進給速率:0.5–2.0 m/min(視板厚調整)
- 每刀切深:≤0.5 mm,確保切面乾淨
- 須搭配真空吸塵與集塵,防止板子移位與粉塵污染。
⦁ 做好設備保養:
在 EasyEDA 或其他佈局工具中設計鼠咬、V-CUT 或連接點。JLCPCB 標準:
- V-CUT 殘厚:0.2–0.3 mm
- V-CUT 角度:30° 或 45°
- 連接點寬度:建議 2–3 mm
請務必遵循 JLCPCB 拼板規範,避免分板時對元件造成應力。
PCB 切割機的應用領域
PCB 切割機廣泛應用於各行各業:
⦁ 消費性電子:
手機、平板、家電等電路板皆使用 PCB 切割機,其精度與效率保障了這些日常設備的可靠與性能。
⦁ 汽車電子:
引擎控制單元、安全系統、娛樂系統等車用電路板皆依賴 PCB 切割機的高精度與耐用度,確保在嚴苛環境下穩定運作。
⦁ 工業設備:
工業機械與自動化系統所需的 PCB 由切割機製作,確保監控與控制各種工業流程的電路板高效可靠。
⦁ 醫療設備:
心律調節器、診斷儀器等醫療裝置的 PCB 離不開 PCB 切割機的精密加工,其精度直接關係到醫療技術的安全性與準確性。
如何選擇合適的 PCB 切割機
挑選 PCB 切割機時需考量以下要點:
⦁ 切割能力:
評估機台速度、精度及對不同 PCB 材料的適用性,選擇符合生產需求的機型。
⦁ 尺寸與產能:
依據 PCB 尺寸與產量,確認機台可處理的板幅與產能是否足夠。
⦁ 成本與性能平衡:
在預算與製程需求間取得平衡,高階機型雖功能強大,仍需確保投資符合實際產量與精度要求。
JLCPCB 如何執行切割(2026 年製程能力)
JLCPCB 採用高精度 CNC 切割機,具備:
- 定位精度 ±0.01 mm
- 重複精度 ±0.005 mm
- 自動換刀與視覺對位
- 支援最大 460×610 mm 拼板
- 一次自動完成 V-CUT+切割、鼠咬與連接點移除
設計者無需自備切割機,只需在 EasyEDA 依 JLCPCB 拼板規則設定 V-CUT 或鼠咬,工廠即可大規模精準分板,邊緣乾淨。
結論
PCB 切割機是 印刷電路板 製造中實現複雜與精密設計的關鍵設備。無論是消費性電子、汽車系統、工業機械或醫療設備,PCB 切割機都能確保電路板達到所需的精度與可靠度。透過了解各類切割機、其應用與操作最佳實務,製造商可優化 PCB 生產流程,推動電子技術進步。
隨著科技持續演進,PCB 切割機在高效、高品質 PCB 製造中的重要性將與日俱增。遵循最高標準並選擇合適的切割機,將使電子業在日益嚴苛的市場中保持卓越表現。
立即透過 EasyEDA 或 Gerber 檔案將設計上傳至 JLCPCB,使用拼板工具設定 V-CUT 或鼠咬,即可獲得即時 DFM 回饋與精準切割報價——快速交貨,邊緣品質保證。
常見問題(FAQ)
1. PCB 切割機的用途是什麼?
PCB 切割機(CNC 切割設備)用於在內層與防焊完成後,精準切割板邊輪廓、製作 V-cut 分板、銑槽與修整邊緣。
2. PCB 切割機有哪些主要類型?
手動(打樣用)、自動/CNC(量產高重複精度)、高速/量產型(自動換刀,加工快速)。
3. 為何 PCB 切割機在製造中如此重要?
可確保邊緣乾淨(±0.1 mm 公差)、可靠分板而不傷元件、高產能,並支援消費、汽車、醫療等複雜板形。
4. JLCPCB 如何執行 PCB 切割?
JLCPCB 採用高精度 CNC 切割機(±0.01 mm 精度、40,000–60,000 RPM),整合 V-CUT+切割、鼠咬/連接點移除與視覺對位,實現乾淨快速的分板。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......