深入探討 PCB 蝕刻技術
1 分鐘
- 了解 PCB 蝕刻
- 傳統蝕刻技術
- PCB 蝕刻的創新
- 各類 PCB 蝕刻的範例:
- PCB 蝕刻的最佳實踐
- 結論
您好!製作印刷電路板 (PCB) 需要一個稱為 PCB 蝕刻的複雜過程,我們將在本文中探討這個過程,以及推動此領域發展的方法和創新。無論您的背景是工程師、愛好者、學生、專業人士或發燒友,JLCPCB 都能提供關於 PCB 蝕刻的深刻見解。
了解 PCB 蝕刻
PCB 蝕刻是印刷電路板生產中的一個基本步驟。它涉及選擇性地從電路板表面移除銅,以創建連接電子元件的導電路徑或走線。蝕刻過程確保了創建複雜電路圖案時的精密度和準確性。
傳統蝕刻技術
傳統上,PCB 蝕刻是使用化學方法實現的。化學蝕刻是PCB 製造中最廣泛使用的方法。它涉及應用化學溶液(通常是酸)來選擇性地從基材上移除銅或不需要的銅。圖案化的區域由抗蝕材料保護,防止蝕刻溶液侵蝕銅。最常用的技術是氯化鐵蝕刻工藝。氯化鐵是一種腐蝕性化學物質,會與銅反應,溶解銅並留下所需的電路走線。由於其有效性和成本效益,此技術已被廣泛採用。
另一種流行的方法是過硫酸銨蝕刻工藝,它提供了比氯化鐵更安全的替代方案。過硫酸銨是一種無毒化學品,能提供可靠的蝕刻解決方案,確保高品質的結果。
PCB 蝕刻的創新
隨著科技的進步,新技術 和創新已經出現,徹底改變了 PCB 蝕刻過程。以下是一些顯著的發展:
雷射蝕刻:
雷射蝕刻近年來越來越受歡迎,是一種使用高功率雷射選擇性地從電路板移除銅的非接觸式蝕刻方法。它提供精確的控制,適用於在 PCB 上製作複雜的圖案。雷射蝕刻通常用於快速原型製作或小批量生產。它涉及使用雷射光束選擇性地移除銅層,無需使用化學品。雷射蝕刻提供了更大的靈活性和準確性,使其適用於複雜的 PCB 設計。
化學鍍銅:
這種創新技術涉及在 PCB 的整個表面(包括蝕刻區域)沉積一層薄薄的銅。沉積的銅增強了導電性,並保護電路走線免受氧化。化學鍍銅提高了 PCB 的整體性能和可靠性。
電漿蝕刻:
電漿蝕刻是一種乾式蝕刻工藝,使用離子化氣體從電路板移除不需要的銅。它提供對蝕刻深度的精確控制,並允許對不同材料(包括陶瓷和聚合物)進行蝕刻。電漿蝕刻通常用於高密度互連 (HDI) PCB 和微電子。電漿蝕刻對於蝕刻傳統化學蝕刻可能無法實現的極其精細的特徵特別有用。
光化學蝕刻:
光化學蝕刻利用攝影過程在 PCB 上創建圖案。將光敏抗蝕劑塗在基材上,透過光罩暴露在紫外光下,然後顯影以去除未固化的抗蝕劑。暴露的區域隨後使用化學溶液進行蝕刻。此方法可實現高精度,通常用於生產複雜的電路。
各類 PCB 蝕刻的範例:
1. 化學蝕刻:
氯化鐵溶液:由於其有效性和經濟性,通常用於業餘愛好者和小批量 PCB 生產。
過硫酸銨:這種蝕刻劑因其更快的蝕刻速度和與傳統酸相比對環境影響較小而常受青睞。
氯化銅:它提供高度的控制性,經常用於細間距和高密度電路板。
2. 電漿蝕刻:
反應離子蝕刻 (RIE):它使用氧氣和氟氣等氣體的組合來創建能選擇性移除銅的反應物種。RIE 為具有複雜特徵的先進 PCB 提供精確控制。
離子束蝕刻 (IBE):此技術使用聚焦的離子束來蝕刻銅,可實現更高的精度和控制性。
3. 雷射蝕刻:
CO2 雷射蝕刻:此方法使用高功率 CO2 雷射來汽化或燒蝕不需要的銅,留下所需的電路圖案。它通常用於快速原型製作或小規模生產。
Nd:YAG 雷射蝕刻:這種雷射蝕刻技術提供更高的精度,適用於更 複雜的 PCB 設計。它可以準確地蝕刻精細特徵,使其在高密度電路板中很受歡迎。
4. 光化學蝕刻:
乾膜抗蝕劑蝕刻:它涉及將光敏乾膜抗蝕劑塗在銅表面,透過圖案化光罩暴露在紫外光下,然後顯影以去除未固化的抗蝕劑。暴露的區域隨後可以使用化學溶液進行蝕刻。
液態光阻蝕刻:此方法使用液態光阻,將其塗在基材上並在紫外光下固化。固化的光阻隨後使用溶劑選擇性地移除,從而在蝕刻過程中實現精確控制。
*蝕刻技術的選擇取決於設計的複雜性、生產量和所需的精度等級等因素。
PCB 蝕刻的最佳實踐
為了確保最佳結果並在蝕刻過程中保持電路設計的完整性,遵循最佳實踐至關重要。以下是一些建議:
蝕刻劑攪動:
適當攪動蝕刻劑溶液有助於維持一致的蝕刻速率,並防止形成不均勻的走線。在蝕刻過程中定期攪拌或攪動蝕刻劑。
溫度控制:
監控並控制蝕刻劑溶液的溫度。較高的溫度可以加速蝕刻過程,但過熱可能導致過度蝕刻或走線品質不佳。
遮罩與對位:
準確的對位和適當的遮罩技術對於確保精確蝕刻至關重要。使用高品質的光罩,並仔細對齊 PCB,以避免電路圖案中出現任何錯位或錯誤。
結論
PCB 蝕刻是印刷電路板生產中的一個關鍵過程,它能夠創建驅動現代電子產品的複雜電路圖案。在本文中,我們探討了傳統蝕刻技術以及創新方法。通過遵循最佳實踐並擁抱新的進步,您可以實現具有增強性能的高品質 PCB。
在JLCPCB,我們的目標是為您提供有關行業發展、PCB 設計、製造和組裝知識的最新資訊。我們希望我們的部落格能加深您對 PCB 蝕刻的理解,並激發您在電子專案中探索新的可能性。請持續關注更多教育內容,我們將透過啟發、教育和互動,讓讀者沉浸在 PCB 技術的世界中!
持續學習
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......
如何準備完美的 Gerber 檔案,確保 PCB 製造順利無誤
重點摘要 所有檔案都應使用 RS-274X 格式,並統一採用毫米單位。 務必包含完整層別:銅層、防焊層、絲印層、板外形與 NC 鑽孔檔。 上傳前請先使用 Gerber 檢視器檢查檔案,以便及早發現錯誤。 遵循 DFM 規則:適當的孔環、防焊開窗,以及走線間距。 使用清楚的檔案命名,並提供詳細的製造備註。 在花了好幾週完成理想的電路板佈局後,走線乾淨、DRC 也通過了,於是你按下「匯出」。兩天後,PCB 製造商打電話回來問:「為什麼你的檔案裡沒有 防焊層?為什麼你的鑽孔檔使用英寸,而銅層卻使用毫米?」聽起來熟悉嗎?幾乎所有這類問題,最後都會回到同一件事:Gerber 檔案。Gerber 檔案是你交給 PCB 製造商的關鍵交付資料,但許多工程師卻常把它當成最後才處理的小事。 如果 Gerber 檔案準備正確,你收到的電路板就會如同設計一樣。如果準備錯誤,你可能會遇到延誤、重做,甚至收到外觀看似正常但實際無法運作的板子。在本指南中,我將說明什麼是 Gerber 檔案、完整檔案組包含哪些層、哪些問題會悄悄毀掉量產,以及哪些進階習慣能讓交付過程順利或變得麻煩。讀完後,你將清楚知道如何準備能一次順利進入製造流......