封裝內部的微觀博弈:PCB組裝製程現場實務談MSL管控與烘烤作業
2 分鐘
- 水氣滲透與爆米花效應發生原理
- 認識 MSL 濕敏等級與 Floor Life
- 防潮包裝與 SMT 現場暫存管控
- J-STD-033 元件烘烤規範與現場作業
- MSL 濕敏等級與元件烘烤常見問題
- 總結
- 延伸閱讀
重點摘要
- 濕敏風險:塑膠封裝積體電路會吸收環境中的水氣,高溫迴流焊時水分迅速汽化,可能造成封裝剝離、焊線斷裂及爆米花效應。
- MSL 管控:Moisture Sensitivity Level(MSL)用來描述元件對濕氣與迴流焊熱衝擊的耐受程度,並搭配 Floor Life 管理拆封後的容許暴露時間。
- 防潮儲存:防潮袋 MBB、乾燥劑與濕度指示卡 HIC 是主要防潮措施;低濕乾燥櫃可以暫停暴露時間累計,但不能將已使用的 Floor Life 歸零。
- 受潮烘烤:受潮元件可依 J-STD-033 採用 125℃、90℃ 或 40℃ 等不同烘烤條件,溫度越低,所需除濕時間通常越長。
- 烘烤風險:長時間高溫烘烤可能造成接腳氧化及金屬間化合物過度成長,原稿中特別指出累計 125℃ 烘烤時間不得超過 96 小時。
在 SMT 表面黏著產線中,高溫是讓晶片元件與電路板完成焊接的重要條件,但同一股熱能也可能對元件封裝內部造成強烈衝擊。當高密度 PCBA 進入峰值溫度可達約 260℃ 的無鉛迴流焊爐時,塑膠封裝積體電路(PEMs)內部最容易被忽略的風險之一,就是水氣。
為了降低水氣導致的封裝可靠度問題,電子製造業會從 MSL 濕敏等級(Moisture Sensitivity Level)、Floor Life 廠房暴露壽命、防潮包裝、乾燥儲存,到元件受潮後的 J-STD-033 烘烤作業進行完整管控。任何一個環節失控,都可能影響 SMT 生產良率以及產品後續使用壽命。
水氣滲透與爆米花效應發生原理
塑膠封裝使用的環氧樹脂本身具有吸水特性。當電子元件長時間放置在一般室溫與常態濕度環境中,水分子會逐漸經由封裝外殼及接腳周圍滲入內部,一部分滯留在樹脂基材,另一部分則可能累積於矽晶片與引線框架的介面位置。
元件進入迴流焊高溫階段後,短短數十秒內便可能由室溫快速升高到 240℃ 以上。原本存在於封裝內部的水分迅速汽化並產生高蒸氣壓力。
當內部壓力超過塑膠封裝材料的承受能力,或大於不同材料介面之間的黏著力時,就可能造成實體損傷。常見失效主要包括:
- 內部介面剝離:晶片與封裝本體之間產生微脫層,使原本的散熱與機械結構受到破壞。
- 焊線斷裂:封裝內部膨脹產生的應力可能拉扯甚至扯斷直徑僅數十微米的金線或銅打線。
- 封裝殼體裂開:內部壓力向外釋放,使封裝外殼產生裂縫,甚至伴隨細微爆裂聲,這類現象通常被稱為爆米花效應(Popcorn Effect)。
這些細微裂縫未必能透過一般 AOI 光學檢查辨識,部分損傷甚至不容易由 X 光檢測直接發現。但產品進入實際工作環境後,水氣再次滲入或持續承受溫度循環應力,便可能逐步發展成斷路、漏電等可靠度失效。
圖 1. IC 封裝吸濕後經高溫迴流產生爆米花效應的失效機制
認識 MSL 濕敏等級與 Floor Life
IPC/JEDEC 制訂 J-STD-020 規範,用來量化電子元件對濕氣及迴流焊熱衝擊的耐受程度,也就是常見的 MSL(Moisture Sensitivity Level,濕敏等級)。
與 MSL 搭配使用的重要管理指標是 Floor Life。它代表元件拆開防潮包裝之後,在規定的廠房環境中可以暴露,並且必須在完成迴流焊前使用完畢的最大容許時間。
MSL 等級與廠房暴露壽命對照
| MSL 等級 | Floor Life/廠房暴露壽命 | 原稿中的管控重點 |
|---|---|---|
| MSL 1 | 無限期 | 於 ≤30℃、85%RH 環境下可長時間放置,不需要特別防潮處理。 |
| MSL 2 | 1 年 | 拆封後開始計算暴露時間。 |
| MSL 2a | 4 週 | 拆封後開始計算暴露時間。 |
| MSL 3 | 168 小時 | BGA、QFP、QFN 等複合封裝 IC 常見等級,也是 SMT 產線經常遇到的管理對象。 |
| MSL 4 | 72 小時 | 需更嚴格控制拆封後的現場暴露時間。 |
| MSL 5 | 48 小時 | 可容許的環境暴露時間進一步縮短。 |
| MSL 5a | 24 小時 | 拆封後需快速完成貼片及迴流焊作業。 |
| MSL 6 | 強制烘烤 | 原稿指出拆封後必須先完成烘烤,再進行焊接作業。 |
若元件實際暴露時間超過對應的 Floor Life,便代表內部含水量可能已進入風險區間。若未經處理便直接送入迴流焊爐,封裝發生爆米花效應及其他內部損傷的風險也會提高。
防潮包裝與 SMT 現場暫存管控
為了讓元件在運輸及倉儲期間降低環境水氣的影響,原廠通常會使用 MBB(Moisture Barrier Bag,防潮袋)進行包裝。
原稿所描述的完整防潮包裝主要由三個部分組成:
- 高阻水防潮袋 MBB:由多層鋁箔及抗靜電材料組成,以降低外部水氣滲入速度。
- 乾燥劑:放置於袋內吸收殘留水氣,使包裝內部維持低濕環境。
- 濕度指示卡 HIC:利用不同濕度對應的變色圓點,協助現場人員快速判斷防潮包裝內部是否已受潮。
SMT 現場拆開防潮袋後,第一項工作應是確認濕度指示卡狀態。如果指示結果顯示包裝已受潮,或元件累計暴露時間已超過規定上限,該批元件就需要隔離並執行除濕處理。
乾燥櫃能不能重新計算 Floor Life?
已拆封但短時間內不會上機貼片的晶片,一般可放入低濕乾燥櫃暫存。原稿中的典型管理條件為櫃內濕度維持在 5%RH 以下。
需要特別注意的是,放入乾燥櫃只能暫停 Floor Life 的持續累計,並不能將拆封後已經使用的暴露時間直接歸零。若需要完整重置受潮元件的暴露狀態,仍需透過規定的烘烤程序處理。
J-STD-033 元件烘烤規範與現場作業
當濕敏元件受潮或超過規定暴露時間後,烘烤便成為 SMT 製程中重要的除濕處理方式。現場主要依據 IPC/JEDEC J-STD-033,按照封裝條件與濕敏等級選擇適合的烘烤方案。
設定烘烤條件時需要在除濕效率、元件耐熱能力、載帶與卷盤耐溫能力,以及生產時間之間取得平衡。溫度越高,水氣擴散與排出速度通常越快,但同時也可能增加元件及包裝材料受到熱損傷的風險。
高溫烘烤:125℃
125℃ 烘烤具有較高的除濕效率。依原稿所述,一般約需 12~48 小時即可完成除濕。
但一般塑膠卷盤與載帶可能無法承受這類溫度,因此通常需要先將元件由原包裝取出,再放置於耐高溫金屬托盤中進行烘烤。這會增加人工搬運工作量,也可能提高元件接腳碰撞或損傷的風險。
中溫烘烤:90℃、環境濕度 ≤5%RH
90℃ 可視為除濕效率與包裝耐熱能力之間的折衷方案。原稿中的烘烤時間約為 2~4 天。
部分特製耐溫載帶可以承受這類溫度,因此不一定需要先拆取元件,可降低搬運造成的機械損傷。不過烘烤設備本身必須具備適當的低濕或除濕能力。
低溫烘烤:40℃、環境濕度 ≤5%RH
40℃ 烘烤適合無法由原有塑膠卷盤取出的元件。由於溫度較低,水分子擴散速度較慢,因此整體烘烤時間會大幅增加。
依原稿所列,不同封裝厚度及 MSL 等級可能需要約 9~79 天。優點是對原有包裝材料較友善,但缺點是會長時間占用設備及生產週期。
圖 2. 工業級 SMT 迴流焊生產線
烘烤潛在風險:接腳氧化與累計時間
烘烤並不是沒有副作用。長時間或反覆進行高溫烘烤,可能造成元件接腳表面氧化以及金屬間化合物過度成長。
元件長時間處於 125℃ 環境時,接腳表面的錫層氧化速度會提高,底層銅也可能持續向表面擴散,使後續上錫能力受到影響。
依原稿引用的 J-STD-033 管控內容,元件累計 125℃ 烘烤時間不得超過 96 小時。若高溫烘烤時間過長,可能使焊錫性永久下降,在後續迴流焊中形成不上錫或虛焊等問題。
MSL 濕敏等級與元件烘烤常見問題
問:什麼是 MSL 濕敏等級?
MSL 是 Moisture Sensitivity Level 的縮寫,用來描述塑膠封裝電子元件對環境濕氣及迴流焊熱衝擊的敏感程度。不同 MSL 等級會對應不同的拆封後 Floor Life 管控要求。
問:什麼是 Floor Life?
Floor Life 指元件拆開防潮包裝後,在規定廠房環境中允許暴露,並需要在完成迴流焊之前使用完畢的最大時間。不同 MSL 等級具有不同的 Floor Life。
問:元件為什麼會出現爆米花效應?
塑膠封裝吸收環境中的水氣後,進入高溫迴流焊時,封裝內部水分會迅速汽化並產生壓力。如果壓力超過封裝材料或材料介面的承受能力,就可能造成脫層、裂開及爆米花效應。
問:把受潮元件放進乾燥櫃,可以重新計算 Floor Life 嗎?
依原稿的製程說明,低濕乾燥櫃主要用來暫停 Floor Life 的持續累計,不能直接將元件先前已使用的暴露時間歸零。若需要完整重置,仍需依規範執行烘烤程序。
問:125℃、90℃ 與 40℃ 烘烤有什麼差異?
125℃ 的除濕效率最高,但需要注意元件與包裝材料的耐熱能力;90℃ 屬於較折衷的方案;40℃ 對塑膠卷盤較友善,但所需烘烤時間可能大幅增加。實際條件需要依封裝與 MSL 管控要求選擇。
問:元件可以反覆長時間進行 125℃ 烘烤嗎?
不建議。原稿指出長時間高溫烘烤可能造成接腳氧化及金屬間化合物過度成長,並引用 J-STD-033 的累計時間限制,指出 125℃ 烘烤總時長不得超過 96 小時。
總結
隨著電子產品朝向高密度封裝發展,MSL 濕敏管控已不只是單一 SMT 製程中的抽檢項目,而是從元件採購入料、倉儲、防潮包裝、現場拆封、貼片、迴流焊,到返修維護都需要持續管理的可靠度工作。
即使 SMT 設備精度再高、迴流焊溫度曲線調整得再完整,只要忽略塑膠封裝內部累積的微量水氣,元件經過高溫製程後仍可能產生難以從外觀發現的隱藏式損傷。
因此,生產現場需要掌握元件的 MSL 等級與 Floor Life,透過 MBB 防潮包裝、乾燥劑與 HIC 控制倉儲環境,並在元件受潮或超過暴露時間後依 J-STD-033 執行適當的烘烤程序。只有將濕敏管理納入完整製程流程,才能進一步降低封裝失效風險並提升 PCBA 的長期可靠度。
延伸閱讀
- SMT 表面黏著組裝流程與設備介紹 ——進一步了解從錫膏印刷、貼片到迴流焊的 SMT 組裝流程,以及各製程環節對 PCBA 品質的影響。
- PCB 高密封裝微觀失效與可靠度排查 ——了解高密度 IC 封裝中的內部失效、焊接缺陷與長期可靠度問題。
- 迴流焊製程與基本原理 ——延伸了解無鉛迴流焊、高溫熱衝擊與 SMT 焊接製程之間的關係。
- PCB 焊點檢查與 AOI 品質檢測 ——了解 AOI 等檢測方法在 PCBA 焊點及製程品質管控中的應用。
- PCB X 光檢測原理與應用 ——進一步了解 X 光檢測如何檢查 BGA、隱藏焊點及一般光學方法難以觀察的內部缺陷。
- PCB 組裝常見焊點缺陷與改善方法 ——了解不上錫、虛焊及其他 SMT 焊接不良的原因與改善方向。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......