SMD 重工指南:避免 PCB 損傷的工具、溫度與技巧
2 分鐘
- 什麼是 SMD 重工?為什麼它很重要?
- 最常見的 SMD 重工場景
- 真實 SMD 重工案例
- 常見封裝類型的 SMD 重工技巧
- SMD 重工必備工具
- 如何選擇 SMD 重工台
- 建議 SMD 重工溫度
- 如何在不損傷 PCB 焊盤的情況下拆焊 SMD 元件
- 如何安裝替換用 SMD 元件
- 常見 SMD 重工錯誤及避免方式
- 熱風 vs 烙鐵:哪一種更適合 SMD 重工?
- SMD 重工 vs 重新訂購新的 PCB 組裝
- SMD 重工常見問題
- 結論
從更換燒毀的穩壓器、修正錯誤的元件數值,到移除細間距 IC 上的錫橋,SMD 重工是電子製造與原型製作中的一項必要技能。它能讓工程師修復組裝缺陷、導入設計變更,並在不必重新製作新板的情況下,挽救有價值的 PCB,避免額外成本與延誤。
在本指南中,您將學到:
- 什麼是 SMD 重工
- 常見重工場景
- 所需工具與溫度
- 安全拆除與安裝
- 依封裝類型區分的技巧
- 真實維修案例
- 常見失效與預防方式
- 何時應重工,何時應更換
什麼是 SMD 重工?為什麼它很重要?
SMD 重工是指在保護 PCB 與周邊元件的前提下,使用局部加熱方式,受控地拆除、修復或更換表面黏著元件(SMD)的流程。它常用於修正組裝缺陷、更換故障元件,或在不重新製作整片電路板的情況下導入工程變更。
SMD 重工對以下情況非常重要:
- 原型驗證:在最初硬體 bring-up 階段修正發現的錯誤,並在設計定稿量產前完成驗證;
- 工程變更單(ECO)修改:立即導入設計微調或元件數值更新,讓正在進行的測試能繼續推進;
- 製造良率提升:修正檢查與測試中發現的組裝缺陷,例如錫橋、立碑、焊點錫量不足或元件偏位。
- 現場維修:透過更換特定故障元件,延長退回產品的使用壽命,並降低整體保固成本。
最常見的 SMD 重工場景
| 工作範例 | 典型原因 | 難度 |
|---|---|---|
| 穩壓器燒毀 | 過電流、短路或過電壓 | 簡單 |
| 電阻值錯誤 | 組裝錯誤 | 簡單 |
| QFP 錫橋 | 焊接缺陷 | 簡單至中等 |
| ESP32 模組故障 | ESD 損傷、過電壓或韌體除錯失敗 | 中等 |
| USB 連接器損壞 | 機械應力 | 中等 |
| 焊盤剝離 | 重工錯誤 | 困難 |
真實 SMD 重工案例
案例 1:更換燒毀的電壓穩壓器
- 症狀:穩壓器本體變色、有燒焦味,或輸出電源軌無電壓。
- 原因:過電流失效或下游負載短路。
- 維修:排除負載短路,在焊盤上塗助焊劑,使用 320 °C 熱風取下舊元件,用吸錫線將焊盤整理平整,並焊上新元件,先固定大型散熱焊盤。
- 驗證:量測輸出電源軌電阻,並在限流上電條件下量測電壓。
案例 2:更換 ESP32 模組
- 症狀:電路板分層,或無線連線功能失效。
- 原因:因缺乏預熱而使用過高熱風溫度(420–450 °C)進行補償。
- 維修:使用 100 °C 底部預熱,搭配 14 mm 以上噴嘴與 350 °C 上方熱風,直到 38 個焊盤全部熔融。
- 驗證:在放大倍率下檢查城堡孔焊點,並進行韌體開機檢查。
案例 3:STM32 錫橋修復
- 症狀:導通測試確認細間距 QFP 相鄰腳位短路。
- 原因:焊料偏位或錫膏量過多。
- 維修:塗佈液態助焊劑,並使用沾有助焊劑的吸錫線,搭配 340 °C 烙鐵接觸 1–2 秒。
- 驗證:以顯微鏡目視檢查,並重新進行導通測試。
案例 4:修正錯誤電阻值
- 症狀:邏輯高/低準位失效,或匯流排時序錯誤。
- 原因:安裝了錯誤元件,例如將 10k 誤裝為 1k。
- 維修:塗佈凝膠助焊劑,使用 300 °C 熱風、4 mm 噴嘴與 40% 風量取下元件,將焊盤整理平整,並放置正確阻值元件。
- 驗證:量測電阻值並執行功能性匯流排測試。
案例 5:焊盤剝離修復
- 症狀:銅焊盤撕裂,或元件落點處開路。
- 原因:焊錫尚未完全熔融前就施加機械力。
- 維修:使用 30 AWG 漆包線連接到最近的同網路導孔,並以 UV 膠固定。
- 驗證:進行點對點導通檢查。

圖:使用細線跳線與 UV 膠進行的專業 PCB 焊盤修復,用於恢復斷裂連接。
常見封裝類型的 SMD 重工技巧
元件封裝類型會決定安全重工所需的工具、溫度與技巧。
被動元件(0201–1206)
這類元件包括晶片電阻與電容。由於尺寸很小,它們對高風量非常敏感,可能被吹走;也容易因不對稱加熱而發生立碑。像 0201 這類最小尺寸元件,需要非常細的噴嘴與低風量。
SOIC/SOP 封裝
這類封裝的引腳從元件本體兩側向外延伸。由於引腳清楚可見且容易接觸,因此可使用熱風重工台或烙鐵有效重工,例如使用斜口或馬蹄形烙鐵頭進行拖焊。
QFP 封裝
四方扁平封裝(QFP)在四個側邊都有引腳,因此相較於 SOIC/SOP 元件更容易產生錫橋。雖然拆除時通常使用熱風,但在安裝與更換時,搭配大量助焊劑並使用斜口或馬蹄形烙鐵頭進行拖焊,也非常有效。
QFN/DFN 封裝
四方扁平無引腳(QFN)封裝沒有外露引腳,而是使用隱藏在元件本體下方的焊盤。這種設計讓一般烙鐵無法接觸焊點,因此若要可靠重工,熱風重工台與底部預熱台是必要工具。
球柵陣列封裝(BGA)
BGA 封裝使用位於底部的焊球,焊點無法用一般烙鐵直接看到或接觸。重工需要專用設備,例如閉迴路熱曲線控制與分光視覺光學對位,以確保精度。專用重工台是必要設備,用於管理底部預熱與受控的上方回流,通常還需要搭配 X 光檢查,以偵測隱藏錫橋或空洞。
| 封裝 | 難度 | 適合初學者 | 典型工具 |
|---|---|---|---|
| 0805 | 簡單 | 是 | 烙鐵 |
| 0603 | 簡單 | 是 | 烙鐵/熱風 |
| SOIC/SOP | 簡單 | 是 | 烙鐵/熱風 |
| QFP | 中等 | 需要一些經驗 | 熱風 + 預熱/烙鐵 |
| QFN/DFN | 困難 | 否 | 熱風 + 預熱台 |
| BGA | 專家級 | 否 | 專用 BGA 重工台 |

圖: 比較 SOIC(可接觸引腳)與 QFN(隱藏散熱焊盤)封裝,直觀說明為什麼 QFN 重工需要熱風。
SMD 重工必備工具

圖:完整的 SMD 重工工作台配置,包括熱風重工台、烙鐵、預熱台、顯微鏡、各類助焊劑、吸錫線與專業鑷子。
熱風重工台
至少需要 700 W 的熱風重工台,才能處理接地相連的大型散熱焊盤。建議使用三種主要噴嘴:4 mm 集中噴嘴(被動元件)、7–8 mm 圓形噴嘴(SOIC/QFP),以及 10–12 mm 噴嘴(QFN/模組)。設備必須具備可調風量,範圍約為 1–120 L/min。
溫控烙鐵
最低建議 60 W。必要烙鐵頭包括用於一般作業的細鑿形頭(1.6 × 0.5 mm),以及用於細間距元件拖焊的馬蹄形/斜口頭。應避免使用無溫控烙鐵,因為溫度可能飄移 50–100 °C。
助焊劑類型與選擇
黏性免清洗凝膠助焊劑是業界多數熱風拆除與放置作業的預設選擇。液態免清洗筆型助焊劑非常適合拖焊時提供潤滑。除非電路板能立即徹底清洗,否則務必避免使用水溶性助焊劑,因為殘留物具有腐蝕性。理解最適合電子焊接的助焊劑特性非常關鍵。
吸錫線與拆焊材料
吸錫線接觸焊盤前,務必先在吸錫線編織銅帶上塗助焊劑。乾的吸錫線會與已上錫的銅面表面黏結並抓住焊盤,可能在吸收焊錫前就把銅箔撕起。
鑷子與操作工具
這些工具對元件夾持與拆除非常重要:ESD 安全細尖鑷子適合被動元件,反向鑷子則可在熱風回流時固定封裝。
檢查設備
10 倍放大鏡是最低要求。對於 QFP 與 QFN 這類細間距封裝,必須使用 10–40 倍立體顯微鏡來驗證焊點品質與對位。
PCB 預熱台
對多層板(四層或更多)或具有大型接地平面的電路板,強烈建議使用預熱台。80–150 °C 的底部預熱可縮小熱差距,讓上方熱風溫度維持在對 FR-4 基材安全的範圍內。

圖:PCB 預熱台從下方加熱電路板,以防止 SMD 重工期間產生熱應力。
如何選擇 SMD 重工台
對於 BGA 封裝,專業重工需要閉迴路熱曲線控制系統、分光視覺光學對位,以及能對隱藏焊點進行 X 光檢查的能力。
入門級 SMD 重工台
通常價格約為 $40–80,例如 Yihua 959D、KSGER 858D。最適合電子愛好者與偶爾進行原型重工的使用者。它們具備基本功能,但溫度控制通常較不穩定,氣泵品質也較低。
中階 SMD 重工台
價格約為 $80–150,例如 Quick 861DW、Atten ST-862D。這些設備提供更穩定的溫度調節與更高功率,適合日常原型與小批量重工。
專業 SMD 重工台
價格約為 $400–900,例如 Hakko FR-702、Hakko FR-810B、Hakko FR-811、JBC JTSE。這類設備為生產環境設計,具備快速升溫、精準熱穩定性與細間距處理能力。
BGA 重工台
價格約 $2,000 起,例如 Hakko FR-872、ERSA IR/PL。這類專用系統整合 BGA 維修所需功能,例如預先建立熱曲線、光學對位與受控底部加熱。
| 等級 | 設備範例 | 最適合用途 | 典型價格 |
|---|---|---|---|
| 入門級 | Yihua 858D | 電子愛好者 | $40–80 |
| 中階 | Atten ST-862D | 頻繁原型重工 | $80–200 |
| 專業級 | Quick 861DW / JBC JTSE | 日常工程使用 | $300–900 |
| BGA 系統 | ERSA IR/PL | 進階 BGA 重工 | $2,000+ |
建議 SMD 重工溫度
含鉛焊錫溫度
對於 Sn63/Pb37 焊錫(熔點 183 °C):
- 烙鐵:300–330 °C。
- 熱風:280–360 °C,依封裝尺寸調整。
無鉛焊錫溫度
對於 SAC305 焊錫(固相線 217 °C,液相線 220 °C):
- 烙鐵:340–370 °C,350 °C 是常見預設值。
- 熱風:320–400 °C,依封裝尺寸調整。進行無鉛重工時,對複雜、高熱容量元件或多層板,強烈建議使用底部預熱台以避免熱應力;但對較小、較簡單的封裝,未必一定需要。
| 封裝 | 烙鐵 | 熱風 |
|---|---|---|
| 0402–0805 | 330–350 °C | 280–320 °C |
| SOIC | 340–360 °C | 320–360 °C |
| QFP | 340–370 °C | 340–380 °C |
| QFN | - | 350–400 °C |
| BGA | - | 320–360 °C |
風量設定指南
建議從最大風量的 40–50% 開始。過高風量可能會吹飛小型元件(0402/0603),也會冷卻氣流,降低實際焊點溫度。對 0402 或更小元件,可將風量降至 30%。
會損壞 PCB 的溫度錯誤
受熱會造成 FR-4 變色、削弱焊盤附著力,並提高分層風險。尤其在未預熱且長時間加熱時,溫度超過 400 °C 會顯著增加 PCB 損傷風險。

圖:因使用過高熱風溫度而造成的 PCB 基材燒焦與銅焊盤剝離。
如何在不損傷 PCB 焊盤的情況下拆焊 SMD 元件
步驟 1:塗佈助焊劑
在目標元件所有引腳與焊盤上大量塗佈黏性免清洗凝膠助焊劑。助焊劑是最重要的耗材;它能防止氧化、改善熱傳遞,並讓焊錫乾淨釋放,避免焊點抓住銅焊盤。
步驟 2:預熱 PCB
對高熱容量元件(QFN、BGA)或多層板,請在施加上方熱風前,將底部預熱台設定為 80–150 °C。
步驟 3:施加受控熱量
使用最低有效設定溫度,並從封裝上方以小幅圓形掃動加熱。觀察焊錫由暗淡轉為明亮;所有焊點呈現均勻閃亮狀態時,代表焊錫已完全熔融,可以準備拆除。
步驟 4:安全移除元件
用鑷子輕推元件。絕對不要撬起或施力拉扯。如果元件有阻力,表示焊錫尚未完全熔融;請補充助焊劑、增加熱量並等待。強行移除半凝固焊點,是造成焊盤從基材上撕裂的主要原因。
工作台提示
「為什麼它不動」原則——如果元件在熱風加熱 20–30 秒後仍不移動,不要更用力拉。解法永遠是:更多助焊劑、更多熱量、更多時間。
步驟 5:清潔並檢查焊盤
將吸錫線壓到焊盤前,先在吸錫線上塗助焊劑,再用烙鐵透過吸錫線加熱。將區域整理成平整且均勻上錫的表面。使用異丙醇(IPA)清洗,並在放大倍率下檢查,確認焊盤銅箔完整且沒有走線損傷。

圖:元件移除後,使用吸錫線從 PCB 焊盤上移除多餘焊錫。
如何安裝替換用 SMD 元件
SMD 重工檢查清單:
1. 確認故障
2. 塗佈助焊劑
3. 需要時進行預熱
4. 移除元件
5. 清潔焊盤
6. 安裝替換元件
7. 檢查焊點
8. 測試功能
步驟 1:使用焊錫或錫膏準備焊盤
若使用烙鐵焊接,請先在所有焊盤上預鍍一層薄且平整的焊錫。若使用熱風回流(QFN、BGA、模組),可透過針筒或迷你鋼網塗佈 Type 4 免清洗錫膏。
步驟 2:放置並對齊元件
將元件精準對齊絲印與焊盤輪廓。對 SOIC 與 QFP 這類有引腳封裝,請先用烙鐵固定兩個對角腳位。這會將元件「鎖定」在位置上,避免回流時位移。
步驟 3:回流焊點
使用與拆除時相同、具紀律性的溫度與風量曲線。對鷗翼型引腳封裝,可使用拖焊技巧:塗佈液態助焊劑,將少量焊錫熔在乾淨的馬蹄形烙鐵頭上,然後快速拖過引腳。

圖:拖焊技巧,顯示斜口烙鐵頭滑過已用液態助焊劑潤滑的 QFP 引腳。
步驟 4:執行檢查與驗證
在放大倍率下檢查每個焊點是否形成平滑、內凹的焊角,這是理想焊點形狀,並確認沒有暗沉或成球狀焊點。接著進行導通測試、限流上電流程,以及完整功能驗證。
常見 SMD 重工錯誤及避免方式
| 問題 | 原因 | 修正方式 |
|---|---|---|
| 焊盤剝離 | 焊錫尚未完全熔融前就移除元件 | 確認焊錫完全回流後再取下 |
| 錫橋 | 焊錫過多或助焊劑不足 | 使用助焊劑與吸錫線移除 |
| 立碑 | 加熱不均或焊錫量不均 | 均勻加熱兩側焊盤 |
| PCB 燒焦 | 溫度過高或停留時間過長 | 使用正確熱曲線與預熱 |
| 元件偏位 | 回流期間元件移動 | 焊接前先固定對位 |
| 冷焊 | 熱量不足或潤濕不良 | 加入新鮮助焊劑後重新回流 |
| 元件損壞 | ESD 或過熱 | 遵守 ESD 與溫度控制 |
最需要避免的關鍵錯誤
- 焊錫熔融前就拉起元件
- 溫度過高
- 風量過大
- 使用乾的吸錫線
- 沒有使用助焊劑
熱風 vs 烙鐵:哪一種更適合 SMD 重工?
| 特性 | 熱風重工台 | 烙鐵 |
|---|---|---|
| 元件拆除 | 非常適合 | 適合簡單封裝 |
| QFN 重工 | 非常適合 | 受限 |
| BGA 重工 | 需要專用設備 | 不適合 |
| 補焊/修補 | 中等 | 非常適合 |
| 鄰近元件風險 | 較高 | 較低 |
焊點的可接觸性,很大程度上決定了合適的重工工具。烙鐵非常適合補焊、焊盤準備,以及更換簡單有引腳元件;熱風重工台則更適合拆除多引腳元件,以及重工具有隱藏焊點的封裝,例如 QFN。BGA 封裝通常需要具備受控熱曲線的專用重工設備。
SMD 重工 vs 重新訂購新的 PCB 組裝
工程師必須快速比較重工的人力成本,與採購新組裝板的成本和時間。如果一片板子出現多處故障、結構損傷或分層,向 JLCPCB 這類高品質製造商重新製作組裝板,通常會是更好的選擇。
高品質 EMS 供應商會在受控製程環境中使用自動光學檢查(AOI)、錫膏檢查(SPI)與 X 光檢查,以降低組裝缺陷並提升良率一致性。
| 情況 | 建議動作 |
|---|---|
| 單一元件故障 | 重工 |
| 電阻值錯誤 | 重工,前提是可接觸且獨立 |
| 穩壓器燒毀 | 重工,前提是 PCB 未受熱損傷或電氣損傷 |
| 多個焊盤剝離 | 依嚴重程度選擇修復或更換 |
| PCB 分層 | 更換 |
| 設計錯誤 | 製作新版本 |
SMD 重工常見問題
Q:什麼是 SMD 重工?
SMD 重工是指在已組裝完成的印刷電路板(PCB)上,使用局部加熱、助焊劑與專用工具,有針對性地拆除並更換故障表面黏著元件,以恢復電路板原有功能的流程。
Q:無鉛 SMD 重工應使用什麼溫度?
對無鉛 SAC305 焊錫,烙鐵建議設定在 340 °C 至 370 °C。熱風設定通常應落在 320 °C 至 400 °C,並依元件尺寸與熱容量調整。對多層板,務必加入 80 °C 至 150 °C 的底部預熱,以避免熱衝擊。
Q:沒有熱風也能進行 SMD 重工嗎?
對於簡單鷗翼型封裝,例如 SOIC、TSSOP 或 QFP,並非一定需要熱風重工台;使用細尖、溫控烙鐵與助焊劑也可以處理。不過,對 QFN 與 BGA 這類具有隱藏散熱焊盤或隱藏焊點的封裝,熱風重工台是必要設備,因為烙鐵無法接觸焊點。
Q:為什麼 PCB 焊盤會在重工時剝離?
焊盤剝離幾乎總是因為焊錫尚未在所有焊點上 100% 熔融,就施加機械力撬起或拉扯。半凝固焊錫會形成黏結,在施力時把銅焊盤從 PCB 基材(FR-4)上撕下。
Q:拆下後的 SMD 元件可以安全重複使用嗎?
被動元件,例如電阻與電容,如果未過熱,通常可以承受重工。不過,主動式 IC,尤其是 QFN 與 BGA 這類複雜封裝,拆除後應視為可靠性不足,因為隱藏焊點損傷或熱應力可能影響長期功能。對最終組裝,建議使用零件庫中的新元件。
Q:同一個 PCB 焊盤可以安全重工幾次?
雖然業界沒有硬性次數限制,但反覆加熱同一位置會累積 FR-4 熱損傷,並對附近導孔孔壁造成壓力。實務上,第三次重工後應仔細評估電路板狀態;之後再重工會有較高的永久損傷與可靠性下降風險。
結論
成功的 SMD 重工通常不會看起來很戲劇化。元件乾淨地取下,焊盤保持完整,替換件第一次上電就能正常運作。要做到這一點,通常來自三個習慣:大量助焊劑、受控熱量,以及零機械施力。
無論您是在原型板上更換錯誤阻值電阻,還是在多層板上重工 QFN 封裝,這些習慣都同樣適用。當重工能節省時間時,就使用重工;當損傷已成為結構性問題時,就更換整板。知道兩者的差異,正是高效故障排除與白費力氣之間的分界。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......