SMD 組裝 vs THT 組裝:實用指南
2 分鐘
- SMD vs THT 組裝快速總覽
- SMD 與 THT 組裝流程有何不同
- 為什麼 SMT 依賴鋼網精度
- 混合技術 PCB 組裝與 SMD 點膠鋼網
- 常見 SMT 缺陷,以及鋼網如何避免它們
- 如何選擇正確的組裝方式
- 透過 JLCPCB 從原型走向量產
- 常見問題:SMD 組裝 vs THT 組裝與混合技術
- 結論:以精密鋼網掌握 SMD 組裝 vs THT 組裝
每一個 PCB 設計最終都會面臨同樣的分岔點:這個零件應該使用 SMD 還是 THT?而這個選擇對製造產線實際代表什麼?
SMD 與 THT 組裝的差異,遠不只是元件選型而已。它們需要兩套完全不同的製造工具鏈,也會引入截然不同的缺陷模式。
對混合技術佈局而言,一個關鍵的中間步驟是底面點膠製程。這個階段會點塗精準的熱固性環氧樹脂膠點,將表面黏著元件固定在基板上,確保電路板進入波峰焊前元件保持穩固。若沒有這一步,劇烈流動的熔融焊錫波會把元件沖掉。
本指南將說明每種組裝流程實際如何運作、鋼網在 SMD 良率中扮演什麼角色、混合技術板暗中依賴哪些關鍵步驟,以及該如何在兩者之間做出選擇。
SMD vs THT 組裝快速總覽
-
SMD 組裝使用表面黏著技術,透過錫膏、精密鋼網與回焊,將元件安裝到表面焊盤上。
-
THT 組裝會將有引腳元件插入電鍍孔中,再透過波峰焊、選擇性焊接或手工焊接形成接點——不需要錫膏鋼網。
-
現代電路板幾乎都是混合技術:SMD 用於高密度設計,THT 則用於連接器、變壓器與較重的零件。
-
混合板底面的 SMD 元件需要使用 SMD 點膠鋼網,在波峰焊前固定元件——這是多數文章會略過的步驟。
-
60–70% 的 SMD 組裝缺陷源自錫膏印刷步驟(IPC 資料),因此鋼網品質是影響良率的主導變數。
-
THT 沒有等效的單點瓶頸;電鍍孔壁與波峰焊製程可自行補償小幅變異。
SMD 與 THT 組裝流程有何不同
什麼是 SMD 元件
表面黏著技術定義的是一類沒有金屬引腳穿過電路板的元件。連接點是平面焊盤、land 或焊球陣列——從離散被動元件(01005、0201、0402 尺寸)到 SOIC、QFN、LGA、BGA 與 CSP 封裝的積體電路都包含在內。所有這些元件都需要正確的錫膏鋼網定位、取放機器人組裝,以及受控回焊曲線,才能形成可靠焊點。
什麼是 THT 元件
通孔元件具有堅硬金屬引腳,會完全穿過電路板上的電鍍孔。常見通孔元件包括 DIP IC、電晶體(TO-220)、徑向電解電容、端子台與大型電感。插入後,接點會透過波峰焊、選擇性焊接或手工焊接形成——不需要錫膏鋼網。
SMD 組裝流程
標準 SMT 產線是一套高度同步的線性熱力系統:
-
錫膏印刷:
自動刮刀會將錫膏推過雷射切割不鏽鋼鋼網的開孔,將錫膏印刷到 PCB 焊盤上。
-
真空取放:
高速機器人貼裝頭透過真空吸嘴,從料帶或托盤中取出元件,並將其放置到濕錫膏上。
-
回焊爐熱曲線:
已放置元件的電路板會通過多溫區輸送式回焊爐。熱曲線可分為四個關鍵冶金階段:
-
預熱區:組裝件以 1–3°C/s 的速率均勻升溫,以避免熱衝擊,並開始活化助焊劑化學反應。
-
恆溫區:助焊劑活化劑化學成分——免洗助焊劑中的有機酸、RMA 中的松香酸——會化學還原銅焊盤與合金粉末顆粒表面的氧化物。恆溫平台也會讓高熱質量 THT 連接器或連接散熱片的焊盤,與小型被動元件達到熱平衡,在進入回焊前將整體 ΔT 降至 <10°C。
-
回焊區:合金越過液相線(Sn63Pb37 為 183°C,SAC305 為 217°C),並短暫達到峰值溫度。典型峰值目標為 SnPb 的 205–215°C,以及 SAC305 的 235–250°C。液相線以上時間(TAL)通常控制在 45–75 秒。TAL 不足會產生冷焊、顆粒狀焊點,且金屬間化合物(IMC)形成不完整,例如銅介面處的 Cu₆Sn₅、Cu₃Sn。TAL 過長則會形成厚且脆的 IMC 層(>3 µm Cu₃Sn),降低焊點在熱循環下的疲勞壽命。
-
冷卻區:強制對流冷卻會以 3–6°C/s 的速率將電路板溫度拉低到液相線以下。較快冷卻可形成更細緻、抗疲勞能力更好的微結構。若 SAC305 焊點冷卻過慢,會形成大型 β-Sn 晶粒群,在熱循環下更容易提早產生裂紋。
-
-
AOI 與 X-ray 檢查:
自動光學檢查使用多角度相機與斜向 LED 照明,評估焊腳幾何、元件是否存在、極性與共面性。對於 BGA、LGA 與 QFN 這類焊點完全隱藏在元件本體下方的封裝,則需要使用 X-ray(2D 或 3D CT)。X-ray 可顯示空洞比例、焊球之間的橋接,以及缺球問題。
這個流程中所有後續步驟,都完全依賴第一個錫膏印刷步驟的準確性。如果錫膏量或對位錯誤,後續任何製程都無法完全補救焊點。
THT 組裝流程
THT 組裝依賴完全不同的機械與流體動力階段:
-
插裝:
有引腳零件會從電路板上方(元件面)插入通孔。這可透過自動軸向/徑向插件設備完成,也可由操作員手工放置。
-
波峰焊的流體力學
已插裝元件的電路板會以特定角度沿輸送帶,通過波峰焊機中的三個連續階段:
-
助焊劑塗佈:
電路板底面會經過噴霧式或泡沫式助焊劑塗佈機。精準體積的液態助焊劑會被塗佈到電鍍孔壁內,以分解表面氧化物。固含量沉積必須受到嚴格管理,以避免過量腐蝕性殘留。
-
熱預熱:
強制對流或紅外線(IR)預熱器會將組裝件升溫至底面約 100°C 至 130°C。這個階段會揮發助焊劑中的液態揮發載體(酒精或水)、避免接觸熔融金屬時產生熱衝擊,並活化松香或有機酸化學成分。
-
波峰動態:
電路板會接觸維持在 250°C 至 260°C 的熔融錫槽。它會先通過擾流波(chip wave),以高垂直流速迫使焊錫進入緊密幾何結構,並排出被困住的助焊劑氣泡。接著立即通過平滑層流波。第二道波提供穩定、低流速接觸區,使合金能從引腳上乾淨回收。此機制依賴受控的剝離角,以避免橋接。兩道波的總接觸時間限制在 2–4 秒。
-
-
剪腳與檢查:
若元件引腳未預先剪短,突出引腳會被修剪至所需長度。焊點品質會依 IPC-A-610 等嚴格標準評估,確保焊錫完整填滿垂直孔壁,並形成可接受的頂面與底面焊腳。
區分兩者的製造設備
SMT 工具鏈:錫膏印刷機、3D 錫膏檢查(SPI)設備、高速貼片機、多溫區回焊爐,以及 3D AOI/AXI 系統。這條產線需要較高初始資本支出,但可擴展到極高元件密度。
THT 工具鏈:軸向/徑向插件機、大型波峰焊錫槽、自動選擇性焊接工作站(使用針對單個引腳的小型焊錫泵),以及手工重工工作站。
可靠性、強度與可維修性
THT 焊點可像堅固的機械鉚釘一樣運作。穿過電鍍孔壁的引腳,會將結構應力分散到 PCB 內部整個圓柱孔壁上。這使 THT 非常適合需要承受劇烈振動、熱衝擊或高機械插拔力的組裝件,例如連接器與功率級。
SMD 的可靠性完全依賴表面附著力。較重元件可能需要額外環氧結構補強。不過,由於 SMD 具有較低寄生電感與電容,因此在高頻應用中表現優異。
在重工方面,THT 可使用標準吸錫線或專用熱拆除工具解焊。相對地,BGA 與 CSP 等細間距 SMD 元件,需要專用熱風重工站、精準熱曲線與客製對位光學系統。
量產成本與產能
在高產量下,SMT 可提供更高吞吐量。自動貼片系統可超過每小時 50,000 顆元件(CPH)。
對低量、單件原型而言,THT 有時可避開客製鋼網製作的前置時間與工程成本。當混合技術板每月產量落在 100 至 1,000 件時,平衡兩條產線的經濟效益就會成為核心製造優先事項。
為什麼 SMT 依賴鋼網精度
SMD 組裝缺陷真正來自哪裡
產業分析指出:60–70% 的 SMD 缺陷源自錫膏印刷步驟,而不是貼裝,也不是回焊。一旦錫膏量或對位失敗,後續製程就無法補救焊點。高產量產線會在印刷後幾秒內使用 3D 錫膏檢查(SPI)設備偵測異常,避免在貼裝後或回焊後才進行昂貴重工。
錫膏鋼網控制哪些因素
錫膏鋼網同時控制三個關鍵變數:
- 體積一致性:由鋼片厚度與開孔面積控制。
- 幾何保真度:由開孔壁粗糙度與角落半徑管理。
- 對位準確性:由印刷機內部對位機構控制。
錫膏是一種觸變性懸浮體。在移動刮刀的機械剪切應力下,其黏度會大幅降低,使其能流入鋼網的微小開孔中。
刮刀通過後,剪切應力立即降為零。錫膏必須立刻恢復黏度,才能保持立體形狀而不塌陷。處理細間距元件、0.4mm pitch BGA 或 0201 被動元件時,鋼網必須符合 0.01mm 的嚴格公差。
值得了解的鋼網規格
為確保鋼網離開 PCB 時能穩定釋放錫膏,工程師會使用面積比(Area Ratio)計算。依 IPC-7525B 標準,此比值必須大於或等於 0.66:
AR = 開孔面積/開孔壁面積 = W × L / 2T (W + L) ≥ 0.66
其中:W = 開孔寬度,L = 開孔長度,T = 鋼網鋼片厚度
-
鋼片厚度:
細間距 SMT 的標準值通常為 0.10mm 至 0.12mm;較大或混合密度封裝可使用最高 0.15mm。
-
QFN 散熱焊盤:
這類焊盤會使用「窗格」或交叉網格開孔圖案,而不是實心 1:1 開孔。這可為揮發性助焊劑氣體提供逸散通道,防止元件浮起並減少大型焊錫空洞。
-
0201 被動元件:
這類元件通常使用「home-plate」或「U 形」開孔幾何。這種設計會將錫膏從內側邊緣拉開,將墓碑效應風險降到最低。
為什麼 THT 沒有等效瓶頸
THT 焊點形成於電鍍孔壁內。毛細作用可將熔融焊錫吸入孔腔,補償輕微焊錫位置誤差與助焊劑變異。製程變異不可能完全消除,也正因如此,THT 仍然存在於舊有、高可靠性與高功率應用中。
混合技術 PCB 組裝與 SMD 點膠鋼網
為什麼真實世界的電路板幾乎都是混合技術
很少有商用產品使用純 SMD 或純 THT 電路板。常見設計會將 SMD 用於所有高密度元件,例如記憶體、被動元件與高密度微處理器,同時保留 THT 給機械元件,例如 DC 插座、電解電容、變壓器與面向使用者的開關。對所有混合技術製作而言,都需要計畫如何在同一片板上依序執行兩種焊接流程。
混合技術製作順序:SMD 膠何時登場
處理雙面混合技術電路板,需要精準的組裝順序:
-
頂面 SMT
先在電路板頂面印刷錫膏。元件透過取放機放置,再經標準回焊爐處理。
-
翻板
將電路板翻轉 180°,露出尚未放置元件的底面。
-
膠水網印
專用 SMD 點膠鋼網會將熱固性環氧樹脂膠點(常稱為「紅膠」)直接塗佈到基板防焊層上,位置位於 SMT 銅焊盤之間、元件本體中心下方。
-
底面貼裝與固化
底面 SMD 被動元件與 IC 會被壓入濕膠點中。電路板接著通過熱固化爐(或 IR 產線),使膠材聚合,將元件牢固鎖定在環氧層上。
-
再次翻板與 THT 插裝
將電路板翻回正面朝上。THT 元件從頂面插入,使長金屬引腳從底面電鍍孔伸出。
-
波峰焊
整個電路板底面會通過熔融焊錫波。波峰會同時完成通孔焊點,並焊接已用膠固定的底面 SMD 元件外露端子。
若沒有這個關鍵膠材,底面 SMD 元件會熔化並直接掉入溫度達 250°C 至 260°C 的波峰焊錫槽中。
點膠鋼網與錫膏鋼網有何不同
| 參數 | 錫膏鋼網 | 點膠鋼網 |
|---|---|---|
| 開孔位置 | 位於銅焊盤上方 | 位於焊盤之間、元件本體下方 |
| 開孔形狀 | 矩形/匹配焊盤 | 依元件本體尺寸設計的圓形膠點 |
| 厚度 | 0.10–0.15 mm | 0.15–0.30 mm |
| 清潔週期 | 相容溶劑清潔 | 磨耗性較高;需更頻繁清潔 |
膠點直徑目標通常為元件本體寬度的 50–70%。SOIC 與 QFP 等較大封裝需要 2–4 個膠點,以抵抗波峰焊下的旋轉。若膠材溢流到相鄰銅焊盤上,會阻礙潤濕並導致焊點失效。
常見 SMT 缺陷,以及鋼網如何避免它們
SMD 焊盤錫量不足
以下都是可能發生的錫膏印刷缺陷:鋼網與電路板貼合不良、刮刀壓力過低或過高、錫膏太冷或未充分攪拌,或焊盤表面氧化。當開孔面積比 < 0.66 時,錫膏會黏附在開孔內壁,導致鋼網堵塞並無法完整釋放錫膏。
修正方式:提高刮刀壓力、更頻繁清潔鋼網、確保面積比依 IPC-7525B 大於 0.66,並考慮升級電拋光或奈米塗層製程,以降低表面摩擦。
細間距 SMD 引腳之間橋接
細間距 SMD 引腳連在一起,可能是因為刮刀壓力過大、錫膏被擠到鋼網下方、回焊升溫速度過快,或電路板夾持不足。元件 pitch 上方的鋼網開孔過大、鋼網鬆動,或鋼網底面污染過多,也會造成橋接。
修正方式:對細間距引腳採用 10%–20% 的開孔寬度縮減,避免錫膏滲到引腳間;控制刮刀壓力,並透過自動化系統提高鋼網底面擦拭清潔頻率。
0201/0402 晶片元件墓碑效應
回焊爐中加熱不對稱、走線不均造成其中一個焊盤像散熱片一樣吸熱,或貼裝偏移,都可能導致墓碑效應。匹配焊盤上錫膏量不均,通常來自局部鋼網磨耗或堵塞。
修正方式:平衡回焊曲線,將鋼網開孔重新設計為「home-plate」或「U 形」幾何,以減少開孔內側邊緣的錫膏量,並確保印刷對位精準。
BGA 與 QFN 散熱焊盤下方空洞
大面積實心錫膏會在回焊期間把助焊劑溶劑揮發物困在整個元件本體下方,形成封閉氣泡。
鋼網端修正:避免印刷實心 1:1 錫膏塊。請使用「窗格」或交叉網格開孔圖案,並保持最小網格間距 0.3mm。這可提供揮發物乾淨逸散的通道,同時維持足夠焊錫覆蓋率。
波峰焊後元件位移(混合技術特有)
底面元件的 SMD 膠量不足、對位不準,或膠材固化不完全,都可能導致元件在波峰焊後位移。
點膠鋼網修正:增加點膠鋼網開孔直徑,對較長封裝改用多點佈局,並確認膠點與元件中心線對齊。
如何選擇正確的組裝方式
什麼時候 SMD 組裝是正確選擇
表面黏著技術最適合以下情境:
- 高密度需求:對使用細間距 BGA、QFN、LGA 或超小型被動元件的設計至關重要。
- 高頻訊號性能:降低寄生走線電感與電容,對 RF、高速數位線路與微波設計非常關鍵。
- 高產量規模:自動化 SMT 產線可最大化吞吐量,並在量產時降低單件成本。
什麼時候 THT 組裝是正確選擇
以下情況非常適合使用 THT 組裝:
- 機械應力環境:適合高頻使用的連接器、面向使用者的開關,或必須承受反覆物理插拔力的端子台。
- 高功率/高電壓系統:大型變壓器、功率電感與大電流繼電器需要穩固熱管理,以及特定爬電距離/空氣間隙安全路徑時,THT 非常重要。
- 原型製作與現場維修:適合基本實驗室原型,或設計上需要用簡單手工具輕鬆現場維修的硬體。
為什麼大多數真實電路板兩者都選——這對產線代表什麼
超過 80% 的出貨電子產品都是混合技術。問題從來不只是「SMD 或 THT」,而是如何在單一電路板上經濟地整合兩種流程,並管理兩種不同焊接製程與兩種鋼網:頂面 SMD 使用錫膏鋼網,底面被動元件進入波峰焊前則使用點膠鋼網。
成本與交期取捨
SMD 的前期 NRE 較高,包括鋼網製作與取放機程式編寫,但在量產時能明顯降低單件成本。搭配快速交付鋼網供應商,SMD 原型可在數天內完成。對真正單件手工製作而言,THT 有時更快,因為不需要鋼網。
透過 JLCPCB 從原型走向量產
為什麼 MOQ 1 對混合技術原型很重要
混合技術設計同時需要錫膏鋼網與點膠鋼網。多數工業供應商會設定高最低訂購量,或將鋼網綁定到大型量產批次中。JLCPCB 對兩種鋼網都提供 1 件起訂,無 NRE 額外費用,也不會在設計仍反覆迭代時,產生多餘治具堆放在架上。
同一供應商提供錫膏鋼網與點膠鋼網
兩種類型都由 304 HTA 不鏽鋼雷射切割製成,可達 ±0.003 mm 精度,遠高於任何標準 SMT 組裝線的對位需求。透過同一線上報價流程,只需上傳一份 Gerber 或 DXF,即可涵蓋兩種鋼網類型:同一筆訂單、同一交期、同一次出貨取件。
交期、價格與訂購
最低 $3 起,最快 12 小時生產。無論是第一次硬體專案,還是穩定小批量生產,都同樣實用。
向 JLCPCB 採購精密 PCB 鋼網
訂購客製雷射切割鋼網、錫膏鋼網與點膠鋼網,最低 $3 起。無 MOQ,精度 ±0.003 mm,不鏽鋼 304,可選電拋光,也可選奈米塗層。最快 12 小時即可生產。
常見問題:SMD 組裝 vs THT 組裝與混合技術
沒有膠水時,SMD 元件可以直接波峰焊嗎?
不可以。底面 SMD 元件若沒有膠材固定,會立刻被沖入 250–260°C 的焊錫槽中。為避免這個瓶頸,現代高產量製造常以通孔回焊(Through-Hole Reflow,THR,也稱 Pin-in-Paste,PiP)取代波峰焊。錫膏會直接印入通孔中,插入有引腳元件後,整片混合技術電路板可一次通過標準回焊爐——完全省去波峰焊產線、點膠鋼網與額外製程成本。
焊料合金選擇會影響鋼網開孔設計嗎?
會,而且是直接影響。錫鉛合金(Sn63Pb37)潤濕性佳,可接近 1:1 的開孔對焊盤比例。SAC305 等無鉛合金則需要將開孔寬度縮小 10–15% 以避免橋接,而開孔壁的電拋光或奈米塗層可進一步改善錫膏釋放。
IPC-A-610 如何定義可接受的 THT 焊點品質?
IPC-A-610 透過評估冶金結合、潤濕與焊腳幾何,定義可接受的通孔技術(THT)焊點品質。合格焊點需要具備良好潤濕,以及平滑且連續的焊腳,能將元件引腳牢固連接到印刷電路板焊盤。
結論:以精密鋼網掌握 SMD 組裝 vs THT 組裝
SMD 組裝 vs THT 組裝很少是二選一的問題。在商用電子產品中,答案幾乎永遠是兩者都要。
SMD 在密度、吞吐量與量產單位成本上勝出。THT 則在機械固定、大電流路徑,以及表面附著力無法承受的連接器角色中無可取代。混合技術是預設現實,而它暗中依賴多數文章從不提及的點膠鋼網步驟。
組裝方式決定製造工具鏈。錫膏鋼網或點膠鋼網,則決定可達成的良率。兩者都做對,原型設計才能在第一次進入生產現場時真正存活下來。
持續學習
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......