雷射鑽孔技術如何在先進 PCB 製造中實現精度與密度
1 分鐘
- 雷射鑽孔的專業製造流程
- JLCPCB 在雷射鑽孔技術上的專業能力
- 雷射鑽孔常見問題
- 結論
雷射鑽孔的專業製造流程
精密雷射參數與製程控制
要製作高品質微孔,必須搭配最佳化的雷射鑽孔製程。關鍵參數包括:

- 脈衝能量(毫焦耳):能量越高溫度越高;能量過低則容易殘留碎屑
- 脈衝重複頻率:CO2 雷射可達數百 Hz,UV 雷射可達數十 kHz,用於提升速度
- 脈衝寬度:奈秒脈衝最常見;極細結構則可使用皮秒脈衝
- 每孔脈衝數:常見為 5 至 20 個脈衝;孔越深通常需要更多脈衝
- 光斑尺寸與對焦:使用具備微米級精度的振鏡控制
現今系統會使用視覺系統對準基準標記,疊對精度可達正負 15 至 20 微米。製造商也會為每一批次使用測試片,量測上孔徑與下孔徑,再將參數導入正式 panel 生產。
鑽孔後鍍銅與品質驗證
孔鑽好之後,接下來要做什麼?傳統鑽孔後流程如下:
1. 除膠渣/電漿清潔:使用高錳酸鹽或電漿蝕刻清除銅焊盤上的樹脂膠渣
2. 化學鍍銅:在導通孔孔壁形成 0.5–1.0 µm 的銅層
3. 電解鍍銅:鍍至至少 20–25 µm 厚度(IPC-6012)
4.導通孔填孔(如有需要):使用導電或非導電填孔膏,之後再進行研磨
5. 蓋鍍:形成表層銅,提供平整且可焊接的表面
檢驗會透過微切片確認鍍銅厚度、導通孔形狀與缺陷。X 光可用於量測空洞。根據 IPC-6012,Class 3 微孔的孔壁銅厚至少應達 12 µm,且目標焊盤之間不得有空洞。
JLCPCB 在雷射鑽孔技術上的專業能力
用於高精度微孔的先進雷射系統
在大量雷射鑽孔生產中,設備與製程品質至關重要。JLCPCB 使用先進 CO2 與 UV 雷射設備,可在量產中穩定鑽出小至 75 µm 的微孔。其設備包含視覺對位、即時功率監控與製程配方設定。

JLCPCB 雷射鑽孔流程最有價值的特色之一,是可製造性設計(DFM)檢查。製造前,工程師會審查 Gerber 檔案中可能影響雷射鑽孔的問題,例如焊盤對位、縱橫比、導通孔間距與材料相容性。
交付複雜電路板的可靠實績
JLCPCB 會對雷射鑽孔 panel 進行微切片、電測與 AOI 檢查,確保每一個微孔都符合 IPC-6012 標準。其在 IoT、穿戴式裝置與 RF 多層設計上的經驗,也展現了穩定的製程能力。如果你準備將 PCB 設計原則落實到產品中,JLCPCB 的雷射鑽孔、DFM 與價格優勢,會讓它成為極具吸引力的製造商。JLCPCB 提供從原型到量產的製造服務,PCB 最快可 1–2 天生產,並提供 SMT 組裝服務,PCB 價格低至 2 美元。
雷射鑽孔常見問題
問:什麼是雷射鑽孔?它與機械鑽孔有何不同?
雷射鑽孔使用聚焦光束(CO2 或 UV)在不接觸材料的情況下燒蝕 PCB 材料,可形成小至 25 至 75 微米的孔。機械鑽孔則使用碳化鎢鑽針,最小孔徑通常限制在約 150 微米。
問:PCB 鑽孔會使用哪些類型的雷射?
CO2 雷射(9.4–10.6 µm 波長)用於移除介電材料;UV 雷射(355 nm)則可燒蝕銅與介電材料。CO2 是標準微孔的主力技術,而 UV 則適合超細結構與直接鑽銅。
問:雷射鑽孔微孔的最大縱橫比是多少?
業界標準為 1:1,也就是深度與直徑相同。100 µm 的微孔深度不應超過 100 µm。維持在 1:1 或以下,可確保可靠鍍銅與長期接點完整性。
問:雷射鑽孔微孔可以堆疊嗎?
可以,但下層微孔必須先完成銅填孔並平坦化,之後才能在其上方鑽下一個孔。若空間允許,錯位微孔製造難度較低,也是很好的替代方案。
問:雷射鑽孔適用於所有 PCB 材料嗎?
它適用於 FR4、高 Tg FR4、聚醯亞胺,以及 Megtron、Rogers 等低損耗板材。不同材料需要不同雷射參數。像 7628 這類厚玻纖布對 CO2 雷射較具挑戰性,因此務必先與製造商確認製程能力。
結論
雷射鑽孔重新定義了 PCB 的設計邊界,可實現小至 25–75 微米的微孔,這是機械鑽針難以達成的尺寸。這種非接觸式製程不僅能最大化布線密度,也能透過降低寄生效應並消除導通孔殘段,提升高速設計的訊號完整性。 JLCPCB 採用先進 CO2 與 UV 雷射系統,在量產中以高一致性實現極高精度。結合專業的可製造性設計(DFM)審查,可確保你的高密度 layout 在可靠性與效能方面都得到最佳化。持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......