如何在 LTSpice 中模擬電子電路
1 分鐘
- 為何選擇 LTSpice?
- 安裝 LTSpice:
- 在 LTSpice 中建立線路圖:
- 執行模擬:
- 分析模擬結果:
- 進階功能:
- 結論
LTSpice 是由 Analog Devices 開發的一款功能強大且免費的 SPICE 模擬器,廣受工程師、業餘愛好者與學生用來在實際製作前模擬電子電路並分析其行為。本指南提供在 LTSpice 中進行電路模擬的逐步方法。若想進一步了解 PCB 及其製造,請參閱我們最新的 詳細文章。
這裡我們將設計一個 BJT 放大器電路,採用分壓偏壓法。更多細節會在後續文章中探討。本文不會深入說明放大器的設計流程,而是專注於使用此工具進行電路模擬。電路取自電子學標準教科書,元件值可調整以增加或降低增益。
為何選擇 LTSpice?
- 免費且功能豐富:相較於許多付費模擬工具,LTSpice 免費提供強大的功能組合。
- 精準的模擬引擎:針對類比與混合訊號電路進行最佳化。
- 龐大的元件庫:內建 Analog Devices 元件模型,並支援自訂模型。
- 易於使用:直覺的圖形介面讓初學者與專業人士都能輕鬆上手。
安裝 LTSpice:
- 下載:前往 Analog Devices 官網並進入 LTSpice 下載頁面。
- 安裝:執行下載的安裝程式,依照畫面指示完成安裝。
- 啟動:開啟 LTSpice 即可開始設計與模擬電路。
在 LTSpice 中建立線路圖:
1) 開啟新線路圖:點選 File > New Schematic。
2) 加入元件:
- 點選「元件(AND 閘符號)」按鈕或按 F2 開啟元件庫。
- 在線路圖區域點擊以放置所需元件。
3) 連接元件:
- 使用「連線」工具,點選鉛筆圖示或按 F3。
- 在元件接腳間點擊並拖曳以建立連線。
4) 加入接地:每個電路都需要接地參考。按 F2,搜尋「GND」並放置於線路圖中。
5) 設定元件值:在電阻、電容等元件上按右鍵即可更改數值。
執行模擬:
1) 加入電壓源:
- 按 F2,搜尋「Voltage」並放置於線路圖中。
- 按右鍵設定為 DC、AC 或暫態分析。
2) 定義模擬參數:
點選 Simulate > Edit Simulation Cmd。
選擇分析類型:
暫態分析:時間域模擬,觀察電路隨時間的行為。
AC 分析:頻率域響應分析。
DC 掃描:直流參數變化分析。
3) 執行模擬:
- 點選「執行(跑步人圖示)」或按 Ctrl+R。
- 點擊電路節點或放置探針即可檢視波形。
分析模擬結果:
- 點擊導線或元件端點即可繪製電壓波形。
- 在波形上按右鍵可自訂外觀與刻度。
- 使用 FFT(快速傅立葉轉換)工具進行頻域分析。
- 比較多個訊號以分析相位差及其他特性。
進階功能:
- 自訂元件:匯入第三方 SPICE 模型,使用預設庫中沒有的元件。
- 蒙地卡羅分析:分析因元件容差導致的電路性能變化。
- 參數掃描:自動研究元件值變化對電路的影響。
結論
LTSpice 是電子電路模擬的必備工具,免費提供強大功能。依照上述步驟,您可在實際製作前有效率地設計、測試與分析電子電路。掌握 LTSpice 將提升您原型製作與最佳化電子設計的能力。
LTspice 的多功能性使其成為業餘愛好者與專業人士不可或缺的工具。透過精通其模擬功能,您能最佳化設計、降低原型成本並確保可靠性。準備好實驗了嗎?試著模擬一個全波整流器或溫度感測電路吧。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......