DFM 在 PCB 製造中的關鍵角色
1 分鐘
- DFM 在 PCB 生產中的應用
- PCB 製造前的關鍵 DFM 檢查指南
- 結論
DFM 在 PCB 設計中代表「可製造性設計」。在當今高度數位化的電子時代,印刷電路板(PCB)是連接與支撐電子元件的骨幹。PCB 製造的品質與效率在很大程度上取決於「可製造性設計(DFM)」——即從設計初期就將製造需求納入考量。DFM 對於提升製造效率、降低成本,並確保最終產品的品質與可靠性,扮演著關鍵角色。
DFM 在 PCB 生產中的應用
1. 材料選擇
DFM 協助設計師選擇與 PCB 生產相容的材料。選對材料對於板材的穩定性、耐用性,以及符合製程需求至關重要。例如 JLCPCB 提供標準 FR-4 材料,常見厚度為 0.6 mm 至 2.0 mm,銅厚為 1 oz 或 2 oz。遵循這些標準規格可避免額外費用並確保高良率,同時滿足壓合與蝕刻時的熱與機械需求。
2. 設計優化
DFM 技術讓設計師優化 PCB 佈局與元件擺放,縮短走線長度並降低複雜度,以提升電路性能與可靠度。優化後的設計也能降低功耗與 熱問題。 根據 JLCPCB 的製程能力,雙面板(1 oz 銅)的標準最小線寬與線距為 5 mil(0.127 mm)。遵守此規則而不低於下限,可避免額外製造費用,並顯著提高一次通過率。
3. 製程優化
DFM 技術可協助製造商優化生產流程並提升效率。透過優化流程與設備配置,可縮短生產週期、降低成本,並提高產品品質。
4. 問題排查
問題排查是 PCB 生產過程中不可或缺的一環。DFM 技術可協助設計師在設計階段預測潛在的製造問題並進行相應修正,有助於降低失效機率並提升產品可靠度。
5. 品質管控
透過可製造性設計(DFM)技術,可實現更嚴格的品質管控。在設計階段就將製造過程中的各種因素納入考量,可降低生產缺陷率,確保產品品質符合標準要求。
PCB 製造前的關鍵 DFM 檢查指南
DFM(可製造性設計)檢查是 PCB 設計中確保電路板可順利生產的必要步驟。以下為進行 DFM 檢查時的重點注意事項。
線寬與線距檢查
線寬直接影響載流能力——走線越窄,容量越低。當多條高速訊號長距離佈線時,應遵循 3W 原則(間距 ≥ 3 倍線寬)以降低串擾。JLCPCB 的標準最小線寬與線距為雙面板 5 mil(0.127 mm)。若線寬過小,過度蝕刻可能導致斷路;反之,若線距過小,乾膜光阻可能蝕刻不乾淨,造成銅橋與短路。
選擇合適的 PCB 製造商對於避免因線寬線距導致的品質風險至關重要。若線寬過小,可能導致過度蝕刻甚至斷路;若線距過小,夾膜可能蝕刻不乾淨,或蝕刻未達線距,導致短路。
孔距檢查
孔距不足會影響製造良率,甚至造成鑽頭斷裂。JLCPCB 建議的最小孔距通常為 0.25 mm(邊到邊),可靠度考量則建議 0.5 mm。不同網路的孔距過近可能引發導電陽極絲(CAF)效應,增加短路風險。若插件元件焊盤間距過小,組裝時可能發生焊錫短路。
焊盤上孔檢查
「焊盤上孔」指貼片焊盤上的孔,類似設計中的「板中孔」。焊盤上出現孔會使焊盤凹陷不平,進而影響焊接品質。為確保焊接可靠,需將焊盤上的孔電鍍填平,但這會增加製造成本。設計時應盡量減少焊盤上孔的出現,以避免更高的製造成本與焊接品質問題,尤其是虛焊等缺陷。
元件封裝檢查
選擇元件與封裝尺寸:透過詳細研究物料清單(BOM)來確定元件與封裝尺寸至關重要。若空間允許,可選用較大的電阻與電容尺寸,例如以 0603 或 0805 取代 0402 或 0201,如此可提高組裝容錯率,減少組裝問題。
若可行,選擇較小封裝。雖然小封裝可節省空間,但過度使用會使板子組裝複雜化,並增加清潔與維修難度。因此,需在尺寸與性能之間取捨,選擇合適的封裝尺寸,確保組裝流程簡單可靠。
絲印檢查
絲印層絲印層 包含許多重要資訊,例如元件方向標記、Pin 1 標記、極性標記、陰極標記等。
確保絲印資訊清晰易讀極為重要。最糟情況下,若絲印將極性等資料標錯,組裝人員可能依此安裝元件,導致板子故障。
因此,在組裝開始前,務必確認絲印層資訊正確且清晰可讀,以確保組裝正確與板子可靠運作。
元件間距檢查
元件間距不足是常見的 DFM 錯誤。足夠的間隙可防止重疊、焊錫橋接,並便於維修。對於 QFP、QFN 或 BGA 等高腳密度封裝,JLCPCB 建議至少保留 0.5–1.0 mm 間隙(視封裝尺寸而定),以確保 SMT 組裝與檢測可靠。雖然緊密擺放可縮小板子尺寸,但往往導致組裝缺陷增加與維修困難。
對於 QFP/QFN、POP 或 BGA 等敏感元件更需謹慎處理。這些元件通常腳密度高、焊接要求複雜,因此務必確保彼此間隙足夠,避免焊接問題或短路。
有時為追求更小外形而緊密擺放,卻可能導致後續製造或維修問題。因此,最佳做法是遵循間距規範,為設計中的每個元素提供適當間隙,確保零錯誤佈局。
下圖顯示 PCB 上建議的元件擺放方式。
焊盤尺寸與間距檢查
選用過小的焊盤尺寸可能導致 SMT 元件焊點不良,用於插件零件時甚至可能斷裂。
一味加大焊盤也並非解決方案。過寬的焊盤會佔用更多空間,並可能在焊接時使 SMT 元件偏移原有位置。
與焊盤尺寸類似,焊盤間距亦不可過近或過遠,否則都會在元件放置時產生問題。
結論
總體而言,可製造性設計(DFM)在 PCB 製造中的關鍵作用不容忽視。只要在設計初期就將製造需求納入考量,並嚴格遵循 JLCPCB 的製程能力——如 5 mil/5 mil 的線寬線距與建議的孔徑——設計師即可為高效、高良率的生產奠定堅實基礎。隨著技術持續進步,DFM 將變得更加重要。唯有充分理解並應用 DFM,我們才能更好地滿足客戶需求、保持競爭優勢,並推動 PCB 產業的永續發展。
Q:什麼是 DFM?為何對 PCB 製造重要?
DFM 即可製造性設計,可確保您的設計能高效生產,降低成本、缺陷與交期,同時提升最終產品品質。
Q:遵循 DFM 規則會增加 PCB 成本嗎?
不會。遵循標準 DFM 規則(如 5 mil/5 mil 線寬線距)實際上可透過避免額外費用與提高良率來降低成本。
Q:PCB 設計中最常見的 DFM 問題是什麼?
線寬線距或元件間距不足,這些常導致蝕刻問題、短路或組裝缺陷。
Q:下單 JLCPCB 前如何檢查我的設計?
將您的 Gerber 檔案上傳至 JLCPCB 免費線上 DFM 檢查工具,它會立即標示問題並在建議生產前提供修正建議。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......