拆解 PCB 報價:成本是如何決定的
1 分鐘
PCB 報價封裝包含收集與整理所有必要細節,以估算製造 PCB 的成本。此流程不僅涵蓋設計規格,還包括材料選擇、製造方法與工程考量,超越單純的財務估算,提供徹底的工程分析,確保報價準確、可行並已針對生產最佳化。
任何影響生產的面向——如材料類型、尺寸、複雜度與生產量——都必須納入報價。目標是提供清晰詳細的估算,協助客戶了解他們為何付費、付費項目為何。本文詳細說明影響 PCB 工程費用的關鍵因素。
為何在 PCB 報價封裝中工程如此重要?
工程在 PCB 報價流程中至關重要,因為它不僅僅是成本估算,更是徹底理解技術需求並確保設計與生產的所有面向都被考量。工程師審查設計、材料與製造方法,確保報價能準確反映實際生產成本。
缺乏工程專業可能導致報價不準確,進而造成成本超支或生產延遲。工程師確保層數、線寬、元件擺放等關鍵技術細節被妥善評估並納入最終估算。進一步了解 PCB 生產,請參閱我們的最新文章。
PCB 製造方法如何影響報價?
製造方法會大幅影響最終成本,常見方法包括:
- 穿孔技術 (THT): 用於需要更強機械結合力的元件,較耗人力,因此成本較高。
- 表面貼裝技術 (SMT): 現代 PCB 組裝最常見的方法,對大多數應用而言效率高且具成本效益。
- 軟性與軟硬結合製造: 此類 PCB 需特殊製程與材料,可能增加成本。
高精設計可能需要微盲孔雷射鑽孔或選擇性焊接等先進技術。每種方法都需仔細評估,工程師必須選擇最能平衡設計需求與預算限制的方案。
PCB 設計成本類型:
PCB 設計成本主要構成如下:
1. 工程成本
- 線路圖設計
- PCB 佈局
- 模擬與分析
- 元件選型
- 設計審查與文件
2. 原型製作成本
- 板材材料
- 層數
- 板尺寸
- 線寬與間距
3. 阻抗控制等特殊製程
- 測試
- 運輸
4. 組裝成本
- 元件成本 BOM
- 置件與組裝
- 測試與檢驗
- 治具成本
5. EDA 軟體授權
- 資料庫成本
- 其他成本
進一步閱讀,請參閱我們的簡短指南工業 PCB 製造。
PCB 報價的關鍵因素有哪些?
工程師會依據設計規格與所需生產方法來計算 PCB 製造成本。他們首先分析 PCB 的佈局與設計,這決定了層數、線寬、孔徑等因素,而每個因素都直接影響所用材料與製程:
1. 板尺寸與外型
最直接的因素之一就是 PCB 尺寸。板子越大,所需原材料與製造時間越多,成本自然增加。層數也扮演重要角色——層數越多,製程越複雜,價格越高。
2. 材料選擇
PCB 所用材料類型對成本影響重大。常見材料包括 FR4、陶瓷、金屬基板等。最常見的是 FR4,具成本與性能平衡。然高頻板可能需要 Rogers 等先進材料,價格更高。
3. 層數
HDI 板通常需更精密走線技術,可能涉及微盲孔,都增加層數與設計複雜度。PCB 可從單層板到複雜多層設計,每增加一層都使製造流程更複雜,需更多時間與資源。
4. 生產量
如同多數製造商品,PCB 也能受益於規模經濟。大量生產可透過分攤治具與設定成本來降低單價,而小批量則因相對較高的生產準備與啟動成本而較貴。
5. 銅厚
PCB 中的銅厚通常有標準選擇,如 1oz、2oz 或更厚銅層。銅越厚導電性越好,適合大電流應用,但銅厚增加會明顯提高製造成本。
6. 表面處理
PCB 的表面處理影響性能與耐用性,也會影響價格。常見表面處理包括 HASL(熱風整平)、ENIG(化學鎳金)、沉銀等。例如 ENIG 耐用性極佳,比 HASL 更貴。
7. 鑽孔與 Via 類型
鑽孔複雜度與數量,或稱 Vias,也影響 PCB 價格。標準 Vias 通常便宜,但埋孔、盲孔或微盲孔等先進類型會增加成本。Via 越小或位置越特殊,製造難度越高,價格也越高。
8. 走線寬度與間距
銅走線寬度與間距也影響成本。走線越窄,製造時越需精密,導致成本增加。嚴格公差通常需先進製造技術與專用設備。
9. IPC 等級
IPC 等級反映 PCB 製造的品質標準,常用 IPC-A-600 等級 1、2、3。等級越高,製造要求越嚴格,成本也相對增加。
10. 交期
您需要 PCB 的速度會顯著影響成本。急件或快速交貨服務通常需加快製造流程,因此價格較高。
11. 測試與品質控制
為確保高品質板子,製造商常進行嚴格測試,如電測 (E-testing) 或自動光學檢測 (AOI)。依測試程度不同,可能增加最終價格。
在組裝流程中,元件置放、類型(表面貼裝或穿孔)與測試設定需求也會被計算。評估這些細節後,他們會計算製造流程中每一步的成本,確保最終報價準確且全面。組裝成本衍生項目將於下一節詳細討論。
PCB 設計中的組裝成本驅動因素:
組裝涉及的成本驅動因素可歸納如下:
獨立元件數:獨立元件越多成本越高,但大量採購可降低單價。
元件類型:全 SMD 組裝可能比穿孔組裝貴約 50%。
雙面 vs 單面組裝:雙面組裝成本更高,因為板子需在組裝線上跑兩次。
SMD 元件腳距:細腳距 SMD 元件依製造商而異。若已採用全 SMD,部分製造商不會對更細腳距額外收費。
BGA:單面或雙面 BGA 元件組裝成本約比其他 SMD 高 20%。腳距更細的 BGA 若低於某門檻,可能產生額外成本,視製造與組裝能力而定。
除非採手工組裝,否則組裝成本不會總是隨板數線性增加。換言之,自動化組裝時,板數加倍不一定使組裝成本加倍。部分組裝成本用於機器程式編寫,其餘則用於機器時間。
設計 PCB 時需謹記的主要因素:
PCB 設計工程師通常具備電機工程、自動化或計算機科學等學士以上學位。他們精通電子設計、PCB 佈局與製造,熟練 Altium Designer、Eagle PCB 或 CAD 等軟體。此外,他們還具備數位與類比電路、訊號處理、嵌入式系統與通訊技術知識。建議深入學習 PCB 設計、SI 模擬、熱設計、EMC 設計與產品測試等單一領域。
另請閱讀:PCBA 成本構成?如何計算與降低 PCBA 成本
結論:
印刷電路板 (PCB) 是大多數現代電子產品的基礎,了解其價格計算方式有助工程師與企業做出明智決策。PCB 組裝成本評估是一個複雜流程,需考量多項因素。透過理解這些要素並採用結構化方法,專案經理與工程師能更有效估算與管理組裝成本。
定期檢視與調整成本計算,並隨時掌握產業趨勢,將有助確保 PCB 組裝專案的競爭力與獲利能力。隨著電子業持續演進,PCB 組裝成本的計算與最佳化方法也將不斷發展。保持彈性並善用新技術與製程,將是維持此動態領域成本效益的關鍵。規劃下個專案時,務必考量所有變因,才能從製造商獲得最佳價值,同時確保 PCB 符合設計與性能需求。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......