客製化 PCB:設計與訂購專屬 PCB 的終極指南
1 分鐘
- 客製化 PCB 的類型
- 客製化 PCB 的優點有哪些?
- 客製化 PCB 的缺點有哪些?
- 如何設計您自己的客製化 PCB?
- 客製化 PCB 的疊構決策
- JLCPCB 的彩色客製化 PCB 服務
客製化 PCB(印刷電路板)是為了滿足特定需求或應用而設計的客製化電路板,這些需求是標準現成 PCB 無法滿足的。它們被廣泛應用於各種電子設備與系統中,作為安裝與連接電阻、電容、積體電路與連接器等電子元件的基板。客製化 PCB 有助於打造專業且創新的電子設備,並具備適應特定功能與性能需求的靈活性。
客製化 PCB 能透過快速且穩定的方式將新產品即時推向市場,從而釋放創新潛力。若需專業的客製化印刷電路板製造,您需要一家擁有尖端技術與專業知識的供應商,以提供可靠且高品質的客製化 PCB。這包括合適的設計與佈局工具、可自選的材料、從單層到多層的 PCB 製造能力、全自動化生產線、快速交貨與配送服務。JLCPCB 提供上述所有設施,並以全自動化生產線協助降低成本。
客製化 PCB 的類型
印刷電路板包含多種電路,設計用於執行單一或多重功能。每個產業都有獨特的需求,並伴隨著在生產過程中必須遵循的特定要求與規範。PCB 的主要類型包括單面、雙面、多層與柔性 PCB。PCB 製造商會使用不同類型的 PCB 來匹配各種產品。印刷電路板的類型包括:
單面 PCB
在單面 PCB 中,僅有一層板面具有導電材料,可在其上佈線。適當的電導體(如銅)用於覆蓋基板的一側。銅層上覆有防焊層,通常還會使用絲印層來標示板上的零件。此類型電路板的優點在於成本較低,因為元件僅安裝於板的一側。因此,這些板僅能安裝 SMT 元件。
雙面印刷電路板
與單面印刷電路板不同,雙面印刷電路板的兩個基板表面都覆有導電金屬層,元件與零件可安裝於兩側。透過導通孔與穿孔將兩層電氣連接。這是一種基本的 PCB 配置,能以低成本輕鬆製造。這些板可安裝穿孔與 SMT 元件。
多層印刷電路板
隨著電路複雜度增加,為節省空間,內層數量也隨之增加。多層印刷電路板相較於雙面印刷電路板可實現更多功能。多層 PCB 可達 20 層或更多。多層 PCB 廣泛應用於智慧裝置、手機與筆記型電腦中。
柔性印刷電路板
來自 jlcpcb 的柔性 PCB
柔性 PCB 或 FPC 使用柔性基板設計。與無法彎曲成所需形狀的硬質印刷電路板不同,柔性印刷電路板在這方面表現優異。它們因其柔性與成本效益,相較於硬質板具有顯著優勢。
客製化 PCB 的優點有哪些?
客製化 PCB 具有多項優點,使其成為專業與高效能電子應用的首選。客製化 PCB 允許進行美觀與功能上的提升,例如使用多種防焊顏色、品牌元素與其他特定設計特徵。以下為重點優點:
- 節省空間:可依空間需求自訂設計,允許使用複雜且密集的設計以節省空間。
- 自動化生產降低人力成本,並提高重複性、精度與品質。
- 易於維修:自行設計的電路板在損壞或元件燒毀時易於排查與維修。
客製化 PCB 也可整合獨特材料與層配置,提升耐用性、熱管理與整體可靠性。這對於航太、醫療設備與工業設備等高可靠性應用尤為關鍵。最終,客製化 PCB 透過實現針對特定應用與操作環境優化的創新設計方案,提供競爭優勢。
客製化 PCB 的缺點有哪些?
客製化 PCB 雖在設計彈性與優化方面具有顯著優勢,但也伴隨若干缺點。主要挑戰之一是成本增加,特別是對於小批量生產或原型,因為設計、設定與製造流程相較於標準現成 PCB 可能更昂貴。以下列出主要困難:
● 研發時間長。
- 多次修訂較為困難。
● 需要合適的工具與計算軟體。
PCB 中的錯誤難以識別與排查。
● PCB 技術變化迅速,兩年內 PCB 設計中的元件可能過時,維修或替換成本高昂。
客製化 PCB 也可能有較長的交期,因為它們需要更複雜的設計驗證與測試階段以確保功能性與可靠性。此外,對精確規格與詳細文件的需求可能導致設計與開發時間增加,進而可能造成專案時程延遲。
綜合其優缺點,客製化 PCB 非常適用於不常變動的高批量應用。一旦完成初始設計與模具,生產將非常具有成本效益,且可確保每片 PCB 完全一致。
如何設計您自己的客製化 PCB?
設計客製化 PCB 需要合適的線路圖與佈局工具。有些開源工具可離線使用,但可能不具備最新的封裝與線路圖符號支援。因此,可使用線上工具進行 PCB 設計。若要設計您的客製化 PCB,請依下列步驟操作:
1. 線路圖設計:線路圖繪製即為電路的圖形表示。線路圖以方塊圖形式包含佈線圖與元件資料。以下為基本線路圖供參考;可參考各元件資料手冊依特定需求修改電路。
2. 線路圖轉佈局:實際 PCB 連接與零件從線路圖匯入,放置後即可進行佈線。使用此線上工具可輕鬆建立單層至多層 PCB。以下為佈線後的 PCB 外觀:
3. DRC 檢查:完成 PCB 設計後,使用設計規則檢查(DRC)工具找出 PCB 中的錯誤。使用者可依需求自訂工具。
4. 取得 PCB Gerber 檔案:Gerber 檔案用於向製造商下單。這些檔案包含製造過程所需的所有關鍵資訊,如孔洞、導通孔、走線、層數與疊構。
客製化 PCB 的疊構決策
為客製化 PCB 選擇合適的疊構配置是設計過程中的關鍵決策,會影響電路板的效能、可製造性與成本。疊構指的是 PCB 中各層的安排,包括導電層數、基板材料類型,以及接地與電源層的位置。良好的疊構設計可透過降低電磁干擾(EMI)與訊號間串擾來改善訊號完整性,這對高速或高頻電路尤為重要。它亦有助於有效的熱管理,並可為電路板提供結構完整性。
諸如電路複雜度、控制阻抗需求,以及最終產品的物理限制等因素皆會影響疊構選擇。適當的疊構設計可確保 PCB 在滿足電氣、機械與熱性能標準的同時,優化成本與可製造性。以下為供參考的基本 PCB 疊構,可依使用者應用進行修改。
考量 EMI/EMC 的 6 層 PCB 基本疊構:
- 訊號層
- 接地層
- 訊號層
- 電源層
- 接地層
- 訊號層
考量 EMI/EMC 的 4 層 PCB 基本疊構(適用於音訊應用):
- 訊號層
- 接地層
- 接地層
- 訊號層
適用於嵌入式解決方案的 4 層 PCB 基本疊構
- 訊號層
- 接地層
- 電源層
- 訊號層
從 JLCPCB 訂購您的客製化 PCB
上傳:上傳您設計好的 Gerber 檔案,即可立即取得 PCB 報價。
選擇:依需求選擇基材、數量、板厚、PCB 顏色、絲印與表面處理。
將 PCB 加入購物車並下單。我們從下單到 PCB 打樣的流暢流程,讓您能夠反覆迭代、改進並準時收到 PCB。
可直接從製造商取得客製化 PCB 組裝服務。
PCB 組裝(PCBA)是將電子元件安裝並銲接至印刷電路板(PCB)上以形成功能性電子組件的過程。JLCPCB 提供穿孔技術(THT)與表面黏著技術(SMT)元件組裝。此項服務僅由專業公司提供,包含幾個關鍵步驟,例如在 PCB 上塗抹銲膏、使用貼片機放置元件,以及透過回流或波峰銲接技術將元件固定。其他流程如檢查、測試與品質控制,可確保組裝後 PCB 的可靠性與功能性。
使用專業 PCBA 服務的優點包括可使用先進設備與專業知識、更快的交貨時間,以及最終產品品質與一致性的提升。這些服務對於希望高效推出高品質電子產品的公司至關重要。專業 PCBA 服務可處理精密的元件組裝工作,使設計師與製造商能專注於開發與創新。
JLCPCB 的彩色客製化 PCB 服務
JLCPCB 提供「彩色客製化 PCB」服務,讓客戶可為其客製化 PCB 選擇多種防焊顏色。此服務提供傳統綠色防焊以外的選項,包括紅色、藍色、白色、黑色與黃色。設計師可透過選擇不同顏色提升產品美觀度,並使用顏色編碼區分不同類型的電路板或突顯電路的特定區域。
多種顏色選擇可滿足功能性與品牌需求,讓電子設計更具創意與個性化。JLCPCB 的服務確保這些彩色選項以具競爭力的價格提供,使業餘愛好者與專業人士都能輕鬆為其 PCB 增添個人化風格。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......