了解 PCB 報價與封裝工程
1 分鐘
- 什麼是 PCB 報價?
- 什麼是電子領域的封裝工程?
- 封裝工程在 PCB 製造中的角色
- PCB 製造中的封裝類型:
- 報價與封裝的關聯
- PCB 報價與封裝常見錯誤
- 工程師最佳實務
- 結論
在電子產品微型化的時代,每個人都需要更小的尺寸、更低的功耗和更高的效能。隨之縮小的還有「封裝」這個領域。早期電子產品裝在大箱子裡,元件不那麼脆弱,因此不需要高階包裝。但現在的小型元件需要優質的包裝,於是封裝也成了一門工程,確保包裝內的物品完好無損。兩個常被忽略但對產品成功上市至關重要的因素,就是 PCB 報價與封裝工程。本文將拆解 PCB 報價包含的內容、封裝工程的意義,以及兩者如何影響成本、可製造性與供應鏈效率。
什麼是 PCB 報價?
PCB 報價是由製造商根據電路板設計規格提供的詳細成本估算。它幫助工程師在量產前評估價格、交期與技術可行性。現在已有線上工具能自動計算。是的!以下是 影響 PCB 報價的關鍵參數:
報價類型:
- 裸板製造報價:僅針對 PCB 製造。
- 組裝報價:包含元件採購、貼裝與焊接。
- 一站式報價:從 PCB 製造、元件採購、組裝到測試的完整解決方案。
什麼是電子領域的封裝工程?
封裝工程是設計與優化物理結構的過程,為組裝後的 PCB 提供保護,確保在運輸、儲存與運作期間不受損。涵蓋元件級封裝(如 IC 封裝)與系統級封裝(如產品外殼與運輸箱)。在 PCB 與系統交付情境下,封裝工程包括:
- 確保 PCB 安全運輸不受損。
- 符合 ESD 保護標準。
- 便於高效貼裝與 SMT 製程。
- 設計符合成本效益的物流。
封裝工程在 PCB 製造中的角色
元件級封裝:
指 IC、電阻、電容等元件如何被封裝並安裝於 PCB。若訂購已組裝 PCB,則不需過多關注;但若單獨運送,這些元件最為脆弱,需額外保護如氣泡袋與軟性包裝。
PCB 封裝:
依應用與尺寸限制採用多種封裝技術:
- 常見方法如灌封(potting),以環氧樹脂包覆 PCB,防潮與機械衝擊。
- 共形塗層,使用丙烯酸等薄聚合物薄膜防塵防腐。
- 金屬或塑膠外殼,提供堅固防護與 EMI 遮蔽。
PCB 製造中的封裝類型:
為避免物理與靜電損傷,PCB 採用以下包裝:
- 抗靜電袋
- 真空封裝
- 泡棉或氣泡緩衝
- ESD 防靜電托盤與捲盤
- 乾燥包(用於濕敏元件)
適當包裝可避免彎腳、焊點裂開與潛在 ESD 損傷。
報價與封裝的關聯
報價時,用戶可選擇連板、整機組裝、全客製或 PCBA。根據訂單需求選擇包裝方式。例如僅運送 PCB 時,只需簡單真空袋裝箱;若為整機組裝或 PCBA,則需 ESD 保護,使用抗靜電真空氣泡袋,板間加緩衝,最終裝箱。連板可降低單板組裝成本,但增加治具費用。電子元件運輸需防潮材料。客製包裝增加成本,但確保安全交付。因此,設計者需提供準確的 BOM、元件封裝資訊與連板圖,以獲得精確報價。
PCB 報價與封裝常見錯誤
- Gerber 檔不完整:缺少層或鑽孔檔導致報價不準。從 PCB 設計工具匯出 Gerber 時,通常所有檔案會打包在內,但建議解壓縮後檢查。
- 單位或規格錯誤:毫米與 mil 混淆或遺漏公差。設計時常發生,mil 較精細,1 mm = 39.3 mil。
- 過度規格:使用昂貴材料,而平價替代品即可。過多層數或頻繁換層可能導致功能異常,設計應先最佳化。
- 忽略搬運需求:易碎 PCB 需額外保護或硬質載具。可透過在 PCB 四邊加 V-Cut 網格實現,通常在連板時提供。
- 忽略 MSL 等級:未考慮濕敏元件。
工程師最佳實務
採用 IPC-2221、IPC-7351 與 IPC-A-600 等標準,確保可製造性與品質。設計階段即讓製造商參與,避免昂貴重工。提供詳細文件:
- 含封裝類型的 BOM
- 組裝圖
- 外殼適配的 3D STEP 檔
- 明確公差與疊構
可透過 DFM(製造設計)與 DFA(組裝設計)避免生產障礙。
結論
設計與測試都是工程,PCB 報價與封裝正是最佳範例。光製作與匯出檔案還不夠;報價是使用者體驗的第一步,封裝與交付則是最後一步。JLCPCB 透過高階軟體支援與優質工程團隊,妥善完成所有環節。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......