為什麼特定檔案格式對於訂購 PCB 至關重要
2 分鐘
- PCB 檔案格式的重要性
- 廣泛採用的 PCB 檔案格式
- 什麼是 PCB Gerber 檔?
- 什麼是物料清單(BOM)?
- 什麼是 Centroid 檔?
- 其他檔案格式及其優缺點
- 將 PCB 檔案轉為 Gerber 格式的好處
- 結論
- 常見問題(FAQ)
訂購印刷電路板(PCB)時,必須提供精準且詳細的設計與規格資訊。若缺少正確的檔案格式,再出色的 PCB 設計也可能導致製造延遲、成本高昂的錯誤,甚至整批生產失敗。因此,特定的 PCB 檔案格式不可或缺。唯有具備完整的生產檔案組(包含線路圖、物料清單(BOM)、PCB 佈線與疊構資訊),製造才能順利進行。
PCB 檔案格式的重要性
為了讓 Allegro、Altium Designer、KiCAD、Eagle 等各種電子設計軟體能互通,業界發展出一套統一的檔案集合,稱為 Gerber。Gerber 檔案能在不依賴特定設計軟體的前提下,讓製造商讀懂 PCB 設計,因此學習並理解 Gerber 格式已成為今日極為重要的課題。主要原因有三:
標準化:PCB 檔案格式將設計資料的傳達方式標準化,確保製造商能以一致且全球通用的方式取得所需資訊,避免不同設計師使用不同軟體所帶來的混淆。實務上,標準化可將電子製造業的解讀錯誤降低逾 80%。
詳盡資訊: PCB 檔案內含電路板佈局的完整細節,包括元件擺放、電氣連線走線、疊構、鑽孔、防焊開窗、絲印圖例,甚至基準點。這些細節至關重要,因為銅線或鑽孔位置只要偏移 0.1 mm,整批板就可能報廢。
相容性: 不同的 PCB 設計軟體工具(如 Allegro、Altium Designer、KiCad、Eagle)會產生各自格式的檔案。製造商往往得面對來自不同客戶的數十種設計工具,因此標準格式可確保無縫相容,並大幅降低 CAM(電腦輔助製造)審核階段的錯誤機率。
廣泛採用的 PCB 檔案格式
僅需提供 CAD 光圈檔即可下單 PCB,內容涵蓋疊構層、鑽孔、防焊與絲印層。若需代工代料,則另備 BOM(物料清單)即可。
CAD 光圈檔:
格式為 RS-274X(Gerber x1)、Gerber x2、IPC-2581、ODB++。
BOM(物料清單):
常見格式有 TXT、PDF、CSV、XLSV,通常為 Excel 檔。
若要由製造商組裝 PCB,還需提供 Centroid 資料檔,以便對方快速編程貼片機。
Centroid 檔:
格式同樣多為 TXT、PDF、CSV、XLSV 或 Excel,亦稱 CPL(Component Placement)或 PNP(Pick-And-Place)檔。
以下列出設計師線上訂板時最常採用的檔案格式,並說明各檔案內容。首先介紹:
1. 什麼是 PCB Gerber 檔?
2. 什麼是物料清單(BOM)?
3. 什麼是 Centroid 檔?
什麼是 PCB Gerber 檔?
PCB Gerber 檔是向製造商傳達印刷電路板佈局細節的通用「語言」,又稱「底片繪圖」,可將數位設計轉換為每一實體層的精確向量資料。Gerber 檔包含銅線、防焊開窗、絲印、錫膏層等資料,基本上就是告訴工廠該在哪裡蝕刻銅箔、上防焊、印字與鑽孔。
如上圖所示,Gerber 檔涵蓋每一層的銅線、防焊、絲印與鑽孔資料,是精準生產 PCB 的關鍵,可確保設計規格被正確理解。它們用於製作光罩,是 PCB 製程中不可或缺的一環。若想了解如何從這些檔案製造出 PCB,可參考 JLCPCB 發布的詳細製程指南。
標準 Gerber 格式種類
PCB 設計中主要使用兩種標準 Gerber 格式:
1. RS-274D:較舊且基礎的格式,需額外提供光圈檔來定義各特徵的形狀與尺寸,使用不便且易出錯。隨著電子產品需求快速演進,RS-274D 已逐步被淘汰,並衍生出改良版 RS-274X。
2. RS-274X:延伸 Gerber 格式,為業界通用標準,已內嵌光圈定義並支援多層,提供詳盡且完整的 PCB 設計,是目前首選格式。
99% 的 PCB CAD 軟體皆可將設計轉為 Gerber 檔,無論 RS-274D 或 RS-274X。
鑽孔檔通常不屬於 Gerber 格式,但同樣必須提供。鑽孔檔多為 Excellon NC 格式,用於指示鑽孔位置。產生鑽孔檔常為獨立步驟,缺鑽孔檔是最常見的訂單問題之一,因此當製造商要求 Gerber 時,請習慣同時匯出鑽孔檔,並將兩者打包成單一壓縮檔(JLCPCB 支援 .rar 或 .zip)。在 EasyEDA 等線上工具中,Gerber 與鑽孔檔會一起產生,如上圖所示。
什麼是物料清單(BOM)?
物料清單是製造產品或組件所需的原材料清單。在 JLCPCB 一站式 PCB 組裝服務中,BOM 檔包含所有應由JLCPCB採購並焊接於板上的零件。BOM 應於 PCB 設計階段建立並維護,以提高最終準確度。
JLCPCB 創新報價平台可讀取 BOM 並與大型代理商匹配料號,數秒內完成報價。為達此速度,BOM 須依 JLCPCB 格式整理,如上圖所示,必須包含製造商料號、位號與用量。典型的 JLCPCB BOM 應為 .xls、.xlsx 或 .csv 格式,並包含:
</p4, 16, 26);">
1. 元件料號:各零件的製造商唯一識別碼。
2. 描述:簡述各元件,如電阻、電容、IC 等。
3. 用量:所需數量。
4. 參考位號:標示元件在 PCB 上的位置(如 R1、C2、U3)。
5. 製造商資訊:零件採購來源。
若不想由 JLCPCB 焊接某零件,請自 BOM 移除或在「客供」欄標註「DNP」。BOM 對採購、組裝及確保成品符合設計規格至關重要。
什麼是 Centroid 檔?
Centroid 是專為組裝而生的檔案,可快速編程貼片機,又稱 Pick-N-Place、XY 資料或 CPL(Component Placement)檔。部分 CAD 工具會自動產生,部分則需手動調整後再輸出。Centroid 檔描述所有表面貼裝零件的位置與方向,包含位號、X/Y 座標、旋轉角度及板面(Top 或 Bottom)。通孔零件亦會列出,便於工程師進行 DFA 審查並設定貼片機。典型的 JLCPCB Centroid 檔應為 .xls、.xlsx 或 .csv 格式,並包含:
1. 位號:識別零件的參考位號(RefDes)。與 BOM 不同,每個位號須獨立一行並含座標。
2. XY 座標:零件位置。X 與 Y 應分欄,並盡量以零件中心為原點。
3. 旋轉值:元件放置角度(0–360°),僅供參考,實際可能需調整。
部分軟體因通孔零件不由貼片機放置,故不將其列入 Centroid,而由人工焊接。
其他檔案格式及其優缺點
另有兩種知名的 PCB 檔案格式(IPC-2581 與 ODB++),有別於 Gerber,各有優劣:
IPC-2581 檔案格式:
IPC-2581 是由 IPC(國際電子工業聯接協會)制定的開放式、供應商中立、XML 基底之產業標準。其目的在於以單一、統一的格式共享 PCB 設計資訊,簡化從設計到製造的轉移流程。
主要特色
資料完整:包含設計資料(走線、焊墊、過孔、 疊構)、元件資料(位號、料號、座標)、網表與鑽孔資料。
XML 基底:人類可讀且易於機器解析,提升彈性與可擴充性。
雙向溝通:便於設計端與製造端往返資料與回饋,優化整體流程。
支援先進技術:支援 HDI、軟硬結合板與嵌入式元件等先進製程。
ODB++ 檔案格式:
ODB++ 由 Valor(現屬 Mentor Graphics)開發,旨在將所有必要資訊整合至單一、階層化的檔案或資料集。以下為其詳細介紹:
主要特色:
資料整合完整:包含設計資料、網表、元件資訊、鑽孔資料、組裝資料、製程資料與測試資料。
單一檔案:將所有 PCB 設計與製造資料打包成單一檔案,簡化管理並降低多檔作業的錯誤風險。
將 PCB 檔案轉為 Gerber 格式的好處
將 PCB 檔案轉為 Gerber 與鑽孔檔,可讓製造更順利。然而許多工程師未在送廠前完成轉換,而是直接提供原生檔案。由於電子工程師與 PCB 工程師對設計的理解可能不同,製造商轉出的 Gerber 可能與您的期待有落差。
舉例:
若您送出的是 PCB 源檔而非 Gerber,特殊需求(如元件名顯示、批號)與絲印設定可能被鎖定,僅製造商可修改。自行轉出 Gerber 即可避免此類問題。
結論
特定的 PCB 檔案格式對於下單至關重要,能標準化資料傳遞、提供詳盡資訊並確保相容。正確使用 Gerber RS-274X、結構完整的 BOM 與精準的 Centroid 檔,設計師與製造商即可每次都能準確、高效且無錯誤地完成 PCB 生產。
常見問題(FAQ)
Q:下單 PCB 建議使用哪種 Gerber 格式?
RS-274X(延伸 Gerber)為業界唯一標準且強烈建議的格式。RS-274D 已過時,不再支援。
Q:鑽孔檔是 Gerber 檔的一部分嗎?
不是。鑽孔檔(Excellon NC 格式)為獨立但必要檔案。缺鑽孔檔是最常見的訂單問題之一,請務必與 Gerber 一起壓縮上傳。
Q:BOM 檔需要哪些欄位?
至少需:位號(Designator)、描述/註解、用量、製造商料號(建議提供 LCSC 料號以加速報價)。
Q:可以送原生 CAD 檔而不轉 Gerber 嗎?
不行。請一律轉出 Gerber + 鑽孔檔。原生 CAD 檔可能導致特殊需求被誤解,並失去設計掌控權。
持續學習
緊湊型電子產品軟性 PCB 製造商採購指南
為緊湊型電子產品選擇軟性 PCB 製造商時,除了考慮其最大線路密度、最大疊層厚度、最大彎曲半徑及補強板厚度外,也應確認製造商是否經常生產此類產品。若設計完全依賴製造商的最佳製程極限,生產良率及/或尺寸公差可能會非常緊繃,亦可能影響長期可靠性;這在空間有限且可能需要反覆彎折的緊湊型裝置中尤其重要。 本指南將介紹緊湊型電子裝置如何影響軟性 PCB 架構、疊層設計及彎曲半徑選擇。你亦會了解高密度、薄型及需要反覆彎折的電路應採用哪些設計規則與材料、小型軟性 PCB 的製造流程(包括成本),以及為專案評估軟性 PCB 製造商時應檢查、詢問及提交哪些資料。 圖: 薄型軟性電路板繞過緊湊外殼內的電池、相機及模組進行折疊 為什麼緊湊型電子產品需要專業的軟性 PCB 製造 緊湊型電子產品需要軟性 PCB 製造,是因為軟性電路可取代線纜及連接器、進行三維折疊,並安裝於無法容納平面硬式電路板的外殼中。這些優勢有賴薄型材料及微小特徵,而不同製造商能否以量產良率製作這些結構,也各有差異。 取代線束、連接器及硬式互連 軟性電路是一種薄型單體層壓元件,內含多條導體,可改變小型裝置的互連設計需求: 減少佔用空間:一條軟性電路尾端......
焊錫線選擇指南:有鉛、無鉛、助焊劑與線徑怎麼選
「Solder(焊錫)」一詞源自中古英語 soudur,而 soudur 又源自拉丁文 solidare,意為「使其牢固」。焊錫是一種可熔合金(也就是熔點較低的合金),用來將金屬工件接合在一起。焊錫是一種可將管件或電線等物體永久接合的材料。在水管產業中,焊接的主要用途是建立不漏水的連接;而在電子產業中,焊接則用來連接電線與電路元件。焊接是電子領域中的重要技能,可以建立牢固的電氣連接並確保元件可靠組裝。然而,焊接專案能否成功,很大程度取決於所使用的焊錫線種類。選擇合適的焊錫線可以確保焊點牢固、減少缺陷,並提升專案的整體品質。 焊錫是一種金屬或金屬合金,過去通常由不同比例的鉛與錫組成。如今,為了符合《安全飲用水法》對飲用水系統中鉛含量的限制,也已有無鉛焊錫可供選擇。本指南將介紹針對不同應用選擇焊錫線時需要考慮的因素,無論您是電子愛好者還是專業人員都適用。如果想進一步了解 PCB 以及其製造方式,請參考我們的PCB 蝕刻製程詳細指南。 什麼是焊錫線? 焊錫線是一種可熔金屬合金,透過熔化後形成導電接合,用來連接電子元件。焊錫會形成電子裝置中的關鍵連接,確保裝置的功能與可靠度。各種類型的焊錫就像連接組織一樣......
打造成功:為業餘愛好者選擇合適的 PCB 製造商
作為 PCB 愛好者或工程師,找到可靠且專業的 PCB 製造商對於確保專案成功至關重要。合適的 PCB 製造商能為您提供寶貴的指導、先進製造技術的管道,以及在充滿活力的 PCB 設計與製造領域中脫穎而出所需的支援。在本文中,我們將探討選擇 PCB 製造商時要考慮的關鍵特徵,重點關注專業指導、客製化選項、品質與可靠性、協作與支援,以及與 JLCPCB 合作的好處。 為愛好者提供專業指導 一家信譽良好的 PCB 製造商了解愛好者的獨特需求,並提供針對其專案量身定制的專業指導。他們經驗豐富的專家團隊可以在設計最佳化、元件選擇和可製造性方面提供寶貴的指導。藉助他們的專業知識,您可以確保您的 PCB 設計符合業界標準並完美運行。例如,如果您正在進行一個涉及高速訊號佈線的專案,提供專業指導的 PCB 製造商可以引導您完成設計過程,幫助您避開常見的陷阱並實現最佳訊號完整性。這種程度的指導和支援對於確保專案成功至關重要。 全面的服務範圍 在選擇 PCB 製造商時,考量他們提供的服務範圍非常重要。尋找能夠提供客製化選項以適應各種層數、尺寸、材料和表面處理的製造商。這種程度的客製化能確保您的 PCB 完全符合您的設計......
無鉛焊錫與含鉛焊錫:真正的差異是什麼?
銲料 被大多數電子設備用來將元件連接到 PCB。銲接的過程是,當銲料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以在焊墊或導線之間。銲接不像焊接,我們可以透過稍微再次加熱來連接兩個接點。雖然在進行銲接步驟後需要進行固化與冷卻,但如果在冷卻步驟中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種銲料: ● 含鉛銲料 ● 無鉛銲料 銲料的經典成分是錫與鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於對健康與環境的關注日益增加,產業已大幅轉向不再使用含鉛銲料,而含鉛銲料曾是標準。在本文中,我們將了解為何無鉛銲料已超越含鉛銲料。我們將討論成分差異、熔點與法規標準。 什麼是含鉛銲料? 含鉛銲料是一種含有鉛與錫的銲料合金。含鉛銲料通常被稱為 63/37,這是錫與鉛的比例,意思是它含有 63% 的錫與 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛銲料?為什麼它如此受歡迎?答案是因為它的熔點低,約為 185°C。這種銲料曾是標準的原因有很多: 冷卻與固化: 含鉛銲料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點龜裂的可能性,也不會有乾焊的問題。 潤濕接點: 潤濕接點的意思是讓兩條即將銲接的導線更有效率,也就是增加它們的黏著性。使用這種銲料在潤濕接......
PCB 供應商在電子產業中的重要性
簡介: 印刷電路板(PCB)幾乎存在於所有電子設備中,是現代電子產品的骨幹。它們提供機械支撐與電氣連接,使複雜系統得以運作。特別是在大規模製造方面,選擇正確的 PCB 供應商對於確保電路板的性能、耐用度與成本效益至關重要。本文將說明 PCB 供應商的角色、選擇供應商時應考量的標準,以及他們如何支援多種產業。 什麼是 PCB 供應商? PCB 供應商專門提供符合專案或企業特定需求的高品質印刷電路板。他們直接與製造商、設計師與工程師合作,提供能滿足各產業在設計、材料與性能要求的電路板。他們的職責不僅止於供貨,還需確保生產進度達標、遵循嚴格的品質標準,並在需要時提供技術支援。 PCB 的類型包括單層、多層、硬板、軟板與混合板等;可靠的供應商必須能在保持一致性與效率的前提下,製造這些不同類型的電路板。 供應商提供的 PCB 類型 ⦁ 單層 PCB: 這是最簡單的印刷電路板,僅含一層導電材料。廣泛用於計算機、電源供應器與照明系統等基礎電子產品。單層 PCB 價格低廉且易於製造,適合大量生產。 ⦁ 多層 PCB: 多層 PCB 由多層導電材料與絕緣層交替堆疊而成,可容納更複雜的電路,常見於電信設備、航太系統與......
PCB 安裝技術、方法與最佳實踐
簡介 在電子產業中,PCB 安裝是一項基礎製程,直接影響電子設備的組裝與功能。PCB Mounting 指的是將電子元件固定到印刷電路板(PCB)上的方法,是確保設備可靠性與性能的關鍵環節。隨著技術進步,PCB 安裝技術不斷演變,使設計更加高效且緊湊。 PCB 安裝技術 PCB 安裝技術對於將元件穩固地固定於 PCB 至關重要。兩種主要方法為表面貼裝技術(SMT)與穿孔安裝。每種方法各有獨特優勢與應用場合。 表面貼裝技術(SMT): 表面貼裝技術(SMT)是普遍採用的 PCB 安裝技術,元件直接貼附於 PCB 表面。SMT 以支援更小、更輕的元件著稱,有助於實現更緊湊、高效的設計。SMT 的主要優點包括: 1. 提高元件密度: SMT 可在 PCB 上實現更高元件密度,在更小面積內發揮最大功能,對空間有限的現代電子產品尤其重要。 2. 提升電氣性能: SMT 提供更短的電氣路徑,降低電感與電阻,從而提升電路性能。 3. 相容自動化組裝: SMT 適合自動化組裝流程,可簡化生產並降低人工成本。自動化設備能快速且精準地放置與焊接 SMT 元件。 4. 可靠性: SMT 元件因表面貼附而較不受機械應力影......