線上製作 PCB:PCB 設計全方位指南
1 分鐘
- 1. 了解線上 PCB 設計
- 2. 什麼是線上 PCB 設計?
- 3. 線上製作 PCB 的優點
- 4. 線上製作 PCB 的步驟
- 5. 繪製電路圖
- 6. 執行設計規則檢查(DRC)
- 8. 線上製作 PCB 的最佳實務
- 結論
在今日步調快速的科技環境中,線上製作 PCB 的能力已經改變了工程師與愛好者打造電子產品的方式。幾乎所有電子產品都包含印刷電路板(PCB),因為它們能將電路固定在一起並使其正常運作。如果你打算在家裡或辦公室開始製作自己的 PCB,本文將帶你了解線上 PCB 設計的技巧、優點與可用資源。
1. 了解線上 PCB 設計
與傳統方法相比,線上製作 PCB 具有許多優勢。只要點擊幾下,你就能使用先進的設計工具、與他人協作,並立即獲得意見回饋。
2. 什麼是線上 PCB 設計?
「線上 PCB 製作」網站讓使用者能透過網頁瀏覽器設計自己的電路板。大多數工具都提供直覺的介面,讓創作者可以將元件拖放到虛擬板子上。由於這些技術架構在雲端,團隊成員無論身在何處都能輕鬆協作。
3. 線上製作 PCB 的優點
易於取得:只要有網路連線,設計師就能隨時隨地進行專案。
成本效益:許多線上 PCB 設計工具提供免費版本或低廉的訂閱方案,專業人士與初學者都能使用。
快速原型:許多線上服務可直接製造,讓使用者能快速製作原型並下單。
協作功能:使用者可輕鬆與客戶或團隊成員分享專案,以獲得意見並進行修改。
4. 線上製作 PCB 的步驟
選擇合適的線上 PCB 設計工具:開始製作 PCB 前,挑選合適的設計工具非常重要。以下是一些知名的線上平台:
EasyEDA:結合 PCB 佈局與電路圖設計,操作簡單,也提供商品現場修正服務。
Tinkercad:對初學者而言,Tinkercad 提供基礎的設計與 PCB 模擬功能,相當實用。
CircuitMaker:CircuitMaker 是社群驅動的平台,具備專業 PCB 製作的高階功能與協作方式。
5. 繪製電路圖
開始設計 PCB 時,先用電路圖清楚呈現電路的零件與連接。大多數線上設計工具都提供豐富的零件庫,可快速加入專案。進入下一步前,請再次檢查連接以避免錯誤。
設計 PCB 佈局:完成電路圖後,下一步是製作 PCB 佈局。這包括將零件擺放在板子上、確保設計符合尺寸規範,並在零件之間佈線。請確實做到以下幾點:
保持零件靠近:將經常連接的零件就近擺放,以縮短走線長度並降低串擾。
多層管理:複雜設計請使用多層板,確保走線正確並降低短路風險。
6. 執行設計規則檢查(DRC)
完成設計前,請執行設計規則檢查(DRC)以找出任何問題,例如走線重疊或焊盤尺寸錯誤。大多數線上 PCB 設計工具都提供此功能,協助確保設計符合業界標準。
匯出並下單製作 PCB:確認設計無誤後,即可下載所需檔案(通常為 Gerber 檔)並送至 PCB 製造商。許多線上平台可直接購買原型,簡化整個流程。
7. 線上製作 PCB 的應用
不同產業可將線上 PCB 製作運用於多種用途:
消費性電子產品:
線上製作 PCB 的能力已改變消費性裝置的開發方式。從智慧型手機到穿戴式裝置,設計師都能快速製作原型並修改設計,確保最終產品如消費者所期待地正常運作且可靠。
機器人:
透過線上 PCB 製作工具,機器人應用可輕鬆快速取得 PCB。設計師可製作能驅動馬達、感測器及其他零件的客製化 PCB,使複雜機器人系統的開發成為可能。
醫療設備:
在醫療領域,精準與可靠至關重要。工程師可透過線上製作 PCB,開發符合嚴格法規標準的電路板,並快速製作新醫療解決方案的原型。
物聯網裝置:
隨著物聯網(IoT)興起,線上製作 PCB 變得更加重要。設計師可製作體積小、效率高且具備連線功能的 PCB,確保智慧裝置順暢運作。
8. 線上製作 PCB 的最佳實務
為了讓 PCB 設計流程發揮最大效益,請考慮以下最佳實務:
從明確的設計簡報開始:
開始規劃前,先將專案所需的尺寸、外形與性能規格等細節全部記錄下來。沒有明確的設計簡報,就別急著做決定,它會幫助你保持專案正軌。
善用設計範本:
為了加快設計流程,許多線上 PCB 設計工具都提供範本。使用這些範本可節省時間,並確保設計符合業界標準。
保留文件紀錄:
將設計決策、零件選擇與設計過程中的任何變更都記錄下來。這些資料對於日後除錯與修改將非常有價值。
參與社群回饋:
善用與 PCB 設計相關的線上社群與論壇。與他人合作可能帶來新想法與觀點,進而提升最終產品品質。
為 PCB 選擇合適的電子零件:
選擇正確的電子零件對於確保 PCB 設計的功能與可靠度至關重要。以下為幾項重要考量:
零件規格:
務必確認每個零件的電壓、電流與容差值符合電路需求。注重這些細節可避免日後發生問題。
環境考量:
考量 PCB 運作時的溫度、濕度及灰塵等環境因素。選擇能承受這些條件的零件,才能確保長期可靠。
供貨與成本:
在零件可靠度、取得難易與成本之間取得平衡。若要大量生產,應尋找高效且成本合理的款式。
結論
線上製作 PCB 的能力已大幅改變電子設計,讓工程師與業餘愛好者都能更輕鬆、更快速地實現構想。只要使用合適的線上工具並遵循最佳實務,你就能製作出符合需求、並能在各種應用中激發創新的客製化 PCB。即使科技不斷演進,線上 PCB 製作仍將是開發尖端電子產品的關鍵環節。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......