選擇合適的 PCB 形狀
1 分鐘
- 矩形 PCB:經典之選
- 圓形 PCB:緊湊設計的最佳解
- 三角形 PCB:精準與空間效率
- 不規則 PCB:為特定應用量身打造
- 其他 PCB 形狀:專業應用
- 結論
為 PCB 選擇合適的外形是至關重要的決策,會大幅影響電子裝置的整體效能、可製造性與美觀。雖然矩形 PCB 最常見且用途廣泛,但還有各種其他形狀能在特定應用中提供獨特優勢。在這份全面指南中,我們將探討不同的 PCB 形狀,為每種形狀提供範例,並展示它們如何優化設計與功能。透過了解 PCB 外形的重要性並參考具體範例,您就能做出明智決策,提升電子系統的表現。
矩形 PCB:經典之選
矩形 PCB 是歷經考驗的可靠選擇,廣泛應用於各行各業。其矩形外形簡單、易於製造,且與標準製程相容。這種形狀可讓元件高效擺放、訊號走線簡單,並能與標準外殼整合。例如,高階筆電通常採用矩形 PCB,以最大化內部空間利用率。矩形設計讓處理器、記憶體、儲存裝置及其他元件得以緊湊排列,造就輕巧而強大的運算裝置。
圓形 PCB:緊湊設計的最佳解
圓形 PCB 在空間有限或追求獨特外觀的應用中特別有利。圓形無尖角,可減少應力集中點,提升機械可靠性。智慧手錶、健身追蹤器與小型醫療裝置常見圓形 PCB。舉例來說,採用圓形外觀的健身追蹤器 PCB,能在手腕上最佳化空間利用,同時提供吸引人且符合人體工學的造型。圓形設計讓感測器、電池與顯示模組得以高效擺放,打造舒適且功能完善的穿戴裝置。
三角形 PCB:精準與空間效率
三角形 PCB 因能最佳化空間利用並提供獨特設計美感而日益受到歡迎。其外形可精準擺放元件,並高效利用板面積,特別適合需要最大化空間效率的應用。例如,採用三角形 PCB 的 LED 照明應用,可精確定位 LED 模組,提升照明效能與能源效率。此外,三角形設計能無縫整合至燈具或建築結構中,強化整體設計感。
不規則 PCB:為特定應用量身打造
不規則 PCB 為滿足特殊應用需求而客製化,其外形依特定外殼、裝置輪廓或複雜機構限制而設計。這種形狀提供設計彈性與多樣性,讓功能與美觀同時最佳化。舉例來說,在汽車電子中,常利用不規則 PCB 配合儀表板的有限空間。不規則外形讓資訊娛樂系統、空調控制模組與儀表組得以無縫整合,確保介面一致且視覺美觀。
其他 PCB 形狀:專業應用
除了矩形、圓形、三角形與不規則形,還有其他專業 PCB 外形可滿足特定應用需求。
例如,六角形 PCB 用於天線陣列等需要特定幾何排列的應用。六角形可精確擺放天線元件,達到最佳訊號收發效果。同樣地,曲面 PCB 應用於曲面電視或車用顯示器等具曲面的產品,其彎曲外形確保完美貼合,提升視覺體驗。此外,星形 PCB 用於需要中央樞紐與多分支的應用,如馬達控制器或機器人系統,星形設計利於訊號與電源的高效走線與分配。
結論
選擇正確的 PCB 外形是優化電子裝置設計、功能與可製造性的關鍵步驟。透過探索矩形、圓形、三角形、不規則及專業形狀,設計師可依特定應用需求量身打造 PCB。本指南深入介紹了每種外形,並以範例展示其優化設計與功能的能力。在製造各種外形的 PCB時,JLCPCB 具備專業知識、能力與資源,能將您獨特的 PCB 設計化為現實。與 JLCPCB 合作,可確保最佳化 PCB 外形的成功實現,充分釋放電子系統的潛力。
持續學習
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......
仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。 SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。 圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式 其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。 注意事項 SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。 一、三類典型錯誤訊息速查 錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為......
EasyEDA Pro 與 KiCad:GPT-6 Astra PCB 設計比較
重點摘要 比較對象:同一個 TPA3116D2 立體聲擴大機專案的兩個版本,分別由 GPT-6 Astra 在不同的 EDA 工具中建立。比較重點在於交付專案之後,您實際上能夠如何使用與修改它。 接地覆銅:EasyEDA Pro 專案將接地覆銅儲存為 28 個固定填充區域;KiCad 專案則保留兩個原生覆銅區域,可在佈局變更後自動重新填充。 驗證:KiCad 最初回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位與未連接定義解決,沒有增加額外的規則排除項目。 兩個專案都尚未證實的事項:兩個專案均通過各自設定的軟體檢查,但兩片電路板都尚未製造、組裝、進行電氣測試,或經過正式的 DFM 審查。 當 AI 代理替您建立專案時,EasyEDA Pro 與 KiCad 的比較重點也會改變。此時,比較的不只是哪款工具擁有更好的編輯器、佈線器或操作介面,還包括代理最終交付的專案品質。 原理圖可能正確、電路板可能已完成佈線,設計檢查也可能全部通過。然而,下一次修改時,仍可能暴露出封裝元件庫、元件關聯、覆銅區域或專案可攜性方面的問題。 為了探討這些差異,我們使用 GPT-6 Astra 製作了兩次相同的 TP......