裸 PCB 品質解析:滿足關鍵應用的可靠度要求
2 分鐘
- 了解裸 PCB 的本質
- 未組裝電路板的關鍵生產品質指標
- 裸板測試的關鍵作用
- JLCPCB 如何確保零缺陷的裸 PCB 製造
- 裸 PCB 常見問題
- 結論
重點摘要
- 及早發現缺陷:在裸板階段發現問題,損失通常僅限於 PCB 本身,可避免後續浪費元件及增加返工成本。
- 萬用洞洞板的風險:萬用洞洞板(Zero PCB)缺乏參考平面與金屬化孔,在 10–20 MHz 以上可能出現訊號雜訊,且容易發生焊墊剝離。
- 關鍵材料規格:可靠度取決於孔壁銅厚(20–25 µm),以及 Tg、Td 與 CTI 等級是否符合實際使用環境。
- 表面處理與保存期限:HASL 與 ENIG 的保存期限約為 12 個月,OSP、化學沉銀與化學沉錫則約為 6 個月。
- 完整檢測:AOI 可發現可見的形狀缺陷,而依據網表進行的電氣測試,則能驗證實際電路的連接關係。
裸 PCB 階段,是在製造缺陷演變成昂貴的組裝故障之前,發現問題的最後機會。在這個階段修正小缺陷,可能只需付出一片電路板的成本。一旦元件已經焊接,相同的缺陷就可能造成元件浪費、需要返工,並延誤製作進度。因此,在開始元件組裝之前,這個製造流程的最後檢查關卡值得您仔細關注。銅厚、基材特性、表面處理與電氣測試,共同決定成品電路板能否順利組裝,以及能否在整個使用壽命期間持續正常運作。
透過本指南,您將了解:
- 什麼是裸 PCB,以及它在製板與組裝流程之間的位置。
- 為什麼萬用洞洞板不能取代專用 PCB,以及它的適用限制。
- 可透過具體數值核對的銅重、基材 Tg、Td 與 CTI 規格。
- 各種表面處理的膜層厚度與保存期限。
- 裸板測試如何找出肉眼無法發現的開路與短路。
- AOI 能檢出什麼、電氣測試能檢出什麼,以及兩者都無法檢出的問題。
了解裸 PCB 的本質
想像一座城市:道路與交叉路口已經完工,但車流尚未進入。裸 PCB 就像這樣,銅線路、孔洞與保護塗層都已完成,但尚未裝上承載電流的元件。組裝流程會加入這些零件,讓設計中的電路開始運作。
什麼是裸 PCB?它在產品開發中扮演什麼角色?
裸 PCB 是已完成製造、但尚未組裝任何元件的電路板。工廠已經製作好導電路徑與保護層,後續再由您或組裝產線裝上零件。
拆解其結構後,可以看到六項製造成果:
- 基材:通常為 FR-4,由編織玻璃纖維布含浸環氧樹脂,再經固化形成堅硬結構。
- 蝕刻銅線路:位於外表面,以及埋藏在板內的各個內層。
- 金屬化通孔:透過孔壁銅層,將訊號從電路板的一側傳遞至另一側。
- 防焊層:覆蓋在焊墊以外的區域,避免焊錫附著於不需要焊接的位置。
- 絲印層:通常以白色文字與圖形印上元件位號及極性標記。
- 表面處理層:覆蓋在裸露銅面上的薄保護層。
這個交接點代表製板流程結束、組裝流程開始,也是您最後一個成本較低的檢查機會。一片雙層裸板的成本可能只需 2 美元。
裸板與萬用洞洞板比較:從洞洞板原型邁向專用 PCB
萬用洞洞板(Zero PCB)並不是您設計的空白版本,而是一種完全不含特定電路設計的通用電路板:板上以 2.54 mm(100 mil)間距排列獨立孔洞,每個孔洞周圍都有一圈銅焊墊。它也稱為洞洞板(Perfboard)或點陣板(Dot Matrix Board)。
它缺少三項要素,而每一項都會帶來實際問題:
-
沒有金屬化通孔:銅箔僅黏合在焊墊的一側。反覆進行焊接操作後,黏著劑可能軟化,導致焊墊隨元件一起被拉起。
-
沒有防焊層或絲印:焊墊處於裸露狀態,間距較近的焊點更容易發生橋接;沒有標記,也就無法直接辨識元件或孔位。
-
沒有銅線路連接:所有連接都必須使用導線完成,而導線本身具有電阻、電感等特性。
以具體數值說明:例如,一段長 50 mm(2 吋)的 30 AWG 導線,電感約為 60 nH。如果電流在 2 ns 內變化 20 mA,這段電感就可能在電源軌上產生約 0.6 V 的雜訊。對於 3.3 V 電路板而言,這會大幅壓縮邏輯雜訊容限。如果 PCB 走線位於接地平面上方,電感可降低至約 15–25 nH;使用電源平面,則可進一步將電感降低至 1 nH 以下。
因此,萬用洞洞板在以下四種情況下便不再適用:
-
頻率高於約 10–20 MHz:缺乏參考平面,也沒有阻抗控制。
-
元件腳距小於 1.27 mm(50 mil):因為板上的孔距固定為 2.54 mm(100 mil)。
-
電流超過 1–2 A:電流流經的是手工焊點,而不是大面積覆銅。
-
製作數量超過一片:每片都需要花費數小時,而且難以確保兩片完全一致。
條狀洞洞板(Stripboard),也稱為 Veroboard,則介於兩者之間。連續銅條可減少部分導線連接,但仍沒有金屬化孔、防焊層與參考平面。您也可參閱我們的 PCB 設計規則指南。
未組裝電路板的關鍵生產品質指標
僅靠外觀,無法確認裸板品質。兩片電路板可能看起來完全相同,但在銅箔厚度、樹脂品質或塗層厚度上卻相差一倍,而每一項差異都會影響正常使用期間的可靠度。
基材完整性、銅重與層間附著力
首先應檢查銅重,這是最常被誤解的數值。1 盎司銅重,是指將 1 盎司的銅均勻分布於 1 平方英尺面積上,對應厚度為 35 µm(1.4 mil)。0.5 盎司對應 17.5 µm(0.7 mil),2 盎司則為 70 µm(2.8 mil)。外層製程通常先使用較薄的銅箔,再透過電鍍加厚,因此「外層 1 oz」指的是成品銅厚,而非初始銅厚。另一個值得核對的數值是孔內銅厚:IPC-6012 對 Class 2 金屬化孔壁的平均銅厚要求為 20 µm(0.8 mil),Class 3 則為 25 µm(1 mil)。
三個基材數值,能幫助您判斷基材可承受的條件:
- Tg,玻璃轉移溫度:超過這個溫度後,樹脂會軟化,並在板厚方向以高出數倍的速率膨脹,對孔壁銅層產生拉扯。標準 FR-4 的 Tg 約為 130–140 °C,高 Tg 材料則約為 170–180 °C。最高工作溫度應維持在 Tg 以下 20–30 °C;您可進一步了解如何選擇 PCB 的 Tg 值。
- Td,分解溫度:指樹脂質量減少 5% 時的溫度。無鉛回焊的峰值溫度約為 245–260 °C,因此需要經歷兩次或三次回焊的電路板,應要求 Td 達到 340 °C 或以上。
- CTI,相比漏電起痕指數:表示材料表面在承受 50 滴污染液體、尚未形成燒蝕碳化導電路徑前,可耐受的電壓。標準 FR-4 約為 175–250 V,高 CTI 等級則可達 600 V,因此較低的 CTI 會使市電電路需要更大的爬電距離。
層間附著力則是 IPC-A-600 發揮作用的地方。白點(Measling)是樹脂與玻璃纖維編織結構分離後形成的白色斑點;龜裂(Crazing)則是類似現象連接成線狀;分層(Delamination)是完整的層間分離,外觀可能呈現鼓泡。三者的判定,都會考量它們使導體間距縮減的程度。Tg 告訴您電路板在使用時能承受什麼條件,Td 則告訴您它在回焊爐內能承受什麼條件。
可焊性與保護性表面塗層的均勻性
裸露銅面會立即開始氧化,而焊料無法可靠地潤濕氧化層。表面處理透過阻隔氧氣來保護各個焊墊。評估表面處理時,除了膜層厚度,也應同樣重視整片拼板上的覆蓋均勻性。
| 表面處理 | 典型膜層厚度 | 保存期限 | 膜層過薄或不均勻時的表現 |
|---|---|---|---|
| HASL,有鉛與無鉛 | 有鉛:2.5–7.5 µm;無鉛:1.25–2.5 µm | 約 12 個月 | 焊墊表面隆起,導致細間距元件無法平整貼合,容易晃動。 |
| ENIG | 鎳層:3–6 µm(120–240 微吋);金層:0.05–0.125 µm(2–5 微吋) | 12 個月或以上 | 過薄金層中的針孔,會讓下方鎳層氧化。 |
| OSP | 約 0.2–0.5 µm(8–20 微吋) | 約 6 個月 | 膜層本身不可見,失效時通常表現為銅面暗淡或呈粉紅色。 |
| 化學沉銀 | 0.12–0.4 µm(5–16 微吋) | 約 6 個月 | 出現黃色或褐色變色,板邊附近通常最嚴重。 |
| 化學沉錫 | 最低 1.0 µm(40 微吋),典型值為 1.15–1.3 µm | 約 6 個月 | 銅錫金屬間化合物消耗游離錫後,表面呈暗灰色。 |
金層厚度超過約 0.125 µm(5 微吋),實際上可能是警訊,而非優點。金含量過多可能使焊點脆化,鍍金製程也可能侵蝕下方的鎳層。
只有厚度符合要求還不夠,覆蓋也必須均勻。應檢查拼板各個位置的焊墊,尤其是邊緣與中央。如果中央膜厚為 4 µm,但邊緣只有 1 µm,即使平均量測值合格,仍可能在錫膏印刷與回焊時造成組裝失敗。
裸板測試的關鍵作用
裸板測試是整個流程中成本最低的品質關卡。在這裡發現缺陷,損失只是一片電路板;組裝後才發現,損失則包括電路板、元件、貼裝時間,以及原本安排好的生產時程。
在元件貼裝前排除開路與短路
裸板測試透過兩種互補方式,檢查設計中的每個網路。導通測試確認預期連接確實存在;絕緣測試則確認原本應分離的導體,在電氣上仍保持隔離。兩者搭配,可找出隱藏的開路與短路。
這些故障通常來自以下幾種原因,而且大多無法直接看見:
-
蝕刻不足留下的細銅屑:橋接兩條原本不應相連的走線。
-
抗蝕層上的刮痕:使走線被蝕刻得過細,最後形成開路。
-
金屬化導通孔孔壁中的空洞:造成孔內銅層不連續。
-
鑽孔破環:鑽孔偏移至焊墊範圍之外。
-
內層對位偏移:埋藏內層與鑽孔位置之間發生錯位。
每往後推進一個製程階段,發現缺陷的成本大約會增加十倍,而裸板是最早的檢查階段。在這裡判定不合格,只需報廢電路板;同一片板若到最終測試才發現問題,就可能連同元件與交期一起受到影響。
電氣導通測試:飛針測試與自動化針床測試比較
在選擇測試設備之前,先回答一個重要問題:測試機究竟使用什麼參考資料來判斷您的電路板?
正確答案是 IPC-D-356A 網表,也就是由 CAD 工具與 Gerber 檔案一同匯出的文字檔案。它會列出每個網路的名稱,以及該網路中各個焊墊的位置、層別、孔徑與可測試面。提供這份檔案,工廠就能依照您的電路原理圖連接關係測試銅線路。如果只提供 Gerber,工廠就會改從圖形資料擷取網表;這種方式能找出蝕刻與鑽孔缺陷,卻無法判斷圖形資料本身是否有錯。較早期的替代方式是使用標準樣板進行自學習:將已知良好的首件放入測試機,並把它的連接關係儲存為參考。這種方法的陷阱很明顯:如果標準樣板本身有缺陷,後續每片電路板只要具有相同缺陷,就仍可能通過測試。
專用治具會針對某一款特定電路板,為每個測試點配置獨立的彈簧探針。通用網格治具則使用固定排列的探針床,典型間距從 2.54 mm(100 mil)到約 0.64 mm(25 mil)。再透過由鑽孔板組成的轉接結構,將每支探針導向 PCB 上的實際焊墊。兩者的主要差異在於彈性:使用通用治具時,每款電路板只需更換轉接板。當同一款 PCB 需要在量產中反覆測試時,這兩種治具都有其適用價值。
電氣測試無法檢出的問題包括:
- 目前仍可導通、但銅厚僅有 8 µm(0.3 mil),並可能在回焊時開裂的孔壁。
- 局部縮窄至設計線寬 60% 的走線:即使通過導通測試,仍可能在使用時過熱。
- 防焊層偏移並覆蓋焊墊:或絲印油墨印到焊墊上。
- 氧化或污染:因此無法判斷焊料是否真的能夠潤濕表面。
- 控制阻抗:以及板厚、翹曲或外形尺寸。
JLCPCB 如何確保零缺陷的裸 PCB 製造
AOI 與電氣測試能找出不同類型的裸板缺陷。自動光學檢測檢查實體形狀,電氣測試則檢查連接關係。少做其中任何一項,都會讓一整類缺陷持續隱藏,直到元件組裝開始後才被發現。
高精度 CNC 加工與自動光學檢測(AOI)
鑽孔精度是後續所有製程得以順利進行的基礎。換句話說,後續製程能否完成,都仰賴鑽孔精度。JLCPCB 可在雙層或以上的電路板上鑽出直徑 0.15 mm(6 mil)的孔,最小成品導通孔為 0.25 mm(10 mil);在 1 oz 銅厚條件下,孔環至少需要 0.20 mm(8 mil),建議採用 0.25 mm(10 mil)。孔環是鑽孔完成後,保留在孔洞周圍的一圈銅。整片拼板上的對位偏差可能達數十微米,如果孔環僅設計為 0.05 mm(2 mil),其中一側便可能完全消失,使連接只剩下一小段銅維持。
AOI,也就是自動光學檢測,會拍攝蝕刻後的銅線路,並逐層將影像與 CAM 資料進行逐像素比較。它能檢出具有可見形狀的缺陷,包括細銅屑、缺口、針孔、缺銅、間距不符,以及防焊層偏移至焊墊上。JLCPCB 在圖形電鍍後執行 AOI,並於壓合前檢查內層,因為這是埋藏缺陷仍可被接觸與處理的最後階段。
| 裸板缺陷 | AOI 能否檢出 | 電氣測試能否檢出 | 未檢出便出貨的後果 |
|---|---|---|---|
| 細銅屑橋接兩個網路 | 可以 | 可以 | 電路板一通電就無法正常運作。 |
| 走線局部縮窄至設計線寬的 60% | 可以 | 無法 | 運作時過熱,數個月後在使用現場形成開路。 |
| 金屬化導通孔孔壁內部出現空洞 | 無法 | 可以 | 造成難以定位的間歇性開路。 |
| 防焊層覆蓋部分焊墊 | 可以 | 無法 | 形成無法正常焊接的開路焊點。 |
| 表面處理層氧化或受到污染 | 無法 | 無法 | 回焊時整片拼板出現潤濕不良。 |
100% 免費裸板測試,提供企業級可靠度
JLCPCB 表示,每片電路板在出貨前都會接受 100% AOI 與電氣測試,不另外收取製板測試費用。電氣測試採用飛針或針床治具。這兩項檢查都已包含在服務中,而不是列為可選的加購項目。對於每片 2 美元、共五片的訂單而言,測試費可能占總成本很大一部分,讓買家傾向省略測試。然而,未經測試的電路板,可能讓您花上一整天檢查原本根本沒有設計問題的電路。
其餘規格也應直接與您的設計逐一核對。JLCPCB 列出的製造能力包括 1–32 層,採用來自南亞、建滔(KB)及生益等供應商的 A 級基材。在 1 oz 銅厚條件下,最小線寬/線距為 0.10/0.10 mm(4/4 mil)。板厚範圍為 0.4–4.5 mm(16–177 mil),板厚超過 1.0 mm 時,公差為 ±10%。表面處理選項包括 HASL、無鉛 HASL、ENIG 或 OSP,其中六層板與射頻板需採用 ENIG。
準備好將您的設計製作成裸 PCB 成品了嗎?
請在JLCPCB 即時報價頁面一併上傳 Gerber 檔案與 IPC-D-356 網表,讓電路板依據您的電路原理圖連接關係進行測試,而不只是依照圖形資料。如果您也需要組裝服務,請在確定焊墊配置之前先查看 JLCPCB 元件庫;我們的裸板品質管制與測試指南,則涵蓋完整的檢測流程。
具體而言,Class 3 並不是勾選後就能讓電路板全面變好的選項。相較於 Class 2,Class 3 完全不允許孔環破環,而 Class 2 在淚滴補強條件下可容許最多 90 度的破環。Class 3 也會將平均孔壁銅厚從 20 µm(0.8 mil)提高至 25 µm(1 mil),並將延伸包覆至表面焊墊的銅層厚度,從 5 µm(0.2 mil)提高至 12 µm(0.47 mil)。這三項要求都會增加成本並影響良率,因此應在無法接受停機的應用中選用 Class 3,而不是將它設為預設選項。
裸 PCB 常見問題
問:什麼是裸 PCB?
裸 PCB 是已完成製造、但尚未焊接任何元件的電路板。它包含基材、蝕刻銅線路、金屬化孔、防焊層、絲印與表面處理層,除此之外尚未加入其他元件。
問:裸板與萬用洞洞板是同一種東西嗎?
不是。裸板透過蝕刻銅線路承載您的特定電路設計。萬用洞洞板(Zero PCB),也稱為 Perfboard,是以 2.54 mm(100 mil)間距排列獨立孔洞的通用板,沒有預先製作好的電路,也沒有金屬化孔。
問:裸板測試需要額外付費嗎?
在 JLCPCB 不需要。每片電路板在出貨前都會接受 100% AOI,以及透過飛針或針床進行的電氣測試。部分供應商會另外收費,因此比較報價前,請先確認是否包含測試費用。
問:裸 PCB 可以存放多久再進行組裝?
這取決於表面處理方式。HASL 與 ENIG 通常可保存約 12 個月,OSP、化學沉銀與化學沉錫則通常約為 6 個月。請使用含乾燥劑的密封包裝保存,並從製造商標示的生產日期開始計算。
問:通過 AOI 與電氣測試,就能保證電路板沒有問題嗎?
不能。AOI 檢查具有形狀特徵的缺陷,電氣測試則檢查會反映在電阻與連接關係上的缺陷。兩者都無法檢出氧化、污染,或已超過保存期限的表面處理層,因此儲存與搬運方式仍然非常重要。
結論
裸 PCB 看起來像是整個製作過程中最簡單的部分,因此採購時往往由價格主導決策。然而,交付的電路板可能在孔壁銅厚、基材 Td 或表面處理均勻性上,與您指定的規格有所差異。這些差異都無法隔著工作台一眼看出,但每一項都可能縮短電路板的使用壽命。
請使用可核對的證據判斷裸板品質,包括銅重、孔壁鍍銅等級、基材 Tg、Td 與 CTI、表面處理厚度、製造日期,以及是否依據您提供的網表完成電氣測試。請將網表與 Gerber 檔案一起提交。選擇表面處理時,應以預計組裝日期為依據,而不是設計日期,才能在儲存期間維持可焊性。如此一來,裸板測試就能停留在「發現缺陷只需付出 2 美元成本」的階段。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......