電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
3 分鐘
- 什麼是電容 ESR?
- 為什麼電容 ESR 很重要?
- 電容 ESR 如何隨頻率與溫度變化?
- 電容 ESR 多少才算合適?
- 如何從規格書查找電容 ESR
- 如何量測電容 ESR
- 電容 ESR 過高會出現哪些徵兆?
- 結論
- 電容 ESR 常見問題
重點摘要
- 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。
- 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。
- 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。
- 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。
- 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。
電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。
本指南將帶您了解:
- 什麼是電容 ESR,以及它的來源。
- ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。
- 不同電容技術應具備什麼樣的 ESR 數值。
- 如何在規格書中查找 ESR,以及如何使用 ESR 或 LCR 電表量測。
- 如何辨識 ESR 過高的徵兆。
圖:理想電容與 ESR、ESL 串聯構成的電容等效電路。
什麼是電容 ESR?
實際電容可使用理想電容量、等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL)串聯的模型表示,並以與電容並聯的漏電電阻表示漏電效應。ESR 的單位為歐姆或毫歐姆,代表電容串聯路徑中的電阻性損耗。
ESR 來自多種來源:
- 電極與端接電阻:金屬箔、內部引出片、電極與端子,都會形成電容的串聯電阻。
- 電解質電阻:在液態鋁電解電容中,電解質的離子電阻可能是 ESR 的主要來源,而且其導電率會隨溫度明顯變化。
- 介電損耗:能量也會透過介電損耗耗散,這些損耗會影響電容的整體 ESR 與損耗因子。
電容 ESR 與 ESL、阻抗及損耗因子的差異
規格書中的這些術語,分別描述電容特性的不同部分:
| 參數 | 代表的意義 | 單位 | 主要影響範圍或條件 |
|---|---|---|---|
| ESR | 串聯路徑中的電阻性損耗 | Ω 或 mΩ | 在自諧振頻率(SRF)下,容抗與感抗互相抵消,阻抗幅值降至最低,此時主要由包括 ESR 在內的電阻性損耗決定。 |
| ESL | 端子與內部結構的電感 | nH | 高於自諧振頻率的範圍。 |
| 容抗(XC) | 理想電容量所產生的電抗,XC = 1 / (2πfC) | Ω | 低於自諧振頻率的範圍。 |
| 阻抗(Z) | 對交流電的總阻礙,由 ESR、容抗與 ESL 產生的感抗共同構成 | Ω | 所有頻率。 |
| 損耗因子(DF、tan δ) | 損耗與電抗的比值,DF = ESR / XC | 無單位 | 通常在低頻條件下標示,常見測試頻率為 120 Hz。 |
為什麼電容 ESR 很重要?
電容 ESR 之所以重要,是因為流經它的漣波電流會產生壓降與熱量。在電源供應器中,ESR 會形成部分輸出漣波、限制電容可承受的漣波電流,並可能影響穩壓器的穩定性。
ESR 如何影響漣波電壓
在連續導通模式(CCM)下運作的降壓轉換器中,電容 ESR 產生的漣波電壓分量,約等於電容漣波電流乘以 ESR。
總輸出漣波電壓可使用以下簡化公式估算:
ΔV ≈ ΔI × ESR + ΔI / (8 × f × C)
其中:
- ΔI 為電感漣波電流的峰對峰值。
- f 為切換頻率。
- C 為輸出電容量。
例如:假設一個切換頻率為 100 kHz 的降壓轉換器,使用 100 µF 輸出電容,漣波電流峰對峰值為 0.5 A。由電容量產生的漣波分量約為 6.25 mV。若採用同樣在 100 kHz 頻率下量測的 ESR 範例值,結果如下:
| 輸出電容(100 µF) | 100 kHz 下的 ESR | ESR 漣波分量(0.5 A) |
|---|---|---|
| 液態鋁電解電容,低 ESR 型 | 300 mΩ | 150 mV |
| 二氧化錳(MnO₂)鉭電容 | 100 mΩ | 50 mV |
| 聚合物鋁電容 | 10 mΩ | 5 mV |
這個範例顯示,較高的 ESR 可能使輸出漣波中的 ESR 分量,遠大於由電容量產生的分量。
並聯低 ESR 陶瓷電容或聚合物電容,可以降低輸出電容組的有效 ESR 與阻抗,前提是這些元件的頻率特性與 PCB 佈局適合該應用。
自發熱與額定漣波電流
漣波電流也會在電容內部耗散功率:
P = Irms2 × ESR
當漣波電流有效值為 1 A 時,100 mΩ 的 ESR 會耗散 100 mW 功率,而 10 mΩ 的 ESR 則只會耗散 10 mW。規格書上的額定漣波電流,是根據指定頻率與環境溫度下所允許的內部溫升訂定。對液態鋁電解電容而言,內部溫度越高,使用壽命也會越短。
電容 ESR 會不會太低?
會,部分線性穩壓器就有這種情況。某些低壓差穩壓器(LDO),尤其是採用 PNP 調整電晶體的較舊設計,會利用輸出電容 ESR 所形成的零點,維持控制迴路穩定。這類穩壓器會同時規定 ESR 的最小值與最大值。
在這類設計中,若將鉭質輸出電容替換成 ESR 極低的陶瓷電容,可能使穩壓器產生振盪。因此,替換成更低 ESR 的元件之前,請先查看穩壓器規格書中的穩定 ESR 範圍。
電容 ESR 如何隨頻率與溫度變化?
電容 ESR 並不是固定值。一般而言,ESR 會隨頻率變化,而其頻率特性取決於電容的技術類型與結構。
當頻率接近自諧振頻率時,ESR 通常會下降;而在液態鋁電解電容中,ESR 會隨溫度降低而急遽上升。
圖:電容 ESR 圖表:ESR 與阻抗隨頻率的變化。
- 低頻:介電損耗占主導地位,因此 ESR 通常最高。
- 中頻:ESR 主要由電解質與結構因素決定,曲線趨於平坦。
- 高頻:電極與端接電阻占主導地位;在極高頻率下,集膚效應可能使 ESR 再次上升。
- 自諧振頻率:在自諧振頻率(SRF)下,容抗與感抗互相抵消,此時阻抗等於 ESR。
圖:電容 ESR 圖表:液態鋁電解電容與聚合物鋁電容的 ESR 隨溫度變化的情況。
溫度對不同技術類型的影響並不相同:
- 液態鋁電解電容:ESR 會隨溫度升高而下降;在低溫下,電解質導電率降低,ESR 因而上升。許多規格書會以最大阻抗比表示這項特性,例如 120 Hz 下的 Z(−25 °C) / Z(+20 °C)。
- 聚合物鋁電容與聚合物鉭電容:固態導電聚合物可讓 ESR 在額定溫度範圍內保持相對穩定。
- 陶瓷電容(MLCC):ESR 在溫度變化下仍維持較低水準,但 X7R 等第 2 類介電材料的損耗因子,高於 C0G 等第 1 類介電材料,尤其是在低頻條件下。
選型原則:只應比較相同頻率與溫度條件下的 ESR 數值,並採用與電路實際工作頻率相符的數據。
電容 ESR 多少才算合適?
合適的 ESR,是在指定頻率與溫度下,不高於該元件規格書所列最大值的數值。沒有一個通用門檻適用於所有電容,因為 ESR 取決於技術類型、電容量、額定電壓與封裝尺寸。
技術類型決定 ESR 的大致數量級。以下比較採用額定值同為 100 µF、10 V 的不同電容類型,並列出各元件規格書在 100 kHz 與室溫條件下的最大值。室溫定義依製造商而異,可能為 20 °C 或 25 °C。
各元件的封裝尺寸也略有不同;您可參閱我們的 SMD 電容尺寸指南,了解封裝尺寸。
注意:以下電容 ESR 數值表,比較的是常見電容技術的 ESR 或阻抗範例值。
| 技術類型 | 範例料號 | 封裝尺寸 | 100 kHz 下規定的 ESR 或阻抗 | 100 kHz 下的額定漣波電流 |
|---|---|---|---|---|
| 液態鋁電解電容,低阻抗系列 | Rubycon 10ZL100MEFC5X11(ZL) | 5 × 11 mm,徑向引腳封裝 | 300 mΩ(阻抗) | 105 °C 時為 250 mA |
| 二氧化錳(MnO₂)鉭電容,低 ESR 系列 | KEMET T495D107K010ATE100 | 7.3 × 4.3 × 2.8 mm(D,7343-31) | 100 mΩ | 25 °C 時為 1,225 mA |
| 聚合物鉭電容 | KEMET T520D107M010ATE018 | 7.3 × 4.3 × 2.8 mm(D,7343-31) | 18 mΩ | 45 °C 時為 3,500 mA |
| 聚合物鋁電容 | KEMET A700X107M010ATE010 | 7.3 × 4.3 × 4.0 mm(X,7343-43) | 10 mΩ | 4,700 mA |
表:電容 ESR 比較表。
額定漣波電流與 ESR 相互關聯:聚合物元件可承受的額定漣波電流,是液態鋁電解元件的數倍。
製造商標示這些額定值時所使用的環境溫度並不相同,因此比較之前,應先依各規格書進行溫度修正。
在常見技術類型中,陶瓷電容(MLCC)通常具有最低的 ESR,在自諧振頻率附近往往只有幾毫歐姆。低 ESR 加上低 ESL,使 MLCC 成為放置於 IC 電源接腳附近的去耦電容之標準選擇。
選型原則:應選擇在電路工作頻率與最低工作溫度下,規格書所列 ESR 能讓漣波電壓與漣波電流都維持在設計限制內的電容技術。
完成 BOM 與 SMT 組裝訂單之前,請比較聚合物、鉭電容與 MLCC 等選項,以及各自的封裝資訊。
如何從規格書查找電容 ESR
規格書中的 ESR 資訊通常在哪裡?
電容 ESR 在規格書中可能直接列為 ESR 值,測試條件通常為 100 kHz、20 °C 或 25 °C;也可能以 100 kHz 下的最大阻抗表示,或間接以損耗因子(tan δ)表示,後者通常在 120 Hz 或 100 Hz 下量測。若只提供 tan δ,也可以由此計算 ESR。
聚合物與鉭電容系列通常會列出 100 kHz 下的 ESR。低阻抗鋁電解系列則常列出 100 kHz 下的最大阻抗;當該頻率下的容抗很小時,這個阻抗值可近似視為 ESR。
一般用途的鋁電解電容系列,則通常只列出 tan δ 與額定漣波電流。
圖:規格書節錄,顯示 ESR、損耗因子與漣波電流的測試條件。
將損耗因子換算為 ESR,可使用以下公式:
ESR = tan δ / (2πfC)
例如:一顆 1,000 µF 電容在 120 Hz 下的最大 tan δ 為 0.14,而其在 120 Hz 下的容抗約為 1.33 Ω。因此,它在 120 Hz 下的最大 ESR 約為 0.14 × 1.33 Ω,也就是 0.19 Ω。在切換式轉換器的工作頻率下,同一元件的 ESR 通常更低,因此若有相關資料,應採用 100 kHz 下的數值,或製造商提供的頻率修正數據。
如何量測電容 ESR
量測電容 ESR 時,會在電抗較低的頻率下,讓小幅交流測試訊號通過電容,再量測所產生的電壓與電流。
圖:三種電容 ESR 量測方式:ESR 電表、四線式 Kelvin LCR 電表與阻抗分析儀。
| 量測方法 | 測試頻率 | 是否可在電路板上直接量測 | 最適合的用途 |
|---|---|---|---|
| 手持式 ESR 電表 | 固定頻率,常見約為 100 kHz | 通常可以,因為測試電壓低到不足以使半導體接面導通。 | 快速檢查電解電容的狀態。 |
| 搭配四線式 Kelvin 接線的 LCR 電表 | 可選擇,例如 120 Hz、1 kHz、10 kHz 或 100 kHz | 建議將元件拆離電路後量測。 | 在指定頻率下,依規格書核對元件。 |
| 阻抗分析儀 | 在寬廣頻率範圍內進行掃頻 | 將元件拆離電路後量測。 | 取得完整 ESR 與阻抗曲線,包括自諧振頻率。 |
| 數位萬用電表 | 僅直流 | 不適用。 | 不適合量測 ESR:它量測的是直流電阻或電容量,而非 ESR。 |
使用 LCR 電表量測阻抗較低的大容量電容時,應選擇串聯模式(Cs–Rs)。四線式 Kelvin 接法將電流線與電壓感測線分開,避免測試線與接觸電阻被計入毫歐姆等級的讀值。
如何使用 ESR 電表檢查電容
使用手持式 ESR 電表檢查電容時,請依照以下步驟操作:
-
關閉並移除電源,將電容放電,再使用萬用電表確認電容兩端的電壓接近零。
-
將電表探棒短接並歸零,以扣除探棒電阻。
-
將探棒接至電容兩端,讀取 ESR 數值。
-
將讀值與規格書在相同頻率下的最大值比較,或與採用相同方法量測、相同料號的新電容比較。
-
若在電路板上量測出的讀值偏低,但電路仍有異常徵兆,請將電容拆下後重新量測,因為電路板上的並聯電容會使讀值降低。
注意:若將 ESR 電表連接至尚未放電的電容或通電中的電路,可能損壞電表。
電容 ESR 過高會出現哪些徵兆?
如何判斷電容的 ESR 是否過高?
ESR 過高最常出現在老化的液態鋁電解電容中。即使量測出的電容量仍在容差範圍內,ESR 也可能已經上升到足以增加漣波、提高電容溫度,並使電源供應器失去穩定性的程度。
液態電解質會透過蒸發與擴散,逐漸經由密封處流失。高溫與漣波電流造成的發熱,會加速這種流失,進而使 ESR 上升。
常見徵兆包括:
- 漣波與雜訊增加:電源軌的漣波高於電路板全新時的水準。
- 電容明顯發熱:電容運作時的溫度,明顯高於全新時,或高於已知正常電路板上的相同元件。
- 電源供應器運作不穩:切換式電源供應器無法啟動、反覆重新啟動,或在帶負載時停止正常供電。
- 外觀損壞:防爆口鼓起或電解液滲漏,通常是劣化後期的跡象;許多即將失效的電容,外觀上並沒有明顯變化。
何時應更換 ESR 過高的電容?
許多鋁電解電容規格書會規定耐久性測試後的允收限值,例如電容量變化需在 ±20% 以內,tan δ 不得超過初始規定值的 200%。各製造商的限制不同,因此務必查看所用元件的規格書。在頻率與電容量固定時,ESR 與 tan δ 成正比。
當電容量測出的 ESR 明顯高於規格書最大值,或明顯高於使用相同方法量測的新元件時,應予以更換。替代元件的 ESR 應等於或低於原元件規格書中的數值,額定漣波電流則應等於或高於原規格;若用於 LDO 輸出端,ESR 必須維持在穩壓器可穩定運作的範圍內。
結論
電容 ESR 是將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量的串聯電阻,因此在任何電源電路中,它都與電容量同樣重要。只應比較相同頻率與溫度下的 ESR,並選擇規格書所列 ESR 能符合漣波、發熱與穩定性限制的元件。量測時,應使用 ESR 或 LCR 電表,而不是一般萬用電表。
電容 ESR 常見問題
問:電容的 ESR 與阻抗相同嗎?
不同。ESR 只是阻抗中的電阻性部分。阻抗還包括容抗與 ESL 產生的感抗,而在自諧振頻率下,阻抗等於 ESR。
問:可以使用萬用電表量測電容 ESR 嗎?
不可以。一般萬用電表量測的是直流電阻或電容量。ESR 必須使用交流測試訊號量測,因此需要 ESR 電表、LCR 電表或阻抗分析儀。
問:陶瓷電容也有 ESR 嗎?
有。陶瓷電容也具有 ESR,但在常見電容技術中,其 ESR 通常最低,在自諧振頻率附近往往只有幾毫歐姆。
問:電容上的「Low ESR」代表什麼?
代表該系列針對低 ESR 與高漣波電流進行設計並訂定規格,且會列出 100 kHz 下的 ESR 或阻抗。由於「低 ESR」並沒有標準化門檻,因此仍應比較實際數值。
問:可以將電容替換成 ESR 更低的型號嗎?
用於濾波與去耦時,通常可以,前提是電容量、額定電壓與額定漣波電流都符合需求。若用於 LDO 輸出端,請先查看穩壓器規格書,因為部分 LDO 需要最低 ESR 才能維持穩定。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......