了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
2 分鐘
- PCB 製造中的 IPC-6012 簡介
- IPC-6012 性能等級與剛性 PCB 認證
- IPC-6012 下的關鍵製造要求
- 遵循 IPC-6012 如何預防使用現場的電路失效
- JLCPCB 嚴格的品質管制與 IPC-6012 合規
- IPC-6012 常見問題
- 結論
重點摘要
- IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。
- Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。
- 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。
- 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。
IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。
裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。
圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片
PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估,因此成本更高,生產良率也更低。
本文將介紹目前 IPC-6012F 修訂版本中的要求,並說明三種性能等級在實際應用中的差異。同時也會說明 IPC-A-600 如何與 IPC-6012 搭配使用,而不是取代 IPC-6012,協助您在製造圖紙中正確指定所需的性能等級。
PCB 製造中的 IPC-6012 簡介
有兩份文件共同決定裸 PCB 是否符合要求,而它們的功能完全不同。其中一份設定電路板必須達到的數值標準,另一份則透過圖片展示這些標準在實際外觀上的呈現方式。
什麼是 IPC-6012?其核心產業用途是什麼?
IPC-6012 是「剛性印刷電路板資格認證與性能規範」(Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards)。它規定 PCB 製造商必須符合的可量測要求,因此也是採購時客戶指定的主要標準。
這項規範存在的原因,是因為「請製造一片品質好的 PCB」並不是一個可執行的製造要求。
製造商需要知道,例如通孔內的銅厚薄到什麼程度時,電路板才應被判定為不合格。IPC-6012 透過明確數值提供判定依據,使製造商與客戶能以相同標準進行測量與確認。
不同版本的 IPC-6012 也針對不同應用領域提供延伸規範:
- IPC-6012FA:汽車電子應用。
- IPC-6012FS:太空與航空電子應用。
- IPC-6012EM:醫療設備應用。
如果希望了解 IPC 標準如何影響 PCB 設計流程,理解整個 IPC 標準體系後,再選擇適用的規範會更加有效。
IPC-6012 與 IPC-A-600:規範與驗收標準的差異
可以將 IPC-6012 想像成建築法規,而 IPC-A-600 則像工程驗收照片手冊。
建築法規規定結構必須承受多少負載,而照片手冊則展示合格結構與裂縫結構的外觀差異。兩者互相搭配,但不能互相取代。
圖 2:IPC-6011、IPC-6012 與 IPC-A-600 的關係
IPC-A-600 是《印刷電路板可接受性標準》(Acceptability of Printed Boards),截至 2025 年 5 月目前版本為 M 修訂版。
與 IPC-6012 不同,IPC-A-600 主要以圖片與示意圖呈現,而非提供數值規範,用於展示可接受狀態、製程指標狀態以及不符合狀態。
| 比較項目 | IPC-6012F | IPC-A-600M | 對訂單的意義 |
|---|---|---|---|
| 文件類型 | 性能與資格認證規範 | 外觀驗收文件 | 只有 IPC-6012 具有契約約束力,因此應在圖紙中指定 IPC-6012 |
| 內容 | 數值要求與測試方法 | 照片與狀態示意圖 | 實際爭議的數值要求來自 IPC-6012 |
| 使用者 | 製造工程師、採購人員、品質稽核人員 | 進料檢驗與產線操作人員 | 製造圖紙主要對應 IPC-6012 使用者 |
| 管理內容 | 電路板必須達成的性能要求 | 合格與不合格狀態的外觀判定 | IPC-A-600 不會降低 IPC-6012 的要求 |
| 典型標註 | 「Fabricate per IPC-6012F Class 2」 | 透過 IPC-6012 間接引用 | 不要單獨標註「依 IPC-A-600 Class 3 製造」 |
IPC-6012 性能等級與剛性 PCB 認證
性能等級是製造圖紙中最重要,也最容易被誤解的文字之一。
它代表電路板需要承受的使用環境,而不是代表製造商工作是否更仔細。
Class 1、Class 2 與 Class 3 性能等級解析
三種等級來自 IPC-6011,並延伸至各種 IPC 性能規範。
每個等級代表產品對失效的容忍程度不同,因此失效後果越嚴重,驗收限制也越嚴格。
三種等級之間,PCB 設計本身並不會改變。
| 等級 | 名稱 | 標準假設 | 典型產品 | 對訂單的意義 |
|---|---|---|---|---|
| Class 1 | 一般電子產品 | 只要求基本功能,不評估外觀 | 玩具、遙控器、促銷電子產品 | 成本最低、良率最高,但較少用於專業產品 |
| Class 2 | 專用服務電子產品 | 需要長期使用,但短暫停機可接受 | 路由器、筆記型電腦、工業控制器 | 大部分商業產品最合理的預設選擇 |
| Class 3 | 高可靠性電子產品 | 不可接受故障,產品必須保持可靠運作 | 醫療設備、航空電子、安全系統 | 更嚴格限制、更高成本、更長製造週期 |
Class 2 是大多數專業電子產品所採用的標準。若沒有明確理由而選擇 Class 3,只會增加成本並降低生產良率。
Class 3 並不是製造商持有的一張固定認證,而是一種需要在製造要求中明確指定,並由製造商依照要求生產與驗證的性能等級。
因此,一片已經完成製造的 Class 2 電路板,無法事後升級成 Class 3。
剛性 PCB 認證的重要測試(熱應力與微切片分析)
PCB 認證測試具有破壞性,因此不會直接測試客戶實際使用的電路板。
製造商會在拼板邊緣加入測試 coupon,這些 coupon 會與正式電路板一起經歷鑽孔、電鍍、壓合等完整製程。因此,測試 coupon 的結果能反映實際產品製造狀態。
圖 3:IPC-6012 三種性能等級與適用產品範圍
製造商對測試 coupon 的驗證流程通常包含以下步驟,每一步都是為了暴露不同類型的製造缺陷:
-
從完成製造的拼板中切取 coupon,並烘烤去除吸收水分。
板材內部殘留的水分,在加熱過程中可能轉化為蒸氣,造成原本不存在的分層或損傷。 -
依 IPC-TM-650 2.6.8 進行熱應力測試。
將 coupon 浸入 288 ± 5 °C 的熔融焊料中 10 秒,以模擬組裝過程中的高溫環境。 -
依 IPC-TM-650 2.1.1 固定、研磨並拋光 coupon。
直到選定通孔中心截面完全暴露。 -
測量孔壁銅厚、環寬、層間對位以及介電層間距。
並與指定 IPC 等級的要求進行比較。 -
檢查拋光截面。
確認是否存在孔壁裂紋、角落裂紋、銅箔分離、電鍍空洞以及板材分層。
不同 Class 的差異主要體現在驗證頻率,而不是測試方式。
Class 3 通常要求每個生產批次至少進行一次微切片評估,因此可靠性證據會持續累積,而不是只在初始認證階段產生。
IPC-6012 下的關鍵製造要求
IPC-6012 包含大量完成品尺寸與性能要求,但其中只有少數幾項會直接決定 PCB 是否能長期可靠運作。
電鍍厚度、環形圈寬度與孔壁完整性
孔壁銅厚是鍍通孔最重要的可靠性指標之一。
鍍通孔本質上是一層貼附於孔壁樹脂上的薄銅管。當 PCB 受熱時,基材膨脹速度與銅不同,會對孔壁造成機械應力。
如果銅厚不足,長期熱循環可能造成孔壁裂裂,最終導致間歇性連接問題甚至完全開路。
因此 IPC-6012 不只要求平均銅厚,也要求最低局部銅厚:
- 平均厚度: 由孔壁多個位置測量後計算平均值。
- 最低厚度: 孔壁中測得的最低單點厚度。
兩者都十分重要。即使平均銅厚符合要求,如果局部區域過薄,仍可能因電鍍不均而判定不合格。
| 要求項目 | Class 2 | Class 3 | 差異的重要性 |
|---|---|---|---|
| 孔壁銅厚平均值 | 20 μm(0.8 mil) | 25 μm(1.0 mil) | 較厚孔壁可承受更多熱循環,降低裂裂風險 |
| 孔壁銅厚最低值 | 18 μm(0.7 mil) | 20 μm(0.8 mil) | 裂紋通常從最薄位置開始,而非平均位置 |
| 微導通孔填鍍 | 依等級要求 | 最低 12 μm(0.5 mil) | 保護堆疊微導通孔結構中的目標焊墊 |
| 外層環形圈 | 最低 50 μm(2 mil) | 最低 50 μm(2 mil),不可破環 | Class 3 不允許鑽孔偏移造成破環 |
| 內層環形圈 | 允許最多 90° 破環 | 最低 25 μm(1 mil) | 需要更高鑽孔定位精度與更大內層焊墊 |
| 孔壁電鍍空洞 | 允許有限空洞 | 不可存在 | 空洞可能形成應力集中點與腐蝕入口 |
環形圈尺寸是在鑽孔完成後測量,而不是直接取自 CAD 設計。
設計中的環形圈尺寸,需要預留鑽孔定位誤差造成的銅量損失,因此 PCB 設計中的環形圈要求,通常需要比最終要求值更寬裕。
防焊覆蓋與表面缺陷管理
防焊層並不是單純的外觀塗層,而是一種具有性能要求的絕緣保護層。
IPC-6012 會引用 IPC-SM-840 作為防焊材料要求,而指定的 PCB 等級也會影響防焊等級。
- Class 1 與 Class 2 通常使用 IPC-SM-840 Class T 防焊。
- Class 3 預設採用 Class H 防焊。
Class H 用於高可靠性產品,必須符合更嚴格的電氣要求,例如最低 500 V 的介電耐壓。
圖 4:符合 IPC-6012 測量要求的鍍通孔截面
製造商通常會拒絕以下缺陷:
- 導體寬度因缺口、針孔或邊緣粗糙而降低: 需依照圖紙上的最小線寬判定。
- 介電距離不足: 當缺陷侵入兩個導體之間的間距時,會造成絕緣風險。
- 防焊缺失或厚度不足: 特別是在走線轉角位置,防焊可能因覆蓋角度而變薄。
- 防焊偏移造成銅面裸露: 裸露銅可能在組裝時吸附焊錫形成問題。
- 孔壁附近樹脂凹陷與空洞: Class 2 可能作為製程指標,而 Class 3 會視為缺陷。
外觀看似完美的防焊層,仍可能無法通過絕緣要求;而外觀略有瑕疵的銅層,只要線寬與間距符合要求,也可能仍然合格。
遵循 IPC-6012 如何預防使用現場的電路失效
規範中的每一項限值,都可以追溯到曾經需要有人診斷原因的實際失效問題。
預防熱衝擊損傷與分層
銅與環氧樹脂的熱膨脹程度並不相同。銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而 FR-4 超過玻璃轉移溫度後,在板厚方向的熱膨脹係數約為 50–70 ppm/°C。因此,電路板每次受熱時,樹脂都會拉伸鍍通孔的孔壁銅層。孔壁銅層或許能承受一次回焊,但損傷會隨反覆加熱而累積,並集中在銅層最薄的位置。這也是 IPC-6012 同時規定平均鍍銅厚度與最低鍍銅厚度的原因。超過玻璃轉移溫度後,基材膨脹會急遽增加,使孔壁銅層在無鉛回焊期間承受更大的應力。
分層是熱應力損傷電路板的另一種方式。如果基材內部的水分在加熱時轉化為蒸氣,就可能將各層撐開,形成鼓泡或表面損傷。樹脂與玻璃纖維補強材料之間的黏合不良,也可能造成相同結果。熱應力測試試片的目的,就是在正式電路板交付客戶之前,先暴露這類弱點,讓分離現象發生在測試試片上,而不是出現在最終 PCB 成品中。
確保工業與汽車電子的長期可靠性
汽車引擎室內的電子設備,承受著道路車輛中極為嚴苛的熱環境。引擎控制單元或 ABS 模組,可能從冬季啟動時的 −40 °C,升溫至高溫引擎旁遠超過 125 °C 的環境。汽車應用附錄增加了焊墊翹起與防焊層方面的要求,因為這兩者都是銅箔與基材之間黏合力開始下降的早期徵兆。即使電路板通過一般 Class 2 要求,仍可能無法符合汽車應用附錄。
圖 5:熱循環對鍍通孔孔壁銅層造成的應力
工業硬體的失效通常發展得較慢。馬達驅動器或工廠控制器承受極端熱循環的次數可能較少,卻需要連續運作多年。因此,長期失效機制更加重要,例如鍍通孔周圍的樹脂退縮,以及腐蝕物透過防焊層缺陷侵入銅層。
JLCPCB 嚴格的品質管制與 IPC-6012 合規
只有當您選擇的製造商能夠真正接受規範要求的量測與驗證時,了解這些規範才有實際意義。
先進檢驗流程:AOI、微切片與 TDR 測試
JLCPCB 產線在圖形電鍍後進行自動光學檢測(AOI),透過相機掃描電路板,將各個區域與設計資料比對。這項檢查可以找出外層的短路、開路、導體缺口與蝕刻缺陷。由於 AOI 依靠反射光成像,因此只能檢查表面特徵,無法確認孔內狀況。
控制阻抗訂單會增加一項符合 IPC 驗證理念的量測:針對拼板邊緣的專用測試試片,進行時域反射(TDR)測試。標準公差為 ±10%,也可依需求提供 ±5% 公差。這種試片驗證原理,與資格鑑定所使用的微切片相同,都是透過可犧牲的測試條,評估整張拼板的製造結果。
微切片則是相對應的破壞性檢驗方法,也是確認孔壁銅厚與層間對位的唯一方式。如需更完整地比較各種檢驗方法,請參閱PCB 檢驗標準與方法,了解 AOI、X 光、線上測試(ICT)與功能測試各自的適用範圍及限制。
以高精度自動化產線確保 Class 2 與 Class 3 性能
PCB 製造商無法為其生產的每一片電路板,提供一張全面通用的「IPC Class 3 證書」。性能等級適用於特定的製造訂單,因為相關要求必須在生產前約定,再透過該筆訂單的檢驗與測試資料加以驗證。JLCPCB 也不例外;等級合規必須與實際電路板及製造批次相互對應,而不能視為工廠本身的一般性認證。
圖 6:從 AOI 到最終檢驗的裸板品質管制流程
公布的製程能力提供了可供比較的數值,其中標示的平均孔內鍍銅厚度為 18 µm。JLCPCB 自身的電鍍指南則將孔壁銅厚描述為控制在 20–25 µm 範圍內,後者達到或高於 Class 2 所要求的 20 µm 平均厚度。因此,標準生產屬於與 Class 2 實務要求相符的商業製程,而不是預先取得 Class 3 認證的產線。
IPC-6012 常見問題
問:IPC-6012 Class 3 與 IPC-A-610 Class 3 相同嗎?
不同,因為兩者適用於不同產品。IPC-6012 Class 3 規範製造完成的裸板,涵蓋銅厚、孔環與孔洞品質。IPC-A-610 Class 3 則規範已組裝的電路板,涵蓋焊點與元件貼裝品質。
問:如果完全沒有指定性能等級,會發生什麼事?
製造商會依照自身的標準商業製程生產,通常與 Class 2 的實務做法相近,但不代表契約上已約定符合 Class 2。由於雙方從未約定特定限值,您也就無法以該限值作為拒收電路板的依據。
問:電路板製造完成後,可以升級為 Class 3 嗎?
不可以。在拼板進入生產之前,Class 3 就會改變鍍銅目標、鑽孔對位允許偏差,以及測試試片的抽樣要求。因此,驗證證據必須在製造過程中產生。對已完成的 Class 2 電路板進行更嚴格的檢查,並不會使它變成 Class 3 電路板。
問:訂購 Class 3 電路板,能讓設計裕量不足的產品更可靠嗎?
單靠指定 Class 3 並不能做到,因為標準只是縮小允收範圍,而不是改善設計圖稿。如果焊墊原本就太小,無法在鑽孔偏移後保留足夠孔環,Class 3 提高的將是不合格率,而不是可靠性。
問:需要購買 IPC-6012 文件,才能在圖紙中引用它嗎?
即使沒有持有該文件,也可以引用,而且許多設計者確實如此。但當您需要針對驗收判定提出異議時,持有一份標準就很重要,因為確切限值、量測方法與允許條件,都記載在標準本身。
結論
IPC-6012 將模糊的品質期待,轉化為可在採購時明確指定的要求。它規定孔壁銅層可以薄到什麼程度、鑽孔後必須保留多少孔環,以及測試試片在熔融焊料表面停留 10 秒後,必須呈現什麼樣的狀態。這些數值都源於曾經需要向客戶解釋的失效案例,因此在不了解失效機制之前,限值可能看起來像是任意訂定。您真正需要判斷的,是產品應採用哪一種等級。Class 2 涵蓋幾乎所有專業硬體,因此只有在確實無法接受停機的情況下,Class 3 的額外投入才具有價值。
F 修訂版已在介電間距與預設表面處理方面,朝有利於設計者的方向調整。隨著 HDI 疊構密度提高,微導通孔可靠性測試也持續收緊。請在圖紙中明確標註規範名稱、修訂版字母與性能等級,並在設計發行前約定測試試片方案。JLCPCB 公布的製程能力、認證與檢驗流程,提供了可供核對這些要求的具體數據,讓您的判斷不再只建立於假設之上。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......