掌握 PCB 設計規則:全面指南,實現最佳成果
1 分鐘
- I. 理解 PCB 設計規則的重要性
- II. 關鍵 PCB 設計規則與最佳實踐
- III. PCB 設計的進階技術與工具
- 結論
- 與 JLCPCB 合作:將 PCB 設計規則化為現實
PCB 設計規則是確保印刷電路板功能、可靠性與可製造性的關鍵準則。遵循 PCB 設計規則,設計師能在製造過程與最終產品中實現最佳效能,並將潛在問題降至最低。本全面指南將深入探討 PCB 設計規則的世界,提供寶貴見解、實用技巧與真實案例,協助您打造成功的 PCB 佈局。
I. 理解 PCB 設計規則的重要性
訊號完整性與電磁相容性(EMC):
為維持訊號完整性並防止電磁干擾,設計師需考量平面與走線間距、阻抗控制及接地隔離等因素。適當的走線間距有助於降低串擾與雜訊,確保元件間通訊清晰。阻抗控制對高速設計至關重要,可維持 PCB 走線的訊號完整性。
簡化製造與組裝流程:
有效的元件擺放對於高效組裝與測試至關重要。遵循元件擺放與方向的設計規則,設計師可提升可及性、製造簡易性與未來維護性。間距、間隔與高度要求應審慎考量,以防止短路並確保散熱管理的適當氣流。
強化熱管理:
良好的熱管理對電子設備的壽命與可靠性至關重要。PCB 設計師必須考量散熱問題,包括散熱片、散熱墊與導熱孔的策略性擺放。優化熱緩解與銅箔灌注有助於調節溫度,防止元件與電路板本身過熱。
II. 關鍵 PCB 設計規則與最佳實踐
元件擺放與封裝設計:
策略性元件擺放對確保良好訊號完整性的高品質設計至關重要。共享多個連接的元件應彼此靠近擺放,以縮短走線長度並降低潛在雜訊。此外,選擇並建立準確的元件封裝,可確保回流焊製程中的適當焊接,並與所選元件相容。
電氣設計規則:
走線寬度與間距準則對維持適當阻抗與載流能力至關重要。遵循這些規則可確保訊號完整性,並防止過大壓降。差動對走線技術有助於控制阻抗不匹配,並將電磁干擾降至最低。適當的導孔擺放與優化技術可確保高效訊號傳輸,並減少訊號失真。
可製造性設計(DFM):
可製造性設計對於簡化生產流程至關重要,尤其對於大量生產的設計。連板與陣列設計有助於最大化空間利用率,並降低製造成本。銅箔平衡與銅箔重量等因素,在維持製程中一致蝕刻方面扮演關鍵角色。審慎注意防焊層、絲印及其他設計元素,可提升最終產品的整體品質與外觀。
ESD 防護:
靜電放電(ESD)可能對電子元件造成不可逆的損害。實施 ESD 防護措施,例如ESD 二極體、接地技術與適當的 PCB 佈線實踐,有助於保護電路免受 ESD 事件影響。遵循 ESD 防護準則可確保 PCB 設計的可靠性與壽命。在電路板組裝過程中,應使用特殊 ESD 防護設備,並遵守特定規則,以避免並最小化元件損壞。
III. PCB 設計的進階技術與工具
模擬與分析工具:
訊號完整性模擬與分析工具對 PCB 設計師極具價值且重要。這些工具讓設計師能模擬並驗證其設計,確保可靠效能。例如,SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)等工具,讓設計師能分析電路行為、預測訊號完整性問題,並據此優化設計。電源完整性分析工具有助於識別潛在的電源分配問題,並優化電源配送網路,確保為元件提供穩定且強大的電源。熱分析與模擬工具協助預測並管理散熱,防止熱應力,並確保元件的可靠性,尤其在高功率應用中。
設計規則檢查(DRC):
設計規則檢查(DRC)軟體可自動驗證設計是否符合產業標準,確保設計符合製造要求。DRC 工具會檢查最小走線寬度與間距、間隙、焊墊與孔徑比例及其他設計限制等違規項目。透過執行 DRC 檢查,設計師可在設計流程早期識別並解決潛在問題,降低錯誤風險,並避免製造過程中昂貴的重工。
可測試性設計(DFT):
可測試性設計(DFT)技術著重於設計易於測試與除錯的 PCB,以縮短整體製造時間與成本。DFT 考量包括納入測試點、邊界掃描功能與內建自我測試(BIST)功能、DBG 與 PROG 連接器。測試點提供直接存取關鍵節點以供測試與除錯,而邊界掃描則可對複雜積體電路進行高效測試。BIST 功能可讓特定電路區塊自我測試,便於偵測故障,並減少對外部測試設備的依賴。
結論
掌握 PCB 設計規則對於打造高效能、可靠且可製造的印刷電路板至關重要。透過理解訊號完整性、EMC 考量、製造指南與熱管理規則的重要性,設計師可優化並改善其 PCB 佈局。遵循關鍵設計規則並實施進階技術與工具,可確保成功的專案設計s,將代價高昂的錯誤降至最低,並提供卓越的電子產品。
持續學習、掌握最新產業標準,並改進模擬與分析工具,有助於設計師發揮其完整設計潛力。請記住,遵循設計規則不僅能提升 PCB 效能,還能增強其可製造性與整體品質。擁抱 PCB 設計規則的世界,踏上邁向卓越 PCB 設計的旅程。設計愉快!
與 JLCPCB 合作:將 PCB 設計規則化為現實
透過與JLCPCB合作,您可自信地應用本指南中討論的關鍵 PCB 設計規則。憑藉 JLCPCB 的專業知識,您的設計可滿足訊號完整性、製造便利性、熱管理與 ESD 防護等關鍵要求。其先進的製造能力可確保精確的元件擺放、遵循電氣設計規則,並採用有效的熱管理技術。透過善用 JLCPCB 的服務,您可確保您的 PCB 設計轉化為高品質、可製造的電路板,在效能、可靠性與可製造性方面表現卓越。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......