PCB 導孔設計重點筆記
1 分鐘
- 導孔可以設計成任意尺寸嗎?
- 小孔設計的關鍵考量
- 槽孔設計注意事項
- 導孔與元件孔的差異
- 總結
高品質的 PCB 設計不僅需要創新的概念,還依賴於對 PCB 製造流程的深入理解。導孔設計作為 PCB 設計中的關鍵步驟之一,對 PCB 的性能與製造效率都至關重要。
導孔可以設計成任意尺寸嗎?
要回答這個問題,我們先來了解 PCB 上的孔是如何製作的。
1. 裁板:PCB 製造商使用自動裁板機將大張覆銅板裁切成生產所需的特定尺寸基材。裁切前的覆銅板如下圖所示:
2. 鑽孔:CNC 鑽孔機在覆銅板的指定位置精準鑽孔。由於鑽頭是圓形的,只能鑽出圓孔,無法加工方孔。
舉例來說,若將一顆圓形乒乓球放在直角角落,球體與角落之間會出現間隙,這就是所謂的「R 角」。同理,因鑽頭為圓形,無法鑽出方孔。
在 JLCPCB,採用機械鑽孔進行 PCB 加工。鑽頭規格以 0.05 mm 為最小遞增單位,圓形鑽頭直徑範圍為 0.15 mm 至 6.30 mm。最小槽孔鑽頭尺寸為 0.65 mm(金屬化槽孔),非金屬化銑槽鑽頭最小為 1.0 mm。
因此,設計 PCB 時,導孔無法設計成任意尺寸。
小孔設計的關鍵考量
多小的孔算小孔?一般來說,小於 0.3 mm 的孔被視為小孔。導孔越小,加工難度越高,尤其當接近製程極限時,這涉及一個業界術語「縱橫比」。
- 縱橫比:板厚與孔徑的比值。縱橫比越大,加工難度越高。換句話說,越小的導孔越難製作。
1. 電鍍困難:隨著導孔尺寸縮小,孔徑越小,電鍍時銅越難均勻沉積,容易出現導通不良或孔內缺陷。簡言之,小孔銅沉積成功率較低。
為確保 PCB 品質,JLCPCB 採用四線低阻測試檢測孔壁銅鍍層狀況。相較於傳統方法,四線低阻測試精度更高,更易識別缺陷孔,確保產品可靠性與品質。
2. 加工效率低:小鑽頭有效長度較短,導致一次可鑽板材數量減少,直接影響生產效率。為防止斷針,鑽小孔時需降低進給速度並提高轉速,此舉不僅增加加工時間,也加速鑽頭磨損。
因此,PCB 設計中建議將導孔尺寸設計為大於 0.3 mm,以確保加工效率並降低成本。僅在空間受限時才考慮使用小孔。
3. 外徑問題:設計貫穿孔或焊接孔時,需同時考慮內徑與外徑需求,這些參數直接影響 PCB 製造流程。
在 JLCPCB,雙面板與多層板的最小內徑為 0.15 mm,最小外徑為 0.25 mm。JLC 現可生產最多 32 層的高層數 PCB,憑藉專有的超高層數技術與樹脂塞孔技術,可實現最小孔徑 0.15 mm、最小線寬/間距 0.0762 mm,並支援數百種疊構。對於六層以上板,採用樹脂塞孔加電鍍蓋帽技術,使導孔可直接置於焊盤上,焊盤表面更平整,佈線空間更大。
此外,若環寬過小,加工時設備偏差導致鑽孔與底片對位偏移,可能出現孔位偏移。
此類偏移會降低焊盤有效面積,增加製造缺陷,甚至可能導致電氣連接失效。因此,設計合理的環寬並考量製造公差,對確保 PCB 品質與可靠性至關重要。
槽孔設計注意事項
除了小孔,槽孔設計也不容忽視。槽孔是某些特殊封裝不可或缺的設計元素。設計槽孔時,請注意以下兩個要點:
1. 短槽孔:短槽孔是 PCB 鑽孔中最難加工的部分。短槽孔定義為槽長小於兩倍槽寬。由於槽長小於兩倍槽寬,鑽起始與結束孔時,鑽頭會部分在基材上、部分懸空,導致受力不均,出現槽孔偏移或長度不足。因此,槽孔設計建議最佳長寬比為 長度/寬度 ≧ 2.5。
2. 長槽孔:設計長槽孔時,建議選用噴錫(HASL)製程,尤其當槽長超過 5 mm 時。槽孔環寬最好大於 0.3 mm(極限值 0.2 mm),或改用沉金製程。若環寬小於 0.3 mm,噴錫時可能因附著力不足,導致熱應力引發爆裂。單面銅環的槽孔亦容易爆裂。
當槽孔密集排列時,鑽孔過程可能破壞基材經緯線,導致噴錫時爆裂。此類特殊設計建議採用沉金製程。
導孔與元件孔的差異
在 PCB 中,孔徑分為導孔(Via)與元件孔(Pad)。兩者功能與加工要求不同,不可混淆。
- 導孔(Via):主要用於層間訊號連接,通常會做防焊覆蓋。
- 元件孔(Pad):通常設計為通孔,用於安裝與焊接元件。
以下兩種情況可能導致導孔與元件孔混淆:
1. 誤將導孔屬性用於電鍍通孔:若誤將導孔當作電鍍通孔,防焊覆蓋可能堵塞孔洞,導致無法正常安裝元件。
2. 誤將元件孔設為導孔:若元件孔被錯設為導孔,且訂單指定覆蓋防焊,元件孔裸露的銅面將被防焊覆蓋,影響焊接品質。
總結
1. PCB 設計中導孔不可任意設定尺寸。
2. 小於 0.3 mm 的孔屬於小孔,越小越難電鍍,降低加工效率,並可能導致對位問題。
3. 短槽孔加工困難,建議長寬比 ≥ 2.5。
4. 槽孔設計應確保環寬大於 0.3 mm(極限 0.2 mm),若空間不足則改用沉金製程。
5. 避免混淆導孔(Via)與元件孔(Pad)。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......