深入了解 PCB 佈局軟體:完整指南
1 分鐘
設計印刷電路板(PCB)是電子領域中連接電路設計與實際製作的基本流程。此流程高度依賴 PCB 佈局軟體,讓工程師能將電路圖轉換為實體板佈局。本文將探討 PCB 佈局軟體的價值、其主要功能,以及如何依需求選擇合適的軟體。
什麼是 PCB 佈局軟體?
PCB 佈局軟體用於設計 PCB 的實體佈局。它讓工程師在板子上擺放與連接電子元件,確保電氣連接正確,使電路板如預期運作。此軟體協助完成完整設計,包括元件位置、走線佈線、電源與接地層規劃。
PCB 佈局軟體的主要功能
· 設計規則檢查(DRC):
設計規則檢查(DRC)內建於 PCB 佈局軟體,確保設計符合製造與電氣規範。在送製前,DRC 可找出元件重疊、線寬違規、間距錯誤等問題。
· 元件擺放:
有效的元件擺放對製造與功能皆極為重要。PCB 佈局工具提供最佳化擺放功能,影響訊號完整性、熱管理與整體板性能。
· 走線佈線:
走線佈線是將元件電氣連接的過程。佈局軟體提供自動與手動佈線選項,協助建立可靠且高效的連接。
· 層面管理:
現代 PCB 常需多層以實現複雜設計。PCB 佈局軟體支援多層板,讓工程師定義接地、電源與訊號層,並管理其互動。
· 模擬與分析:
許多PCB佈局應用程式具備模擬與分析功能,可評估設計的電氣性能,提前發現阻抗不匹配、訊號干擾等潛在問題。
PCB 佈局軟體的類型
· 開源軟體:
免費開源的 PCB 佈局軟體(如 EasyEDA)為業餘愛好者與小型專案提供高性價比方案。這類軟體通常由活躍社群支援,具備基本設計功能,適合學習與簡單設計,因其零成本與易用性而深受入門與 DIY 使用者喜愛。
· 商業軟體:
Altium Designer、Cadence OrCAD、Mentor Graphics 等專業 PCB 佈局軟體用於處理複雜與大規模設計。這些工具具備強大支援、高精度、先進功能與龐大元件庫,專為需要高效能與高可靠度的專業工程師設計,投資商業軟體可提升設計正確性與生產力。
· 雲端工具:
EasyEDA 等雲端 PCB 設計工具提供可隨處存取的協作設計環境,允許多位使用者同時在不同地點共同作業,具備版本控制與即時更新功能,提升專案協調與效率,深受需要彈性與易於存取的團隊歡迎。
PCB 佈局軟體 vs 手動設計
· PCB 佈局軟體:
現代 PCB 佈局軟體提供先進功能,可精確建立複雜電路,包含自動佈線、錯誤檢查與龐大元件庫,簡化設計流程並減少錯誤。軟體解決方案透過模擬與視覺化分析工具提升設計正確性與效率。
· 手動設計:
手動 PCB 設計通常以紙筆或簡易工具進行,需手動繪製與佈線,耗時且錯誤率較高,缺乏現代 PCB 工具的自動化與進階功能,較不適合複雜或高精度設計。
如何選擇合適的 PCB 佈局軟體
· 專案需求:
評估專案複雜度,決定需要基本或進階功能。基本設計可用免費軟體,複雜專案則需付費軟體的進階功能。
· 預算:
考量預算限制。免費工具提供高性價比方案,商業軟體功能更強、支援更好,但價格較高。
易用性:
選擇符合自身技術程度的軟體。初學者適合友善介面,進階使用者則可能需要更多自訂選項。
· 支援與社群:
活躍的使用者社群與支援資源可帶來很大幫助。商業工具通常提供專屬支援,開源選項則仰賴社群論壇。
PCB 佈局軟體的應用領域
· 消費性電子:
PCB 佈局軟體對於設計智慧型手機、平板與家電等消費性電子產品極為重要,可確保複雜電路正確對應,提升可靠度與效能。良好佈局可降低訊號干擾與電氣雜訊,延長裝置壽命。
· 汽車電子:
在汽車產業,PCB 佈局工具用於設計控制引擎、安全與娛樂系統的電路板,協助打造能在嚴苛車用環境下可靠運作的強固電路,確保現代車輛的性能與安全。
· 工業設備:
PCB 佈局工具廣泛用於設計工業機械的控制系統與電路板,協助建立支援複雜自動化與控制任務的佈局,確保機械高效穩定運作。在工業應用中,精確的 PCB 設計對維持安全與產能至關重要。
醫療設備:
PCB 設計軟體對醫療設備的精度與可靠度極為關鍵,用於診斷與治療設備。軟體協助設計需符合嚴格法規且無故障運作的電路,確保病人安全與診斷準確。
通訊設備:
PCB 佈局軟體對設計路由器、交換器與基地台等通訊設備極為重要,協助建立可處理大量資料流並維持穩定連線的高性能電路,為高效通訊網路所需。
· 航太與國防:
PCB 佈局工具用於打造衛星通訊與航電等極高可靠性的航太與國防應用,協助設計能在嚴苛環境下運作並確保任務關鍵功能的電路。
· 消費性智慧裝置:
除傳統電子產品外,PCB 佈局工具亦用於設計智慧手錶、健身追蹤器與智慧家庭等消費性裝置,精確佈局可確保小巧與功能兼備,提升使用者體驗與產品性能。
· 能源產業:
PCB 佈局軟體用於設計太陽能逆變器、電池管理系統及其他能源管理系統的電路板,精確設計對於最大化再生能源與配電應用的能效與可靠度至關重要。
PCB 佈局軟體是現代電子設計的關鍵,協助將電路圖轉化為可運作的 PCB 佈局。了解其功能並選擇合適工具,可最佳化設計流程,確保電子裝置可靠且高品質。正確運用 PCB 佈局工具並遵循最高標準,是實現成功且高效電子設計的關鍵。
JLCPCB 的PCB 佈局服務主要使用 EasyEDA,提供更快交期與更具競爭力的價格。您也可指定其他軟體,只需在下單時註明即可。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......