PCB 導孔設計指南:最佳實踐、技巧與關鍵考量
1 分鐘
- 導孔可以設計成任意尺寸嗎?
- 小孔設計的關鍵考量
- 槽孔設計注意事項
- 導孔與元件孔的區別
- 總結
高品質的 PCB 設計不僅需要創新的理念,還依賴對 PCB 製造工藝的深入理解。導孔設計作為 PCB 設計中的關鍵步驟之一,對 PCB 的性能與製造效率都至關重要。
導孔可以設計成任意尺寸嗎?
要回答這個問題,我們先來了解 PCB 上的孔是如何製作的。
1. 裁板:PCB 製造商使用自動裁板機將大張的覆銅板裁切成生產所需的特定尺寸。裁切前的覆銅板如下圖所示:
2. 鑽孔:CNC 鑽孔機會在覆銅板的指定位置精準鑽孔。由於鑽頭是圓形的,只能鑽出圓孔,無法加工方孔。
舉例來說,如果把一顆圓形乒乓球放在直角角落,球面與角落之間會出現縫隙,這個縫隙就是所謂的「R 角」。同樣地,因為鑽頭是圓的,所以無法做出方孔。
在 JLCPCB,採用機械鑽孔進行 PCB 加工。鑽頭規格以 0.05 mm 為最小遞增單位,圓形鑽頭直徑範圍為 0.15 mm 至 6.30 mm。最小槽孔鑽頭尺寸為 0.65 mm(金屬化槽孔),非金屬化銑刀最小為 1.0 mm。
因此,設計 PCB 時導孔並不能隨意設定大小。
小孔設計的關鍵考量
多小的孔算小孔?一般將小於 0.3 mm 的孔視為小孔。孔徑越小,加工難度越高,尤其當接近製程極限時,會涉及一個業界術語「縱橫比」。
- 縱橫比:板厚與孔徑的比值。縱橫比越大,加工難度越高;換言之,孔徑越小越難製作。
1. 電鍍困難:孔徑變小後,電鍍時銅不易均勻沉積,容易出現導通不良或孔壁缺陷。簡言之,小孔鍍銅成功率較低。
為確保 PCB 品質,JLC 採用四線低阻測試檢測孔壁鍍銅狀況,相較傳統方法精度更高,更易挑出缺陷孔,保障產品可靠性與品質。
2. 加工效率低:小鑽頭有效長度短,導致一次可鑽板數減少,直接影響生產效率。為防止斷針,需降低進刀速度並提高轉速,不僅增加加工時間,也加速鑽頭磨損。
因此,PCB 設計中建議將導孔設計在大於 0.3 mm,以確保加工效率並降低成本;僅在空間受限時才考慮小孔。
3. 外徑問題:設計通孔或焊盤孔時,需同時考慮內徑與外徑要求,這些參數直接影響 PCB 製造流程。
在 JLCPCB,雙面板與多層板最小內徑為 0.15 mm,最小外徑為 0.25 mm。JLC 現已可生產最高 32 層的高多層板,憑藉自有超高層技術與樹脂塞孔技術,可實現最小孔徑 0.15 mm、最小線寬/間距 0.0762 mm,並支援上百種壓合結構。六層以上板材採用樹脂塞孔加電鍍蓋帽,使導孔可直接做在焊盤上,焊盤更平整,走線空間更大。
此外,若環寬過小,製程中設備偏差可能導致鑽孔與底片對位偏移,造成孔位偏移。
這種偏移會減少焊盤有效面積,增加製造缺陷,甚至導致電氣連接失效。因此,設計合理的環寬並考慮製程公差,是確保 PCB 品質與可靠性的關鍵。
槽孔設計注意事項
除了小孔,槽孔設計也不容忽視。槽孔是某些特殊封裝不可或缺的設計元素,設計時應注意以下兩大重點:
1. 短槽孔:短槽孔是 PCB 鑽孔中最難加工的部分。短槽孔定義為槽長小於槽寬兩倍的槽孔。由於槽長不足槽寬兩倍,鑽頭在起鑽與結束時會部分在基材、部分懸空,受力不均導致槽孔偏移或長度不足。因此,槽孔設計建議最佳長寬比為 長度/寬度 ≧ 2.5。
2. 長槽孔:設計長槽孔時建議選用噴錫(HASL)製程,尤其當槽長超過 5 mm 時,槽孔環寬最好大於 0.3 mm(極限 0.2 mm),或改用沉金製程。若環寬小於 0.3 mm,噴錫時附著力不足,可能因熱應力產生爆裂。單面銅環的槽孔亦容易爆裂。
當槽孔密集排列時,鑽孔過程可能破壞基材經緯線,導致噴錫時爆裂。此類特殊設計建議採用沉金製程。
導孔與元件孔的區別
PCB 中的孔徑分為導孔(Via)與元件孔(Pad),兩者功能與製程要求不同,不可混用。
- 導孔(Via):主要用於層間訊號連接,通常會做防焊覆蓋。
- 元件孔(Pad):一般設計為通孔,用於安裝與焊接元件。
兩者可能混用的情況有兩種:
1. 誤將導孔屬性用於電鍍通孔:若把導孔當作電鍍通孔,防焊覆蓋可能堵塞孔口,導致元件無法正常插入。
2. 誤將元件孔設為導孔:若將元件孔錯設為導孔,且訂單要求覆蓋防焊,元件孔裸露的銅面會被防焊覆蓋,影響焊接品質。
總結
1. PCB 設計中導孔尺寸不能隨意設定。
2. 小於 0.3 mm 的孔屬於小孔,孔徑越小越難電鍍,加工效率降低,且可能產生對位問題。
3. 短槽孔加工困難,建議長寬比 ≥ 2.5。
4. 槽孔設計應確保環寬大於 0.3 mm(極限 0.2 mm),若空間不足則改用沉金製程。
5. 避免混淆導孔(Via)與元件孔(Pad)。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......