印刷電路板上空白區域鋪銅的重要性
1 分鐘
- 外層銅箔填充:雙層與多層板
- 解決方案
- 內層銅箔填充:多層板
- 在銅箔填充中使用熱阻焊盤
- 網格銅箔填充與實心銅箔填充
- 內層的銅填充
- 計算總層壓板和成品板厚度
- 設計指南總結
- 注意:JLCPCB 添加銅箔填充的重要性
在 PCB 設計中,過多的空白區域沒有銅箔會對製造和最終產品的品質產生負面影響。放置銅箔填充意味著用平面銅填充 PCB 上未使用的空間。這是 PCB 設計的重要一環,所有主要的 PCB 設計軟體都能自動放置銅箔填充。銅箔填充有助於建立 EMC,因為它能降低接地阻抗、透過減少電壓降來提高電源效率,並透過縮小迴路面積來減輕 EMI。
JLCPCB 擁有五座自營的智慧生產基地,並一直使用業界領先的設備和原材料來生產高品質 PCB。JLCPCB 對 PCB 的所有生產環節都有卓越的控制。在本文中,我們將一窺 JLCPCB 工廠,探討 PCB 如何進行電鍍和蝕刻,並了解為什麼在未使用的板面區域進行銅箔填充很重要,以及使用銅箔填充時需要注意的事項。
您可能會問:將未使用的區域留白難道不會因為使用較少的銅而節省成本嗎?答案是:會,但在空白區域保留銅對品質和良率有好處,而這些更為重要。
未使用的區域留白
未使用的區域以銅箔填充
外層銅箔填充:雙層與多層板
一旦乾膜被應用到板子上後,它們會被放入電鍍液中,使用固定電流進行電鍍。
已完成圖像轉移的 PCB 準備進行電鍍
未被乾膜覆蓋的裸露銅面,在電流的作用下,會因溶液中的銅而增加厚度。
PCB 在電解槽中進行電鍍
在此過程中,裸露銅面的面積大小會影響電流的分佈。電流在大面積銅面上作用更均勻,這就是為什麼在 PCB 設計中建議使用大面積銅箔填充的原因。
大面積銅面裸露以進行電鍍
相反地,如果裸露的銅面面積很小或在 PCB 上分佈不均勻,它們會經歷不同的電流量,最終導致厚度不同,電流較高會導致鍍層較厚。這可能導致標稱 1 oz 的板子具有 2 oz 的銅厚。
電鍍時裸露的銅不足
電鍍的化學過程
當兩條間距非常小(例如 4 或 5 mil)且周圍沒有銅的走線進行電鍍時,它們會長得非常厚,以至於它們之間的乾膜在蝕刻前變得難以去除。這會導致多餘的銅殘留在走線之間,可能導致短路。
乾膜殘留在兩條緊密排列的走線之間
解決方案
為確保品質,請盡可能在設計中避免創建「孤立」的走線,並盡可能在整個板子上鋪設銅箔填充。如果某些「孤立」走線無法鋪設銅箔填充,請將走線間的間隙設計得盡可能寬。以下是一些有問題的設計及其改進版本的範例。
銅箔填充僅部分覆蓋:
改善前
改善後
完全沒有銅箔填充:
改善前
改善後
內層銅箔填充:多層板
多層 PCB 是透過將半固化片裁切成正確尺寸,將其放置在兩個芯板層之間或一個芯板層與一個銅箔層之間,並對疊層施加高溫高壓,以熔化和固化半固化片中的樹脂,從而將各層粘合在一起。
半固化片
內層芯板
疊層
1) 如果銅層有大面積的空白區域,半固化片上的樹脂將必須擴散以填充無銅區域。這可能導致 PCB 比平常更薄、銅層出現折疊和皺摺、樹脂中出現空洞,以及可能的分層。
銅層中的折疊
樹脂層中的空洞,可從白色痕跡看出
設計範例:
改善前
改善後
2) 如果金手指的內層區域非常空曠,金手指區域的厚度將比預期薄,這可能導致 PCB 與配對連接器插槽等接觸不良。
標稱 1.6 mm,實測 1.41 mm
改善前:金手指內層區域無銅箔填充
改善後
對於帶有金手指的 PCB:必須在金手指的內層區域進行銅箔填充,因為這些區域有更嚴格的厚度要求。下單時,請確保選擇具有足夠標稱成品厚度的疊構,並避免使用厚度接近您可接受下限的疊構。
以下是關於使用銅箔填充注意事項的討論。對於多層板,在內層空白區域進行銅箔填充主要是為了增加銅面積並減少樹脂擴散區域,以確保壓合的可靠性和成品板的厚度公差。在外層空白區域進行銅箔填充的目的,主要是為了均勻電鍍電流,避免因過度蝕刻導致的短路和細線風險,並使表面銅厚更均勻。
在銅箔填充中使用熱阻焊盤
銅的導熱性非常好(約 380W/(m·K))。因此,如果一個焊盤在所有側面都完全連接到其相鄰的銅平面上,焊接時熱量會極快地散發出去,從而導致焊接問題。使用「熱阻」焊盤是為了減少散熱並有助於焊接。
| 焊盤類型 | 直接連接 | 熱阻焊盤 |
| 範例 | ||
| 描述 | 完全連接到平面的焊盤在焊接時散熱快,需要更長的焊接時間和更高的溫度。這是不好的,因為長時間暴露在高溫下可能導致銅平面變形。 | 較佳設計: 在銅平面內的焊盤周圍使用熱阻焊盤。黑色區域是銅中的間隙。輻條寬度 (A) 和間隙 (B) 都應大於 0.25 mm。熱阻焊盤可減少散熱,並因減少能量浪費而提高焊接品質。 |
網格銅箔填充與實心銅箔填充
眾所周知,在高頻條件下,PCB 上走線的分佈電容會發揮作用。當走線長度大於雜訊頻率對應波長的 1/20 時,走線會像天線一樣,將此雜訊傳輸到周圍空間。任何接地不良的銅箔填充都將有助於進一步傳播此雜訊。因此,在高頻電路中,接地連接不僅需要電氣連續性,還必須以小於 λ/20 的間距排列。走線上的導孔有助於實現對多層板接地層的「良好接地」。設計得當的銅平面不僅能增加載流能力,還能減少 EMI。
銅箔填充通常有兩種形式:實心和網格。實心銅箔填充既能增加載流能力又能提供屏蔽,但在通過波峰焊時可能導致翹曲和銅箔剝離。這可以透過在實心銅箔填充中設計槽/開口來緩解。另一方面,網格銅箔填充主要用於屏蔽,載流能力不高。網格銅箔填充可能有利於散熱,因為它們減少了銅面積。然而,網格銅箔填充的一個缺點是,構成它的銅「線段」可能增加 EMI:當這些線段的長度與電路工作頻率的電氣長度相似時,整個銅箔填充可能像許多天線一樣傳輸干擾信號,導致電路可能完全無法工作。最好根據 PCB 上的電路選擇銅箔填充的類型:對有 EMI 要求的高頻電路使用網格銅箔填充,對低頻或大電流電路使用實心銅箔填充。
隨著現代 PCB 設計要求更高的精度和品質,所有主要的 PCB 製造商都已放棄低成本的濕膜工藝,轉而採用更優越的乾膜工藝。網格銅箔填充在乾膜工藝中可能導致薄膜破裂,因此建議盡可能使用實心銅箔填充而非網格銅箔填充。
| 填充類型 | 無 | 網格 | 實心 |
| 圖片 | |||
| 描述 | 不推薦。沒有銅箔填充可能導致翹曲和其他缺陷。 | 不推薦。網格圖案可能導致薄膜破裂,從而引發品質問題。如果需要網格銅,請保持間隙 (A) 和寬度 (B) 在 0.25 mm 以上。 | 理想設計:用實心銅填充空白區域。與走線和焊盤保持至少 0.2 mm 的間距,對於高速走線則保持 0.5 mm。 |
內層的銅填充
銅覆蓋率:蝕刻後內層上剩餘的銅面積相對於總板面積的比例。
| 覆蓋率 | 100% | 85% |
| 照片範例 |
壓合:將半固化片裁切成適當尺寸,然後放置在內層芯板之間或芯板與銅箔之間。對疊層(層壓板)加熱加壓,以熔化半固化片層中的樹脂成分。樹脂流動以填充相鄰層上無銅的區域,並在冷卻後將各層粘合在一起。
| 材料 | 半固化片 | 內層芯板 | 層壓板 |
| 照片 |
設計問題:內層銅覆蓋率低意味著半固化片中的樹脂必須擴散更多以填充無銅區域。後果包括板子比預期薄、銅層出現折疊/皺摺、樹脂中出現空洞,以及因樹脂不足導致的潛在分層。
| 缺陷 | 銅層「皺摺」 | 樹脂空洞 |
| 照片 |
設計建議: 盡可能在板子的空白區域放置銅箔填充。與高速訊號走線保持至少 0.5 mm 的間距。
| 設計 | 改善前 | 改善後 |
| 銅層 |
計算總層壓板和成品板厚度
理論層壓板厚度 = 外層銅 + 固化半固化片 + 芯板
= (0.7×2) + (4.54+4.48) + (1.2+44.84+1.2) = 57.66 mil = 1.46 mm。
理論板厚 = 防焊層 + 電鍍外層銅 + 固化半固化片 + 芯板
= (1×2) + (1.4×2) + (4.54+4.48) + (1.2+44.84+1.2) = 61.06 mil = 1.55 mm。
其中,固化半固化片厚度 = 未固化半固化片厚度 – 相鄰芯板層上需填充的厚度
= 未固化半固化片厚度 – ((1 – 銅覆蓋率) × 銅厚)
下表描述了一個疊構範例。
以第 1 層和第 2 層為例:
- 未固化半固化片厚度 = 4.72 mil,第 2 層銅覆蓋率 = 85%,內層銅重 = 1 oz,
- 固化半固化片厚度 = 4.72 – ((1 – 85%) × 1.2) = 4.54 mil。
雖然標稱 1 oz 銅厚為 35 μm,但由於前處理和棕化過程中的損耗,實際厚度為 30 μm (1.2 mil)。
設計指南總結
1. 不要讓任何 PCB 區域沒有銅而留白。用銅箔填充這些區域。
2. 如果無法進行銅箔填充,則設計走線時應假設銅重為 2 oz,最小間距為 8 mil(走線到走線、走線到焊盤、焊盤到焊盤)。
3. 銅箔填充應與功能性走線和焊盤保持足夠的間距,理想情況下大於 0.5 mm。避免使用網格銅箔圖案,尤其是小網格尺寸;改為偏好實心銅箔填充。
4. 金手指的所有內層必須有銅箔填充,以避免板厚不足。避免使用成品厚度較薄的疊構。
5. 在 PCB 天線周圍,應根據具體產品要求設計銅箔填充,以避免干擾天線的工作。
注意:JLCPCB 添加銅箔填充的重要性
對於多層 PCB,JLCPCB 可能會在內層和外層的拼板上添加銅箔填充,以避免因大面積空白區域導致的缺陷,如板厚過低和電鍍不均勻。銅箔填充只會添加到工藝邊、橋接片和 PCB 單元外的其他區域。有用的 PCB 內部不會添加銅。在光學點、機械孔、鼠標孔和 V-Cut 周圍會添加間隙。
JLCPCB 將推動技術創新視為己任,並持續努力為客戶提供更廣泛的 PCB 製造選擇。不僅如此,JLCPCB 還提供一站式 PCBA 服務,從訂購高品質 PCB,到採購超過 100 萬種正品電子元件,再到使用先進的 SMT 機器組裝您的 PCB。立即在JLCPCB 官網註冊,即可獲得高達 $60 的新用戶優惠券,從這裡開始您的 PCB 之旅!
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......