高功率電子熱管理指南:散熱、熱阻與 PCB 熱設計
1 分鐘
- 熱量如何影響電子元件:
- 高功率應用中的熱管理挑戰:
- 軟體在熱管理中的作用:
- 熱管理的未來發展趨勢:
- 測試與驗證:
- 結論:
熱管理在確保高功率電子產品的可靠度與性能方面扮演著關鍵角色。過多熱量可能對電子元件造成不利影響,導致效率下降、使用壽命縮短,甚至發生潛在故障。接下來就一起了解熱管理的基本概念,以及電子系統中用來有效控制熱量的各種策略與技術!
熱量如何影響電子元件:
熱量一直是電子產品長期面對的敵人,主要會造成以下影響:
1. 半導體行為:溫度升高可能導致半導體工作狀態不穩定,造成不可預期的性能表現以及潛在故障。
2. 材料疲勞:持續的溫度變化可能造成材料疲勞,加速元件隨時間產生磨損與劣化。
3. 電遷移:極端溫度可能導致電遷移現象,也就是金屬導電路徑中的原子因熱應力而發生移動,進而可能影響電路的結構完整性。
高功率應用中的熱管理挑戰:
高功率電子產品需要消散大量熱通量,有時甚至會超過 100 W/cm2。隨著功率提高,散熱難度也會持續增加。高功率應用中的熱管理挑戰主要來自以下幾個因素:
1. 低導熱係數:電子元件中使用的許多材料,例如模封材料與印刷電路板(PCB),其導熱係數相對較低。這可能阻礙熱量有效地從關鍵元件傳出,並在散熱路徑中形成瓶頸。
2. 功率密度:高功率密度會形成局部熱點,使大量熱量集中在狹小區域。這些熱點可能造成熱失控,進而降低電子系統的性能與可靠度。
3. 熱應力:電子系統中的不同元件通常具有不同的熱膨脹係數(CTE)。當系統承受溫度變化時,這些 CTE 差異可能產生熱應力,最終造成機械性失效或焊點裂紋。
確保安全工作溫度:
讓電子元件維持在安全的溫度範圍內,是保持最佳性能並延長使用壽命的重要條件。為了達成這個目標,熱管理通常會採用以下幾種技術:
1. 散熱器與均熱片:散熱器與均熱片常用於協助高功率元件散熱。這些元件透過增加可供熱交換的表面積,降低熱阻並提升散熱效果。
2. 熱介面材料(TIMs):導熱膠帶或導熱膏等熱介面材料,可用來改善元件表面與散熱器之間的熱傳導。這些材料能填補微小空氣間隙,降低熱阻並提升熱傳效率。
3. 液冷:冷板、微通道熱交換器或噴射冷卻等液冷系統,相較傳統氣冷方式可以提供更優異的散熱能力。透過讓冷卻液在通道或管路中循環,可以有效帶走高功率元件產生的熱量。
4. 主動式冷卻:使用風扇或鼓風機等主動式冷卻技術,可以提升電子元件周圍的空氣流動。這有助於降低元件到環境空氣之間的熱阻,進一步改善散熱效果。
5. 導熱過孔與導熱路徑:導熱過孔是在 PCB 中建立的導熱通道,可以協助將高功率元件產生的熱量傳導至電路板外層。此外,採用金屬芯 PCB 或增加厚銅平面,也能提升熱傳導與熱量分布能力。
6. 元件配置:將高功率元件策略性地分散配置在 PCB 上,可以降低不同熱源之間的熱耦合。這能避免形成局部熱點,並促進整個系統內部更均勻的熱量分布。
7. 熱模擬:計算流體力學(CFD)與有限元素分析(FEA)工具可用來模擬溫度分布、找出潛在熱點,並最佳化熱設計。這些模擬可以協助設計人員在正式製造之前預測並改善熱管理問題。
軟體在熱管理中的作用:
現代電子裝置通常會採用軟體控制的熱管理技術,以最佳化散熱效果與能源效率:
1. 動態頻率調整:依照工作負載動態調整處理器速度。
2. 風扇曲線:風扇曲線可以最佳化冷卻效率。當溫度升高時,風扇會以更高轉速運作,以確保足夠的氣流與散熱能力。
3. 熱降頻:在臨界狀況下,電子裝置可能啟動熱降頻機制,降低系統性能來控制過多的熱量產生,藉此保護元件免受潛在熱損傷。
熱管理的未來發展趨勢:
奈米材料:具有更高導熱能力的輕量材料,例如石墨烯、碳奈米管與奈米鑽石,在改善熱傳導與散熱方面展現出良好潛力。
嵌入式冷卻:將冷卻液通道直接整合到晶片內部,以獲得更理想的冷卻效果。
AI 驅動熱管理:目前正在開發人工智慧(AI)演算法,用來即時監控熱狀態並動態調整系統。這些演算法可以根據溫度資料調整冷卻機制,進一步最佳化系統性能與能源效率。
測試與驗證:
完整的測試與驗證,是確保高功率電子系統具有良好熱性能與可靠度的重要步驟。常見的測試與驗證方法包括:
1. 熱電偶:將熱電偶安裝在封裝表面與 PCB 上進行溫度量測,可以即時取得元件溫度資料。
2. 紅外線熱影像:可透過紅外線熱影像分析通電中的組裝板,繪製表面溫度分布並找出熱點。這種非接觸式方式可以快速進行完整的熱分析。
3. 熱機械模擬:模擬工具可以建立熱流、氣流與結構應力模型,用來預測可靠度風險並最佳化設計。
4. 溫度循環測試:元件會在不同極端溫度之間反覆循環,以誘發並評估熱機械疲勞失效。
5. 老化測試:老化測試會讓元件長時間承受較高溫度,以找出產品生命週期早期可能發生的故障。
結論:
對高功率電子產品而言,高效率熱管理是確保電子元件維持最佳性能、可靠度與使用壽命不可或缺的一環。高密度封裝與高 I/O 密度雖然能實現更複雜的 IC 功能,但同時也會帶來更多熱設計挑戰。透過導熱過孔、散熱器、熱介面材料以及進階冷卻技術,可以有效控制溫度並確保系統維持可靠性能。
在所有應用階段中,熱模型建立、測試與驗證都非常重要。隨著市場對高性能電子系統的需求持續成長,熱管理技術也會不斷發展。
閱讀完本章後,您可能會思考如何在實際製造電子專案時導入有效的熱管理策略。不妨從免費試用 JLCPCB 開始?運用我們對熱管理原理的完整理解,以及提供客製化製造解決方案的能力,協助您的電子專案獲得更好的成果!
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......