透明柔性 PCB:材料、設計技巧與應用
1 分鐘
- 1. FPC 如何達成透明:
- 2. 透明 FPC 關鍵材料:
- 3. 設計與製造難題:
- 4. 透明 FPC 設計考量
- 5. 透明 FPC 的優勢:
- 結論:
透明 FPC 是一種特殊的軟性電路,採用透明基材與透明導電材料,可讓光線與影像穿透。不同於常見的聚醯亞胺 FPC(通常為琥珀色或黑色)。某些 透明軟性 PCB 僅基材透明,導線與焊墊仍清晰可見且不透明;也有透明軟性 PCB 連導電線路都完全透明,採用創新製程將電路夾在兩層透明材料之間,由外部幾乎看不見。
1. FPC 如何達成透明:
透明軟性 PCB 採用 PET 薄膜作為 FPC 基材。PET 可呈透明、白色、淡藍、淡綠等色。透明 FPC 與一般軟板差異僅在於使用透明 PET 材料。
玻璃 PCB 的優點:
高熱導率
防水、防潮、防塵
於嚴苛環境中具最佳耐腐蝕性
平整度佳、膨脹係數低且反射率高
可與金屬、高頻材料、PI、PET 進行混壓
透明玻璃電路板應用:
太陽能設備
玻璃 LED 顯示屏
新能源電氣應用
飛機、飛彈等紅外線窗口
2. 透明 FPC 關鍵材料:
電路的透明度與性能高度依賴所用材料:
1. 基材
透明 FPC 需具柔軟、透明且熱穩定的基材:
PET(聚對苯二甲酸乙二酯):成本低,廣泛用於消費電子。
透明聚醯亞胺:熱穩定性與機械強度更高。
玻璃:偶爾用於混合軟硬板,光學清晰度極高。
2. 導電材料
傳統銅箔被光學透明導體取代:
氧化銦錫(ITO):常見透明導體,電性佳但受應力易裂。
銀奈米線:高柔性且透明,適合曲面或穿戴裝置。
石墨烯:超薄、導電且可撓,次世代透明電路極具潛力。
導電高分子(如 PEDOT):可印刷且柔軟,常用於低功耗或拋棄式電子。
3. 設計與製造難題:
設計與生產透明 PCB 時,工程師面臨多項技術挑戰。首要難題是材料選擇。透明材料的電性與機械性可能不如傳統材料,需在性能與透明度間取得平衡。此外,透明材料成本通常較高,推高生產成本。因此設計透明電路板時必須同時考量性能、成本與美觀。
導電率低於銅,可能限制高速應用。
ITO 等脆性材料受應力易裂。
特殊材料與製程導致成本更高。
PET 基材等耐熱性有限。
另一項挑戰是在製程中維持透明度。由於透明電路板使用透明導電材料,其電阻通常高於銅,工程師需優化電路設計,縮短導線長度與寬度,以降低高電阻的影響。此外,透明材料對濕度、溫度等環境條件敏感,亦須嚴格控管。
4. 透明 FPC 設計考量
設計透明 FPC 需在電性/機械性能與光學清晰度間取得平衡,關鍵因素包括:
1. 最小化導線覆蓋率:設計者須降低導線密度以提升透明度,常將訊號繞過關鍵視覺區。
2. 線寬與間距:透明導體電阻高於銅,需精準計算線寬,確保訊號完整性同時維持透明。
3. 層數配置:多數透明 FPC 為單層或雙層,以降低不透明度和複雜度。
4. 彎折半徑:銀奈米線與高分子導體比 ITO 等脆性材料更適合動態彎折。
5. 透明 FPC 的優勢:
透明 FPC 的優點或特色如下:
| 特色 | 優點 |
|---|---|
| 透明度 | 可整合至顯示器、玻璃及透視裝置 |
| 可撓性 | 支援彎曲、折疊與貼合應用 |
| 輕薄 | 適合微型化或穿戴電子 |
| 設計美學 | 實現簡潔極簡的產品外觀 |
| 光電相容性 | 易與透明 LED、OLED 及感測器搭配 |
若您正在尋找透明 FPC 製造服務,JLCPCB 提供快速打樣與量產,並支援多種先進材料。下單前還可用 JLCPCB 線上 Gerber Viewer 即時預覽透明 PCB 設計。
結論:
透明 FPC 結合了可撓性、透明度與功能性,這些特性使其成為現代科技應用的關鍵。從 AR 眼鏡、醫療感測器到智慧建築,其設計潛力巨大且迅速擴展。
隨著產業克服現有瓶頸並擴大產能,透明 FPC 將在下一代電子發展中扮演基礎角色。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......