二極體測試終極指南:萬用表設定、讀值與診斷
2 分鐘
- 二極體極性:如何辨識陽極與陰極
- 如何使用萬用表測試二極體(二極體測試模式)
- 如何讀取二極體測試結果
- 依二極體類型整理的正向電壓降
- 如何測試不同類型的二極體
- 二極體測試模式、電阻模式與導通模式比較
- 電路內與電路外二極體測試
- 如何判斷二極體是否損壞
- 二極體測試常見問題
- 結論
快速答案:如何測試二極體
若要使用萬用表檢查二極體,請將裝置設定為二極體測試模式。
將紅色表筆接在陽極,黑色表筆接在陰極。
健康的矽二極體在正向偏壓下,良好讀值通常為 0.5V 至 0.8V;在反向偏壓下則會顯示 OL(Open Loop,開路)。
判斷二極體是否損壞其實很簡單:兩個方向都顯示 OL,代表二極體開路;兩個方向都接近 0V,則代表二極體短路。
了解如何測試二極體,是排查故障電源供應器、異常電路,或無法上電 PCB 的最快方法之一。使用數位萬用表,你可以快速判斷二極體是否正常工作、短路或開路。
本指南將說明如何將萬用表設定為二極體測試模式、讀取正向偏壓與反向偏壓數值、分辨良好二極體與開路或短路二極體、比較電路內與電路外測試,以及處理特定類型二極體,包括整流二極體、蕭特基二極體、齊納二極體、LED 與橋式整流器。
二極體極性:如何辨識陽極與陰極
了解二極體極性,是成功測試二極體的第一步:
- 電流方向:在正向偏壓下,電流會從陽極,也就是正端,流向陰極,也就是負端。
- 實體標記:軸向二極體上的印刷條紋或色環,標示的是陰極側。對表面黏著二極體而言,請尋找小橫線或雷射蝕刻線。
- 電路圖符號:符號由指向垂直線的三角形組成。三角形代表陽極,垂直線代表陰極。你可以在這篇詳細的二極體符號指南中,進一步了解如何辨識這些配置。
- 發光二極體(LED):對通孔 LED 而言,較長的腳是陽極;較短的腳以及塑膠外殼的平邊則標示陰極。對 SMD 版本而言,請查看製造商的極性標記,或參考 SMD LED 極性指南,避免組裝時反向放置。
圖:二極體電路圖符號與實體元件,顯示陽極、陰極與陰極色環。
如何使用萬用表測試二極體(二極體測試模式)
使用二極體測試模式是最可靠的診斷方法。萬用表會讓一個小型恆定電流,通常約 1 mA 至 2 mA,流過二極體,並測量其端點之間產生的正向電壓降。
步驟 1:關閉電源並將電容放電
安全最重要。請確保待測裝置已完全斷電。拔除所有電源線並移除電池。使用適當的放電工具,將大型電解電容或電源供應濾波電容放電。帶電電容可能保留危險電壓、造成錯誤讀值,甚至損壞萬用表。
步驟 2:將萬用表設定為二極體模式
將選擇旋鈕轉到二極體符號,也就是指向垂直線的三角形。在許多數位萬用表上,這個位置會與電阻或導通模式共用。若是如此,請按下萬用表上的「Select」或「Shift」功能鍵,直到 LCD 螢幕上出現二極體圖示。
步驟 3:將紅色表筆接到陽極
將紅色測試表筆插入萬用表的「V-Omega-Diode」插孔。用紅色,也就是正極表筆的尖端,接觸二極體的陽極端。
步驟 4:將黑色表筆接到陰極
將黑色測試表筆插入「COM」(共用/接地)插孔。用黑色,也就是負極表筆的尖端,接觸二極體的陰極端,通常由色環標記。這會使 PN 接面進入正向偏壓,讓電流可以流動。
步驟 5:讀取正向電壓降
觀察螢幕上的數值。健康的矽二極體萬用表讀值,通常會顯示 0.5V 至 0.8V 之間的二極體正向電壓降。
步驟 6:反接表筆
保持萬用表在二極體模式,並交換兩支表筆的位置。將紅色表筆接到陰極,黑色表筆接到陽極。這會讓二極體處於反向偏壓,理論上應阻斷所有電流。正常二極體必須在螢幕上顯示 OL(Open Loop 或 Over Limit)。
步驟 7:解讀結果
將你的量測讀值與標準半導體性能數值進行比較。

圖:萬用表處於二極體測試模式,紅色表筆接陽極、黑色表筆接陰極,顯示 0.6V。
如何讀取二極體測試結果
分析二極體時,正向與反向讀值的組合,才能完整說明元件狀態。
| 狀態 | 正向偏壓讀值,紅色接陽極 | 反向偏壓讀值,紅色接陰極 | 元件判定 |
|---|---|---|---|
| 良好矽二極體 | 0.5V 至 0.8V | OL | 良好,只允許電流單向通過 |
| 開路二極體 | OL | OL | 故障,接面開路 |
| 短路二極體 | 0V 至 0.4V,通常接近 0.00V | 0V 至 0.4V,通常接近 0.00V | 故障,接面熔接短路 |
| 漏電二極體 | 正常,0.5V 至 0.8V | 可量測到電壓降,低於 OL | 故障,反向漏電流偏高 |

圖:萬用表讀值比較良好、開路與短路二極體在正向與反向偏壓下的結果。
技術提示:
如果你的電路內讀值令人困惑或接近臨界值,請先將元件從電路板上移除,再下結論。附近元件,例如低阻值電阻或電感線圈,可能會旁路二極體並誤導萬用表。
採購元件或查詢技術參數時,可查看 JLCPCB Parts Library 取得準確的元件資料表。
二極體測試中的 OL 是什麼意思?
在數位萬用表上,OL 代表「Open Loop」或「Over Limit」。這個讀值表示電阻過高,超出萬用表可量測範圍,或兩端之間沒有電流流動。
在二極體測試中,反向偏壓方向顯示 OL,是健康半導體的預期行為。不過,若在正向偏壓方向也顯示 OL,則代表內部接面已經斷開,二極體已損壞。
依二極體類型整理的正向電壓降
並非所有二極體都由矽材料製成。不同材料與架構具有不同的正向電壓降(V_f)。
| 二極體類型 | 典型正向電壓降 | 常見用途 |
|---|---|---|
| 矽二極體 | 0.6V 至 0.7V | 通用整流、訊號箝位 |
| 鍺二極體 | 0.2V 至 0.3V | RF 檢波、復古音訊電路 |
| 蕭特基二極體 | 0.15V 至 0.45V | 高頻切換、電源供應器 |
| 紅光 LED | 1.8V 至 2.2V | 視覺指示、光耦合器 |
| 藍光/白光 LED | 3.0V 至 3.5V | 背光、高亮度指示燈 |
| 齊納二極體,正向 | 約 0.7V | 電壓調節,標準正向方向 |
| 整流二極體 | 約 0.7V | 高電流電源整流,例如 1N4007 |
注意
正向電壓值會受溫度與電流影響。排查關鍵電路時,務必查看製造商資料表。
如何測試不同類型的二極體
#1 如何測試整流二極體
像常見 1N4007 系列這類整流二極體,是相當耐用的元件。請使用標準二極體模式測試:
- 正向偏壓:紅色表筆接陽極,黑色表筆接陰極,也就是有色環的一側。讀值應約為 0.5V 至 0.7V。
- 反向偏壓:交換表筆。必須看到 OL。若反向仍有任何電壓讀值,代表整流二極體已損壞。
#2 如何測試蕭特基二極體
蕭特基二極體採用金屬-半導體接面,因此具有高切換速度與更低的正向電壓降。
- 正向偏壓:預期讀值介於 0.15V 至 0.45V。不要將這種低電壓降誤判為部分短路。
- 反向偏壓:交換表筆。讀值必須為 OL。
#3 如何測試齊納二極體
測試齊納二極體需要兩部分方法,因為標準萬用表無法提供足夠反向電壓,使其達到崩潰點:
- 正向測試:使用標準二極體模式。良好的齊納二極體在正向偏壓下約讀取 0.7V,反向偏壓則顯示 OL。這只能確認二極體沒有短路或開路。
- 反向電壓測試:若要確認齊納二極體是否會在額定崩潰電壓(V_z)箝位,請建立簡單測試電路。將外部 DC 電源供應器,電壓設定高於 V_z,透過 1k-ohm 電阻串接到齊納二極體陰極,並將陽極接地。直接量測齊納二極體兩端 DC 電壓。健康的 5.1V 齊納二極體會顯示約 5.1V 的穩定讀值。
#4 如何用萬用表測試 LED
由於發光二極體具有較高的正向電壓降(V_f),萬用表的二極體模式必須輸出足夠電壓才能讓它們進入偏壓狀態:
- 正向偏壓:紅色表筆接陽極,黑色表筆接陰極。LED 應發出微弱光芒,萬用表會顯示其正向電壓,例如紅光約 1.8V、藍光約 3.2V。
- 反向偏壓:交換表筆。LED 應保持不亮,螢幕應顯示 OL。
- 注意:若平價萬用表的二極體測試電壓低於 3V,可能無法點亮藍光、綠光或白光 LED。
#5 如何測試橋式整流二極體
橋式整流器封裝會將四顆二極體整合成橋式配置。測試時,請將封裝視為四顆獨立二極體:
- 找到四個腳位:兩個 AC 輸入腳,通常標示為 ~;一個正輸出腳(+);以及一個負輸出腳(-)。
- 使用標準二極體模式測試四顆內部二極體。
- 從 AC 腳量到正極(+)腳,並從負極(-)腳量到 AC 腳。
- 四個內部接面在正向方向都應讀到標準正向電壓降,約 0.5V 至 0.8V;反向則應顯示 OL。
- 若直接量測 + 與 - 腳,在其中一個方向會讀到約 1.0V 至 1.4V,因為電流會通過兩顆串聯二極體;另一個方向則為 OL。任一腳位組合出現短路讀值,都代表整流器故障。

圖:橋式整流二極體配置,標示 AC、正極與負極端子以便測試。
二極體測試模式、電阻模式與導通模式比較
使用錯誤的萬用表模式可能導致錯誤診斷。以下比較三種常見選項。
| 萬用表模式 | 最適合用途 | 技術限制 |
|---|---|---|
| 二極體模式 | 完整半導體健康檢查 | 需要人工分析讀值 |
| 電阻模式 | 檢查直接短路 | 低電壓無法可靠地偏壓 PN 接面 |
| 導通模式 | 快速短路偵測 | 不提供正向電壓降資料 |
為什麼二極體測試模式能提供最準確結果?
二極體測試模式是黃金標準,因為它會提供最高約 2.0V 或 3.0V 的專用電壓。這個電壓足以克服 PN 接面的勢壘電位,讓萬用表顯示精確的正向電壓降。
使用電阻模式測試二極體:為什麼不夠可靠?
進行二極體電阻測試,也就是歐姆檔測試時,使用的是非常低的電壓,通常不足以完全導通半導體接面。
- 行為:良好的二極體在正向方向可能顯示高阻值或不穩定阻值,而反向方向顯示 OL。
- 可靠性:由於不同萬用表型號的測試電壓差異很大,電阻讀值並不一致,也無法代表二極體真實的正向偏壓電壓降。電阻模式主要應用於確認疑似直接短路,這類情況在兩個方向都會接近 0 歐姆。
使用導通模式測試二極體:需要了解的限制
導通模式是為快速進行「是或否」接線檢查而設計。
- 行為:有些萬用表在正向測試二極體時會發出嗶聲;也有些不會,因為二極體正向電壓會使其無法達到導通門檻,通常低於 30 至 50 歐姆。
- 可靠性:導通模式不提供任何正向電壓資訊。雖然兩個方向都持續嗶聲可可靠指出二極體短路,但此模式無法識別開路或漏電二極體。
電路內與電路外二極體測試
什麼情況下電路內二極體測試是可靠的?
在元件仍焊接於印刷電路板上時進行電路內二極體測試,是快速檢查的好方法。如果二極體發生災難性故障,即使在電路內通常也會清楚顯示出來。
為什麼電路內二極體測試會出現錯誤讀值?
電路內測試經常因電路中的其他元件而產生誤判或漏判:
- 替代電流路徑:如果有電阻與二極體並聯,萬用表電流會同時流經兩條路徑。這會降低正向電壓讀值,並讓萬用表無法在反向偏壓下顯示乾淨的 OL。
- 感性負載:連接在繼電器線圈或 DC 馬達繞組兩端的飛輪二極體,在反向偏壓下可能顯示接近短路的讀值,因為萬用表量到的是銅線線圈的低 DC 電阻。
在排查剛組裝完成的電路或客製化原型板時,這些交互作用特別常見。如果你正在驗證新製作的電路板,例如使用小批量 PCB 組裝服務完成的板子,並聯路徑很容易掩蓋問題,或讓你誤換原本正常的元件。
如何隔離二極體一端引腳以進行準確的電路外測試
如果你在電路內得到可疑或接近臨界的讀值,就必須隔離二極體:
- 使用烙鐵加熱二極體其中一個焊點。
- 用鑷子或吸錫器輕輕將該引腳從 PCB 焊盤上抬起。
- 等待焊點冷卻後,測試已隔離的二極體。此隔離讀值是 100% 準確的。

圖:電路內與隔離二極體測試比較,將其中一端引腳抬起以取得準確讀值。
如何判斷二極體是否損壞
如果二極體在測試時出現以下任何症狀,即代表故障:
- 兩個方向都顯示 OL:內部接面已失效並開路。
- 兩個方向都接近 0V:內部接面已熔接並短路。
- 反向偏壓下出現電壓降:PN 接面漏電,允許反向電流通過。
- 讀值不一致:讀值不穩定跳動,代表封裝內的半導體晶粒可能裂開,或內部鍵合線斷裂。
常見二極體失效模式
半導體會因過電流、電壓尖峰、熱應力或老化而失效。二極體主要有三種失效方式:
- 開路:內部 PN 接面實體斷裂或燒斷。它會在兩個方向都阻斷電流,使元件完全失去功能。
- 短路:內部接面在高電流或高電壓下熔接在一起。它會像低電阻導線一樣,在兩個方向都自由導通。
- 漏電:PN 接面受損但尚未完全短路。它在正向方向仍能正常導通,但無法在反向方向完全阻斷,會讓少量可量測的電流向後漏出。
| 萬用表症狀 | 可能失效原因 | 排查步驟 |
|---|---|---|
| 兩個方向都顯示 OL | 接面開路 | 更換二極體。 |
| 兩個方向都接近 0V | 接面短路 | 更換二極體,並檢查上游是否有過電流問題。 |
| 偵測到反向電壓降 | 接面漏電 | 更換二極體,以避免反向漏電流。 |
| 顯示值不穩定或跳動 | 封裝或接面受損 | 檢查引腳連接;若不穩定狀況持續,請更換二極體。 |
| 電路內與隔離測試數值不同 | 並聯電路路徑干擾 | 抬起二極體其中一端引腳並重新測試確認。 |
二極體測試常見問題
Q:如何知道二極體是否損壞?
如果二極體在兩個方向都導通,代表短路;如果兩個方向都阻斷,代表開路;如果在反向偏壓下仍允許電流通過,則代表漏電。健康的矽二極體必須在正向顯示 0.5V 至 0.8V 的電壓降,並在反向顯示 OL。
Q:可以在二極體仍位於電路中時測試嗎?
可以,你可以在電路內進行快速檢查。直接短路通常會清楚顯示。不過,電阻、電感或電容等並聯元件可能造成錯誤讀值。如果懷疑有問題,請拆焊並抬起二極體其中一隻腳,先隔離後再進行最終量測。
Q:萬用表會損壞二極體嗎?
不會。在二極體模式下,數位萬用表只會輸出低且限流的測試電壓,通常低於 3V 且小於 2 mA。這遠低於標準半導體元件的崩潰門檻或最大正向電流額定值,因此測試完全安全。
Q:為什麼我的二極體每次讀值都不同?
讀值不穩通常是表筆尖端與元件引腳接觸不良、二極體端子氧化,或測試線鬆動造成的。如果是在電路內測試,附近電容放電也可能造成數值變動。請清潔接點並重新測試。
Q:二極體會間歇性失效嗎?
會。熱膨脹、機械應力,或半導體晶粒中的微小裂紋,可能導致二極體在冷態測試正常,但當電路在負載下升溫後,變成開路或短路。如果懷疑是間歇性故障,請在電路運作後立即重新測試二極體。
Q:二極體模式與導通模式有什麼差異?
二極體模式會輸出足以克服半導體 PN 接面勢壘的電壓,並以伏特顯示精確的正向電壓降。導通模式用於檢查低電阻,通常低於 30 至 50 歐姆,並只透過蜂鳴器提示,不會顯示半導體電壓特性。
結論
成功學會如何檢查二極體,關鍵在於養成一個簡單習慣:使用二極體測試模式,兩個方向都測試,並比較讀值。
對矽二極體而言,良好讀值是正向 0.5V 至 0.8V,反向 OL。當你知道如何判斷二極體是否損壞後,開路與短路元件都很容易辨識;而在電路內測試二極體時,抬起其中一端引腳即可排除可疑結果。
元件類型也很重要,因此測試蕭特基二極體時應預期較低電壓降;若要確認齊納崩潰電壓,則需使用外部反向偏壓測試電路。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......